Home » Computer & Office » Laptop Arbeitsspeicher

Laptop Arbeitsspeicher

Weitere Angebote zum Thema Laptop Arbeitsspeicher im Conrad Online Shop


Weitere Computer & Office Angebote finden Sie im Conrad Online Shop

Im Sortiment des Conrad Online Shops können Sie beispielsweise folgende Auswahl an attraktiven Angeboten zum Thema Laptop Arbeitsspeicher finden:
Artikel
 
Produktinformationen
 
Preis
 
Bestellen
 
Apple® MacBook Pro 39,11 cm (15,4") Retina 2,6 GHz Intel Core i7 Quad Core 512GB SSD 8GB RAM
Best.-Nr.: 878673 - V0
gab noch nie etwas Vergleichbares
Ein Retina Display mit einer Auflösung von 2.880x1.800 Pixeln. Geräuschlose und ultraschnelle SSD/Flash-Architektur. Quad-Core Intel Core i7 Prozessoren. Und alles in einem Notebook mit nur 1,8 cm Dicke bei nur 2,0 kg Gewicht.

Retina Display
1 Display: 5.000.000 Pixel.
Wenn man 5 Millionen Pixel in einem 15,4" Display...
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
Apple
Produktkategorie:
Apple Notebooks
 
 
Apple® MacBook Pro 39,11 cm (15,4") Retina 2,3 GHz Intel Core i7 Quad Core 256GB SSD 8GB RAM
Best.-Nr.: 878672 - V0
gab noch nie etwas Vergleichbares
Ein Retina Display mit einer Auflösung von 2.880x1.800 Pixeln. Geräuschlose und ultraschnelle SSD/Flash-Architektur. Quad-Core Intel Core i7 Prozessoren. Und alles in einem Notebook mit nur 1,8 cm Dicke bei nur 2,0 kg Gewicht.

Retina Display
1 Display: 5.000.000 Pixel.
Wenn man 5 Millionen Pixel in einem 15,4" Display packt,...
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
Apple
Produktkategorie:
Apple Notebooks
 
 

Ein Computer oder Notebook ist nur immer so schnell, wie es die entsprechend verbaute und verwendete Hardware erlauben. Der Laptop Arbeitsspeicher besitzt hierbei eine entscheidende Schlüsselrolle, entscheidet dieser RAM doch über den Zwischenspeicher, welcher zwischen Prozessor und Festplatte für die sehr hohe Geschwindigkeit beim Starten und Verwenden der verschiedenen Applikationen zuständig ist.

Guter Laptop Arbeitsspeicher muss verschiedenste Kriterien erfüllen. Zunächst einmal sollten besonders hoch getaktete Produkten aus dem Bereich RAM über einen eigenen Lüfter bzw. eine Art von Kühlung verfügen, so dass selbst bei sehr langen Gebrauch die Lebensdauer des entsprechenden Notebook Arbeitsspeichers jederzeit hochgehalten werden kann.

Von großem Interesse ist zudem die Ausführung und der Takt. Der Laptop Arbeitsspeicher kann in der entsprechenden DDR Version in jedem passenden Notebook entsprechend verbaut oder zusätzlich eingebaut werden im Sinne des Aufrüstens, jedoch sollte das vorhandene Mainboard die entsprechende Taktung des Notebook Arbeitsspeichers perfekt umsetzen können, um somit das Maximum aus der entsprechenden Leistungsfähigkeit zu Tage fördern zu können.

Neben diesem sollte beim Kauf von Laptop Arbeitsspeicher auf einen guten und sicheren Versand ebenso wie auf die Garantie geachtet werden. Viele große Hersteller bieten neben der 6 monatigen Gewährleistung oftmals eine längere Garantiedauer an, da sich diese durch die entsprechend hochwertige Verarbeitung der einzelnen Elemente zum RAM realisieren und planen lässt. Mit dem richtigen Laptop Arbeitsspeicher wird der mobile Computer schneller, leistungsfähiger und zudem mit unterschiedlichen neuen Einsatzmöglichkeiten ausgestattet.

Impressum   |   Widerrufsbelehrung   |   AGB   |   Kontakt   |   Über uns   |   Datenschutz   |   Suche A - Z   |   Marken A - Z   |   Job & Karriere   |   Partnerprogramm   |   Kundeninformation   |   Angebote