Home » Werkzeug » Laserthermometer

Laserthermometer

Weitere Angebote zum Thema Laserthermometer im Conrad Online Shop


Weitere Werkzeug Angebote finden Sie im Conrad Online Shop

Im Sortiment des Conrad Online Shops können Sie beispielsweise folgende Auswahl an attraktiven Angeboten zum Thema Laserthermometer finden:
Artikel
 
Produktinformationen
 
Preis
 
Bestellen
 
Thermometer TFX 410
Best.-Nr.: 101510 - V0
Präzisions-Thermometer ist ein handliches, wasserdichtes und mit einer austauschbaren Lithiumbatterie betriebenes Temperaturmessgerät für vielfältige Mess- und Kontrollaufgaben im Labor und in der Industrie. Die Elektronik wird durch einen Mikroprozessor gesteuert. Dies garantiert eine hohe Messgenauigkeit und Linearität über den gesamten Messbereich....
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
ebro
Produktkategorie:
HACCP-, Einstich-Thermometer
 
 
Infrarot-Thermometer TV 325
Best.-Nr.: 101264 - V0
mit integrierter LED-Taschenlampe. Das Testboy TV 325 ist ein praktisches Infrarot-Thermometer in Pistolenform. Die zuschaltbare Display-Beleuchtung gewährleistet ein sicheres Ablesen der Messdaten auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Zusätzlich kann das TV 325 mit jedem handelsüblichen K-Typ Thermofühler betrieben werden. Das handliche Gehäuse aus schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoff ermöglicht den Einsatz auch...
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
Testboy
Produktkategorie:
IR-Thermometer
 
 
Infrarot-Thermometer IR-365 RF
Best.-Nr.: 100908 - V0
Highlight der VOLTCRAFT® Infrarot-Thermometer mit neuartigen Funktionen und umfangreicher Ausstattung. Neben den Standard-Messfunktionen verfügt dieses Gerät über einstellbare Alarmwerte und eine Durchschnitts-Messfunktion (AVG). Um auch bei unterschiedlichen Materialien genaueste Messwerte zu erhalten, verfügt das IR-365RF über eine Einstellung des Emissionsgrades durch einen optionalen Oberflächen-K-Typ-Fühler. Das absolute Highlight ist jedoch die...
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
VOLTCRAFT
Produktkategorie:
IR-Thermometer
 
 
Infrarot-Thermometer IR 2200-50D USB
Best.-Nr.: 100921 - V0
Gerät der Premium-Infrarot-Thermometer von VOLTCRAFT®. Das IR 2200-50D USB verfügt über eine Top-Ausstattung und ist durch das Gehäuse mit Weichgummischutz sehr robust. Ein besonderer Augenmerk wurde bei diesem Gerät auf eine schnelle Ansprechzeit, einen hohen Temperaturbereich, eine ausgezeichnete Genauigkeit sowie auf den Doppel-Laser mit Fokus gelegt. Zusätzlich können Temperaturen direkt...
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
VOLTCRAFT
Produktkategorie:
IR-Thermometer
 
 
Infrarot-Thermometer IR-250-1 LED
Best.-Nr.: 100877 - V0
IR-Thermometer mit Metallgehäuse im Kugelschreiberlook....
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
VOLTCRAFT
Produktkategorie:
IR-Thermometer
 
 
Infrarot-Thermometer IR1000-50CAM
Best.-Nr.: 100959 - V0
IR1000-50CAM ist ein berührungsloses IR-Thermometer mit integrierter digitaler Farbkamera. Das Echtbild wird zusammen mit dem gemessenen Temperaturwert und allen weiteren Parametern im 5,5 cm großen TFT-Display angezeigt und kann als jpg-Bild oder 3gp-Videodatei auf dem integrierten Flash-Speicher oder auf microSD-Karte abgespeichert werden. Ein Duallaser ermöglicht einfache Spotmessungen mit exakter Messfleckmarkierung....
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
VOLTCRAFT
Produktkategorie:
IR-Thermometer
 
 
Infrarot-Thermometer IR 800-20D
Best.-Nr.: 100917 - V0
Infrarot-Thermometer mit innovativer Ausstattung. Präzision beim Anvisieren und hohe Messgenauigkeit stehen durch den doppelt ausgeführten Fixierlaser und den einstellbaren Emissionsgrad im Mittelpunkt. Durch die sehr kurze Ansprechzeit können Spotmessungen zügig durchgeführt werden. Neben den Standard-Messfunktionen verfügt dieses Gerät über einstellbare Alarmwerte mit einer optischen Anzeige. Bei Überschreitung des eingestellten Alarmwertes...
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
VOLTCRAFT
Produktkategorie:
IR-Thermometer
 
 
Infrarot-Thermometer IR-230
Best.-Nr.: 100907 - V0
kleines und handliches IR-Thermometer, präzise und robust....
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
VOLTCRAFT
Produktkategorie:
IR-Thermometer
 
 
IR-Taupunkt-Messgerät IR-SCAN-350RH
Best.-Nr.: 100923 - V0
Sie die schimmelgefährdeten Stellen in Ihren Wohnräumen, bevor der Pilzbefall sichtbar ist.
Bestehend aus einem IR-Thermometer mit integriertem Feuchtigkeitsmesser lässt sich mit dem IR-SCAN-350RH der Taupunkt ermitteln. Wird dieser Wert erreicht bzw. unterschritten besteht die Gefahr von Schimmelbefall. Beim Einschalten des Geräts wird die Raumtemperatur und -feuchte gemessen. Der daraus ermittelte...
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
VOLTCRAFT
Produktkategorie:
IR-Thermometer
 
 
Präzisions-Einstich-Thermometer TFX 420
Best.-Nr.: 101502 - V0
Präzisions-Thermometer ist ein handliches, wasserdichtes und mit einer austauschbaren Lithiumbatterie betriebenes Temperaturmessgerät für vielfältige Mess- und Kontrollaufgaben im Labor und in der Industrie. Die Elektronik wird durch einen Mikroprozessor gesteuert. Dies garantiert eine hohe Messgenauigkeit und Linearität über den gesamten Messbereich....
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
ebro
Produktkategorie:
HACCP-, Einstich-Thermometer
 
 

Laserthermometer werden nicht nur zur Messung von Temperaturen an schwer zugänglichen Orten, sondern auch zur Messung der Temperatur entfernter Objekte verwendet.Laserthermometer funktionieren relativ einfach: Man richtet das Laserthermometer auf das Messobjekt. Damit man den exakten Messpunkt des Laserthermometers genau erkennen kann, sendet dieses einen Laserstrahl aus - genau so wie ein Laserpointer.Nun wird die vom Messobjekt kommende Infrarotstrahlung gemessen: Diese beruht auf grundlegenden Prinzipien der Physik. Die Moleküle eines jeden Objekts mit einer Temperatur über null Grad Kelvin sind in ständiger Bewegung. Je schneller die Moleküle sich bewegen, desto höher ist die Temperatur des Objekts. Und je höher die Temperatur eines Objekts ist, desto mehr Infrarotstrahlung gibt es ab.Ein Laserthermometer misst diese Infrarotstrahlung, der in ihm enthaltene Mikrochip rechnet den erhaltenen Messwert in Grad Celsius oder Kelvin um und zeigt ihn dann auf einem digitalen Display. Für all dies wird die unglaubliche Zeitspanne von ungefähr 5 Mikrosekunden benötigt.Die Tatsache, dass man mit Laserthermometern eine sehr genaue Messung ohne Kontakt und über eine gewisse Entfernung hinweg vornehmen kann, ist ihr großer Vorteil. Es gibt für derartige Messungen Tausende von Anwendungsmöglichkeiten, insbesondere bei der Arbeit mit giftigen oder ansteckenden Substanzen oder gefährlich hohen Temperaturen. Im täglichen Leben werden Laserthermometer in der Medizin zum Beispiel zur Fiebermessung im Ohr genutzt und in der Küche zum Beispiel als Fleischthermometer. Die Frage, ob der Braten von innen genau so gut ist, wie er von außen aussieht, kann nun ganz einfach vermittels einer Messung durch die Glasscheibe der geschlossenen Ofentür hindurch beantwortet werden.

Impressum   |   Widerrufsbelehrung   |   AGB   |   Kontakt   |   Über uns   |   Datenschutz   |   Suche A - Z   |   Marken A - Z   |   Job & Karriere   |   Partnerprogramm   |   Kundeninformation   |   Angebote