Home » Haus & Garten » Magnetolink

Magnetolink

Weitere Angebote zum Thema Magnetolink im Conrad Online Shop


Weitere Haus & Garten Angebote finden Sie im Conrad Online Shop

Im Sortiment des Conrad Online Shops können Sie beispielsweise folgende Auswahl an attraktiven Angeboten zum Thema Magnetolink finden:
Artikel
 
Produktinformationen
 
Preis
 
Bestellen
 
Magnetolink
Best.-Nr.: 751063 - V0
kann man einen Rauchwarnmelder nicht befestigen. Sie müssen nicht darüber nachdenken, ob eventuell eine Stromleitung am gewünschten Montageort liegt, da das Bohren entfällt. Magnetolink ist für alle gängigen Rauchwarnmeldermodelle (ab Ø 80 mm) geeignet und besteht aus zwei dünnen, selbstklebenden Metallscheiben. Eine davon wird als Trägerplatte an die Decke geklebt,...
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
GEV
Produktkategorie:
Rauchmelder, Brandmelder
 
 
Magnet-Befestigungsset für Rauchwarnmelder
Best.-Nr.: 754298 - V0
und schnelle Installation eines Rauchwarnmelders, ohne schrauben oder bohren zu müssen.
Diese Magnet-Befestigung besteht aus einer Träger-Platte, die an der Decke befestigt wird, indem einfach nur die Trägerfolie entfernt wird. Ca. 15 sec. mittels festem Druck an die Decke drücken, Fertig. Die zweite Platte (Magnet), die auf der Vorderseite 2 kleine...
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
ELRO
Produktkategorie:
Rauchmelder, Brandmelder
 
 
Rauchwarnmelder + Magnetolink 3er-Sparset
Best.-Nr.: 751849 - V0
Rauchwarnmelder mit zuverlässiger Auswerteelektronik, lautstarker Sirene und passendem Magnetolink zur einfachen Befestigung der Rauchwarnmelder an der Decke....
Alle Informationen zum Angebot

Stück
Marke:
ABUS
Produktkategorie:
Rauchmelder, Brandmelder
 
 

Magnetolink bietet als Montagesystem dem Anwender viele Vorteile. Bei normalem doppelseitigen Klebeband wird aufgrund der rauhen Deckoberflächen der sichere Halt oftmals nicht gewährleistet. Spiegelband bzw. herkömmliche Schaumklebe- Bänder können durch den Schaum zwar gewisse Unebenheiten der Oberfläche einer Decke ausgleichen, die sogenannten Rückstellkräfte des Schaumes haben allerdings zur Folge, dass die Klebeschicht, welche bereits in die Vertiefungen der Oberfläche eingedrungen war, zum Teil wieder aus diesen herausgezogen wird.

Magnetolink hingegen verwendet einen Acrylatschaum, der überall und vollumfänglich als Kleber wirkt. Insbesondere bei unebenen oder rauhen Oberflächen ist so sichergestellt, dass sich der gesamte Schaum auch tatsächlich mit der Decke verbindet. Rückstellkräfte entfallen, denn es gibt kein Trägermaterial. Die sehr hohe Temperaturbeständigkeit des Magnetolink Acrylatschaums ist ein weiterer, entscheidender Vorteil.

Herkömmliche Schaumklebebänder sind nur bis zu Temperaturen von 75 Grad Celsius beständig, bei Magnetolink ist es mit 160-170 Grad Celsius mehr als doppelt so viel. Auch die Umweltfreundlichkeit und die gesundheitliche Unbedenklichkeit sind gegenüber herkömmlichen Schaum entscheidende Vorteile. So ist der eingesetzte Acrylatschaum beispielsweise völlig frei von gefährlichen Lösungsmitteln.

Neben dem gesundheitlichen Aspekt können auch keine aggressiven Lösungsmittel den Putz oder die Farbe ablösen, was eine Verminderung der Klebeleistung zur Folge hätte. Die sichere Befestigung geschieht ganz ohne Bohren, ohne Dübel und ohne Schmutz. Der ganze Vorgang dauert weniger als 5 min und bietet sicheren Halt auch an abgehängten Decken.

Impressum   |   Widerrufsbelehrung   |   AGB   |   Kontakt   |   Über uns   |   Datenschutz   |   Suche A - Z   |   Marken A - Z   |   Job & Karriere   |   Partnerprogramm   |   Kundeninformation   |   Angebote