Home » Computer & Office » Sprachcomputer
Sprachcomputer
Im Sortiment des Conrad Online Shops können Sie beispielsweise folgende Auswahl an attraktiven Angeboten zum Thema Sprachcomputer finden:
Die Zeiten, in denen man sich auf Dienstreisen oder im Urlaub mit einem Wörterbuch
belasten musste und mühsam und umständlich einen Begriff heraussuchte, sind definitiv vorbei. In Zeiten der internationalen Kontakte ist es aber immer mehr erforderlich, in mehreren Sprachen agieren zu können, auf die Worte eines Geschäftspartners schnell reagieren zu können.
Hier sind Sprachcomputer eine große Hilfe. Die Firma Conrad bietet eine große Auswahl dieser leichten und damit gut zu verstauenden Geräte an. Je nach Ziel, also, ob man eine Sprache trainieren möchte oder nur schnell einen Begriff in einer anderen Sprache nachschlagen will, kommen mehrere Möglichkeiten in Frage.
So erhält man bei Conrad einen Sprachcomputer, der die Aussprache englischer Wörter trainieren und korrigieren hilft, gut, wenn man eine gewisse Wartezeit sinnvoll überbrücken will. Diese Geräte weisen auch einen auf den Business Bereich ausgerichteten Wortschatz auf, der aus der Praxis heraus entwickelt wurde. Ebenso sind manche Sprachcomputer mit einem Grammatikteil ausgestattet, mit dem man wichtige Grundstrukturen wiederholen kann.
Ein kleines Wunderwerk ist der Sprachcomputer, der ganze sechs Sprachen aufweist, und dies mit einem Grundwortschatz von 8000 Vokabeln pro Sprache, die schon Konversationen ermöglichen und alle wesentlichen Bereiche abdecken. Noch gesteigert wird dies durch den Computer, der eine Übersetzung in 12 Sprachen inklusive asiatischer Zeichen ermöglicht. Dies bedeutet, dass man sich mit diesen Geräten weltweit mit den wichtigsten Handelspartnern austauschen kann und sozusagen nie um ein Wort verlegen ist. In die Sprachcomputer sind, denn auch diese Bereiche sollen nicht zu kurz kommen, verschiedene spannende Spiele sowie ein MP3 Player integriert.