Home » Haus & Garten » Zeitschaltuhr Schalter
Zeitschaltuhr Schalter
Im Sortiment des Conrad Online Shops können Sie beispielsweise folgende Auswahl an attraktiven Angeboten zum Thema Zeitschaltuhr Schalter finden:
Zeitschaltuhr Schalter gibt es bei conrad.de sowohl für die in Haushalten, Büros und Gewerbe übliche "Normalspannung" von 230 V, als auch im Niederspannungsbereich für Basteln und Hobby. Zeitschaltuhr Schalter erhöhen immer dann den Komfort, wenn man elektrische Geräte zeitgesteuert ein- und ausschalten will oder manche Geräte nicht den ganzen Tag oder die ganze Woche benötigt. Die bekannteste Anwendung für die Zeitschaltuhr Schalter, die Sie bei conrad.de finden ist das zeuitgesteuerte Ein. und Ausschalten von Wohnungsbeleuchtung oder auch Lampen im Treppenhaus oder Gang. Immer wieder lesen Sie sowohl in Tageszeitungen, als auch in Berichten über die kriminalitätsvorbeugende Arbeit der Polizei den Hinweis, dass Wohnungen und Häuser nicht offensichtlich unbewohnt aussehen sollten. Sicherlich denken Sie rechtzeitig daran, die Post im Postamt aufbewahren zu lassen ! Oftmals bleibt aber nicht genügend Zeit darüber nachzudenken, das Haus oder die Wohnung auch während der Abwesenheit bewohnt erscheinen zu lassen. Dies ist mit dem Zeitschaltuhr Schalter möglich, denn er schaltet jedes gewünschte Gerät für einen gewünschten Zeitraum ein oder aus. Da der potentielle Einbrecher in Eile ist und nicht gesehen werden will kann er nur oberflächlich beobachten. Sieht er also einen immer geleerten Briefkasten und abends ab und zu Licht, dann denkt er gar nicht daran, dass die Bewohner auf Urlaub sind. Für die Zeitschaltuhr Schalter gibt es aber auch weitere Anwendungen, die dem persönlichen Komfort und auch der Energieeinsparung dienen: Um das Abschalten der Stand-by-Schaltung des Fernsehers und der Hifi-Anlage nicht zu vergessen, kann man einfach die automatische Zeitschaltuhr dazwischenschalten. Dann wird der Strom beispielsweise abends bis zum nächsten Nachmittag unterbrochen. Auch Geräte, die nur untertags benötigt werden, werden dann automatisch von der Stromversorgung getrennt. Denken Sie beispielsweise an den Kaffeeautomaten in kleinen Büros, der nachts nur ungenutzt vor sich hin heizt und Energie verbraucht. Rechtzeitig vor dem neuen Arbeitstag heizt das Gerät auf Wunsch beispielsweise schon ab 07.00 Uhr vor. Mit dem Zeitschaltuhr Schalter können Sie Komfort und Sicherheit verbinden und zudem auch noch eine Menge Energie einsparen.