1. Start

Beliebte Kategorien:
Dasqua Measuring Tools
Gesipa - Birdie, klein 900g leicht, bis zu 3.000 Nieten pro Akkuladung
Themenwelt Infrakstruktur entdecken
10& Rabatt Metabo Hikoki
  • Alle Produkte
  • Aktuelle Angebote
  • Am häufigsten gekauft
  • Top bewertete Produkte
  • Highlights
  • Beliebte Marken
  • Ratgeber

Alle Produkte

bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Aktuelle Angebote

Am häufigsten gekauft

Am häufigsten gekauft

Top bewertete Produkte

Top bewertete Produkte

Alle Top-Produkte ansehen

Highlights

Banner mit Logo von Phoenix Contact

Beliebte Marken

Logo der Marke ANTISTAT
Logo der Marke KSTOOLS
Logo der Marke STAHLWILLE
 Logo der Marke 3M
Logo der Marke Ansell
Logo der Marke BRENNENSTUHL

Ratgeber

Werkzeug und Werkstattausrüstung: Gerätschaften für Profis und Heimwerker

Hochwertiges Werkzeug ist der Schlüssel zu exzellenten Arbeitsergebnissen. Ein Arbeitsplatz, der mit fachkundigem Werkzeug, passenden Maschinen und leistungsstarken Elektrogeräten ausgestattet ist, ist von unschätzbarem Wert.

Immerhin erleichtert die Verwendung von professionellem Equipment und Zubehör die tägliche Arbeit erheblich und steigert die Freude an der Tätigkeit. Lesen Sie in unserem Ratgeber, welche Werkzeuge Ihnen gut helfen können und was gutes Werkzeug auszeichnet.

  • Die Basics in der Werkstattausrüstung

  • Arten von Werkzeug

  • Was zeichnet gutes Werkzeug aus?

  • Werkzeug einzeln oder als Werkzeug-Set kaufen?

  • FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Werkzeug und Werkstatt

Lächelnder Handwerker in blauer Latzhose greift in einer Werkstatt nach einem Schraubenschlüssel von der Werkzeugwand.


Die Basics in der Werkstattausrüstung

Maßgeschneidertes Handwerkszeug für die jeweiligen Werkstücke und Aufgabenstellungen beschleunigt den Arbeitsfortschritt, spart Energie und minimiert Unfallrisiken. Eine gute Ausstattung zu einem fairen Preis fördert einen reibungslosen Arbeitsablauf, steigert die Produktivität und senkt die Kosten. Sie profitieren von langen Nutzungsdauern und höchster Präzision, während Schäden an Materialien vermieden werden.

Je nach Branche, Arbeitsumfeld, Aufgabenstellung und persönlichen Präferenzen kann der Bedarf an Geräten von einem gut ausgestatteten Werkzeugkoffer bis hin zu einer komplett ausgerüsteten Werkstatt mit Maschinen, Elektrowerkzeugen und Verbrauchsartikeln reichen. Als Experte für hochwertiges Werkzeug und professionelle Werkstattausrüstung unterstützt Conrad Sie bei Neuanschaffungen und gezielten Erweiterungen Ihrer Werkzeugausrüstung.

Neben einer Auswahl an professionellen Hilfsmitteln, Maschinen und elektronischen Geräten bietet unser Shop eine breite Palette an Montage- und Befestigungsmaterialien, Reinigungs- und Arbeitsmitteln sowie Systemen zur Aufbewahrung.

Wenn Sie Arbeitsplätze, Werkstätten, Servicefahrzeuge, Handwerker oder Monteure mit Arbeitsgeräten ausstatten möchten, die speziell auf Ihre Branche und Ihre Ansprüche zugeschnitten sind, ist dies mit unserem umfassenden Produktsortiment kein Problem. Bei uns finden Sie alles, was Sie benötigen – angefangen bei Schraubendrehern und Drehmomentschlüsseln über Spezialwerkzeuge bis hin zur kompletten Werkstatteinrichtung.



Arten von Werkzeug

Handwerkzeuge

Von Schraubendrehern über Hämmer in verschiedenen Größen bis zu Handbohrern, Taschenmessern und gut sortierten Klein-Werkzeug-Sets finden Handwerker ein umfangreiches Sortiment vor.
Auch Inbusschlüssel, Zangen, Ratschen und Handsägen zählen zum praktischen Handwerkzeug, das in keiner Werkzeugtasche fehlen sollte.

Elektrowerkzeuge

Akkubohrer und -schrauber, Fräser und Hobel, Elektrosägen, aber auch Laserschneider und Heißklebepistolen gehören zur riesigen Auswahl an Elektrowerkzeugen. Handwerkende, Unternehmen und Heimwerker finden hier unter anderem Schleifmaschinen, Winkelschneider, Tacker und Multifunktionswerkzeuge. Dazu bietet Conrad passendes Zubehör wie Bohrer, Schleifmittel und Akkus in gängigen und auch in selten benötigten Ausführungen an.

Baumaschinen

Zu den Baumaschinen und Baugeräten zählen Gerätschaften für Neubauprojekte, Aushub- und Reparaturarbeiten sowie Abrissaufgaben. Hier finden Sie kompakte Betonrüttler zum Verdichten von Gießbeton ebenso wie hochwertige Steintrennmaschinen. Diese eignen sich mit hoher Leistung und Diamant-Trennscheiben bestens zum Schneiden von Stein und Beton, Ziegeln und Fliesen – die Baumaschinen und Baugeräte sind jeweils in verschiedenen Größen erhältlich.

Messwerkzeuge

Wo es auf den Millimeter oder den Bruchteil eines Gramms beim Bearbeiten von Materialien abkommt, sind kalibrierte Messgeräte hilfreich. Bei Conrad finden Sie neben Maßbändern, Messschiebern und Wasserwaagen auch Spezialmessgeräte wie Winkelmesser, Ultraschall-Entfernungsmesser, Messuhren und Ortungsgeräte.

Befestigungs- und Montagematerial

Dübel und Beschläge fallen ebenso unter diese Kategorie wie Nieten, Bolzen, Stifte, Gewindestangen, Schrauben und Muttern, aber auch Isoliermaterial, Lenkrollen für mobile Regale und ähnlich nützlicher Kleinbedarf.

Gartengeräte

Gärtner und Landschaftsbauer finden bei Conrad eine große Produktauswahl für die Rasen-, Baum- und Heckenpflege sowie das Drumherum. Die Werkzeugauswahl reicht von Rasenmähern in vielen Ausführungen, Gartenhandgeräten, Streugeräten bis hin zu Bewässerungssystemen.

Schweißen und Löten

Modernste Schweißtechnik fügt Werkstoffe unter Anwendung von Wärme und Druck dauerhaft zusammen. Plasmaschweißgeräte mit hoch erhitztem Gas, Schweißbrenner mit Schutzgas und Drahtvorschubgerät beim MIG/MAG-Schweißen oder Schweißelektrode sind etwa in der Autowerkstatt, auf dem Bau und bei der Metallverarbeitung verbreitet.

Werkstattbedarf

Oft wird das Offensichtliche vergessen, bei Conrad passiert Ihnen das nicht: Praktisches wie Kabeltrommeln, Leitern und Gerüste oder auch stabile und ausreichend groß dimensionierte Mülleimer gehören ebenso in eine Werkstatt wie Arbeitsgeräte und Maschinen selbst.



Was zeichnet gutes Werkzeug aus?

Gutes Werkzeug zeichnet sich durch mehrere wichtige Merkmale und Vorteile aus. 

  • Zuverlässigkeit: Werkzeuge sollten ihre Funktion effektiv erfüllen und eine angemessene Lebensdauer haben. Qualität ist entscheidend, sowohl bei den Materialien, aus denen das Werkzeug hergestellt ist, als auch bei der Konstruktion und Herstellung.

  • Handhabe: Ein gutes Werkzeug liegt gut in der Hand und ermöglicht eine präzise Anwendung, was sowohl die Sicherheit als auch die Effizienz erhöht. Es sollte zudem wartungsfreundlich sein, damit es lange Zeit problemlos verwendet werden kann. 

  • Verfügbarkeit: Ersatzteile und Zubehör sollten schnell nachgeliefert werden können. 

  • Preis-Leistungs-Verhältnis: Ein gutes Werkzeug bietet einen angemessenen Gegenwert für seinen Preis und erfüllt die Bedürfnisse des Benutzers auf zufriedenstellende Weise.



Werkzeug einzeln oder als Werkzeug-Set kaufen?

Geöffneter, olivgrüner Werkzeugkasten mit gelbem Griff. Er ist gefüllt mit Handwerkzeugen wie Schraubenschlüsseln und Zangen.

Die Entscheidung, ob Sie Ihr Equipment einzeln oder als Set kaufen sollten, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ein Werkzeug-Set kann als Grundausstattung praktisch sein, besonders für Anfänger oder Hobby-Handwerker, da es die wichtigsten Werkzeuge zu einem günstigen Preis bietet.

Allerdings ist es wichtig, auf die Qualität zu achten, da minderwertiges Werkzeug Sicherheitsrisiken birgt und schneller ersetzt werden muss. Elektro- und Spezialwerkzeuge sollten oft einzeln erworben werden, da jeder Heimwerker unterschiedliche Bedürfnisse hat und Sets teuer sein können. Bei akkubetriebenen Werkzeugen kann eine Serie sinnvoll sein, aber es ist auch wichtig, auf die Austauschbarkeit der Batterien zu achten. 

Für Reparaturen und Arbeiten mit Metall sind spezielle Werkzeug-Sets oft von Vorteil. Sie bieten eine Auswahl an Hilfsmitteln für unterschiedliche Anwendungen und erleichtern die Arbeit. Auch ein Werkzeugkasten kann dabei helfen, das Equipment ordentlich und griffbereit aufzubewahren.



FAQ - Häufig gestellte Fragen zu Werkzeug & Werkstatt

Welches Werkzeug ist für die Grundausstattung notwendig?

Sind Sie gern handwerklich beschäftigt oder dabei, eine Wohnung beziehungsweise ein Haus umzubauen, ist eine Grundausstattung sehr hilfreich. Folgende Werkzeuge sollten Sie daher auf Lager haben: 

  • Äxte und Hämmer in verschiedenen Größen

  • Schraubendreher in verschiedenen Größen

  • Zangen in verschiedenen Größen

  • Inbusschlüssel in verschiedenen Größen

  • Messer, Scheren und Schaber

  • Schleifer

  • Sägen

  • Spachtel und Kellen

  • Cuttermesser

  • Nägel, Dübel und Schrauben

Welches Equipment ist für ein sicheres Arbeiten wichtig?

Ob Hobbywerkstatt oder Profi, Arbeitssicherheit sollten Sie zu jedem Zeitpunkt beachten. Sorgen Sie also dafür, Arbeitshandschuhe, Gehörschutz, Atemmasken, Schutzbrillen und Knieschutz griffbereit zu haben.

Zugehörige Themen rund um den Bereich Werkzeug

  • Motorsense

  • Akku Heckenscheren

  • Akku Rasentrimmer

  • Akku Kettensäge

  • Gasbrenner

  • Mauernutfräse

  • Elektro Kettensäge

  • Tellerschleifer

  • Leerer Werkzeugkoffer

  • Sekundenkleber

  • Lupenbrille

  • Laser-Wasserwaage

Ihre Meinung ist uns wichtig!*

Woher kommen die Bewertungen? Unsere Kundenbewertungen können lediglich durch Kunden erstellt werden, die bei uns registrierte Kunden sind und Ware bei Conrad erworben haben. Damit stellen wir sicher, dass die veröffentlichten Bewertungen nur von Kunden stammen, die den bewerteten Artikel tatsächlich gekauft haben. Wir bitten unsere Kunden aktiv um Bewertungen. 

 
Unsere Bewertungen sind echt
Entscheiden sich Kunden, eine Bewertung abzugeben, so wird diese auf illegale Inhalte geprüft. Sollte diese Prüfung keinen Hinweis auf illegale Inhalte ergeben, werden grundsätzlich alle Kundenbewertungen veröffentlicht. Wir wählen die Kundenbewertungen dann anhand einer Gewichtung von Aktualität, Qualität und Relevanz zur Darstellung im Shop aus. Die Bewertungen werden nicht durch gesponserte Bewertungen oder durch vertragliche Beziehungen beeinflusst.

Wera Wechselklingen-Set 16teilig

Das Bild zeigt das Produkt Wera Wechselklingen-Set 16-teilig. Es handelt sich um ein Produktbild, das auf die Produktseite verlinkt.
Anführungszeichen

VDE Wechselklingen-Set 16teilig Wera

Hervorragende Qualität.

Anführungszeichen

3M Kapselgehörschutz

Das Bild zeigt das Produkt 3M Kapselgehörschutz. Es handelt sich um ein Produktbild, das auf die Produktseite verlinkt.
Anführungszeichen

Gehörschutz

Sitzt stramm und dichtet gut ab. Kann auch im Schutzhelm fixiert und problemlos getragen werden.

Anführungszeichen
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
1 Rabatt nur gültig auf sofort verfügbare Artikel der Marken Fluke und Beha Amprobe (Lieferstatus grün). Gültig bis 01.03.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

² Rabatt nur gültig auf ausgewählte und sofort verfügbare Artikel (verfügbarer Lagerbestand) aus dem Bereich Messtechnik auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen. Nur solange der Vorrat reicht.

3 Gratiszugabe 2188149 Akku-Bohrschrauber TC-CD 18/35 Li - Solo: 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Aktionsprodukts. Gültig bis 01.03.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.