Wählen Sie Geschäftskunde oder Privatkunde, um Preise ohne oder mit Mehrwertsteuer zu sehen.
Geschäftskunde
Privatkunde

Smart Living: Tipps und Trends für die Jahreszeit

Denn der Herbst kommt bestimmt: 
Kälte und Dunkelheit ein Schnippchen schlagen!

Intelligente Routinen für Alltag und Zuhause: Mit diesen vier cleveren Szenarien von Conrad Connect
wird für Smart Home-Fans die Herbstzeit zur innovativen Projektphase.

Smarte Projekte gegen trübe Tage -
Wenn sich der Herbst nicht von seiner schönsten Seite zeigt, ist Conrad Connect zur Stelle.            
Fotonachweis:  Conrad Electronic

Auch wenn man es momentan kaum glauben will, geschweige denn wahrhaben wird: Der nächste Herbst kommt bestimmt. In der Praxis heißt das: Die Heizkosten steigen wieder, das tägliche Aufstehen fällt schwer, der innere Schweinehund triumphiert und Einbrecher haben leichtes Spiel.

Hirschau, im Juli 2018.  Die gute Nachricht: Das alles muss nicht sein! Wer den Herbst ein Schnippchen schlagen will, der hat mit den folgenden intelligenten Smart-Living-Projekten von Conrad Connect auch im Herbst allen Grund zum Strahlen.

Alles auf einen Blick: Im Dashboard von Conrad Connect werden die Daten aller Produkte und Services zusammengefasst. 

PROJEKT 1: Trotz Dunkelheit ein guter Morgen

Mit dem Zeitumstellung werden die Tage wieder kürzer - es ist morgens länger dunkel und viele Menschen brauchen deshalb eine Extraportion Motivation, um das warme Bett zu verlassen. Mit Hilfe dieser smarten Morgenroutine, die der Start in den Tag schon etwas leichter macht: Unter der Woche wird man die gewünschte Zeit nicht nur durch den Alarm des Weckers, sondern auch durch sanftes, farbiges Licht geweckt. Die Farbe des Lichts zeigt je nach Wetterlage, ob es draußen gerade regnet, schneit oder sonnig ist - so kann man auf dem Weg zur Dusche schon das richtige Outfit aus dem Schrank holen. Im Bad wurde die Heizung schon eine halbe Stunde vor dem Aufstehen gebracht. Und nach der Dusche wartet in der Küche automatisch frisch gekochter Kaffee,

Im Projekt verwenden Produkte:

● Philips Lighting Hue LED-Leuchtmittel mit dazugehöriger Brücke

● Innogy Funk-Zentrale, Funk-Thermostat, Funk-Bewegungsmelder und Funk-Steckdose

Link zum Projekt:
https://dashboard.conradconnect.de/public/projects/5b3f70929e64834e64d74f64  

 

PROJEKT 2: Intelligent und kosteneffizient heizen

Wenn die Temperaturen sinken, beginnt wieder die Heizsaison. Doch wie schafft man es, im Herbst und Winter die Heizkosten nicht unnötig in der Höhe zu treiben? Mit dieser intelligenten Routine verschenkt man keinen Cent, wenn ein Fenster geöffnet wird und die Heizung an ist. Fällt das Fenster nach 10 Minuten immer noch offen ist, schaltet sich der Heizkörper automatisch aus.

Im Projekt verwendete Produkte:

●      Tado Thermostat

●      Innogy SmartHome Funk-Tür-, Fensterkontakte und Funk-Zentrale

Link zum Projekt:
https://dashboard.conradconnect.de/public/projects/5b3f971b9e64834e64d766e7

 

PROJEKT 3: Auch im Herbst fit bleiben

In der kalten Jahreszeit regelmäßig Sport zu treiben, verlangt Überwindung – schließlich ist die heimische Couch um einiges gemütlicher als der Lauf durch den nasskalten Park. Eine Lauf-Challenge mit Freunden oder Kollegen kann dabei helfen, die Motivation auch im Herbst hochzuhalten. Eine smarte Automatisierungsroutine erinnert täglich mit einer farbigen Leuchte an das selbst gesteckte Schrittziel und aktualisiert den Lauffortschritt eines jeden Teilnehmers, den man über Conrad Connect auf einem geteilten „Dashboard“ verfolgen kann. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Teilnehmer Fitness Tracker unterschiedlicher Marken nutzen.

Im Projekt verwenden Produkte:

● Fitbit Fitness-Tracker

● Garmin Fitness-Tracker

● Osram Smart + Leuchtmittel mit dazugehörigem Lightify Gateway

Link zum Projekt:
https://dashboard.conradconnect.de/public/projects/5b3f88259e64834e64d75da8

 

PROJEKT 4: Clevere Tools gegen Einbrecher

Im Herbst und Winter steigt die Zahl der Einbrüche an. Kein Wunder, schließlich agieren Eindringlinge meist im Schutz der Dunkelheit. Wer die eigenen vier Wände in dieser Zeit sehen möchte, kann auf Smart-Home-Routinen zurückgreifen, die auch für Sicherheit sorgen, wenn man selber außer Haus ist. So lässt sich auch bei Abwesenheit durch das regelmäßige, automatische Ein- und Ausschalten von Leuchten oder auch den Radio- oder Fernseher-Vortäuschen, dass jemand zuhause ist. Gleiches gilt für den Fall, dass sich ein potenzieller Eindringling dem Zuhause nähert und es genau in diesem Moment im Haus wird.

Im Projekt verwenden Produkte:

  • Philips Lighting Hue LED-Leuchtmittel mit dazugehöriger Brücke

  • Innogy Funk-Steckdose mit Funk-Zentrale

Link zum Projekt:
https://dashboard.conradconnect.de/public/projects/5b3f8eb39e64834e64d7616d

Alle vorgestellten und viele weitere  Projektvorschläge  fürs smarte Wohnen und Leben können auf der innovativen und herstellerübergreifenden  Online-Plattform für Smart Living Conrad Connect  übernommen werden. Nähere Infos und kostenlose Anmeldung:  conradconnect.de

Sie wollen als Redaktion die vorgestellten Projekte unterziehen oder ein Gespräch mit einem Experten von Conrad Connect führen?
Gerne können günstigen Journalisten zur Verfügung stehen und / oder ein Kontakt zu einem Conrad Connect-Experten hergestellt werden.
Bei Interesse schreiben Sie bitte eine Mail an:  info@dellian-consulting.de

Conrad Electronic SE benötigt für einzelne Datennutzungen Ihre Einwilligung, um die Funktion der Website zu gewährleisten und Ihnen unter anderem Informationen zu Ihren Interessen anzuzeigen. Mit Klick auf "Zustimmen" geben Sie Ihre Einwilligung dazu. Ausführliche Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit Ihre Zustimmung in der Datenschutzerklärung zurück zu nehmen.
Ablehnen
Zustimmen