Unser Wintergewinnspiel
Genug von stickiger Heizungsluft? Nimm vom 16.11. bis 22.11.2020 an unserem Gewinnspiel teil und sichere dir mit etwas Glück deinen neuen coolen Mitbewohner.
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel “Fehlersuche”
§ 1 Teilnahme
(1.) Die Conrad Electronic SE, vertreten durch die Geschäftsführer Ralf Bühler und Ales Drabek, Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau, im folgenden Conrad genannt, veranstaltet vom 18.11.2020-22.11.2020, im Internet auf der Facebook Seite Conrad Electronic das “Fehlersuche” Gewinnspiel. Facebook ist nicht Veranstalter, Sponsor oder Unterstützer des Gewinnspiels und für dessen Durchführung in keiner Weise verantwortlich.
(2.) Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von Produkten oder Dienstleistungen von Conrad.
(3.) Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz und Adresse in der Bundesrepublik Deutschland. Mitarbeiter der Conrad Gruppe, Mitarbeiter verbundener Unternehmen, ihre Angehörigen und sämtliche an der Entwicklung des Gewinnspiels sowie dessen Durchführung beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer die nachstehenden Bedingungen sowie die Datenschutzerklärung an. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Teilnehmer über Gewinnspiel-Agenturen oder sonstige Dritte, die den Teilnehmer bei einer Vielzahl von Gewinnspielen anmelden.
(4.) Bei Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, einer unzulässigen Beeinflussung des Gewinnspiels oder anderweitiger Manipulation behält sich Conrad vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen (siehe § 4).
§ 2 Gewinnspielbeschreibung, Gewinnbenachrichtigung
(1.) Vom 16.11.2020-22.11.2020, 23:59 Uhr können Nutzer auf der Conrad Electronic Facebook-Seite an dem Gewinnspiel “Fehlersuche” teilnehmen, indem sie die korrekte Anzahl der Bildfehler unter den entsprechenden Facebook Post kommentieren. Unter allen Teilnehmern des Gewinnspiels “Fehlersuche” auf der Conrad Electronic Facebook-Seite wird folgender Gewinn verlost: Stadler Form Oskar weiß Luftbefeuchter 50 m² Weiß, ArtikelNr. 1323281.
(2.) Die Auslosung des Gewinners erfolgt, nach Teilnahmeschluss, nach dem Zufallsprinzip am 23.11.2020. Der Gewinner wird von Conrad per Facebook-Kommentarfunktion benachrichtigt (“Gewinnbenachrichtigung”), d.h. der Name des Gewinners wird unter den Gewinnspiel-Post als Kommentar geschrieben. Der Gewinnanspruch entsteht, wenn der Gewinner die Annahme des Gewinns innerhalb von fünf Kalendertagen ab Versendung der Gewinnbenachrichtigung gegenüber Conrad erklärt (“Gewinnannahme”). Hierfür muss er sich schriftlich per Privatnachricht bei Conrad (@conradelectronic) auf Facebook melden. Erfolgt innerhalb des angegebenen Zeitraums keine Erklärung der Gewinnannahme durch den jeweiligen Gewinner, wird ein neuer Gewinner ermittelt.
(3.) Ein Anspruch auf Barauszahlung des Gewinns besteht nicht. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Ein Umtausch sowie Mängelgewährleistungsrechte bezüglich des Gewinns sind ausgeschlossen. Die Bekanntgabe des Gewinners erfolgt ohne Gewähr. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass im Falle eines Gewinns sein Name auf Social Media Networks von Conrad veröffentlicht wird und seine Kontaktdaten an Klein AG zum Versand des Gewinns weitergeleitet werden.
§ 3 Haftung
(1.) Schadensersatzansprüche gegenüber Conrad, die im Zusammenhang mit der Gewinnspielaktion und den übergebenen Gewinnen stehen, sind – soweit gesetzlich zulässig – unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn, Conrad hat vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt. Die gesetzliche Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit bleibt hiervon unberührt.
(2.) Conrad haftet nicht für Schäden, die durch unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Teilnahme am Gewinnspiel entstehen können. Ferner haftet Conrad nicht für Schäden aus der Beeinträchtigung der Verfügbarkeit von Facebook bei nicht beeinflussbaren technischen Störungen und Ereignissen höherer Gewalt sowie von Dritten verursachten Störungen.
(3.) Conrad übernimmt auch keine Haftung für eine erforderliche Änderung an der Software sowie keine Haftung dafür, dass die Websites auf dem jeweiligen Teilnehmerrechner/Mobile Device ordnungsgemäß funktionsfähig sind.
§ 4 Teilnehmerausschluss
Conrad behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen oder Manipulationen vornehmen oder vornehmen lassen oder sich in unerlaubter Weise einen Vorteil verschaffen wollen, von der Aktion auszuschließen. Sollte in einem solchen Fall bereits ein Gewinn übergeben worden sein, kann dieser gegebenenfalls zurückgefordert werden.
§ 5 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
Conrad behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen ganz oder teilweise auszusetzen oder zu beenden, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion aus technischen oder personellen Gründen oder aus rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Aus einer vorzeitigen Beendigung können keine Ansprüche hergeleitet werden.
§ 6 Datenschutzbestimmungen
(1.) Der Teilnehmer willigt ein, dass seine personenbezogenen Daten von Conrad zur Durchführung und Abwicklung der Gewinnspielaktion erhoben, verarbeitet (gespeichert) und genutzt werden dürfen. Ferner willigt der Teilnehmer ein, dass Conrad diese Daten an sämtliche mit der Durchführung und Abwicklung der Gewinnspielaktion betrauten Unternehmen weitergeben und verwenden darf.
(2.) Der Teilnehmer kann diese Einwilligungserklärung gegenüber Conrad jederzeit widerrufen und der weiteren Verwendung seiner Daten jederzeit widersprechen. Der Widerruf ist zu richten an: widerruf@conrad.de. Unmittelbar nach Erhalt des Widerrufs bzw. Widerspruchs werden die personenbezogenen Daten des Teilnehmers nicht mehr verarbeitet oder genutzt und vernichtet. Erfolgt der Widerruf/Widerspruch vor der Gewinnabwicklung, kann die Übergabe des Gewinns nicht mehr gewährleistet werden. Nach Zugang des Widerrufs ist eine weitere Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.
(3.) Der Teilnehmer kann entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen jederzeit von Conrad Auskunft über seine gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten.
(4.) Ihre Betroffenenrechte und sonstigen Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO finden Sie auf conrad.de unter dem Link Datenschutzerklärung. Verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ist die Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau, Verarbeitungszweck ist die Gewinnspielabwicklung.
§ 7 Sonstiges
(1.) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
(2.) Diese Teilnahmebedingungen sowie alle sich daraus ergebenden Rechtsverhältnisse unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, soweit kein anderer ausschließlicher Gerichtsstand gesetzlich vorgeschrieben ist.
(3.) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.