JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.de
Drucker fuer alle Einsatzzwecke

Drucker-Beratung – Wissenswertes zu Druckerarten und Drucker-Zubehör

Sie möchten Fotos, Grafiken und Texte drucken. Weiter auch CDs und DVDs bedrucken? Sie möchten mit perfekte Urlaubsfotos die schönste Zeit des Jahres in Erinnerung behalten? Oder interessiert Sie Mobile-Printing. Damit Sie von überall aus auf Ihren Drucker zugreifen können? Sie möchten viel drucken, vor allem Texte und Grafiken. Deshalb sind für Sie besonders niedrige Druckkosten relevant? Bei Conrad finden Sie den für Ihre Bedürfnisse optimalen Drucker.  

Tintenstrahldrucker für viele Einsatzmöglichkeiten

Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker

Sie sind Allrounder, der alles drucken will

Sie wollen Fotos, Grafiken und Texte drucken? Dann benötigen Sie einen möglichst flexibel einsetzbaren Drucker, der in allen Disziplinen gute Ergebnisse liefert. Tintenstrahldrucker sind echte Alleskönner, die zudem preiswert sind. Mit einigen Modellen können Sie zudem sogar CDs und DVDs bedrucken – eine praktische Alternative zum lästigen Bekleben von Rohlingen. Tintenstrahldrucker arbeiten in der Regel leise und verbrauchen weniger Energie als Laserdrucker. Für wirklich optimale Druckergebnisse benötigen Tintenstrahldrucker allerdings Spezialpapier, während für normale Texte im Büroalltag herkömmliches Papier völlig ausreichend ist. Ein Kostenpunkt sollte nicht verschwiegen werden: Original Ersatz-Tintenpatronen können den Kaufpreis des Gerätes übersteigen. Nachfüllpatronen von Drittanbietern können die Kosten pro Seite deutlich reduzieren – ohne dass die Druckqualität leidet.  

Cloud-Printing bietet grenzenlose Freiheit

ePrinter

Sie sind der Mobile, der überall Zugriff auf seinen Drucker haben will

Sie sind viel unterwegs und möchten von jedem Ort der Erde Zugriff auf Drucker im Büro haben? Sie möchten jederzeit per Smartphone, Netbook, Notebook oder Tablet-PC Dokumente, Verträge, Bilder und Präsentationen an Ihren Drucker senden können? Dann ist Cloud-Printing ideal für Sie, denn es bietet Ihnen die grenzenlose Druckfreiheit: Was sich per E-Mail schicken lässt, lässt sich auch drucken. Besonders komfortabel gestaltet sich dies mit HP ePrint Druckern: Jedes Modell ist mit einer eigenen E-Mail-Adresse ausgestattet, an die der Anwender ein Dokument wie eine Nachricht senden kann. Das funktioniert sogar, ohne dass der Drucker an einem eingeschalteten PC angeschlossen sein muss.  

 

 

Fotodrucker liefern brillante Farben

Tintenstrahldrucker

Sie sind der Kreative, der vor allem Fotos drucken will

Sie wollen vor allem Fotos in bester Qualität drucken – dafür selten Texte und Grafiken? Dann ist ein fotofähiger Drucker ihre ideale Wahl! Die meisten erhältlichen Tintenstrahldrucker liefern schon einen hochwertigen Fotodruck. Frofessionelle Geräte arbeiten aber mit mehreren separaten Druckfarben und speziellen Tinten. Gute Geräte halten sogar den Vergleich mit einem Fotolabor stand, drucken ohne weißen Rand und direkt von der Kamera. Bereits nach wenigen Sekunden können Sie das fertige Foto in Ihr Album kleben. Viele Geräte haben Einschübe für die gängigen Speicherkarten. Damit können Sie ohne Umweg über den PC direkt drucken. Sie stecken einfach die Speicherkarte aus der Kamera in den Drucker, wählen an dessen kleinen Bildschirm die gewünschten Bilder aus und schon wird gedruckt. Oder Sie schließen die Kamera direkt per USB-Kabel am Drucker an und bringen so Ihre Fotos zu Papier.

Laserdrucker für Text und Grafik

Laserdrucker

Sie sind Vieldrucker, der vor allem Texte und Grafiken drucken will

Sie müssen sehr viele Seiten drucken, die vor allem Texte und Grafiken enthalten und wollen daher auf niedrige Druckkosten achten? Dann sind Laserdrucker am besten für Sie geeignet. Zudem sind Ausdrucke mit Laserdruckern haltbarer als die der Tinten-Konkurrenz. Wasser oder Licht können den Ausdrucken fast nichts anhaben. Dem gegenüber stehen allerdings höhere Anschaffungskosten. Zudem sind Laserdrucker lauter als Tintenstrahler. Texte und Grafiken werden in sehr guter Qualität zu Papier gebracht. Beim Fotodruck zeigen Laser allerdings deutliche Schwächen.  

 

 

 

Drucker-Technologien

Was Sie beim Druckerkauf beachten müssen – unterschiedliche Technik und Trends

Vier Drucker-Technologien

Grundsätzlich gibt es vier Drucker-Technologien: Tintenstrahl-Drucker, Schwarz-Weiß- und Farb-Laserdrucker sowie spezielle Fotodrucker. Jede Technologie hat ihre Stärken und Schwächen, die eine sorgfältige Auswahl umso wichtiger macht. Immer beliebter werden Multifunktionsgeräte, die in der Regel mit Tintenstrahltechnik drucken.  

 

 

Kostenfrage

Die Kosten bei Anschaffung und Nachkauf bedenken

Die Kostenfrage

Gute Schwarzweiß-Laserdrucker kosten nur noch um 100 Euro. Ihr Vorteil gegenüber Tintenstrahlern ist das hohe Sparpotenzial bei den Betriebskosten. Daher sind sie für Vieldrucker, die lediglich Text benötigen, ideal. Aber auch für Wenigdrucker gibt es einen Vorteil: Es gibt keine Druckköpfe, die mit der Zeit eintrocknen und dann gereinigt werden müssen.

Tintenstrahldrucker sind schon für unter 40 Euro zu haben. Aber Vorsicht: Zumeist sind die günstigeren Geräte für Wenigdrucker gedacht. Steigt jedoch das Druckaufkommen, so sind die Patronenpreise und die damit verbundenen Druckkosten schnell höher, als wenn gleich zu Beginn ein höherwertiges Gerät mit größeren Patronenreichweiten gewählt worden wäre.

Auch die immer beliebter werdenden Multifunktionsgeräte (mit integriertem Scanner und Kopier- sowie Fax-Funktion) sind schon für unter 100 Euro erhältlich. Sie arbeiten in der Regel mit Tintenstrahltechnik.

In jüngster Zeit sind auch Farb-Laserdrucker erschwinglich geworden. Wer viel druckt und Farbe benötigt, sollte sich die Anschaffung eines solchen Gerätes überlegen.

Für hochwertige Fotos ist ein Farb-Laserdrucker allerdings nicht die erste Wahl. Dafür wird ein Fotodrucker benötigt. Geräte dieser Gattung sind spezielle Tintenstrahler.  

 

 

Druckqualität

Die Druckqualität

Scharfe Bilder, viel Text oder beides?

Neben dem Preis unterscheiden sich die unterschiedlichen Geräte auch in der Druckqualität. Laserdrucker überzeugen durch sehr gute Qualität beim Textdruck und hervorragende Haltbarkeit der Dokumente. Beim Bilderdruck sind sie Fotodruckern allerdings klar unterlegen. Die können inzwischen sogar mit einem Fotolabor mithalten. Tintenstrahldrucker sind am universellsten einsetzbar, denn sie erzielen in allen Disziplinen gute Resultate.  

 

 

Green IT

Green IT  

Der Umwelt zulieben auch an Morgen denken

Wer zusätzlich der Umwelt und seinem Geldbeutel etwas Gutes tun möchte, sollte ein Gerät wählen, das mit Zertifizierungen wie dem Energy Star oder dem Blauen Engel ausgestattet ist. Die Bezeichnung Green IT umfasst die umwelt- und ressourcenschonende Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie über deren gesamten Lebenszyklus hinweg, vom Design bis zur späteren Entsorgung. Zudem sind diese Geräte besonders Strom sparend und entlasten so Ihre Stromrechnung.  

 

 

Hilfreiche Produktfinder zum gezielten einkaufen und die aktuellen Trends im 3D-Druck