JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.de
DLNA - Digital Living Network Alliance
0.gif
0.gif

DLNA - Digital Living Network Alliance

dlna-logo.png
image

Genial einfaches Heimnetz für Ihre Mediendaten - ohne PC

Wer kennt das nicht - Unmengen von Bildern, Videos und MP3-Musik-Daten befinden sich auf irgendeiner Festplatte oder auf einem Sammelsurium von CDs / DVDs.
Wäre es nicht toll, wenn Sie nun alle Bilder, die Sie jemals mit der digitalen Kamera gemacht haben, Ihre komplette gespeicherte MP3-Musiksammlung und alle Filme einfach im Wohnzimmer abspielen könnten - ohne komplizierte Netzwerkeinstellungen und ohne PC?

Und das alles in Blu-ray Qualität (bestes Bild, bester Ton) auf Ihrem großen Flachbildschirm. Natürlich bequem und einfach mit der Fernbedienung vom Wohnzimmersessel aus zu steuern - auch wenn sich die Dateien auf einer zentralen Festplatte im Kellerraum oder Arbeitszimmer befinden.

 

 

image

 

 

 

 

 

 

Perfektes Daten-Streaming - vom Keller bis ins Dach!

Das ist genial einfach: Mit DLNA greifen Sie von allen Räumen auf Mediendaten mit Fotos, Filmen und Musik zu - egal wo Ihre Geräte stehen. Sie nutzen dabei einfach Ihr bereits vorhandenes Computer-Heimnetzwerk! Mit DLNA zertifizierten Geräten können Sie digitales Home Entertainment in vollen Zügen genießen: Schnell und bequem ohne komplizierte Netzwerkeinstellungen, ohne PC und unabhängig davon, wo sich die Geräte in Haus und Wohnung befinden.

Im ganzen Haus Zugriff auf Fotos, Videos, Filme, Musik

Heimvernetzung - das klingt nach aufwändiger Technik und komplizierter Installation. Dank DLNA gehört dies der Vergangenheit an. Was viele gar nicht wissen: Wer daheim einen WLAN-Router für den Internet- zugang besitzt, verfügt auch automatisch über ein funktionierendes DLNA-Heimnetz. Sie können sofort DLNA-Geräte in dieses Netzwerk einbinden und von allen Räumen auf Ihre Mediathek zugreifen - ohne zusätzliche Software, Konfiguration und sogar ohne PC. 

Vielleicht besitzen Sie eine PLAYSTATION®. Dann haben Sie bereits ein sehr leistungsfähiges DLNA-Wiedergabegerät zu Hause.

 

 

image

DLNA Geräte - jeder versteht jeden

Bei DLNA wird zwischen sogenannten Servern (Geräten, die Daten bereitstellen) und Clients (Wiedergabegeräten) unterschieden. Die Server stellen ihre Multimediadaten den vorhandenen Clients bereit und Sie können zu jeder Tages- und Nachtzeit auf die Daten zugreifen, ohne den Computer einschalten zu müssen. 


Sobald Sie ein sendendes (z.B. Smartphone mit passender App) und ein empfangendes Gerät (z.B. die PLAYSTATION® 3 oder 4) besitzen, sind bereits die Voraussetzungen für ein funktionierendes DLNA-Netzwerk erfüllt. Die Datenübertragung erfolgt über Ihr Heim-Netzwerk. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Netzwerkkabel, Wireless LAN oder Netzwerk über die Steckdose (Powerline) verwenden. Sie müssen noch nicht einmal etwas am Netzwerk konfigurieren.

 

 

Filme und Videos ansehen


Sie können Ihre Lieblingsfilme und Videos jetzt direkt von Quellen in anderen Räumen ansehen. So können Sie z.B. auf Daten einer Netzwerk-Festplatte im Keller oder Arbeitszimmer zugreifen und auf Ihrem Fernseher im Wohnzimmer abspielen. Und das bei einfachster Bedienung über Ihre TV-Fernbedienung, und ohne dass ein PC oder Notebook eingeschaltet werden muss.

Fotos ansehen


Zeigen Sie Ihrer Familie oder Freunden Ihre neuesten Bilder auf dem Großbild-TV im Wohnzimmer. Über Ihre TV-Fernbedienung greifen Sie dazu ganz bequem vom Sofa aus auf ein Fotoalbum Ihrer digitalen Bildersammlung zu. Es spielt keine Rolle, ob sich die Bilder auf Ihrer Netzwerk-Festplatte im Kellerraum, dem Smartphone oder auf einem Notebook im Arbeitszimmer befinden.

Musik anhören


Wie groß Ihre MP3-Musiksammlung auch sein mag und an welchen unterschiedlichen Speicherorten sie verteilt ist - mit dem iPhone® Touch wählen Sie dank passender DLNA-App bequem das Gewünschte aus und streamen sich die Musikdaten auf den Player. Sie haben jederzeit den kompletten Überlick über Ihre Musiksammlung und können gezielt nach Album-Titel, Titel oder Interpreten sortieren - ganz gleich, auf welchen Speicherplätzen sich die Daten befinden.

+

Experten-Tipps zu DLNA


Woher weiß ich, ob mein Gerät DLNA kann?

Es gibt Geräte am Markt, welche den sogenannten UPnP AV Standard unterstützen. Das ist nicht gleichbedeutend mit DLNA. UPnP AV-fähige Geräte arbeiten meistens mit der PLAYSTATION® 3 zusammen – verweigern jedoch die Widergabe von Dateien auf anderen DLNA Clients (wie Fernseher usw.). Am besten, Sie achten beim Kauf auf das DLNA- Logo oder die Aussage DLNA-Kompatibilität.

Welche Dateien können übertragen werden?

JPEG-Bilder und MP3-Musikdateien stellen keine hohen Anforderungen und werden im Regelfall immer problemlos übertragen. Bei Videodateien ist je nach Dateityp mehr oder weniger Rechenleistung nötig. So schließen die meisten DLNA Handys eine Videoübertragung aus. Auch viele DLNA Fernseher der ersten Generation können nur Bilder und Musikdateien abspielen. Im Grundsatz gilt: Je leistungsfähiger die CPU im Gerät, desto mehr Formate werden akzeptiert – dies gilt sowohl für die Client-Seiten als auch für die Server.

Netzwerkkabel, WLAN oder Powerline: Welche Netzwerkart ist empfehlenswert?

Hier spielt die benötigte Übertragungsrate eine entscheidende Rolle. Grundsätzlich sind alle drei Arten geeignet. Beim Streamen von Full HD Videos (z.B. AVCHD Dateien) empfehlen wir den Anschluss via Netz- werkkabel oder Powerline 200. Selbst mit dem Wireless-N Standard (300 MBit/s) kann es bei der Wiedergabe zu unschönen Bildrucklern kommen. Vom Wireless-G Standard (54 MBit/s) welcher z.B. auch in der PLAYSTATION® 3 verwendet wird, ist abzuraten.

Welche Sicherheit bietet DLNA?

Multimedia Dateien auf DLNA-Servern sind für alle Clients im Netzwerk sichtbar. Ein Zugriffs-Sicherheits- konzept wie es z.B. NAS-Server bieten, ist nicht vorgesehen und auch nicht erwünscht. Sonst wäre die Einrichtung nicht so einfach. Es gibt jedoch eine Reihe von DLNA-Netzwerk-Festplatten, die neben dem „offenen“ DLNA-Bereich noch weitere geschützte Verzeichnisse verwalten. Diese können dann als Backup für einzelne PCs im Netzwerk genutzt werden. Wichtig: Festplatten sind mechanische, magnetische Einheiten welche ausfallen können. Wir empfehlen dringend, von allen Daten eine Sicherheitskopie anzufertigen. Nichts wäre schlimmer, als wenn Ihr Fotoarchiv eines Tages komplett gelöscht wäre. DLNA-Server mit 2 oder 4 Festplatten die sich „spiegeln“, bieten von Haus aus einen größeren Schutz bei Festplatten-Ausfall.

Können mehrere Server oder Clients gleichzeitig betrieben werden?

Ja. Am jeweiligen Client wählt man zuerst den gewünschten Server aus und dann die abzuspielende Datei.

Wie werden iPod Touch / iPhone DLNA-fähig?

Dazu muss zuerst eine passende App aus dem App-Store geladen werden. Am besten klappt es mit dem Suchbegriff DLNA. Da ständig neue Apps programmiert werden, kann an dieser Stelle keine Empfehlung ausgesprochen werden. Einfach ausprobieren!

Wie melde ich einen neuen Server / Client an?

Am Client gibt es meist eine Funktion „Medien Server suchen“ o.ä., die das gesamte Heimnetz nach DLNA-Servern durchsucht. Sind die Server erst mal gefunden, so braucht diese Suche nach Aus- und Ein- schalten des Geräts nicht wiederholt werden. Ausnahme stellen manche mobile Geräte dar, welche dann mit einem erneuten Suchlauf wieder gefunden werden.

Wie bringe ich die Daten auf die DLNA-Netzwerkplatte?

Normalerweise auch über das Netzwerk. Der Rechner oder das Notebook erkennen die DLNA- Festplatte wie ein Netzwerklaufwerk und somit können Dateien hin und her kopiert werden. Praktisch ist auch, wenn Daten von Digitalkameras oder Camcordern direkt auf die Netzwerkfestplatte gespeichert werden, anstatt sie zuerst auf die interne Festplatte im PC zu schreiben. Einige DLNA-Netzwerkfestplatten besitzen gleich einen USB-Anschluss und einen Kartenleser zum direkten Import von Daten ohne PC. Die Daten werden dann völlig autark von der Netzwerkfestplatte reorganisiert und stehen meist erst nach einiger Zeit zum Streamen bereit. USB-Anschluss des Rechners befüllt werden, bevor sie wieder am Server angeschossen werden. Hinweis: Oft wird vergessen, dass man am PC eine Software-Firewall (z.B. ZoneAlarm, Norton Security o.ä.) installiert hat. Diese verhindert zuverlässig den Zugriff auf Netzwerkfestplatten. Entweder Firewall ausschalten – oder besser – in den Einstellungen der Software-Firewall die Netzwerkfestplatte als „Zugriff erlaubt“ markieren.

+

DLNA-Verbindungstechniken


Die Datenkommunikation zwischen DLNA-Geräten erfolgt über Ihr bestehendes Heimnetzwerk. Der WLAN-Router bildet die Basis Ihres neuen DLNA-Heimnetzes. Alle Geräte, die mit dieser Basisstation verbunden sind, werden automatisch Teil des Heimnetzes und können Daten untereinander austauschen - und das ohne PC und aufwändige Konfiguration.

Wenn Sie ein Gerät ins Heimnetz integrieren möchten, können Sie auf verschiedene Verbindungs-Techniken zurückgreifen.

DLNA-Verbindungstechniken