JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.de
{{#unless user.loggedIn}} {{#xif " digitalData.page.category.pageType !== 'checkout_confirmation' " }}
{{/xif}} {{/unless}}
Hobby – Experimentierkästen

Die Lernpaket-Reihe von Conrad

Lernpaket-Reihe von Conrad

Basic

Elektronik und Technik im wahrsten Sinne „begreifen“ – am besten und schnellsten gelingt dies mit unseren Basic-Lernpaketen. Anhand der Steckplatine und den dazugehörigen Bauteilen bauen Sie Schritt für Schritt spannende Experimente auf – ganz ohne Lötarbeiten, und Vorkenntnisse in der Elektronik sind nicht notwendig.

Basic-Special-Profi

Special

In dieser Reihe wird auf spezielle Themen eingegangen, dabei werden kaum Vorkenntnisse in der Elektronik benötigt. Aktuell bieten wir „digitale Elektronik“ – dieses Spezialthema vermittelt Ihnen Computertechnologie! Denn alle Prozessoren und Computer arbeiten mit logischen Verknüpfungsgliedern wie z. B. NAND-, NOR-, OR- Bausteinen. Diese Grundbestandteile der Computersprache werden hier nachvollziehbar vermittelt - und wie immer: ganz ohne Lötkolben.

Profi

Hier in der obersten Liga, wird das Technikwissen herausgefordert, ganz ohne Vorkenntnisse geht es dabei nicht. Für den geübten Elektroniker gibt es hier Herausforderungen, mit denen das Wissen auch für Profis erweitert wird.

Lernhefte

Unsere Lehrerhefte – Wertvolle Hinweise für Lehrkräfte

Da Auszubildende oder Schüler der gleichen Gruppe nicht immer auf dem gleichen Wissensstand sind, hilft oft nur ein stark differenzierter Unterricht: Während z. B. einige noch die Grundversuche durchführen, beschäftigen sich andere schon mit Messungen oder mit dem Löten selbstentwickelter Geräte. Hierzu gibt das Lehrerheft wichtige Hinweise. Die Lernpakete sind ein echter Beitrag für die Entdeckung und Förderung von Techniktalenten!

Während die Lernpakete von jedermann erworben werden können, gibt es bei den Lehrerheften folgende Besonderheiten zu beachten:    

  • Lieferung erfolgt nur an Lehrer und Ausbilder
  • Auslieferung darf nur mit Bestätigung der Schule mittels Stempel/offiziellem Schreiben getätigt werden oder bei Firmen durch Ausbildernachweis AdA


 

Retro-Stil für Zuhause

Retro-Stil für Zuhause

Mittlerweile schon Kultobjekte – die Retroradios von Conrad. Ob Kurzwelle, Mittelwelle oder UKW, hier haben Sie die Auswahl - oder Sie bauen alle Retroradios auf! Lassen Sie sich jedes Mal erneut begeistern: Lediglich ein paar Bauteile zusammenlöten, und schon können Sie sämtliche Radiostationen empfangen. Abgerundet werden die Retroradios mit entsprechenden hochwertigen Hartpappegehäuse, das erst das Retro-Design hervorhebt!

 

 

Die starke Marke rund um Experimentierkästen  

Kosmos Experimentierkästen
image_4


Generationen von Kindern haben Ihre Begeisterung für die Wissenschaft mit den KOSMOS Experimentierkästen entdeckt. Dabei steht KOSMOS für Innovation und Qualität sowie Sicherheit in der Durchführung der Experimente. Kinder und Jugendliche können durch aktives Ausprobieren technische Vorgänge besser begreifen lernen. Es ist ihnen so möglich „erlebend die Welt zu entdecken und zu verstehen“. Neben den aktualisierten Klassikern zu den Themen Elektronik und Chemie kann sich der bildungshungrige Nachwuchs heute auch mit der Brennstoffzelle oder mit Solarenergie beschäftigen.

 

 

Lernpakete schaffen die Verbindung von Theorie und Praxis

Lernpakete
Franzis Logo
Franzis Lernpakete


Seit über 60 Jahren sind diese Begriffe fest miteinander verwachsen. Die Bücher und Lernpakete von FRANZIS begleiten viele von Anfang an, die in den verschiedensten Elektrotechnik- und Elektronikbereichen tätig sind. Die FRANZIS-Lernpakete verbinden Theorie und Praxis, das Wissen lässt sich mit Experimenten sofort praktisch umsetzen. Jedem Lernpaket liegen ein ausführliches Handbuch und alle benötigten Bauteile bei. Rund 30 FRANZIS-Lernpakete zu verschiedenen Themen sind im Angebot, z. B. allgemeine Elektronik-Themen, Spezialthemen zu Mikrocontroller, USB, MSR sowie Experimenten rund um Solarenergie, Brennstoffzelle oder Laser.


 

Mit Bausteinen die Welt der Technik erleben

image_7
image_8


Die fischertechnik-Welt für Kinder ist grenzenlos, denn alle Baukästen passen ideal zusammen und ergänzen sich. Einzigartig ist der fischertechnik-Grundbaustein. Dieses vielseitige Modul bildet die Basis aller Baukästen, die je nach Alter und Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen zusammengestellt sind. Durch den selbstständigen Bau der fischertechnik-Modelle wird das logische Denken und die Kreativität gefördert. Eltern haben die Gewissheit, dass ihr Kind spielerisch in die Welt der Technik eintaucht, sie erkennt und erlernt. Dabei unterstützt eine umfangreiche und leicht verständliche Bauanleitung beim Konstruieren und Entdecken. Und für alle, die noch mehr wissen wollen, gibt es bei Fischertechnik die Profi- und Computing-Baukästen.

 

 

Die Welt der Elektronen und ihre scheinbaren Geheimnisse

BUSCH Logo


Die Welt der Elektronen und ihre scheinbaren Geheimnisse zu begreifen, ist wichtiger denn je. BUSCH Experimentier-Kästen zeigen Schritt für Schritt das Zusammenspiel elektronischer Bauelemente. Vom einfachen Widerstand bis zu hochintegrierten Schaltkreisen – mit Original-Industrieteilen, auf Steckbausteinen montiert. Damit auch ohne Vorkenntnisse jedes Experiment sofort gelingt, ist die Handhabung ist denkbar einfach: Verbindungsleitungen werden in die Bausteinbuchsen gesteckt und mit speziellen Steckern kontaktsicher geklemmt – es ist kein Löten erforderlich. Übersichtliche Leitungswege zeigen, wo die Ströme fließen. Alle Bauelemente bleiben immer wieder verwendbar.

BUSCH Electronic