Markenlogo von Weidmüller mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Weidmüller Markenshop
    Markenlogo von FESTO mit einer grauen Umrandung. Linkt zum FESTO Markenshop
    Markenlogo von Jokari mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Jokari Markenshop
    Markenlogo von Festool mit einer grauen Umrandung. Link zum Festool Markenshop
    Markenlogo von TP-LINK mit einer grauen Umrandung. Linkt zum TP-LINK Markenshop
    Markenlogo von Hama mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Hama Markenshop
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
  1. Start
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber


Kohlenmonoxid-Melder » Zuhause und Arbeitsumfeld absichern

Um Menschen vor Kohlenmonoxid in der Luft zu warnen, gibt es Kohlenmonoxid-Melder, kurz CO-Melder. Diese sollten allerdings nicht mit klassischen Rauchmeldern verwechselt werden. Was genau die Warnsysteme unterscheidet und worauf es beim Kauf zu achten gilt, erfahren Sie im Ratgeber.

  • Was ist Kohlenmonoxid und was bewirkt es im Körper?

  • Wie funktioniert ein Kohlenmonoxid-Melder?

  • Unser Praxistipp: Regelmäßige Wartung

  • Welche Zusatzfunktionen sind sinnvoll?

  • Wo im Raum wird ein Kohlenmonoxidmelder installiert?

Ein weißer Kohlenmonoxid Melder ist an der Wand über einem Kamin in einem Wohnzimmer montiert, in dem eine Person entspannt.


Was ist Kohlenmonoxid und was bewirkt es im Körper?

Kohlenmonoxid ist eine chemische Verbindung der Elemente Kohlenstoff und Sauerstoff und trägt die Summenformel CO. Kohlenmonoxid existiert in gasförmigem Aggregatzustand und ist zudem hochentzündlich.

Kohlenmonoxid entsteht im Alltag, wenn kohlenstoffhaltige Substanzen verbrennen und keine ausreichende Belüftung vorliegt. Das ist beispielsweise der Fall, wenn ein Kamin als offene Feuerstelle betrieben wird und Fenster sowie Türen geschlossen sind. Auch beim Grillen mit Holzkohle und mit Holzfeuer sowie in der Nähe von Gasbrennern entsteht Kohlenmonoxid. Öl- oder Gasheizung sind ebenfalls Risikoquellen.

In welcher Konzentration das Atemgift vorliegt, wird über die Einheit ppm angegeben. Das steht für parts per million, sprich den millionsten Anteil. Angegeben wird der Wert zusätzlich in Prozent, sodass beispielsweise 200 ppm umgerechnet 0,02 Prozent entsprechen.

Bei erhöhter CO-Konzentrationen sind Schäden im Körper zu erwarten. Hierfür gibt es Orientierungswerte:

CO-WertKörperliche Auswirkungen
unter 30 ppmKeine; 30 ppm gelten als MAK-Wert (maximale Arbeitsplatz-Konzentration)
200 ppmLeichte Kopfschmerzen binnen 3 Stunden
400 ppmStärkere Kopfschmerzen binnen 2 Stunden
800 ppmSchwindel, Übelkeit und Gliederzuckungen innerhalb von 45 Stunden
Bewusstlosigkeit binnen 2 Stunden
1600 ppmSchwindel, Übelkeit und Gliederzuckungen innerhalb von 20 Minuten
Tod nach 2 Stunden
3200 ppmSchwindel, Übelkeit und Gliederzuckungen innerhalb von 5-10 Minuten
Tod in 30 Minuten
6400 ppmSchwindel, Übelkeit und Gliederzuckungen innerhalb von 2 Minuten
Tod in 10-15 Minuten
12800 ppmTod in 1-3 Minuten


Wie funktionieren Kohlenmonoxidmelder?

Das Gerät verfügt in seinem Inneren über einen elektro-chemischen Sensor, der beständig die Umgebungsluft kontrolliert.

In Deutschland gibt es gesetzlich vorgeschriebene Grenzwerte für Kohlenmonoxid.

Auf diese bestimmten Werte muss ein Kohlenmonoxidmelder mittels Alarm binnen einer vorgeschriebenen Zeit reagieren.

Kohlenmonoxid-KonzentrationZeitpunkt des Alarms
50 ppminnerhalb 60 - 90 Minuten
100 ppminnerhalb 10 - 34 Minuten
300 ppmnach spätestens 3 Minuten

Damit der Sensor arbeiten kann, muss er permanent mit Strom versorgt sein. Dies geschieht entweder über einen Netzanschluss oder eine Batterie. Lässt sich der Kohlenmonoxidmelder in der Nähe einer Steckdose installieren, spricht nichts gegen diese Lösung, doch in vielen Fällen ist die Stromversorgung über eine Batterie einfacher.

Bei einigen Gasmeldern können die Batterien über ein Batteriefach auf der Rückseite regelmäßig selbst ausgetauscht werden. Viele Hersteller setzen allerdings auf Kohlenmonoxid-Melder mit 7- oder 10-Jahres-Batterie. Die Sicherheit wird hier als höher eingestuft, da seltener der Fall einer schwachen Batterie auftritt.

Unser Praxistipp: Wartung ist lebenswichtig

Wird der Alarm aufgrund mangelnder Batterieleistung vom Sensor nicht ausgelöst, sind Menschenleben in Gefahr. Daher sollten sowohl Kohlenmonoxid- als auch Rauchmelder regelmäßig auf die Batterieleistung hin überprüft werden.

Während Rauchmelder jedoch auf Rauch reagieren, wie er bei offenen Bränden entsteht, reagieren Kohlenmonoxidmelder / CO-Melder allein auf das Gas Kohlenmonoxid (CO). Daher dürfen Rauchmelder und Gasmelder niemals verwechselt werden.

Wer nicht viele verschiedene Gefahrenmelder im Haus installieren möchte, kann auf Multi-Detektoren zurückgreifen. Diese Geräte warnen vor mehreren Gasen sowie Rauch.



Welche Zusatzfunktionen sind sinnvoll bei CO-Meldern?

Weißer Ei CO-Warnmelder mit Digitalanzeige zeigt 335 ppm Kohlenmonoxid an.

Es gibt Modelle, die über einen sogenannten Voralarm verfügen. Das bedeutet, dass sie nicht erst vor dem Gas warnen, wenn die Sicherheit akut gefährdet ist, sondern vorab den Bereich als unzureichend gelüftet erkennen. In diesem Fall wird meist nur ein optisches Signal angezeigt und kein hörbarer Alarm abgesetzt.

Praktisch sind Geräte, die über ein Display verfügen und den Messwert jederzeit anzeigen. Häufig gibt es in diesem Zusammenhang auch einen internen Speicher, der die Messwerte für eine gewisse Zeit speichert. Das erleichtert die Auswertung im Nachgang.

 

Sinnvolle Funktionen für den Einsatz in Betrieben

Im betrieblichen Umfeld mit vielen Kohlenmonoxid-Quellen kann es ferner sinnvoll sein, die einzelnen Melder über Funk miteinander zu verbinden. Tritt Gas aus, kann ein Alarm schneller im gesamten Haus hörbar sein und so Leben retten. 

Professionelle Warnmelder können direkt mit einem Gerät wie der Gasheizung verbunden werden und sorgen beim Überschreiten der Grenzwerte dafür, dass die Stromzufuhr unterbrochen wird. Optional können Geräte auch über ein Absperrventil die entsprechende Leitung verriegeln.



Wo im Raum wird ein Kohlenmonoxidmelder installiert?

Während Rauchmelder zumeist an der Decke montiert werden, befinden sich Kohlenmonoxidmelder eher an Wänden oder werden sogar bodennah aufgestellt – dies hat einen einfachen Grund.

Rauch ist leichter als Luft, steigt schnell nach oben und sammelt sich an der Zimmerdecke. Daher ist dort ihr idealer Messpunkt. Zwar ist auch Kohlenmonoxid etwas leichter als Luft, doch es steigt insgesamt langsamer nach oben. Es hat daher Zeit, sich rund um seinen Entstehungsort anzusammeln.

Daher sollten Gasmelder im Raum nahe der potenziellen Quelle des Gases installiert werden. Dies kann die Wand direkt neben dem Kamin sein oder auch eine Fläche im Keller bei Gastherme und Boiler.

Viele Modelle verfügen lediglich über einen integrierten Sensor. Daher ist der Montageort des Gerätes auch exakt der Ort, an dem die mögliche Gaskonzentration gemessen wird. Manche Hersteller bieten alternativ Kohlenmonoxid-Melder, die über einen externen Sensor verfügen. Dies gibt Ihnen etwas mehr Spielraum bei der Installation.

Wichtig ist es, den Gasmelder nicht unmittelbar neben einer Tür, einem Fenster oder einem Ventilator zu installieren. An diesen Orten ist die Luftzirkulation besser als im übrigen Raum. Eine insgesamt zu hohe Kohlenmonoxid-Konzentration im Zimmer wird dann eventuell zu spät erkannt.

Kohlenmonoxid Melder an weißer Wand neben Gasheizkessel im Raum mit Holzboden montiert.

Zugehörige Themen rund um den Bereich Sicherheit und Überwachung

  • Funkalarmanlagen

  • Funkrauchmelder

  • Mini Rauchmelder

  • Hitzemelder

  • IP Kamera Outdoor

Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 119,00 € (netto 100,00 €)
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
  • Playstation
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
1 Rabatt nur gültig auf ausgewählte Artikel der Marke Flir. Gültig bis 15.03.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

² Rabatt nur gültig auf ausgewählte und sofort verfügbare Artikel (verfügbarer Lagerbestand) aus dem Bereich Messtechnik auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen. Nur solange der Vorrat reicht.

3 Rabatt nur gültig auf ausgewählte Office Produkte. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.