JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.de

Kfz Tuning Luftfilter

vorherige
  • 1-24 von 581 Ergebnissen
vorherige

Ein Sportluftfilter als effektiver Schutz für den Motor

Mit einem modernen Sportluftfilter aus dem Angebot von Conrad schützen Sie den Motor Ihres Wagens auf effektive Weise. Bei der Verbrennung von Kraftstoff saugt der Motor nämlich auch große Mengen Luft an, die Staub- und Schmutzpartikel enthalten. Luftfilter sorgen dafür, dass diese Verunreinigungen nicht bis in den Motor gelangen. Die Sportluftfilter verbessern aber auch die Leistung des Motors und gelten daher als wichtiges Tuningteil. Bei uns finden Sie entsprechende Sportluftfilter für alle gängigen Automodelle.

Sportluftfilter: Für jedes Auto den passenden Filter finden

Da jedes Fahrzeug andere bauliche Charakteristiken aufweist, muss für jedes Automodell der passende Sportluftfilter gewählt werden. Hersteller wie K&N oder raid hp bieten Sportluftfilter für Autos von BMW, Ford, Audi und vielen anderen Marken. Beachten Sie auch, dass die Sportluftfilter nicht nur hinsichtlich der Marke, sondern auch in Hinblick auf das jeweilige Modell des Herstellers und dessen Motorisierung passen müssen. Ein stärkerer Motor zieht schließlich mehr Luft an und ist daher auch auf eine stärkere Filterleistung angewiesen. So benötigen Sie für einen Ford Fiesta einen anderen Filter als für einen Ford Focus und für einen Wagen mit 180 PS einen stärkeren Filter als für ein Auto mit 110 PS. Die Umrüstung eines Sportluftfilters von einem Wagen in ein Modell eines anderen Herstellers oder in ein Modell aus einer anderen Modellserie oder mit einem anderen Motor ist daher in der Regel nicht möglich.

Mehr Leistung für Ihr Auto: Das bewirkt ein Sportluftfilter

Ein Sportluftfilter sorgt im Idealfall dafür, dass der Motor die ozonreiche Kaltluft möglichst verlustfrei ansaugen kann. Kaltluft trägt wiederum zu einer besseren Verbrennung bei und sorgt damit dafür, dass der Motor Ihres Wagens seine Leistung steigert. Da der Filter Verunreinigungen auffängt, erreicht den Motor so effektiv mehr Luft und der Verbrennungsgrad steigt. Das Plus an Kraft kann dabei so stark ausfallen, dass der Wagen sogar eine gänzlich neue PS-Leistungsklasse erreicht. Das ist insbesondere dann zu erwarten, wenn Sie von einem serienmäßigen Luftfilter auf einen leistungsstarken Sportluftfilter umsteigen. Ein Sportluftfilter kann Ihrem Auto daher zu mehr Spritzigkeit verhelfen und das, obwohl es sich hierbei um eine relativ kostengünstige Tuning-Maßnahme handelt.

Effektiver Motorschutz - mit einem guten Sportluftfilter ein Kinderspiel

Ein Sportluftfilter verrichtet das ganze Jahr über eine wichtige Aufgabe, doch im Sommer ist er unverzichtbar. Der Pollenflug im Frühsommer zum Beispiel stellt den Filter vor besondere Herausforderungen und auch der vom Boden aufgewirbelte Staub während besonders trockener Tage wird zur Belastungsprobe für den Motor. Gerade im Sommer sollten Sie daher überprüfen, ob Ihr aktueller Motorfilter nicht verklebt ist und noch eine ausreichende Leistung bietet. Ansonsten empfiehlt sich der sofortige Austausch durch einen entsprechenden Sportluftfilter.

Denken Sie beim Kauf eines Sportluftfilters daran, dass dieser in der Regel den Klang Ihres Motors deutlich verändern wird. Durch die Luftansaugung durch den Filter entsteht ein spezifischer Sound, der Ihrem Wagen bereits akustisch zu mehr Sportlichkeit verhilft. Weiterhin müssen Sie die Reinigung des Sportfilters im Blick behalten. Die meisten Hersteller bieten für Ihre Produkte spezielle Reinigungssets an mit Luftfilter-Öl und anderen Pflegeprodukten. Das Luftfilter-Öl ist zum Beispiel in praktischen Sprühdosen erhältlich. So lässt es sich unkompliziert auf dem Filter verteilen. Mit Produkten dieser Art fällt es Ihnen leicht, die hohe Qualität Ihres neuen Sportluftfilters auch langfristig beizubehalten. Legen Sie gleich einen Sportluftfilter und das passende Zubehör in Ihren Warenkorb. Viele weitere spannende Technik und innovative Ideen erwarten Sie im großen Online Shop von Conrad.