Zubehör für High End Home Cinema & Gaming

Immer mehr Menschen haben sich ein High End Home Cinema mit 4 K Ultra HD TV-Geräten und raumfüllendem Sound eingerichtet. Hier genießen sie Serien via Streaming, Filme mit Blu-Rays oder spielen auf ihren Konsolen. Alles ist auf maximale Bild- und Tonqualität ausgelegt. Wirklich alles? Oder fehlt da noch etwas? Der Oehlbach Highway HDMI® Switch oder der Oehlbach HDMI® Splitter und Oehlbach State of the Art HDMI® Kabel können das High End Home Cinema & Gaming Erlebnis noch einmal steigern.

Der Oehlbach Highway Switch

Wie funktioniert der Oehlbach Highway Switch? Der Oehlbach Highway Switch verbindet drei HDMI®-Eingangsquellen mit nur einem einzigen HDMI®-Eingang Ihres Fernsehers. Mit der beiliegenden Oehlbach Fernbedienung wechseln Sie bequem zwischen den Eingangsquellen und schalten nach Lust und Laune beispielsweise das 4K-Signal des Receivers, Ihres Blu-Ray-Players oder das der Gaming Konsole auf den Fernsehbildschirm. Dafür muss der 3:1 HDMI® Umschalter nur einmal kurz eingerichtet beziehungsweise alle Geräte dort angeschlossen und dann der Switch mit dem TV verbunden werden. Hochwertige Bauteile im Innern des Switches und mit 24 Karat vergoldete Anschlüsse sorgen dabei immer für eine sichere und verlustfreie Übertragung des 4K-Signals aus allen angeschlossenen Quellen. Trotz all seiner leistungsstarken Technik bleibt dieser Oehlbach HDMI® Umschalter unglaublich kompakt: Er misst gerade einmal 165 x 50 x 20 Millimeter in Breite, Höhe und Tiefe – bei einem Leichtgewicht von nur 280 Gramm.

 

Mehr zum Highway Switch

   

Zu dem geringen Gewicht trägt wesentlich das Gehäuse aus leichtem, zeitlos edlem grauem Aluminium bei, das zudem noch eine optimale Abschirmung vor anderen störenden Signalen liefert. Mit diesem schicken, funktionalen Gehäuse müssen Sie den Switch nicht einmal hinter dem Schrank oder dem TV-Board verstecken. Der kann sich immer sehen lassen – genauso wie seine Leistungsdaten. Standards wie 4K UHD mit bis zu 60 Hz, HDR, Dolby Atmos, Dolby True HD oder HDCP 2.2: Der kleine Switch von Oehlbach beherrscht sie alle und ist durch das mitgelieferte Netzteil jederzeit per Tastendruck vom Sofa aus einsetzbar.

   

Oft geizen TV-Hersteller bei Kleinigkeiten. Beispielsweise ist selbst bei teuren 4K Ultra HD Geräten häufig die Zahl der HDMI®-Anschlüsse knapp bemessen. Wer da einen externen Receiver oder eine Set-Top-Box mit Pay-TV, einen Blu-Ray-Player, eine Spielkonsole und vielleicht noch einen Media Player oder ähnliches anschließen möchte, kommt oft ins Schwitzen, denn so zahlreiche Anschlussmöglichkeiten haben viele Fernseher überhaupt nicht. Der Oehlbach Highway HDMI® Switch löst dieses Problem endlich – und das mit optimaler Bildqualität in 4K Ultra HD und Bildfrequenzraten von bis zu 60 Hz. 60 Hz bei 4K hören sich selbstverständlich an, aber in der Praxis verstehen sich längst nicht alle Signal Umschalter oder auch HDMI® Kabel auf diese hohe Framerate. Hier geht ein ganz klarer Pluspunkt an den Oehlbach Highway Switch.

Sehen Sie ganz einfach doppelt mit dem Oehlbach Highway Splitter

Sicher kennen Sie das – Freunde sind zu Besuch und sie wollen zusammen das Finale Ihrer Lieblingsserie schauen oder es läuft ein großes Fußballspiel. Auf dem Sofa kann der Platz da schnell knapp werden und einige Gäste weichen besser an den Esstisch aus. Oder vielleicht möchten ein paar Besucher auch lieber draußen auf der Terrasse beim Schauen noch den lauen Sommerabend genießen. Einen zweiten Fernseher oder Beamer können Sie überall schnell aufstellen, aber mit der Signalquelle wird das schon schwieriger, wenn Sie beispielsweise keinen weiteren Sat-Anschluss für die Fußballübertragung in der Nähe haben … Jetzt könnten Sie den Oehlbach Highway Splitter gut gebrauchen!

 

Ein 4K Ultra HD Signal auf zwei TVs oder für TV und Beamer gleichzeitig

   

Bleiben wir auf Ihrer Fußballparty. Mit dem Oehlbach Highway Splitter schließen Sie jetzt einfach das HDMI®-Signal des Sat-Receivers an diesen HDMI® Verteiler an und versorgen danach damit gleich zwei Endgeräte über die beiden HDMI®-Ausgänge. So einfach lässt sich ein einziges Eingangssignal auf zwei Bildschirme oder einen Bildschirm und einen Beamer aufsplitten. Ausgesuchte Technik und Komponenten in dem Splitter in Verbindung mit vergoldeten Anschlüssen – 24 Karat – sorgen bei der Aufteilung dafür, das auf beiden Endgeräten maximale UHD-Qualität und ein kristallklares 2160p-Bild mit HDR ankommt – mit der gewohnten Bildfrequenz von bis zu 60 Hz. Zum perfekten Bild liefert der Oehlbach HDMI® Verteiler selbstverständlich auch den passenden Sound mit Dolby Atmos, Dolby DTS oder Dolby True HD und auch DTS-HD MA, PCM und DSD. Ebenso wird HDCP 2.2 unterstützt.

   

Trotz großer Leistung macht sich dieser Oehlbach Splitter ganz klein. Nehmen Sie ihn in die Hand, ist er ähnlich groß wie ein XL-Smartphone: 165 Millimeter breit, 60 Millimeter hoch und 25 Millimeter tief. So nimmt er auch nicht viel Platz weg, wenn Sie ihn zwischendurch in einer Schublade verstauen wollen, bis Sie den Oehlbach Highway HDMI® Splitter das nächste Mal brauchen. Sein elegantes Aluminiumgehäuse macht ihn dann noch 380 Gramm leicht und schützt die Signalverteilung im Inneren außerdem effektiv vor Störquellen in der Nähe. Ein mitgeliefertes Netzteil versorgt den kompakten Splitter für HDMI® mit dem notwendigen Strom. Er funktioniert so einfach, dass Sie hier eigentlich gar keine Bedienungsanleitung bräuchten, aber trotzdem legt Oehlbach eine bei. Alles, was Ihnen jetzt noch fehlt, sind die passenden HDMI® Kabel für optimale Verbindungen zwischen TV, Beamer, Signalquellen, Splitter oder Umschalter. Da hat Oehlbach etwas ganz Feines für Sie!

XXL® Carb Connect MK II – das HDMI®-Kabel mit Internetanschluss

   

Als Leiter nutzt diese HDMI®-Verbindung HPOCC®, einen Hochleistungswerkstoff aus monokristallinem, sauerstofffreiem Kupfer. Er ermöglicht verlustfreie Übertragungen aller wichtigen Standards für ein perfektes Home Cinema & Gaming Erlebnis auf Strecken von bis zu 20 Metern. HPOCC® ist praktisch der Rolls Royce für das Home Entertainment. Und mit der besonderen vierfachen Abschirmung beim Oehlbach XXL® Carb Connect MK II kann ihn dann keine Störung von außen mehr aus dem Takt bringen. Aber das Beste kommt erst noch:             Das XXL® Carb Connect MKII verfügt über 24 Karat vergoldete Verbindungen und ist eingekleidet in einem robusten, edlen schwarz-weißen Gewebemantel mit vielen Längen zwischen 0,75 und 20 Metern und immer 30 Jahren Garantie on top.

    

Jedes High End Home Cinema & Gaming System ist nur so gut wie seine Komponenten und vor allem die Verbindungen zwischen den einzelnen Bausteinen. Ob 4K Ultra HD mit bis zu 60 Hz, Dolby True HD oder DTS HD – großartige Bilder und der entsprechende Sound lassen riesige Datenmengen entstehen, die rasend schnell und verlustfrei übertragen werden müssen, damit auf dem Bildschirm ein Entertainment-Erlebnis der Extraklasse entstehen kann. Ohne leistungsstarke Kabelverbindungen ist das unmöglich. Und genau dafür hat Oehlbach das XXL® Carb Connect MK II entwickelt.

This is Oehlbach!

Nicht wenige Fachzeitschriften für Home Cinema & Gaming halten das Oehlbach XXL® Carb Connect MK II für sehr gut oder sogar überragend in Home Cinema Tests. Genau das ist der Anspruch von Oehlbach Komponenten und Zubehör für das Home Entertainment. Mit Kabeln für HDMI®-Verbindungen, HDMI®-Verteilern oder Umschaltern und vielem mehr sollen Sie nichts weniger als perfekte Unterhaltung zu Hause genießen.

Conrad Electronic SE benötigt für einzelne Datennutzungen Ihre Einwilligung, um die Funktion der Website zu gewährleisten und Ihnen unter anderem Informationen zu Ihren Interessen anzuzeigen. Mit Klick auf "Zustimmen" geben Sie Ihre Einwilligung dazu. Ausführliche Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit Ihre Zustimmung in der Datenschutzerklärung zurück zu nehmen.
Ablehnen
Zustimmen