#neverstoplearning
Jetzt, wo immer mehr Schulen zum Online-Unterricht übergehen, brauchen Lehrer die richtigen Werkzeuge, um ein effektives E-Learning zu ermöglichen.
Das Wacom One Stift-Display bietet das vertraute Gefühl wie mit dem Stift auf Papier, den Komfort, direkt auf dem Bildschirm zeichnen und Anmerkungen machen zu können, und die Möglichkeit, eine Verbindung zum Computer und den meisten Android-Geräten herzustellen, um Inhalte einfacher mit anderen teilen zu können.
Mit den Stiften, Tabletts und Displays von Wacom können Lehrer auf natürliche Weise mit ihren Schülern interagieren, indem sie auf einem Bildschirm zeichnen statt wie üblich auf einem Whiteboard oder einer Tafel. Gleichzeitig können die Schüler Notizen per Hand machen, was, so zeigen Studien, den Lerneffekt verstärkt.
Live. Dare. Create.
AKTION
Jetzt 3 Monate kostenlosen Zugriff auf bis zu fünf Bildungs Apps*
Aktionszeitraum: 01.12.2020 - 30.11.2021
Mit dem Wacom One und Wacom Intuos gibt es jetzt 3 Monate kostenlosen Zugriff auf bis zu fünf Bildungs-Apps: Collaboard, Explain Everything, Kami, Limnu und Pear Deck.
Dabei handelt es sich u.a. um Software Tools für digitale Whiteboards und online Präsentationen, die kombiniert mit unseren Tabletts die Zusammenarbeit im digitalen Unterricht erleichtern. Die Verfügbarkeit der App kann je nach Region unterschiedlich sein.
Teilnahmebedingungen
*Registrierung erforderlich
Teilnehmende Aktionsprodukte
Das Wacom One im Überblick
Ganz gleich, ob du zu Hause arbeiten, lernen, unterrichten oder kreativ sein musst – mit den Wacom Kreativ-Stift-Displays oder Stifttabletts und Apps zum Kolorieren ist es ganz einfach, Konzepte visuell zu vermitteln, die Zusammenarbeit zu fördern und der eigenen Kreativität Ausdruck zu verleihen.
Das Wacom One ist mehr als nur ein Kreativ-Stift-Display. Es hat alles, was du brauchst, um direkt loslegen zu können. Das im Lieferumfang enthaltene Bonus Pack wartet bereits auf dich. Praktischerweise ist das Wacom One sowohl mit deinem Computer als auch verschiedenen Android Tablets und Smartphones kompatibel.
Ganz wie ein normaler Stift
Der Stift braucht keine Batterien, liegt gut in der Hand und sieht gut aus. Außerdem ist er so präzise, dass er alles wiedergibt, was du schreibst oder zeichnest.
Papierähnliche Arbeitsfläche
Dank des natürlichen Oberflächenwiderstands und der minimalen Reflexion fühlt es sich an, als würdest du auf Papier zeichnen oder schreiben, und nicht auf Glas.
Platz für Farbe
Erlebe, wie deine Ideen lebendig werden – in voller Farbe und auf einem Display, das fast A4-Format besitzt.
Mit Wacom wird digitales Arbeiten einfach
Fern- und Online-Unterricht können eine Herausforderung darstellen. Mit Wacom wird alles natürlich und einfach.
Mit fast 40 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung intuitiver, interaktiver Technologie und einer langen Tradition in der Zusammenarbeit mit Schulen und Universitäten tragen die intuitiven Stift-Displays, Smartpads und Eingabestifte von Wacom dazu bei, echtes Lernen zu fördern.
Wacom bietet Schülern, Lehrern und Schulen preisgünstige, vielseitige Lösungen, die die Unmittelbarkeit des traditionellen Unterrichts bewahren und gleichzeitig die Vorteile der erweiterten digitalen Möglichkeiten nutzen, um eine vollständig interaktive und ansprechende virtuelle Lernumgebung zu schaffen.
Wir bei Wacom wollen dir helfen, die von dir benötigte Technologie zu bezahlbaren Preisen zu erhalten. Unsere Geräte sind so konzipiert, dass sie mit deiner vorhandenen Software und Hardware kompatibel sind. Darüber hinaus bieten wir Lernprogramme, Handbücher und einen Live-Chat-Service, um zu gewährleisten, dass deine Technik stets reibungslos funktioniert.
Eine Welt neuer Möglichkeiten
Apps speziell auf das Bildungswesen zugeschnitten
Collaboard
Bei Collaboard arbeiten die Teilnehmer in Echtzeit zusammen, indem sie auf dem Whiteboard zeichnen und Haftnotizen, Dokumente, Bilder, Videos und vieles mehr hinzufügen. Auf dem gemeinsam genutzten Whiteboard können Benutzer ihre Ideen visualisieren, brainstormen, Mindmaps erstellen und vieles mehr.
Explain Everything
Ganz gleich, ob du eine Präsentation oder ein Erklärvideo erstellen, andere anleiten oder mit einer Aufgabe betrauen, ein Thema erläutern oder ein Projekt entwickeln musst – dies ist die richtige App dafür. Du kannst die Ergebnisse deiner Überlegungen schnell mit anderen teilen oder mit einer Gruppe gemeinsam an einem Projekt arbeiten.
Kami
Mit Kami lässt sich jedes vorhandene Dokument in eine expressive Leinwand oder ein interaktives Lernerlebnis verwandeln. Du kannst in Echtzeit zusammenarbeiten und dich in deiner Kreativität von einer Fülle von Anmerkungswerkzeugen beflügeln lassen, auf die du mit deinem Wacom Stift-Display und dem Wacom Stifttablett Zugriff hast.
Limnu
Limnu bietet ein voll funktionsfähiges Online-Whiteboard mit der besten kollaborativen Zeichenoberfläche, die derzeit erhältlich ist. Da es aussieht wie ein physisches Whiteboard und sich auch so anfühlt, weiß jeder sofort, wie es zu verwenden ist – und auch für Remote-Teilnehmer ist die Nutzung schnell und flüssig.