Mit einem Bluetooth® HiFi-Adapter kabellose Soundsysteme erschaffen

Wissenswertes zu Bluetooth® HIFI-Adapter

Was ist ein Bluetooth® HiFi-Adapter?

Mit einem Bluetooth® HiFi-Adapter können vorhandene HiFi-Anlage oder andere Aktivlautsprecher in ein kabelloses Soundsystem verwandelt werden. Die Steuerung kann dann bequem über Smartphones, Computer oder Tablets vorgenommen werden. Diese dienen außerdem auch als Quelle der unterschiedlichen Musikdateien. Via Bluetooth® werden kabellos Daten übertragen, denn diese Form der Verbindung ist auf den meisten Endgeräten zur Steuerung bereits vorhanden. Falls ein PC oder Laptop nicht von vornherein über die Funktion verfügt, kann kostengünstig ein sogenannter Bluetooth®-Empfänger nachgerüstet werden.

Neben Bluetooth® verfügen viele Geräte über weitere Schnittstellen, die als Ein- oder Ausgang mit Cinch, Klinke, USB oder einem Klemmanschluss mehrfach kompatibel sind. Falls der Bluetooth® HIFI-Adapter bereits mit NFC-Technik ausgestattet ist, kann die Kopplung z.B. mit dem Smartphone ohne großen Aufwand erfolgen.

Von diversen Herstellern stehen Geräte mit unterschiedlichen Reichweiten zur Verfügung. Die Modelle unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Leistungsstärke, ihres Preises und Details wie der Bedienung oder Anzeige.


Platzhalter Tabelle
 

Welche Schnittstellen besitzen Bluetooth® HiFi-Adapter?

Apple 30 pol.

Bluetooth® HiFi-Adapter mit Schnittstellen für Apple-Geräte sind für die bei diesem Hersteller einzigartigen Anschlüsse geeignet. Schnurlos arbeiten solche Adapter mit verschiedenen Generationen von Endgeräten zusammen und können mit einer Apple Docking Station genutzt werden. Über Smartphone, Tablet oder iPhone steuern Sie bequem die Musikwiedergabe über das verbundene Lautsprechersystem.

Cinch (Stereo)

Der Begriff Cinch beschreibt eine Steckverbindung, mit der Audiosignale über ein oder zwei Kabel analog und stereo übertragen werden. Moderne HiFi-Adapter sind in der Lage, die teilweise veralteten Geräte, sogenannte passive Lautsprecher, mit modernen Musikquellen wie Smartphone oder Tablet zu verbinden und einen modernen, kabellosen Musikgenuss zu gewährleisten.

Klemmanschluss

Diese Schnittstelle ist ebenfalls geeignet, um veraltete Lautsprecher mit modernen Wiedergabeformen für Musik zu verbinden. Die häufig sehr kompakten Adapter werden als Empfänger der Daten von Tablets und Smartphones mit passiven Lautsprechern mit Klemmanschluss verbunden und dienen teilweise gleichzeitig auch noch als Verstärker. So wird die Audioqualität zwischen digitalen Daten und analogen Lautsprechern stark verbessert und Störgeräusche werden vermieden.

Klinke

Ein sogenannter Klinkenstecker ist ein Audiostecker, der für HiFi-Geräte, Mikrofone oder Kopfhörer als Übertragungsmedium eingesetzt wird. HiFi-Adapter sind zumeist mit den gängigen Schnittstellen mit einem Durchmesser von 3,5 mm ausgestattet und können mit zahlreichen Wiedergabegeräten über diese Steckverbindung gekoppelt werden, wie zum Beispiel ein älteres Autoradio.

Micro-USB & USB

Die Stromversorgung von Bluetooth® HiFi-Adaptern wird häufig über USB- oder Micro-USB-Schnittstellen gewährleistet. Die meisten Adapter verfügen über einen integrierten Akku, dessen Lebensdauer von Hersteller zu Hersteller stark variieren kann. Mit der USB-Schnittstelle lassen sich die Geräte über den PC, das Tablet, Notebooks oder Ladegeräte schnell und einfach wieder aufladen und flexibel ohne dauerhafte Stromverbindung einsetzen.

S/PDIF oder Toslink

Bluetooth® HiFi-Adapter mit einer S/PDIF nutzen eine elektrische oder optische Übertragung digitaler Stereosignale oder Mehrkanal-Audiosignale zwischen verschiedenen Geräten. Die Begriffe S/PDIF und Toslink werden synonym verwendet und gehen lediglich auf sehr detaillierte Unterschiede der jeweiligen, ursprünglichen Entwickler wie Sony oder Toshiba zurück. Die Musiksignale werden zumeist als optisches Signal übertragen, zum Beispiel von einem Notebook an einen MP3-Player.

Worauf sollte man beim Kauf eines Bluetooth® HiFi-Adapters achten?

Vor der Entscheidung für einen bestimmten Bluetooth® HiFi-Adapter sollte feststehen, welche Geräte miteinander verbunden werden sollen, um anschließend das Wiedergabemedium über mobile Endgeräte steuern und mit Daten versorgen zu können. Den unterschiedlichen Ein- und Ausgängen der Adapter, den sogenannten Schnittstellen, kommt dabei eine wichtige Bedeutung zu. Die Schnittstellen der passiven Lautsprecher oder der Stereoanlage sollten bekannt sein und ein darauf ausgerichteter HiFi-Adapter gewählt werden. Um anschließend eine flexible Nutzung zu gewährleisten, muss der Adapter mit dem Quellgerät der Musikdateien kompatibel sein. Unterschiedliche Hersteller von Smartphones und Tablets verhindern teilweise einen universellen Einsatz. Dies sollte vor dem Kauf unbedingt berücksichtigt werden, damit auch Freunde und Verwandte ihre Musik über das Wiedergabegerät streamen können.

Unser Praxistipp

Bluetooth® HiFi-Adapter, die aptX®-Technologie nutzen, empfangen Musikdaten in verlustfreier, unkomprimierter CD-Qualität im Gegensatz zur A2DP-Technologie, bei der die Daten vor der Übertragung nochmals komprimiert werden. 

  

FAQs: Die häufigsten Fragen zu Bluetooth® HiFi-Adaptern

Kann ich meine ältere Musikanlage mit einem Bluetooth® HiFi-Adapter nutzen?

Finden Sie heraus, über welche Schnittstellen Ihre vorhandene Anlage verfügt und wählen Sie einen Bluetooth® HiFi-Adapter mit passender Schnittstelle wie Klinke, Cinch oder Klemmanschluss. Wenn Sie sich nicht sicher sind, machen Sie ein Foto von der Rückseite Ihrer Musikanlage und sprechen in einer Conrad-Filiale mit einem fachkundigen Mitarbeiter, der Ihnen weiterhelfen und Sie beim Kauf beraten kann.
 

Woran erkenne ich, ob der Bluetooth® HiFi-Adapter meinen Ansprüchen gerecht wird?

Mit den vielfältigen Filterfunktionen im Conrad Online Shop haben Sie die bequeme Möglichkeit, ganz gezielt die angezeigten Ergebnisse auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Filtern Sie nach technischen Details, Schnittstellen und Preisen die Geräte heraus, die Ihren Erwartungen entsprechen dürften.

Fazit: So finden Sie geeignete Bluetooth® HiFi-Adapter

Um jede herkömmliche HiFi-Musikanlage in ein kabelloses Soundsystem mit Streaming-Möglichkeit zu verwandeln, stehen Ihnen zahlreiche Geräte zur Auswahl. Wichtig sind stets die vorhandenen Schnittstellen an Ihrem Wiedergabegerät und die Kompatibilität mit der Software Ihrer Datenquelle. Gerade bei Apple-Produkten gibt es häufig Insellösungen, die mit anderen Smartphones oder Tablets nicht zu erreichen sind. Klären Sie ab, ob Sie ein Gerät für den mobilen oder stationären Einsatz benötigen. Es gibt Spezialisten unter den HiFi-Adaptern, bei denen bis zu acht Geräte angeschlossen werden können. Verschaffen Zudem ist die Entfernung, die zwischen Sender und Empfänger überbrückt werden muss, zu beachten. Mitarbeiter in den Conrad-Filialen stehen Ihnen in Fachabteilungen gerne hilfreich bei der Auswahl zur Seite.

Sind Sie Privatkunde?
Durch Ihre Auswahl werden zusätzlich passende Inhalte für Sie angezeigt.
Ja
Nein