Ein dunkelblauer Banner zeigt „Conrad PRO“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zum Service Conrad PRO
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
    Markenlogo von ACE mit einer grauen Umrandung. Linkt zum ACE Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Linkt zum UHU Markenshop
    Markenlogo von LEGO Educationmit einer grauen Umrandung. Linkt zum LEGO Education Markenshop
    Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Link zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von Bosch mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Bosch Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Multifuse Sicherungen » Maximale Stromstärke bei PTC-Sicherungen

Multifuse- beziehungsweise PTC-Sicherungen sind ausgesprochen vielseitig einsetzbar. Wie ein solcher Kaltleiter genau funktioniert und worauf Sie achten müssen, wenn Sie mit einer Multifuse-Sicherung arbeiten, erklären wir in unserem Ratgeber.

  • Was ist eine Multifuse-Sicherung?

  • Funktionsweise von PTC-Sicherungen

  • Verschiedene Kaltleiter-Klassen

  • PTC-Sicherungen: Vor- und Nachteile

  • Was gibt es beim Kauf von PTC-Sicherungen zu beachten?

  • Unser Praxistipp: Umgebungstemperatur berücksichtigen

  • FAQ – häufig gestellte Fragen zu Multifuse-Sicherungen

PTC-Sicherung


Was ist eine Multifuse-Sicherung?

Die Abkürzung PTC steht für Positive Temperature Coefficient, häufig wird auch die Abkürzung PPTC (Polymeric Positive Temperature Coefficient) verwendet. Bekannt sind entsprechende Sicherungen zudem unter den Namen Multifuse, Polyfuse oder Polyswitch. Eigentlich handelt es sich bei einem PTC um einen Widerstand und nicht um eine Sicherung im klassischen Sinne. Da er aber seinen Widerstandswert mit ansteigender Temperatur erhöht, können PTC-Widerstände durchaus die Funktion einer Sicherung übernehmen. Im Gegensatz zu einer konventionellen Schmelzsicherung handelt es sich bei einem PPTC um eine sogenannte selbstrückstellende Sicherung, die mehrfach genutzt werden kann. Verwendet werden PPTC-Sicherungen häufig als integrierter Überspannungsschutz in Elektrokleingeräten oder im Bereich der IT (Absicherung von USB-Leitungen). Solche Kaltleiter sind mit radialen Anschlüssen oder in SMD-Ausführung erhältlich.



Funktionsweise von PTC-Sicherungen

Bei einem PTC handelt es sich um einen temperaturabhängigen Kaltleiterwiderstand, dessen leitfähiger Widerstand sich mit zunehmender Temperatur erhöht.

Bis zu einem gewissen Niveau kann der Widerstand Wärme an die Umgebung abgeben. Steigt die Temperatur infolge einer hohen Spannung weiter an, wird der Widerstand hochohmig.

Das hat zur Folge, dass die Stromstärke entsprechend abnimmt. Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Sicherung erfolgt beim Auslösen des PPTC keine vollständige Unterbrechung des Stromkreises.

Durch den angestiegenen Widerstand wird der Stromfluss auf einen unterhalb des Auslösestroms liegenden Wert begrenzt. Eine Schädigung des Verbrauchers durch Überstrom wird somit effektiv verhindert.

Gefertigt werden die Kaltleiter aus halbleitender polykristalliner Keramik oder auf Polymerbasis.

Ist eine Auslösung des PPTCs erfolgt, reicht es für gewöhnlich aus, die Stromversorgung kurz zu unterbrechen und das Gerät wieder einzuschalten, um die Schutzfunktion erneut zu aktivieren.

In dieser Zeit hat das elektronische Bauteil die Selbsthaltephase beendet und ist ausreichend abgekühlt.

PTC-Kennlinie


Verschiedene Kaltleiter-Klassen

In der Elektronik wird grundsätzlich zwischen drei Kaltleiter-Klassen unterschieden: PTC-Elemente, bei denen der Widerstand linear mit der Temperatur ansteigt, eignen sich für die Messung von Temperaturen, nicht aber als Sicherung. Als Überstromschutz oder als Übertemperaturschutz geeignet sind PTC-Widerstände, die auf Keramik basieren und einen nicht linearen Widerstandsverlauf aufweisen.
Als selbstrückstellende Sicherung eignet sich schließlich nur die dritte Klasse, die aus Polymer besteht und ebenfalls einen nicht linearen Widerstandsverlauf hat.



PTC-Sicherungen: Vor- und Nachteile

PTC-Sicherungsstromplan

Die in der Elektronik eingesetzten PTC-Sicherungen haben den großen Vorteil, dass sie absolut wartungsfrei sind und dazu mehrfach ihre Schutzwirkung entfalten können. Bei der Auslösung von Schmelzsicherungen kann es bei hohen Abschaltströmen zu einem Lichtbogen kommen, dies ist bei einer PTC-Sicherung nicht der Fall. Darüber hinaus gelten die Sicherungen als besonders zuverlässig. Es gibt allerdings einige Nachteile: So sind PPTCs recht träge, was ihr Auslöseverhalten betrifft, da der Kaltleiter erst einmal eine gewisse Temperatur erreicht haben muss, um seinen Widerstand zu verändern. Bis dieser Punkt erreicht ist, können unter Umständen mehrere Sekunden vergehen. In diesem Zeitraum besteht die Möglichkeit, dass Ströme auftreten, die oberhalb des Auslösestroms liegen. Der Einsatz einer PTC-Sicherung ist daher nur für Geräte geeignet, die eine kurzzeitige Überlast vertragen.

Für die Absicherung von empfindlichen Schaltungen sind daher elektronische Sicherungen deutlich besser geeignet. Hinzu kommt, dass die Funktionalität einer PTC-Sicherung durch eine besonders hohe oder niedrige Umgebungstemperatur negativ beeinträchtigt werden kann. So ist es zum Beispiel bei niedrigen Außentemperaturen möglich, dass der Auslösestrom nicht mehr für die nötige Temperatur des Kaltleiters ausreicht. In der Folge können höhere Ströme fließen, die gegebenenfalls das zu schützende Gerät beschädigen. Bei hohen Außentemperaturen wird hingegen die Strombelastung des PTC-Widerstands sinken.



Was gibt es beim Kauf von PTC-Sicherungen zu beachten?

Um die korrekte PTC-Sicherung auszuwählen, gilt es einige wichtige Punkte zu beachten: So muss Ihnen der Strom, welcher im Normalbetrieb fließt (Ihold) ebenso bekannt sein wie die im Falle eines Fehlers auftretende maximale Stromstärke (Imax). Zudem sollten Sie die maximale Spannung (Vmax) sowie den Arbeitstemperaturbereich möglichst genau kennen.




Unser Praxistipp: Umgebungstemperatur berücksichtigen

Beachten Sie bei der Auswahl eines Kaltleiters unbedingt die Umgebungstemperatur, in der das Bauteil eingesetzt werden soll. Extreme Temperaturbedingungen sorgen für eine negative Beeinflussung der PTC-Sicherung.



FAQ – häufig gestellte Fragen zu Multifuse-Sicherungen

Wie hoch ist die maximale Stromstärke einer PTC-Sicherung?

Gewöhnlich liegt die maximale Stromstärke, mit der eine PTC-Sicherung, je nach Ausführung, belastet werden kann, bei 40 Ampere. Durch die verhältnismäßig geringe Belastbarkeit empfiehlt sich eine Absicherung mit einer zusätzlichen Schmelzsicherung, um auch bei eventuell anfallenden höheren Stromstärken einen adäquaten Schutz bieten zu können.


Was ist der Haltestrom?

Es handelt sich dabei um den maximalen Wert des Betriebsstromes, der bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C nicht zu einem Auslösen der PTC-Sicherung führt.


Was versteht man unter einem Heißleiter?

Während ein PTC-Widerstand bei steigender Temperatur hochohmig wird, dreht ein NTC-Widerstand (Negative Temperature Coefficient) dann erst richtig auf. Wie die Bezeichnung NTC bereits andeutet, haben solche Widerstände einen negativen Temperaturkoeffizienten. Das bedeutet, dass sie bei hohen Temperaturen Strom besser leiten als das bei niedrigen Temperaturwerten der Fall ist.

%seoprefootercolumns%
Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 100,00 € zzgl. MwSt.
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
  • Conrad PRO
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
1 1x pro Geschäftskunde/Privatperson: 10% Rabatt. Gültig nur auf sofort verfügbare Artikel der Marke Stanley, DeWalt und Facom (Lieferstatus grün). Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen. Aktion gültig solange Vorrat reicht. Für PRO Mitglieder gilt abweichend: 15% Rabatt auf Artikel der Marken Stanley, DeWalt und Facom.

2 Exklusiver Pre-Access für Conrad PRO Mitglieder. Rabatt nur gültig auf sofort verfügbare Artikel der Marke Benning (Lieferstatus grün). Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen), nur von Conrad PRO Mitgliedern einlösbar. Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 101,14 € brutto (84,99 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen
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
  • Widerruf einreichen

  • Verträge kündigen

Produktvergleich
Merkliste