Direktlink
  • Conrad
  • Mein Konto

    Anmelden / Registrieren

  • Einkaufswagen

  • 10 % Rabatt auf Fluke 10 % Rabatt auf Fluke
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
    Markenlogo von CHERRY mit einer grauen Umrandung. Linkt zum CHERRY Markenshop
    Markenlogo von Rigol mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Rigol Markenshop
    Markenlogo von C.K mit einer grauen Umrandung. Linkt zum C.K Markenshop
    Markenlogo von FESTO mit einer grauen Umrandung. Link zum FESTO Markenshop
    Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Phoenix Contact Markenshop
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
  1. Start
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table star tooltip warning wishlist

Ratgeber

TV- und Monitor-Montageerweiterungen

  • TV- und Monitor-Montageerweiterungen für passgenaues Anbringen an Halterungen

  • Welche Arten von Halterungen und Erweiterungen gibt es für Monitore und TV-Geräte?

  • Was müssen Sie beachten, wenn Sie TV- und Monitor-Montageerweiterungen anbringen?



TV- und Monitor-Montageerweiterungen für passgenaues Anbringen an Halterungen

VESA-Adapter

Wandmonitore, Videowände, Werbedisplays und ähnliche Geräte, um Kunden mit Bewegtbild anzusprechen oder Informationen weiter zu geben, sind aus dem professionellen Alltag nicht mehr wegzudenken. Egal, ob im Handel, im Messebau oder an Arbeitsplätzen: Monitore und TV-Geräte werden oftmals schwebend mit Halterungen an Wänden, Decken, Fahrzeugen oder Traversen befestigt. Um die notwendige Flexibilität im Einsatz zu gewährleisten, gibt es im Conrad-Sortiment für den professionellen Einsatz zahlreiche Montageerweiterungen, von Adaptern für bestimmte Befestigungsarten bis zu zusätzlichen Ablageflächen für Zubehör, von Schwenkarmen und Verlängerungen bis hin zu Diebstahlschutzsystemen.



Welche Arten von Halterungen und Erweiterungen gibt es für Monitore und TV-Geräte?

Im Conrad-Sortiment finden Sie die passende Montageerweiterung für die Halterung von Monitoren und TV-Geräten für Ihren professionellen Anwendungsfall. Beachten Sie bei der Wahl der richtigen Vorrichtung folgende Kriterien:
 

  • Maximale Tragkraft:
    Wir bieten Ihnen Montageerweiterungen und Halterungen mit maximaler Gewichtsbelastung von 0,7 Kilogramm bis 160 Kilogramm und verschiedenen maximalen Abmessungen.

  • Passend für Serien:
    Unterschiedliche Montagesysteme kommen mit eigenen Abmessungen daher und erfordern passgenaue Montageerweiterungen. Bei Conrad finden Sie Halterungen passend für verschiedene Serien der Marken Apple/iMac, Dataflex, Digitus, Ergotron, Joy-IT, NewStar und Vogel’s sowie viele Produkte, die universal einsetzbar sind.
Traversen-Halterungen für Monitore oder Displays

VESA-Adapter

Video Electronics Standards Association (VESA) ist eine Organisation mit Sitz in den USA, die sich ursprünglich um die Standardisierung von Computergrafiken kümmerte und über 200 Mitgliedsunternehmen hat. Im Rahmen einiger Standardisierungsvorgänge wurde das VESA Flat Display Mounting Interface (FDMI) als Standard für die Befestigung von Flachbildschirm-Geräten an Decken, Wänden, Fahrzeugen oder Tischen eingeführt. Diese auch als VESA-Mounts bezeichneten Bildschirmbefestigungen verfügen je nach Bildschirmdiagonale und Gewicht des Geräts über mindestens vier Gewinde für Schrauben verschiedener Längen. Für Geräte, die nicht über das Lochmuster nach VESA-Norm verfügen, werden Adapter notwendig. Im Conrad-Shop finden Sie verschiedene Varianten von VESA-Adaptern, als Wandplatten, sternförmig anzuordnende Schienen oder Tischbefestigungen.

Traversen-Adapter

Für die Anwendung im Messebau, in Produktionshallen oder in der Medizintechnik gibt es oft keine Möglichkeit, Monitore auf Tische zu stellen oder an Wänden stabil zu befestigen. Um ein Gerät an einer Traverse so anzubringen, dass es sicheren Halt hat, gibt es diverse Traversen-Adapter, die als Aufhängung am Gerät selbst angebracht werden. Kleine, mittlere und große Flachbildschirme werden auf diese Weise an der eigentlichen Traversen-Halterung angebracht. 

AV-Geräteträger

AV steht für Audio und Video, entsprechend handelt es sich bei AV-Geräteträgern um Vorrichtungen, die speziell als Halterung für Audio- und Video-Geräte wie beispielsweise Receiver, Soundbars, Verstärker dienen. Häufig werden diese Vorrichtungen in Kombination mit VESA-Halterungen angeboten beziehungsweise können mit diesen gemeinsam verwendet werden. Dazu gehören zum Beispiel an Schienen befestigte Ablageflächen für AV-Geräte.

Wandmontage-Platten und Wandschienen

Die direkte Befestigung an der Wand ist für Flachbildschirme oft die ideale Option, weil wenig Platz verbraucht wird und kein zusätzliches Möbelstück nötig ist. Sie werden jedoch zwischen Wand und Gerät einen Adapter in Form einer Wandmontageplatte oder von Wandschienen benötigen. Die Anbringung erfolgt durch Verschrauben im Gerät einerseits und Dübeln und Schrauben in der Wand andererseits. Wandbefestigungen können fix sein oder dreh-, schwenk- oder neigbar.

Display-Wandhalter und Verlängerungsarme

Den Monitor nicht nur an der Wand verankern, sondern gleichzeitig die Möglichkeit haben, ihn flexibel zu bewegen, ist der Zweck von beweglichen Display-Wandhalterungen und Verlängerungsarmen. 

Deckenhalterungen

Deckenmontage von Bildschirmen wird hängend vorgenommen und kann beispielsweise mittels Schienen geschehen, in die eines oder mehrere Geräte mithilfe von Montageerweiterungen eingehängt werden.

Verlängerungsarme

Adapter-Bars

Mithilfe von Adapter-Bars können Sie eigene Befestigungslösungen im Bereich Wand- und Deckenaufhängungen zusammenstellen. Als Teil modularer Systeme können so verschiedene Szenarien im professionellen Umfeld umgesetzt werden, selbst wenn die Geräte über ein hohes Gewicht verfügen. Mit Halterungen dieser Kategorie können auch Monitor-Aufhängungen für mehrere Monitore kombiniert werden, um etwa Videowände im Messebau zu realisieren.

Neben den beschriebenen Halterungslösungen finden Sie im Angebot von Conrad hilfreiches Zubehör wie Tastatur- und Maushalterungen, Standhalterungen, Notebookablagen, Kabeldurchlässe, Befestigungsringe, Gegengewichte, Abdeckungen und Verlängerungsvorrichtungen. Ebenfalls in dieser Kategorie zu finden sind Diebstahlschutzvorrichtungen.



Was müssen Sie beachten, wenn Sie TV- und Monitor-Montageerweiterungen anbringen? 

  • Im ersten Schritt sollte festgelegt werden, über welche Funktionen die Vorrichtung verfügen soll. Ist es notwendig, dass der Bildschirm schwenk-, dreh- oder neigbar ist? Soll er höhenverstellbar sein oder seitlich zu bewegen? Ist eine Pivot-Funktion erwünscht, soll also vom Querformat auf Hochformat umgestellt werden können?
  • Es muss unbedingt auf die Einhaltung des zulässigen Höchstgewichts für eine Halterung und deren Montageerweiterung geachtet werden, da sonst die Stabilität nicht gewährleistet ist und die Garantieansprüche gegenüber dem Hersteller von Halterung und Zubehör nicht mehr gültig sind. Alle bei Conrad angebotenen Artikel werden mit spezifischen Angaben geliefert, bis zu welchem Gerätegewicht sie zugelassen sind.
  • Neben dem Gewicht spielen die Abmessungen des Flachbildschirms oder der anderen anzubringenden Geräte eine wichtige Rolle. Große Bilddiagonalen und entsprechend lange Maße können trotz niedrigen Gewichts zu einer unerwünschten Hebelwirkung führen und dazu, dass Halterung und Montageerweiterung nicht ausreichend Halt bieten. Alle bei Conrad angebotenen Artikel werden mit spezifischen Angaben geliefert, bis zu welchen Geräte-Abmessungen sie zugelassen sind.
  • Achten Sie darauf, dass die Befestigung mittels ausreichend langer und stabiler Schrauben und sonstigen Fügevorrichtungen geschieht, um keine Schwachstellen zu erzeugen.

Zudem müssen zur Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien die für die Halterungen vorhandenen Datenblätter abgeglichen werden.

Montageerweiterung mit Schnellverschluss
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
2 Rabatt nur gültig auf sofort verfügbare Artikel der Marke Fluke & Beha Amprobe (Lieferstatus grün). Gültig bis 09.11.2025 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.
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
Kontaktformular

Tel.: 09604 / 40 87 87

Mo. - Fr. von 08:00 - 17:00 Uhr
(außer an gesetzlichen Feiertagen)

Kontakt

FAQ - Hilfeseiten

Kontaktformular