++++ Versandkostenfrei ab einem Bestellwert von 29,- € bis zum 01.01.2019 ++++

Paulmann Plug&Shine Starter-Set Sting

Alle Testberichte

+

Andrea E.

Installation und Inbetriebnahme: ★★★★★ | Design: ★★★★★ | Lichtleistung: ★★★★★ | Haltbarkeit: ★★★★★ |  Gesamtfazit: ★★★★★

Installation und Inbetriebnahme - Hat die Verlegung der Kabel und die Inbetriebnahme des Paulmann Plug&Shine Sets problemlos funktioniert?

Das Set kommt gut und sicher, aber nicht übertrieben verpackt in den Handel. Die Montage ist dank der Schraubgewinde schnell und einfach erledigt. Nach kurzer Zeit gibt es Licht und den ersten AHA – Effekt. Der spitz zulaufende Erdspieß lässt sich gut in Position bringen und sitzt zuverlässig im Erdreich.

Design - Wie bewerten Sie das Design und die Optik des Paulmann-Sets?

Die Strahler sind aus Metall und hinterlassen einen soliden Eindruck.  Das Gleiche trifft auf alle Verbindungen sowie die Kabel zu. Die dunkle Farbgebung der Zuleitungen und Strahler fügt sich gut in das Umfeld, bei uns ist es ein Beet, ein.

Lichtleistung - Wie bewerten Sie das Licht, dessen Helligkeit und Farbton?

Die Strahler geben ein helles, warmes Licht ab. Je nach Position und Abstrahlwinkel lassen sich Ausdruck und Helligkeit  beeinflussen.

Haltbarkeit - Halten die Lichter Wasser und Witterung aus?

Alle Teile sollen gegen Wasser und Feuchtigkeit, IP67, geschützt sein. Die ersten, auch stärkeren, Regenfälle hat alles unbeschadet überstanden.

Gesamtfazit -  Sind Sie im Großen und Ganzen zufrieden damit - warum, warum nicht, was würden Sie gerne verändern?

Wir sind sehr zufrieden und für uns ist dieses Produkt eine echte Bereicherung.  Einzig den Trafo hätte ich gerne näher am Stecker oder der ersten Lampe. In unserem Fall ist der vorbereitete Kabelkanal zu klein und wir werden mit einer Verlängerung arbeiten müssen, damit der Trafo nicht auf dem Weg liegt.

+

Ben W.

Installation und Inbetriebnahme: ★★★★★ | Design: ★★★★✩ | Lichtleistung: ★★★★★ | Haltbarkeit: ★★★★★ |  Gesamtfazit: ★★★★★

Installation und Inbetriebnahme - Hat die Verlegung der Kabel und die Inbetriebnahme des Paulmann Plug&Shine Sets problemlos funktioniert?

Zunächst fiel mir auf, dass das Paket wirklich sehr schön kompakt und trotzdem sinnvoll gefüllt ist. Da dies leider keine Selbstverständlichkeit mehr ist, musste ich hier mal ein Lob aussprechen.

Die Verlegung der Kabel funktionierte problemlos. Da ich Beleuchtung als Umrandung der Terrasse installiert habe, ließen sich die Kabel wunderbar zwischen Randstein und Rasen verstecken. Die sehr stabilen Halter konnte ich problemlos in die doch sehr trockene Erde drücken, ohne ein weiteres Werkzeug zu Hilfe nehmen zu müssen. Anschließend die Lichter verschraubt, was dank des beigelegten Inbusschlüssels auch ohne Sucherei nach dem passenden Werkzeug funktioniert, und die Leuchten in die gewünschte Position gedreht. Diese halten wunderbar und lassen sich bei Bedarf noch zusätzlich fixieren. Die Anschlüsse noch mit dem Kabel verbunden und fertig!

Design - Wie bewerten Sie das Design und die Optik des Paulmann-Sets?

Das Design des Sets ist sehr ansprechend und dezent. Je nach
Einsatzort ließen sich die Leuchten auch quasi unsichtbar in einer Bepflanzung
verstecken.

Die Materialien machen einen sehr soliden Eindruck.
Kein Kunststoff sondern gewichtiges Metall. Dem optischen und haptischen
Anschein nach, machen die Lampen einiges mit. Die Kabel haben einen großen
Durchmesser und die verschraubbaren Steckverbindungen wirken sehr hochwertig.
Lediglich der sehr große Kasten am Netzstecker könnte etwas dezenter sein.
Dieser lässt sich nicht einfach verbergen.

Lichtleistung - Wie bewerten Sie das Licht, dessen Helligkeit und Farbton?

Die Beleuchtung des Paulmann Plug&Shine Floor Set Mini ist hervorragend. Durch die LED-Technik sind die Leuchten sofort sehr hell, und haben dennoch einen ansprechend warmweißen Lichtton. Je nach Positionierung der Lichter ist die Lichtqualität sowohl für die direkte Beleuchtung eines Weges geeignet, als auch für die indirekte Beleuchtung von Wänden, Pflanzen oder etwaiger Dekoration.

Haltbarkeit - Halten die Lichter Wasser und Witterung aus?

Bei der aktuell sehr trockenen Witterung kamen die Leuchten und Kabel noch nicht mit Regenwasser in Verbindung. Allerdings habe ich dies mal beim täglichen gießen ausprobiert. Durch die hochwertige Verarbeitung und die sehr guten Schraubverbindungen der Verkabelung hat das Wasser aber keinerlei Auswirkungen auf die Beleuchtung gehabt. Nichtsdestotrotz werde ich die Beleuchtung für die Winterzeit deinstallieren, da dies wie die Installation auch mit wenigen Handgriffen erledigt ist.

Gesamtfazit -  Sind Sie im Großen und Ganzen zufrieden damit - warum, warum nicht, was würden Sie gerne verändern?

Für meine Zwecke, eine leicht zu installierende und robuste Gartenbeleuchtung, bin ich mehr als zufrieden. Aufbau inkl. Auspacken des Pakets in knapp 5 Minuten, trotzdem sehr robust und mit einem sehr wertigen Gesamteindruck – hervorragend! Was mir bei diesem Basisset fehlt, dass ist die Fernbedienung. Diese gibt es aber als Zubehör, und die werde ich mir sicherlich noch zulegen. Zudem ist dieses Set auch noch Plug & Play erweiterbar durch zusätzliche Leuchten und gewährleistet somit eine sehr hohe Flexibilität. Für mich der einzige Wehrmutstropfen ist der oben schon erwähnte große Kasten am Netzstecker. Wenn es hier noch eine dezentere Lösung gebe, dann hätte ich nichts auszusetzen.

+

Rainer C.

Installation und Inbetriebnahme: ★★★★★ | Design: ★★★★★ | Lichtleistung: ★★★★✩ | Haltbarkeit: ★★★★★ |  Gesamtfazit: ★★★★★

Installation und Inbetriebnahme - Hat die Verlegung der Kabel und die Inbetriebnahme des Paulmann Plug&Shine Sets problemlos funktioniert?

Die Strahler werden per Inbusschraube (passender Schlüssel liegt bei) auf die Erdspieße befestigt. Diese sind lange genug, so dass diese auch in sandigem Boden genug Halt bieten, aber auch stabil genug um in Lehmboden eingedrückt werden können. Die Strahlergehäuse und Erdspieße sind aus anthrazit eloxiertem Aluminiumdruckguss, also wetterfest und garantieren so viele Jahre optisches gutes Aussehen.

Die Verschraubungen sind in Edelstahl ausgeführt, so dass auch hier niemals Rost aufkommen kann. Die Verkabelung ist sehr einfach, an einer sehr guten und flexiblen Gummileitung sind Schraubadapter (IP 68 - zeitweiliges Untertauchen) angebracht, an die die Strahler (IP 67) ganz einfach eingesteckt und verschraubt werden. So sind die Verbindungen gesichert und fallen bei Gartenarbeiten oder beim Umstecken der Strahler nicht auseinander.

Wer gerne längere Entfernungen zwischen den Strahlern realisieren möchte, kann bis zu 10 m Verlängerungen als Zubehör nachkaufen - bis zu 50 Meter sind laut Anleitung zulässig. Allerdings sind bereits 5 m Kabel enthalten und mit der Zuleitung des sehr hochwertigen Trafos (Aluminiumkörper mit Kühlrippen, IP 67) kann mit dem Set der entfernteste Strahler 7 m von der Steckdose entfernt angebracht werden. Das ist schon eine ganz ordentliche Entfernung!

Die Installation ist insgesamt einfach und selbsterklärend. Auspacken, Kabel anschließen, einstecken und fertig. Die Strahler können auch ohne die Erdspieße direkt an Gartenzäune oder Pergolen geschraubt werden.

An Zubehör sind Funkdimmer, zusätzliche Strahler, verschiedene Kabelverlängerungen und Abzweige erhältlich. Der Trafo selbst ist mit 75 Watt angegeben, so dass genug Reserve für Erweiterungen vorhanden ist. Die beigefügten drei Strahler haben jeweils 6 Watt und eine Lichtleistung von jeweils 520 Lm bei 3000K warmweiß. Ein besonderer Vorteil: Die Strahler sind dimmbar, so dass man eine individuelle Helligkeit erzeugen kann. Hierzu ist jeder Phasenabschnittsdimmer geeignet oder der als Zubehör erhältliche Funkdimmer von Paulmann. Die Strahler können ganz einfach geneigt werden und durch den Erdspieß um 360 Grad gedreht werden. Insofern ist jeder Strahlungswinkel problemlos einstellbar. Mittels den Inbusschrauben kann der Winkel stabil festgestellt werden, so dass die Strahler sich nicht über die Zeit verstellen können.

Insofern kann ich mit bestem Gewissen für Installation, Handhabung, Wetterfestigkeit und Positionierung der Strahler im Außenbereich 5 Sterne geben. Bestnote!

Design - Wie bewerten Sie das Design und die Optik des Paulmann-Sets?

Mein erster Eindruck: Absolut hochwertiges Material und ein schickes modernes Design. Durch die Anthrazit-Aluminium-Eloxierung werden die Strahler auch nach vielen Jahren im Garten gut aussehen und fallen in Bodennähe so gut wie nicht auf. Auf jegliche Nuten oder Rillen in denen sich Schmutz absetzen könnte wurde verzichtet. Perfektes modernes aber auch zeitloses Design und sehr hohe Wertigkeit.

Auch der Trafo zeigt ein hochwertiges Äußeres, der durch IP 67 durchaus mal in einer Pfütze oder unter dem Rasensprenger oder neben dem Teich stehen darf. Selbst die durchaus übliche H07RN-Gummileitung macht einen sehr wertigen Eindruck, der durch die wasserdichten Schraubkupplungen noch verstärkt wird.

Ich wüsste nicht, wie man solche Strahler schöner gestalten könnte. 5 Sterne.

Lichtleistung - Wie bewerten Sie das Licht, dessen Helligkeit und Farbton?

Ganz schön hell - diese Strahler. Bei dunkler Nacht und in der Nähe der weißen Hauswand ist es mir persönlich zu grell. Der Garten wird durch die Reflexion taghell. Dafür sind die Strahler auch eher nicht gedacht. Man will Lichtakzente im Garten setzen: Bäume von unten beleuchten, Büsche anstrahlen, den Rasen beleuchten oder Gartenwege ausleuchten.

Vorsicht ist geboten, wenn die Strahler in Blickrichtung einsehbar sind - dann wird man geblendet. Ich habe meine Strahler folgendermaßen positioniert:

- Ein Strahler zeigt senkrecht in eine hohe Atlaszeder. Der Nadelbaum ist rund 15 m hoch bei lockerem Astwerk. In der Nacht ist der Baum bis zur Spitze angestrahlt. Beim Austrittswinkel des Strahlers von 100 Grad werden so auch umstehende Büsche gut mit ausgeleuchtet.

- Der zweite Strahler beleuchtet waagerecht ein Beet mit Farn und eine dahinterstehende etwa 10m hohe Eibe. Die dunkelgrüne Eibe in 5 m Entfernung leuchtet angenehm, die davor stehenden Farne knallen in ihrem arteigenen hellgrün. Das Licht ist sehr realistisch für den Abend oder die Nacht und das warmweiß ist erzeugt ein angenehmes Licht ohne die reale Lichtfarbe zu verändern.

- Der dritte Strahler beleuchtet einige Büsche, Eiben, eine Naturwiese und einen Feigenbaum. Da der Strahler trotz dem Eigennamen „Spot Sting“ am Rand verblasst und keine harten Spot-Strahl erzeugt, ergibt sich eine sehr schöne Ausleuchtung des Gartens. Man sollte ein paar Abende ausprobieren, wie die Strahler am wirkungsvollsten ausgerichtet werden sollten, gerade mit Büschen und Bäumen ergeben sich sehr unterschiedliche Stimmungsbilder.

Fazit: Helligkeit ist für größere Gärten sehr gut, in kleineren Gärten mit dem Wunsch nach romantischem Licht vielleicht etwas zu hell. Aber da kann ein Dimmer helfen. Lichtwärme mit 3000K perfekt für den Garten - auch im Winter bei Schnee. Da wäre das tageslichtweiß viel zu kalt.
4 Sterne - ein eingebauter oder mitgelieferter Dimmer wäre perfekt - vielleicht auch ein einfacher 2 Stufen-Schalter am Trafo.

Haltbarkeit - Halten die Lichter Wasser und Witterung aus?

Die Langzeitpraxis wird zur Haltbarkeit mehr sagen können, aber die Materialqualität, Edelstahlschrauben, kein Kunststoff an den Strahlern sondern Aluguss, hochwertige Kabelverschraubungen und Gummikabel, ein Aluminiumtrafogehäuse und Glasabdeckungen über den LEDs deren Lebensleistung auf 30 000 Stunden (10 Jahre bei 8 Stunden täglichem Betrieb) angegeben ist sprechen für eine sehr hohe Haltbarkeit. Zudem gibt Paulmann auf das Set 5 Jahre Garantie.
Ich besitze einige Baumarkt-Strahler für den Garten, ein System wurde schnell entsorgt, die Strahler auf Basis 220 Volt mit LED-GU10-Adapter standen regelmäßig voll Wasser. Ein erhebliches Risiko! Da lobe ich mir das Paulmann-Set mit 12 Volt und wasserdichten Elektrokomponenten!
Ja, ich bin überzeugt, dass das Set sehr haltbar ist. 5 Sterne.

Gesamtfazit -  Sind Sie im Großen und Ganzen zufrieden damit - warum, warum nicht, was würden Sie gerne verändern?

Ich bin insgesamt vom Paulmann „plug & shine LED Set Spot Sting“ überzeugt. In Bezug auf Preis und Leistung und die zu erwartende Haltbarkeit der einzelnen Komponenten bin ich sehr zufrieden. Die Wasser- und Witterungsbeständigkeit ist gegeben und das zeitlos-moderne Design versprechen viele Jahre Beleuchtungsfreude im Garten. Das praktisch wasserdichte Niedervoltsystem sorgt für Sicherheit und eine schmale Stromrechnung. Nachteilig empfinde ich, dass lediglich ein Kabel mit einer Gesamtlänge von 5 m beigelegt ist, so dass die Strahler lediglich in einer Reihe installiert werden können. Ein Abzweigkabel wäre hilfreich um eine Y-Form oder auch nur die Installation links und rechts der Steckdose ohne Schleifenverlegung ermöglichen zu können. Von Vorteil ist aber, dass es reichhaltiges Zubehör zur Ergänzung oder Anpassung an die eigenen Gartenbedürfnisse verfügbar ist. Beim Markenhersteller Paulmann ist auch zu erwarten, dass noch in vielen Jahren Nachkäufe möglich sind. Einen besonderen Vorteil sehe ich auch in der Dimmbarkeit des gesamten Systems und der absolut ausgewogenen Lichtfarbe. Insgesamt kann ich dem Paulmann - „plug & shine LED Set Spot Sting“ die Gesamtbewertung 5 Sterne geben.

+

Jane R.

Installation und Inbetriebnahme: ★★★★★ | Design: ★★★★★ | Lichtleistung: ★★★★★ | Haltbarkeit: ★★★★★ |  Gesamtfazit: ★★★★★

Installation und Inbetriebnahme - Hat die Verlegung der Kabel und die Inbetriebnahme des Paulmann Plug&Shine Sets problemlos funktioniert?

Die Beschreibung war sehr kurz aber dafür vollkommen ausreichend. Das Verlegen der Kabel ist bei uns unterirdisch mit Hilfe eine PE-Verrohrung erfolgt. Die Kabellänge bis zum ersten Spot ist sehr kurz, da man ja auch nicht überall im Garten eine Steckdose hat!?
Die Abstände zwischen den Spots waren für unsere Verwendung passend, jedoch entsprechen diese nicht der auf der Verpackung suggerierten Abstände.
Die Spots waren einfach zu montieren und auch zu positionieren.

Design - Wie bewerten Sie das Design und die Optik des Paulmann-Sets?

Die Verpackung ist sehr ansprechend.
Das Material, das Design und auch die Verarbeitung macht einen sehr hochwertigen Eindruck.

Lichtleistung - Wie bewerten Sie das Licht, dessen Helligkeit und Farbton?

Es handelt sich dabei um einen sehr angenehmen Warmton, es ist aber kein Flutlicht.

Haltbarkeit - Halten die Lichter Wasser und Witterung aus?

Eine Aussage zur Haltbarkeit kann nicht getroffen werden, dazu war die Testdauer von 2 Wochen nach Installation zur kurz, bisher ist jedoch keine Wasser eingedrungen oder sonst irgendwelche Schwächen erkennbar.

Gesamtfazit -  Sind Sie im Großen und Ganzen zufrieden damit - warum, warum nicht, was würden Sie gerne verändern?

Bei dem Paulmann Plug&Shine Floor Set Mini handelt es sich um eine sehr schöne Möglichkeit ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Die Verarbeitung und das Design sind sehr Hochwertig. Wir sind mit dem Set sehr zufrieden und können es nur weiterempfehlen.

+

Katja R.

Installation und Inbetriebnahme: ★★★★★ | Design: ★★★★★ | Lichtleistung: ★★★★✩ | Haltbarkeit: ★★★★★ |  Gesamtfazit: ★★★★★

Inhalt (siehe Bild Nr. 1):

3x LED-Module mit je 6W (Lichtfarbe warmweiss, 3000K, 520 lm) mit einer Lebensdauer von ca. 30.000 Stunden, die Spots sind dimmbar (Extra-Zubehör).

1x Trafo mit 1,5m Zuleitung (Netzstecker IP44 - Eingang 230V, Trafo IP67, Anschlüsse IP68 - Ausgang 24V),

1x Anschlusskabel mit 5m Länge, 1x Eingang und 4x Ausgänge,

1x Sicherheitshinweise
1x Installationshinweise
1x Garantieschein und
1x Inbusschlüssel für die Installation

CE-Kennzeichnung und Energieverbrauchskennzeichnung  A++ bis A ist vorhanden

Installation und Inbetriebnahme - Hat die Verlegung der Kabel und die Inbetriebnahme des Paulmann Plug&Shine Sets problemlos funktioniert?

Die Installation ging sehr schnell und war selbsterklärend. Zur Hilfe ist aber gegebenenfalls  eine gut bebilderte Anleitung beigefügt, die keine Fragen offen lässt.
Die Spots werden mit der Unterlegscheibe und Inbusschraube an den Erdspießen festgeschraubt, als Nächstes wird der Trafo mit dem Anschlusskabel und zu guter Letzt die LED-Spots mit dem Anschlusskabel verbunden – fertig (siehe Bild Nr. 2).

Was hier besonders geschickt ist, ist dass die Abdeckkappen des Anschlusskabels mit den Abdeckkappen des LED-Spots verschraubt werden können, so dass hier keinerlei Feuchtigkeit oder auch Schmutz eindringen kann.

Hinweis: Beim Anschließen der LED-Spots muss auf die richtige Ausrichtung der Stecker beim Zusammenfügen geachtet werden, es gibt  hier nur eine passende Verbindung.

Zur Inbetriebnahme einfach den Stecker in die Steckdose, die LED-Spots nach Wunsch positionieren und gegebenenfalls ausrichten (der Spot kann bis zu 120° geneigt werden, dieser hat einen Ausstrahlwinkel  von 100°). Die Kabel können einfach unter bestehende Pflanzungen versteckt werden, fallen aber auch aufgrund der schwarzen Farbe nicht sehr ins Auge (siehe Bild Nr. 3).

Fazit: *****

Die Installation geht schnell von der Hand. Die Lichter lassen sich durch den Erdspieß gut und einfach positionieren. Die Erdspiesse sind lang genug, um die Spots problemlos an Ort und Stelle zu halten.
Hier ist der Name Programm: „plug & shine“

Design - Wie bewerten Sie das Design und die Optik des Paulmann-Sets?

Die Spots sehen sehr wertig aus und gefallen mir aufgrund der Farbe (anthrazit) und der mattierten  Oberfläche sehr gut. Die Spots werden von einer Milchglasscheibe abgedeckt, wodurch die LED´s nicht direkt erkennbar sind, was mir auch sehr gut gefällt.

Fazit: *****

Die verwendeten Materialien und die Gestaltung ergänzen sich prima und geben ein stimmiges Komplettpaket ab

Lichtleistung - Wie bewerten Sie das Licht, dessen Helligkeit und Farbton?

Dafür, dass der Außendurchmesser des Spots gerademal 7cm ist und der Lichtauslass gerade mal 4cm Durchmesser hat, bin ich erstaunt, wie hoch die Lichtausbeute ist (siehe Bild Nr. 4, aufgenommen ohne Blitz).
Das Licht gibt eine schöne indirekte Beleuchtung, bei der man sich jede weitere Lichtquelle sparen kann. Das Licht gibt die Farben der Umgebung realistisch wieder.

Fazit:****

Ich bin erstaunt, dass aus einem so kleinen Spot so viel Licht herauskommt.
Obwohl es ein warmweisses Licht ist, reicht es – meiner Meinung nach - schon recht nah an das neutralweisse Licht heran. Hier finde ich die Möglichkeit zum dimmen sehr sinnvoll, da man je nach Bedarf die Lichtfarbe verändern kann und so auf Wunsch, bzw. je nach Situation die entsprechende Farbtemperatur einstellen kann.

Hier wäre für mich persönlich der Einsatz der Erweiterung „Plug & Shine Controller IP68 433MHz Schwarz mit Fernbedienung“ ein ideales Einsatzgebiet. Mit dem Einsatz des Controllers wären es für mich *****.

Haltbarkeit - Halten die Lichter Wasser und Witterung aus?

Nach zwei Wochen Anwendung, kann ich nur bedingt über die Haltbarkeit berichten.
Ich kann jedoch sagen, dass weder Temperaturen von ca. 40°C in der Sonne noch Gewitter irgendeine Beeinträchtigung gezeigt haben.
Die Anschlüsse und der Trafo sind mit IP68 bzw. IP67 perfekt für Regenschauer oder auch Gießwasser ausgestattet.

Fazit:*****

Gewitter und Sonne scheint dem LED-Set nichts auszumachen.
Aufgrund der Wertigkeit des Produktes gehe ich davon aus, dass es bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung zu keinerlei Fehlern während der insgesamt 30.000 Betriebsstunden kommen wird. 

Gesamtfazit -  Sind Sie im Großen und Ganzen zufrieden damit - warum, warum nicht, was würden Sie gerne verändern?

Das „Paulmann plug & shine LED Set Spot Sting“ ist für mich eine Super Alternative zu meinen bisherigen Solarlampen bzw.  Strahlern.
Ich kann dieses Produkt bedenkenlos allen empfehlen, die ihren Garten in ein schönes Licht tauchen möchten und ihre Bäume, Pflanzen oder Deko-Objekte in Szene setzen wollen.

Die Installation und Inbetriebnahme hat problemlos funktioniert und ist für technisch nicht versierte Laien absolut empfehlenswert. Die Optik ist für mich sehr ansprechend und die Materialien sehr hochwertig und gut verarbeitet. Die Lichtleistung hat mich mehr als überzeugt, finde hier aber die Möglichkeit zum runterdimmen sinnvoll.
Was mir sehr gut gefällt, sind die vielfältigen Erweiterungsmöglichkeiten die dieses Set bietet. Dieses kann man nicht nur durch weitere Kabel in verschiedenen Längen, 3fach-Verteiler, Spots erweitern sondern auch einen Controller mit und ohne Fernbedienung zum dimmen verwenden.

+

Markus R.

Installation und Inbetriebnahme: ★★★★★ | Design: ★★★★★ | Lichtleistung: ★★★★★ | Haltbarkeit: ★★★★★ |  Gesamtfazit: ★★★★★

Installation und Inbetriebnahme - Hat die Verlegung der Kabel und die Inbetriebnahme des Paulmann Plug&Shine Sets problemlos funktioniert?

Das Paulmann Set kommt mit 3 Strahlern, die mit Erdspießen im Boden befestigt werden.
Die Erdspieße sehr Stabil und so auch nicht so leicht zu deformieren, sie lassen sich gut in die Erde einbringen.

Bevor man dies tut müssen sie erst noch an den Strahlern befestigt werden. Das benötigte Werkzeug liegt dem Set bei und die Montage ist kinderleicht.

Die Verkabelung ist ganz einfach und Verpolungssicher,

die wasserdichten Übergänge von Anschlusskabel zu den Strahlern sind hochwertig und sehr gut zu bedienen. Man kann diese Verkabelung auch beliebig erweitern was für mich ein großer Vorteil ist, da man nicht immer neue Kabel legen muss um die Außenbeleuchtung zu erweitert.

Die Abstände zwischen den Strahlern sind meines Erachtens mit 1,5 Meter ausreichend und man kann sie gut positionieren.

Design - Wie bewerten Sie das Design und die Optik des Paulmann-Sets?

Die Strahlerköpfe sind auch aus Metall gefertigt und lassen sich gut in die gewünschte Richtung drehen. Durch die runde Bauweise liegen sie zum einstellen gut in der Hand und es ist ganz einfach dies vorzunehmen.
Die wasserdichte Verschraubung ist auch von hoher Qualität. Auch nach mehrmaligen Umbauen der Strahler hat sich bei uns nichts gelockert und man konnte sie immer wieder gut positionieren.

Lichtleistung - Wie bewerten Sie das Licht, dessen Helligkeit und Farbton?

Die Lichtausbeute finde ich sehr gut eine Fläche von 6 x 6 Meter wurde von den 3 Strahlern schön ausgeleuchtet. Da die Strahler auch dimmbar sind, könnte man dadurch die Helligkeit auch noch etwas regeln.
Das Warmweise Licht hat auf unserer Terrasse eine sehr schöne Abendstimmung herbeigezaubert.

Haltbarkeit - Halten die Lichter Wasser und Witterung aus?

Bezüglich der Haltbarkeit bei verschiedenen Witterungen kann ich nur sagen, wir hatten 2 richtige Sommergewitter die das Set in keinster Weise aus der Ruhe brachten.
Mehrmaliges Umbauen der Strahler hat den Erdspießen sowie den Strahlern und der Verkabelung nicht geschadet.

Gesamtfazit -  Sind Sie im Großen und Ganzen zufrieden damit - warum, warum nicht, was würden Sie gerne verändern?

Das Set hält was es verspricht. Trotz vieler verschiedener Standorte und umbauten konnte ich nichts Negatives feststellen, wie ich es auch von Paulmann erwartet habe. Die Inbetriebnahme ist kinderleicht. Das Design und die Lichtleistung entsprechen meinen Erwartungen. Ich würde mir noch das DIMM-Set mit Fernbedienung dazu kaufen um ggf. die Helligkeit noch etwas anpassen zu können.

+

Nico D.

Installation und Inbetriebnahme: ★★★✩✩ | Design: ★✩✩✩✩ | Lichtleistung: ★★✩✩✩ | Haltbarkeit: ★★★★✩ |  Gesamtfazit: ★★✩✩✩

Gartenbeleuchtung. Wer wünscht sich das nicht? Nach der Arbeit nach Hause kommen, der Garten ist in ein entspannendes Licht gehüllt und man kann schon auf dem Weg ins Haus anfangen, den Tag ausklingen zu lassen. Oder an einem lauen Sommerabend bis spät in die Nacht draußen sitzen und einfach in einen herrlichen Garten schauen können. All diese Vorstellungen hat man, wenn man sich Gartenbeleuchtung bestellt, doch was man hier erhält, ist das genaue Gegenteil.
Drei Leuchten, die nicht mal ausreichen würden, einen Balkon zu beleuchten, aber auf der anderen Seite so grell sind, dass man halb erblindet. Doch eines nach dem anderen.

Installation und Inbetriebnahme - Hat die Verlegung der Kabel und die Inbetriebnahme des Paulmann Plug&Shine Sets problemlos funktioniert?

Grundsätzlich gestaltet sich der Zusammenbau des “Paulmann Plug&Shine Floor Set Mini” als relativ einfach. Die Anleitung ist simpel gehalten, der Aufbau durch Bilder erklärt. Leider waren  schon beim Auspacken erste Kratzer auf den Lampen, wie schafft man sowas als Hersteller? Des weiteren war die Anleitung zwar kurz und knapp gehalten, doch der Aufbau dauerte dann doch ziemlich lange. Insbesondere das Montieren der Schrauben gestaltete sich schwieriger als gedacht. Nachdem man diese Hürde dann überwunden hatte, wartete auch gleich die nächste. Wo sollte man drei Lichter so platzieren, dass es gut aussieht und dann auch noch eine Steckdose in der Nähe ist? Eigentlich hätte man nämlich eine neue Außensteckdose im Beet installieren müssen, so kurz ist das Verbindungskabel des “Paulmann Plug&Shine Floor Set Mini”. Nachdem man dann die Kabeltrommel aufgestellt hat, kam die nächste Herausforderung: Wie tief muss ich beziehungsweise kann ich die Lampen in den Boden stecken, so dass sie sicher stehen, nicht auf den Beton des Randsteins stoßen und trotzdem noch den Weg beleuchten können? Schwieriges Unterfangen. Nach einer Menge fluchen und schimpfen, kann man dann doch sein Werk bewundern. Na ja, nicht wirklich bewundern, eher betrachten, was bei Tag nicht besonders große Augenweide ist. 

Design - Wie bewerten Sie das Design und die Optik des Paulmann-Sets?

Ich glaube, man übertreibt nicht, wenn man beim Design von einem Griff ins Klo sprechen würde. Wobei ein Griff in den Küchenschrank das Design wohl besser beschreibt. Ein Eierbecher angeschraubt an zwei Zahnstocher, so in etwa fühlt sich das “Paulmann Plug&Shine Floor Set Mini” an. Zusätzlich kommen noch Verbindungskabel hinzu, für die man fast einen Bagger braucht, um den Kabelkanal auszuheben. Da kommt schon schnell mal die Frage auf, ob sich die Lampen zum Ausleuchten einer Mülltonne nicht besser machen würden, da würde man sie dann wenigstens nicht mehr sehen. Designtechnisch ganz klar eine 6, selten so was wertloses gesehen. 

Lichtleistung - Wie bewerten Sie das Licht, dessen Helligkeit und Farbton?

Das Licht kommt vom Farbton zumindest am Tag dem eines Baustrahlers nah und blendet mindestens genau so stark, vor allem wenn man die Lampen an der Kreuzung zweier Gartenwege aufstellt. Man denkt also, nun habe ich meine eigene Ganzwegausleuchtung, doch dann wird es Abend. Und da sieht man die Lichter wirklich kaum noch, man muss quasi aufpassen, dass man nicht über das Kabel fällt, so gering ist die Helligkeit des Lichtes. Wenn man das aber erstmal weiß, kann man das “Paulmann Plug&Shine Floor Set Mini” auch sehr gut als ganzjährige Weihnachtsbeleuchtung nutzen, zumindest in der Nacht.

Haltbarkeit - Halten die Lichter Wasser und Witterung aus?

An der Haltbarkeit gibt es nahezu nichts zu beanstanden, die Materialen sind bis auf die Spitzen, um die Lampen in den Boden zu stecken, sehr beständig und halten auch Wind und Wetter stand.

Gesamtfazit -  Sind Sie im Großen und Ganzen zufrieden damit - warum, warum nicht, was würden Sie gerne verändern?

Design- und lichttechnisch eine Enttäuschung auf ganzer Linie, aber zumindest erfüllen sie in kleinen Teilen das, was versprochen wurde. Ich weiß gar nicht, wo ich mit den Verbesserungsvorschlägen anfangen soll. Aber auf jeden Fall sollte das Design verändert werden. Dann kann man sich mit den Lampen vielleicht in der Nachbarschaft auch mal sehen lassen. Meiner Meinung nach sollte auch das Mini Set vier Lampen enthalten, einfach, damit es möglich ist, ein symmetrisches Bild zu erschaffen. Außerdem sollte eine Fernbedienung Grundbestandteil jedes Sets sein. Jedes Mal zur Steckdose zu laufen und die Lampen einzustecken oder eine Zeitschaltuhr anzubringen, finde ich, ist für den hohen Preis dann doch etwas viel verlangt. Im großen und ganzen noch zwei Sterne, weil das “Paulmann Plug&Shine Floor Set Mini” mir beim Aufbauen zumindest nicht um die Ohren geflogen ist, sonst eine Enttäuschung auf ganzer Linie.

+

Jasmin B.

Installation und Inbetriebnahme: ★★★★★ | Design: ★★★★★ | Lichtleistung: ★★★★✩ | Haltbarkeit: ★★★★★ |  Gesamtfazit: ★★★★★

Installation und Inbetriebnahme - Hat die Verlegung der Kabel und die Inbetriebnahme des Paulmann Plug&Shine Sets problemlos funktioniert?

Die Installation war sehr einfach, selbsterklärend.
Die mitgelieferten erdspiese sind sehr stabil, wodurch es auch kein Problem war, sie in etwas festerne Boden zu stecken. 
Die Lampen halten durch die Schrauben, sehr gut in ihrer Position. 
Die Kabel sind lang genug und die schraubverbindungen sind sehr einfach zu handhaben.

Design - Wie bewerten Sie das Design und die Optik des Paulmann-Sets?

Das Design ist sehr zeitgemäß. 
Die Lampen sind sehr unauffällig, wodurch sie sich gut für Moderne Gärten eignen. 
Die Lampen besteht aus einem Guss, sind nicht anfällig für Beschädigungen wie man es häufig bei Plastiklampen hat, die Erdspiese sind aus Metall, welches das abbrechen bei versehentlichen stärkeren Berührungen verhindert. Die Abdeckung des Leuchtmittel ist in Matt gehalten, welches sehr gut zum Design der Leuchte passt. 

Lichtleistung - Wie bewerten Sie das Licht, dessen Helligkeit und Farbton?

Die Lichtleistung ist Wahnsinn.
Sehr hell und kräftig, welches ich ansich sehr gut finde, allerdings sollten dann die Zuleitungskabel von den Lampen zu Hauptleitung etwas Länger sein damit man die Lichtleistung besser nutzen kann.
Bei kleineren zu Objekten die man gern beleuchten möchte ( bei uns der Gartenteich und Gewerke drum drum) ist es eindeutig zu Hell.
Ein wärmeres Licht wäre wünschenswert.

Haltbarkeit - Halten die Lichter Wasser und Witterung aus?

Da die Lampen aus einem Guss bestehen, besteht keine Gefahr durch eindringendes Wasser. 
Die Kabel sind sehr gut verarbeitet, sehr gut isoliert und die Schraub verbindungen sind mit Dichtungen und Kappen versehen, so daß ein eindringen von Wasser quasi unmöglich ist. 
Verwitterung sollten die leuchten durch die Beschichtung auch nicht. 
Die angebrachten Schrauben sind verzinkt welche nicht rosten (sollten) und demnach auch nach Jahren immernoch gut aussehen werden. 
Auch stärker Wind hat keine Einfluss auf die Einstellungen der leuchten. Sie bleiben dank der Schrauben an Ort und Stelle.

Gesamtfazit -  Sind Sie im Großen und Ganzen zufrieden damit - warum, warum nicht, was würden Sie gerne verändern?

Schönes zeitloses Design
Gute Verarbeitung
Einfache Installation
Leider etwas zu kurze Zuleitung von den Lampen zur Hauptleitung
Wärmeres Lichtbild wäre wünschenswert.
Gesamtnote trotzdem eine 5 da beide genannten Punkte unsere persönliche Meinung sind.
Wir aber trotzallem sehr zufrieden mit dem Set sind und es unseren Garten schön ausleuchtet.

+

Alexander J.

Installation und Inbetriebnahme: ★★★★★ | Design: ★★★★✩ | Lichtleistung: ★★★★★ | Haltbarkeit: ★★★★★ |   Gesamtfazit: ★★★★★

Installation und Inbetriebnahme - Hat die Verlegung der Kabel und die Inbetriebnahme des Paulmann Plug&Shine Sets problemlos funktioniert?

Das Produkt und die Verwendeten Materialien sind hochwertig und gut Verarbeitet. Die Beigefügte Anleitung ist gut verständlich. Das Stromkabel ist sehr flexibel so dass es sich gut verlegen lässt. Mir ist beim ersten Installationsversuch nur ein kleiner Fehler unterlaufen, der Abstand zwischen zwei Lampen war zu groß, so dass ich die Lampe nicht hätte anschließen können. Da aber die Spitze/Halterung massiv ist, konnte ich die Lampe Problemlos neu positionieren.

Design - Wie bewerten Sie das Design und die Optik des Paulmann-Sets?

Es ist zeitlos und schlicht Gestaltet. Das Schwarz ist dezent, so dass die Lampen nicht unschön auffallen.

Lichtleistung - Wie bewerten Sie das Licht, dessen Helligkeit und Farbton?

Die Ausleuchtung ist klasse und die Lichtfarbe ist angenehm.  Da sich bei Bedarf und Wunsch die Lampe im Winkel verstellen lässt, kann man individuell und Problem die Ausleuchtung verändert werden. 

Haltbarkeit - Halten die Lichter Wasser und Witterung aus?

Selbst wenn die Kinder mit dem Ball gegen die Leuchten gekommen sind, ist kein Schaden entstanden. Und trotz Regen und Sturm blieben die Lampen sicher an Ort und Stelle und funktionieren Einwandfrei.

Gesamtfazit -  Sind Sie im Großen und Ganzen zufrieden damit - warum, warum nicht, was würden Sie gerne verändern?

Ein sehr empfehlenswertes Produkt, das sich bei Bedarf recht einfach um weitere Lampen erweitern lässt. Ich empfehle beim Kauf auch gleich das Set Plug und Shine Controller mit zu Kaufen. Denn dann lassen sich die Lampen auch Dimmen.

Veränderungswünsche habe ich zwei. Einmal das auch ein kleinerer Inbus (passend für die kleinen Schrauben) beigelegt wird. Optional längere Erdspieße um auch in einem Blumenbeet, höheren Rasen bzw in einer Hecke eine optimale Ausleuchtung zu erreichen – oder auch wenn der Boden mit Rindenmulch bedenkt ist und der Spieß daher nicht genug halt hat.

+

Simon D.

Installation und Inbetriebnahme: ★★★✩✩ | Design: ★★★★★ | Lichtleistung: ★★★✩✩ | Haltbarkeit: ★★★★★ |  Gesamtfazit: ★★★★✩

Installation und Inbetriebnahme - Hat die Verlegung der Kabel und die Inbetriebnahme des Paulmann Plug&Shine Sets problemlos funktioniert?

Die Kabel des Paulmann Plug&Shine Sets sind sehr stabil und aufgrund ihrer Dicke und des widerstandsfähigen Materials machen sie einen sehr guten Eindruck.
Die Kabellänge der einzelnen Leuchten ist relativ kurz, wodurch die Positionierung der Lampen etwas schwieriger gestaltet wird.
Die Stecker sind sehr gut verarbeitet und lassen sich gut verbinden. Einzig die Plus-Minus-Orientierung ist etwas schwierig zu erkennen, weshalb genaues Hinsehen nötig ist, um die Stecker schnell zu verbinden. Es wäre praktischer, könnte man auf den ersten Blick erkennen, wie herum die Stecker eingesteckt werden sollen. Die Verbindung sitzt dann aber bombenfest und sollte jeder Witterung standhalten.
Die Halterung der Leuchten sind stabil genug, um die Leuchten trotz ihres relativ hohen Gewichts und der starren Kabel an Ort und Stelle zu halten. Nur bei sehr weichem Boden könnten die Stiele etwas zu kurz sein und keinen richtigen Halt mehr bieten.
Zur Befestigung der Lampen am Stiel war der nötige verkürzte Inbusschlüssel enthalten, jedoch zur Einstellung der Winkel fehlte leider ein normaler Inbusschlüssel.
Zur Winkeleinstellung lässt sich sagen, dass das Kabel unter der Lampe gerade genug Spiel hat, um nicht zu sehr an der Schraube für den Stiel zu hängen. Jedoch muss man aufpassen, dass man bei einer Winkeländerung die Schraube nicht zu oft über das Kabel schrammen lässt, da diese dort Schäden verursachen könnte.
Außerdem fehlt leider ein Schalter im Basis-Set, wodurch die Inbetriebnahme und vor allem das Ausschalten der Leuchten bei alleiniger Nutzung des Basis-Sets etwas unpraktischer gestaltet ist.

Design - Wie bewerten Sie das Design und die Optik des Paulmann-Sets?

Die Basisleuchten sind schlicht gestaltet und fallen nicht zu sehr ins Auge. Genau richtig, um dezent im Garten zu stehen und mit ihrem Licht Akzente zu setzen.
Die Wertigkeit des Paulmann Plug&Shine Basis-Sets ist alles in Allem sehr gut. Alle Kabel, Leuchten sowie Anschlüsse machen einen sehr guten und wertigen Eindruck.

Lichtleistung - Wie bewerten Sie das Licht, dessen Helligkeit und Farbton?

Die Lichtleistung der Basis-Leuchten ist ausreichend um mittelhohe Bäume oder Gebüsche hervorzuheben. Auch eignen sich die Leuchten perfekt um Gehwege oder Terrassenböden zu beleuchten.
Bei ganzen Gebäuden oder größeren Gewächsen muss aber schon mehr Leistung geboten werden als die Basis-Leuchten gewährleisten.

Haltbarkeit - Halten die Lichter Wasser und Witterung aus?

Aufgrund des guten Materials sowie der guten Verarbeitung sollte das Basis-Set jeglicher Witterung standhalten. Die Stecker bieten Schutz vor Wasser und die Kabel lassen sich auch nicht so schnell beschädigen.

Gesamtfazit -  Sind Sie im Großen und Ganzen zufrieden damit - warum, warum nicht, was würden Sie gerne verändern?

Das Paulmann Plug&Shine Basis-Set macht im Großen und Ganzen einen super Eindruck. Die Verarbeitung ist sehr gut. Alle Teile scheinen wertig und witterungsbeständig. Das Design der Leuchten ist ansprechend ohne zu sehr ins Auge zu fallen, und insgesamt ist das Konzept mit den unterschiedlichen Elementen, die einfach zusammengesteckt werden können und sofort funktioneren sehr attraktiv.
Wer elegant und einfach Licht in seine heimische Idylle und generell seinen Garten in Szene setzen will, kann beruhigt zugreifen. Jedoch sollte die-/derjenige dann doch zu mehr greifen, als nur dem Basis-Set, da die drei Leuchten alleine und ohne Schalter nicht genug sind, um den gesamten Garten in ein Lichterparadies zu verwandeln.

Es wird wärmer, die Tage werden länger, Terrassen und Gärten erwachen aus dem Winterschlaf... man kann es nicht mehr leugnen, der Sommer kommt! Aber was macht ein Grillfest im Garten oder einen lauen Abend im Freien bei einem Glas Wein erst komplett? Die richtige Beleuchtung natürlich!

Möglicherweise tauchen vor Ihrem inneren Auge jetzt Horror-Szenarien von meterlangen aufgerissenen Gräben zur Verlegung der Kabel im Garten oder von wenig-ästhetischen Plastikspießern auf, doch das muss nicht sein. Das LED-Gartenstraler-Starter-Set Plug&Shine Sting von Paulmann ist ganz einfach zu installieren und besticht dabei mit eleganter Optik und hochwertigem Material bei Bodenspießer und Gehäuse.

Das Starter-Set beinhaltet 3 LED-Strahler, Verbindungskabel und der dazugehörige leistungsstarke 75W- Trafo. Die enthaltenen Leuchten sind strahlwassergeschützt, dimmbar und schwenkbar und leisten 270 Lumen Nennlichstrom. Sie werden mit 24V betrieben, sodass die Kabel ganz einfach und gefahrlos oberirdisch, zum Beispiel in Rindenmulch, Kies oder auch direkt auf dem Rasen, installiert werden können. Die Kabellänge beträgt 5 m und die Steckverbindungen sind sicher und einfach zu verschrauben, wodurch das ungewollte Lockern der Verbindungen verhindert wird.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie >>HIER<<.

Testkriterien

Installation und Inbetriebnahme
   Hat die Verlegung der Kabel und die Inbetriebnahme des Paulmann Plug&Shine Sets problemlos funktioniert? Konnten Sie die Lichter gut installieren und positionieren? Halten die Lichter fest in der       Position?

Design
   Wie bewerten Sie das Design und die Optik des Paulmann-Sets? Wirken die Materialien und die Gestaltung wertig?

Lichtleistung
   Wie bewerten Sie das Licht, dessen Helligkeit und Farbton?

Haltbarkeit
   Halten die Lichter Wasser und Witterung aus?

Gesamtfazit
   Wie ist Ihr Gesamteindruck vom Paulmann-Set? Sind Sie im Großen und Ganzen zufrieden damit - warum, warum nicht, was würden Sie gerne verändern?

+

Teilnahmebedingungen

1. Veranstalter des Gewinnspiels ist das Unternehmen Conrad Electronic SE.
2. Sie können sich bis zum 20.05.2018 mit Ihrer Idee für das Paulmann Plug&Shine Floor Set Mini bewerben, indem Sie in das Bewerbungsformular eintragen, warum genau Sie der richtige Tester sind. Die fünf kreativsten und besten Bewerbungen gewinnen und erhalten jeweils ein Paulmann Plug&Shine Floor Set Mini.
3. Falls Sie als Produkttester ausgewählt werden, dürfen Sie das Paulmann Plug&Shine Floor Set Mini nach der Testphase behalten, verpflichten sich allerdings dazu einen ausführlichen Testbericht über Ihre Erfahrungen mit dem Paulmann Plug&Shine Floor Set Mini zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Produkttest-Team.
4. Die Teilnahme ist freiwillig, kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. Teilnahmeberechtigt sind alle, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und bis zum 20.05.2018, 23:59 Uhr eine Bewerbung über das verlinkte Bewerbungsformular abgegeben haben. Mitarbeiter von Conrad Electronic und deren Angehörige sind von der Verlosung ausgeschlossen.
5. Die Teilnahme ist nur ein Mal möglich. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Teilnahmedaten ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. Für technische Fehler bei der Übertragung und dem E-Mailverkehr übernimmt Conrad Electronic SE keine Haftung. Es kann kein späterer Anspruch aufgrund technischer Störungen erhoben werden.
6. Die Gewinner bzw. Produkttester werden durch Conrad ermittelt. Die Ermittlung findet nur unter den Teilnehmern statt, die eigenhändig alle für die Teilnahme an der Auswahl nötigen Eingaben vollständig erfüllt haben. Eine Teilnahme über Gewinnclubs oder sonstige gewerbliche Dienstleister ist ausgeschlossen.
7. Alle Produkttester werden von Conrad Electronic SE per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sollte sich ein Produkttester innerhalb einer Frist von 2 Tagen nach der Benachrichtigung von Conrad Electronic SE nicht melden, verfällt der Anspruch auf die Teilnahme und es wird ein Ersatzgewinner ausgelost.
8. Conrad Electronic SE ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern berechtigte Gründe, wie z.B. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, doppelte Teilnahme, unzulässige Beeinflussung des Gewinnspiels, Manipulation etc. vorliegen. In diesen Fällen können ggf. Gewinne nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden.
9. Das Paulmann Plug&Shine Floor Set Mini wird dem Gewinner oder der Gewinnerin per Post an die Adresse versandt, die er oder sie dem Produkttest-Team nach der Gewinnbenachrichtigung mitteilt. Mit Aufgabe des Preises bei der Deutschen Post oder einem anderen Transport-Dienstleister geht die Gefahr des Verlustes oder Untergangs auf den Gewinner über.
10. Weitere anfallende Kosten z.B. für An- und Abreise zur Abholung oder Einlösung des Gewinns müssen vom Gewinner selbst getragen werden. Conrad übernimmt für etwaige Schäden, die in Zusammenhang mit der Abholung oder Einlösung des Gewinns entstehen keinerlei Haftung. Ob das Testprodukt zu versteuern ist, muss individuell vom Gewinner selbst geklärt werden.
11. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Conrad Electronic SE behält sich das Recht vor, die Auswahl ohne Vorankündigung oder ohne Angabe von Gründen ganz oder teilweise zu modifizieren oder zu beenden, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Aus einer vorzeitigen Beendigung können keine Ansprüche hergeleitet werden.
12. Damit die Durchführung der Auswahl möglich ist, muss die Conrad Electronic SE personenbezogene Daten der Teilnehmer kennen. Personenbezogene Daten, die Conrad im Rahmen der Teilnahme an der Auswahl übermittelt werden, werden von Conrad sowie von gegebenenfalls beteiligten Kooperationspartnern nur zur Durchführung und Abwicklung der Auswahl gespeichert, verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Der Teilnehmer willigt mit der Teilnahme ein, dass im Falle des Gewinns sein Name veröffentlicht werden darf.
13. Des Weiteren gelten die aktuellen AGBs und Datenschutzrichtlinien der Conrad Electronic SE. Verantwortliche Stelle im Sinne der geltenden Datenschutzgesetztes ist die Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str.1, 92240 Hirschau.

Nach oben