bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Ratgeber

Rademacher Duofern » Smart Home für Zuhause oder im Unternehmen

Das Gebäudeautomationssystem von Rademacher bringt mehr Komfort und Sicherheit in Wohn- und Arbeitsumgebungen. Es basiert auf Komponenten, die via Funk kommunizieren und bequem via App, Sprachbefehl, Wandtaster oder Fernbedienung gesteuert werden können. Wie das Smart-Home-System von Rademacher aufgebaut ist und welche Vorteile es bietet, erfahren Sie in unserem Ratgeber.



Smart wohnen und arbeiten mit Rademacher

Rademacher gilt als einer der führenden Anbieter im Bereich des automatisierten Sicht- und Sonnenschutzes. Seit 1967 entwickelt das im nordrhein-westfälischen Rhede gegründete Unternehmen innovative Technik, die mehr Komfort und Sicherheit in den Alltag bringt. Mit seinem Smart Home hat Rademacher ein cleveres, benutzerfreundliches und zukunftsorientiertes Automationssystem auf den Markt gebracht, das für Büros, Unternehmen und Privathaushalte gleichermaßen attraktiv ist. Ob Eigentum, Neubau oder Mietobjekt – Rademacher hält für jede Wohn- und Arbeitssituation eine passende Lösung bereit.

Rademacher bietet Smart-Home-Produkte für nahezu jeden häuslichen Bereich. Fortschrittliche Rollladentechnik wie elektrische Gurtwickler und Rohrmotoren gehört genauso dazu wie Zeitschaltuhren und Umwelt- und Sonnensensoren, die eine wetterabhängige, vollautomatische Steuerung der Haustechnik ermöglichen.

Ebenfalls Teil des Portfolios sind intelligente Licht- und Heizungssteuerungen, angefangen bei smarten Universaldimmern und Wandtastern zum Schalten von Leuchtmitteln bis hin zu elektronischen Heizkörper- und Raumthermostaten. Komplettiert wird das Angebot von Rauchwarnmeldern, Bewegungsmeldern, Tür-/Fensterkontakten und weiterer Sicherheitstechnik sowie elektrischen Garagentorantrieben.

Das Smart-Home-System von Rademacher fußt im Wesentlichen auf zwei Grundpfeilern: Einer Steuerzentrale (Bridge oder HomePilot) und dem herstellereigenen Funksystem DuoFern. Beide bieten in Kombination maximalen Bedienkomfort und eröffnen zahlreiche Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten. Zudem steht eine Vielzahl an Bedienoptionen zur Verfügung: Smart-Home-Geräte von Rademacher können per Funk-Fernbedienung oder Taster sowie per App übers Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Eine Sprachsteuerung via Amazon Alexa, Google Assistant oder Siri Kurzbefehle ist ebenfalls möglich.



Steuerzentralen fürs Rademacher Smart Home: HomePilot vs. Bridge

Voraussetzung für die Inbetriebnahme und Konfiguration der Rademacher Smart-Home-Geräte ist eine Steuerzentrale. Mit der Bridge und dem HomePilot (HomePilot 1 bzw. HomePilot 2) bietet Rademacher zwei Smart-Home-Zentralen an, die sich im Hinblick auf Ausstattung und Funktionsumfang unterscheiden.

Die Bridge ist Bestandteil des Start2Smart-Kits und ermöglicht in Verbindung mit dem ebenfalls enthaltenen Funk-Gurtwickler einen einfachen und schnellen Einstieg in die Smart-Home-Welt.

Der HomePilot ist demgegenüber die richtige Wahl für alle, denen ein Maximum an Funktionen, Kontroll- und Bedienmöglichkeiten wichtig ist, um sich ein vollumfängliches Smart Home einzurichten.


Sowohl die Bridge als auch der HomePilot ermöglichen es, mehr als 100 Geräte, Aktoren oder Sensoren anzumelden und zu steuern.

Bei der Bridge gibt es jedoch eine Einschränkung: Sensoren können hier zwar angemeldet, aber nicht mit anderen Geräten verknüpft werden.

Es besteht allerdings die Möglichkeit, sich eine Benachrichtigung schicken zu lassen, wenn der Sensor ein Ereignis detektiert.

Geräte, die mit der Bridge oder mit dem HomePilot verknüpft sind, können via App oder Sprachbefehl bedient werden.

Es ist ebenfalls in beiden Fällen möglich, Geräte zu gruppieren und gemeinsam zu steuern sowie aus der Ferne auf das Smart Home zuzugreifen.

Während an den HomePilot angeschlossene Geräte auch mit Fernbedienungen, Handsendern und Wandtastern angesteuert werden können, ist das bei der Bridge nicht der Fall.

Der HomePilot eröffnet noch mehr Funktionen: Er ermöglicht es, Automatisierungen anzulegen und Geräte beispielsweise zeit- oder dämmerungsabhängig zu steuern. Darüber hinaus können über den HomePilot smarte Philips Hue Lampen in Verbindung mit der Philips Hue Bridge ins Smart-Home-System integriert werden. Des Weiteren verfügt der HomePilot über ein integriertes WLAN-Modul, um bei Bedarf kabellos mit dem Router verbunden werden zu können. Die Bridge lässt sich nur per LAN mit dem Router verbinden.



Rademacher DuoFern als Grundlage fürs HomePilot Smart Home

DuoFern ist ein von Rademacher entwickeltes Funksystem, das mit einer Frequenz von 434,5 MHz arbeitet. Das DuoFern-System funktioniert bi-direktional. Das bedeutet, dass DuoFern-Geräte Befehle nicht nur weiterleiten, sondern eine Bestätigung erhalten, wenn der Befehl ausgeführt wurde. Ist das nicht der Fall, erfolgt eine Fehlermeldung. Auf diese Weise ist für maximale Funktionssicherheit des Smart Home gesorgt.

Ein weiterer großer Vorteil von DuoFern besteht in der hohen Ausfallsicherheit und Stabilität des Funk-Netzwerks. Das kommt dadurch zustande, dass alle DuoFern-Gerät repeater-fähig sind. Jedes DuoFern-Gerät wirkt signalverstärkend, was eine zuverlässige Übertragung auch über größere Strecken ermöglicht. 



Bedienelemente für DuoFern-Empfänger im Überblick

Zur Steuerung von DuoFern-Empfängern bietet Rademacher mehrere Bedienelemente an. Viel Komfort verspricht die DuoFern-Handzentrale. Dabei handelt es sich um eine Fernbedienung mit beleuchtetem LC-Display, mit der bis zu 45 DuoFern-Geräte konfiguriert, bedient und automatisiert werden können. Die Fernbedienung bietet allerhand Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten wie ein Tages-, Wochen- und Wochenendprogramm, eine Astrofunktion und eine Zufallsfunktion, die zum Zweck der Anwesenheitssimulation verwendet werden kann. Etwas reduzierter erscheint der DuoFern-Handsender. Er kommt ohne Display aus und ist stattdessen mit mehreren Tasten zur manuellen Bedienung von DuoFern-Produkten ausgestattet. Mithilfe des Funk-Handsenders können bis zu 48 Geräte gesteuert und in bis zu sechs Gruppen aufgeteilt werden. Eine Aktivierung bzw. Deaktivierung zuvor festgelegter Automationen ist mithilfe des Handsenders ebenfalls möglich.

Eine weiteres Bedienelement stellt der funkfähige DuoFern-Mehrfachwandtaster dar. Hierbei handelt es sich um einen Wandschalter mit drei Wippen und jeweils zwei Tasten. An jeder Wippe können bis zu acht DuoFern-Geräte angelernt werden. Wird der Wandtaster in Verbindung mit dem HomePilot Smart Home genutzt, kann man jeder Taste eine Szene zuordnen. Die Szene lässt sich dann einfach auf Tastendruck aktivieren oder deaktivieren. Um bestehende Wandschalter oder Taster via Funk ansteuerbar zu machen, kommt der DuoFern-Funksender zum Einsatz. Er ermöglicht es, bis zu 16 DuoFern-Geräte zu steuern und in zwei Gruppen einzuteilen. Der Funksender ist für die Unterputz-Montage vorgesehen und kann quasi unsichtbar hinter dem vorhandenen Schalter oder Taster installiert werden.



Entdecken Sie die Möglichkeiten des HomePilot Smart Home!

Komfort

  • Kaffeemaschine einschalten
  • Beleuchtung dimmen
  • Heizkörper vorwärmen

Energiesparen

  • Markise und Raffstore automatisch in Sonnenschutzposition fahren
  • Bei Temperatursturz Rollläden herunterfahren
  • Raumtemperatur bei Abwesenheit absenken

Kontrolle

  • Beleuchtung ausgeschaltet?
  • Kaffeemaschine ausgeschaltet?
  • Blick per Kamera ins Gebäude

Sicherheit

  • Fenster geschlossen?
  • Markise eingefahren?
  • Status der DuoFern-Komponenten?

Luxus

  • Rollläden zu 70 Prozent schließen
  • Beleuchtung angenehm dimmen
  • Musik automatisch einschalten

Entspannung

  • Lichtszenen aktivieren
  • Markise einfahren
  • Zeitautomatik


Kaufkriterien für Smart-Home-Geräte von Rademacher – worauf kommt es an?

Mit der Funksteuerung DuoFern und der Automatisierungszentrale HomePilot können Sie sich alltägliche Aufgaben in Haus, Wohnung und Büro erleichtern und zahlreiche Geräte elektronisch steuern. Die Bedienung ist genau so einfach wie die Installation, weswegen sich das System auch für Neulinge in Sachen Smart Home gut eignet. Sowohl zum Nachrüsten von Bestandsbauten als auch für Neubauten hält Rademacher passende Lösungen bereit.

Wer sich noch keine Gedanken über eine Smart-Home-Komplettlösung machen möchte, für den stellen Starter-Kits bzw. Aktionspakete eine hervorragende Alternative dar. Damit kann man zunächst Teilbereiche smart machen und diese problemlos ausbauen und erweitern, sofern später Bedarf entstehen sollte. Angeboten werden Starter-Kits mit Rademacher DuoFern Heizkörperstellantrieben für intelligentes Heizen, mit Rauchwarnmeldern zur Gebäudesicherung und einige mehr.

Viele Sets enthalten einen Rademacher RolloTron Gurtwickler, der es ermöglicht, Rollläden zu automatisieren. Der RolloTron Gurtwickler ist speziell für die Unterputzmontage konzipiert und bietet allerhand praktische Funktionen wie einen Soft-Start und Soft-Stopp zum sanften Anlaufen und Schließen, um die Rollläden zu schonen. Der Rademacher RolloTron Gurtwickler ist in einer Basis-, Standard- und Comfort-Variante erhältlich, die sich im Hinblick auf die Menügestaltung, Bedienung und den Funktionsumfang unterscheiden. Neben dem RolloTron Gurtwickler gibt es den RolloTron Schwenkwickler zur Aufputzmontage. Da hier kein Aufstemmen der Wände erforderlich ist, eignet er sich gut zum Nachrüsten. Sowohl beim Kauf von Einzelkomponenten als auch von Sets ist darauf zu achten, dass die Art der Montage den Anforderungen der Wohn- oder Arbeitsumgebung entspricht. 

Sets enthalten im Regelfall keine Steuerzentrale, diese muss separat gekauft werden. Eine Ausnahme bildet das Start2Smart-Kit „Gurtwickler“. Hierbei handelt es sich um ein Set aus einem Rollotron Basis Gurtwickler und einer Bridge. Wem der reduzierte Funktionsumfang der Bridge im Vergleich zum HomePilot nichts ausmacht, weil lediglich die Steuerung der Rollläden automatisiert werden soll, der ist hiermit gut beraten.



Unser Praxistipp: Lokales Passwort vergeben 

Es ist sehr empfehlenswert, den HomePilot durch das Vergeben eines lokalen Passworts vor Fremdzugriff zu schützen. Tut man das nicht, können alle Nutzer, die sich im lokalen Netzwerk befinden, auf die Zentrale zugreifen und Änderungen vornehmen. Wichtig ist, vor der Passwortvergabe eine Sicherungsdatei anzulegen. Grund: Sollte man das Passwort vergessen, muss der HomePilot komplett resettet werden, was mit dem Verlust aller vorgenommenen Einstellungen einhergeht. 



FAQ – häufig gestellte Fragen zu Rademacher DuoFern

Welche Reichweite hat das DuoFern Funk-System?

Die Reichweite zwischen Sender und Empfänger beträgt 20 Meter. Dieser Wert ist allerdings aufgrund der Repeater-Fähigkeit der Komponenten nicht relevant. Da jedes DuoFern-Produkt das Funksignal verstärkt, erhöht sich die Reichweite und es können größere Distanzen überbrückt werden.

 

Bietet Rademacher eigene smarte Leuchtmittel an?

Ja. Mit addZ White + Colour Leuchtmitteln hat Rademacher eigene smarte Leuchtmittel auf den Markt gebracht, die auf dem ZigBee-3.0-Standard basieren und sich in Verbindung mit dem HomePilot addZ-Stick unkompliziert ins HomePilot Smart Home integrieren lassen. Die Lampen erzeugen bis zu 16 Millionen Farben sowie Weißlicht in allen Farbtemperaturen und sind stufenlos dimmbar.

 

Können alle Rohrmotoren von Rademacher mit DuoFern-Handsendern gesteuert werden?

Alle Rohrmotoren, die via Funk kommunizieren, können mit DuoFern-Handsendern gesteuert werden. Es ist ebenso möglich, alle Zentralen und DuoFern-Sensoren an Funk-Rohrmotoren anzumelden.