Adventskranz

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt! An den vier Sonntagen vor Weihnachten werden traditionell der Reihe nach vier Kerzen am Adventskranz angezündet. Aber Reisig, Tannenzweige und Wachskerzen sind passé – Tekkies machen sich diesen vorweihnachtlichen Schmuck mit LED-Bausätzen selbst.

Dauer:

ca. 6 Stunden

Umsetzung: 

mittel

How To

Schritt 1:

Der erste Schritt besteht darin, alle LED-Bausätze aufzubauen. Die einzelnen LED-Bausätze werden jeweils mit Anleitungen geliefert. Auf dem Bild sehen Sie verschiedene Bausätze, welche als Adventskranzdekoration verwendet werden können. 

Schritt 2:

Um einen Eindruck von den Bausätzen zu bekommen folgt eine kurze Erläuterung anhand des Sound LED Sterns. Für optimale Ergebnisse sollte die Leiterplatte in eine dritte Hand gespannt werden. Nun kann die Rückseite gelötet werden (Seite mit Lötaugen). Begonnen wird immer mit den flachsten Bauteilen. Anschließend folgen alle weiteren Teile.

 

Schritt 3:

Das nebenstehende Bild zeigt das Einsetzen der LEDs, also das Bestücken der Vorderseite. Gelötet wird aber wieder auf der Rückseite.

 

Schritt 4:

Sind die LEDs und die Verbindungsdrähte angelötet, kann die Batteriehalterung an der Rückseite angeschlossen werden und der Stern ist fertig. Alternativ können Batterieclips (Bestellnummer 490660) verwendet werden (vgl. Titelbild).

Schritt 5:

Der fertige Sound-LED-Stern mit 60 integrierten LEDs reagiert auf Ton und Musik wei ein "VU-Meter". Testen Sie die Fuktionalität und spielen Sie Ihre Lieblingsweihnachtslieder. Es solte alles blinken. Ist das nicht der Fall, hilft ein Multimeter bei der Fehlersuche. 

Schritt 6:

Jetzt kommt der Weidenkranz ins Spiel. Die Bausätze werden nach Belieben mit der Heißklebepistole befestigt. Die batteriebetriebenen LED-Kerzen könnten zwischen den Weidenästen einfach festgesteckt werden. Zum Schluss kommt der Mini-Nebler in das Glasgefäß (Achtung: nicht das Wasser vergessen!) und wird dann in die Mitte des Kranzes gestellt.

Benötigtes Material

Bezeichnung                                                           Anzahl Best.-Nr.
Weiden-Kranz nach Wahl  1 Stück    -
Breites Glasgefäß (zB vom Baumarkt)
1 Stück                    -                          
9 V Block-Batterien 1 Stück je Bausatz
650900 
LED-Echtwachskerzen 1 Set 1359603
Mini Nebler  1 Stück  551103
Mögliche Bausätze:    
Weihnachtsbaum 1 Stück  072654
Sound LED-Stern 1 Stück  409683
{{#if options.showAdditonalSales }}
{{/if}}

Benötigtes Werkzeug

Bezeichnung                                                                         
Heißklebepistole
Verschiedene Zangen
Lötkolben undLötzinn 
Dritte Hand

Gib uns dein Feedback! 

Schicke ein Bild mit Text an eine unserer Social Media Kanäle und teile deine Erfolge! 

Wir freuen uns auf Dich! 

Nach oben