Geschenkverpackung Emoji

Emojis sind überall: in unserer Werbung, Social Media, unseren WhatsApp Texten. Das tolle an Emojis ist, dass man mit nur einem Bild viele Worte ersetzen kann. Sagen Sie „Merry Christmas“ zu Ihren Liebsten ganz einfach und ohne viele Worte mit der LED Emoji Geschenkverpackung. So strahlt Ihr Geschenk unter Ihrem Weihnachtsbaum und Sie sparen sich die Weihnachtskarte.

Dauer:

1 Stunde 

Umsetzung:

mittel

 

How To

Schritt 1:

Zeichnen Sie ein Herz oder eine beliebige Figur mit Bleistift auf die Platine. Setzen Sie die LEDs entsprechend
um die Kontur und achten Sie dabei auf genügend Abstand! Achten Sie auch darauf, die LEDs entsprechend der Polung stringent gleich einzusetzen, um Verwirrung zu vermeiden. 

 

Schritt 2:

LEDs sollten generell nie ohne einen Vorwiderstand betrieben werden, da Sie nur sehr geringe Spannungen und Ströme benötigen und ohne diese sehr schnell durchbrennen. Setzen Sie daher für jede LED einen Widerstand ein. Merken Sie sich welcher Widerstand zu welcher LED gehört. 

 

Schritt 3:

Biegen Sie die Anschlussdrähte von LEDs immer bevor diese verlötet werden und niemals während oder nach dem Lötvorgang! Beim Zurechtbiegen der Anschlussdrähte sollten immer Zangen verwendet werden. Nun folgt das Verlöten der LEDs. Bei zu viel Hitze können diese schnell zerstört werden! Die Löttemperatur sollte daher 280°C nicht überschreiten und der Lötvorgang sollte nicht länger als vier Sekunden dauern.

Schritt 4:

Anschließend erfolgt das Verschalten der Vorwiderstände und LEDs mit versilbertem Kupferdraht.  Wie bereits erläutert, wird je einem Widerstand ein LED zugeordnet. Schneiden Sie das Herz mit einer Metallsäge aus. Die Platine wird dabei am besten eingespannt, sodass man an der Kanten entlangsägen kann und einen sauberen und geraden Schnitt bekommt.

Schritt 5:

Designen Sie sich ein Kuss-Emoji aus Tonkarton und kleben Sie dieses mit Klebestift auf eine beliebige Geschenkschachtel.
Anschließend schneiden Sie ein Loch an die Stelle des Kartons mit Cutter, an der das Herz befestigt werden soll.

Schritt 6:

Durch dieses Loch werden nun die Anschlusskabel gesteckt und das Herz angeschlossen. Die LEDs sollten nach
Betätigung des Schalters erleuchten. 

Schritt 7:

Kleben Sie nun das Herz und die Batteriehalterung mit Heißklebepistole an die Schachtel, sodass nichts mehr
wackeln kann. 

Schritt 8:

Schneiden Sie ein Herz aus rotem Tonkarton mit einer Schere aus. Anschließend schneiden Sie an der Stelle der
LEDs Löcher mit einem Cutter aus. 

Schritt 9:

Stecken Sie das ausgeschnittene Herz über die LEDs und befestigen Sie dies mit Heißklebepistole. Gestalten Sie sich
Ihre Weihnachtsmannmütze aus Tonkarton. Verwenden Sie dabei Klebestick und Schere. Kleben Sie die Nikolausmütze mit Klebestift auf den Kopf des Emojis und Ihre Geschenkverpackung ist fertig.

Say Merry Tekkie X-Mas with a Kiss!

Benötigtes Material 

Bezeichnung Anzahl Best.-Nr.
Tonkarton (rot, schwarz, gelb, weiß, braun)
je 1 Stück 330956
Geschenkkarton
1 Stück ---
LEDs bedrahtet, Rot, Rund, 3mm 
ca. 26 Stück 184282
Kohleschicht-Widerstände, 56 Ohm, axial bedrahtet
ca. 26 Stück 1089132 
Europlatine Hartpapier, (L x B) 160 mm x 100 mm, 35 µm, Rastermaß 2.54 mm
1 Stück                                    530133                             
Versilberter Kupferdraht​
1 Stück 607615
Batteriehalter 2 Mignon AA 1 Stück 1318437
Mignon AA-Batterie 2 Stück  658011
{{#if options.showAdditonalSales }}
{{/if}}

Benötigtes Werkzeug

Bezeichnung
Schere
Lötkolben & Lötzinn
Klebestift
Heißklebestift & Heißklebepistole
Cutter
Versilberter Kupferdraht​
Zange
Mini-Metallsäge

Gib uns dein Feedback! 

Schicke ein Bild mit Text an eine unserer Social Media Kanäle und teile deine Erfolge! 

Wir freuen uns auf Dich! 

In unseren Anleitungen dokumentieren wir die von uns durchgeführten Arbeitsschritte für eine Montage des dargestellten Projekts. Wir sind hierbei um größte Genauigkeit in allen Details bemüht, können jedoch nicht zusichern, dass das vorgestellte Projekt gelingt, da dies vom handwerklichen Geschick des Einzelnen abhängt. Wir können auch keine Haftung für die Korrektheit der durchgeführten Arbeitsschritte übernehmen. Grundsätzlich ist die Arbeit mit Maschinen, Handwerkzeugen, Holz und Chemieprodukten mit erheblichen Gefahren verbunden. Bei nicht sach- und fachgerechter oder einer von der Anleitung abweichenden fehlerhaften Montage sowie bei Fehlgebrauch schließt Conrad Electronic SE jede Haftung aus. Die gesetzlichen Ansprüche des Kunden werden hierdurch nicht berührt. Bei der Umsetzung der dokumentierten Arbeitsschritte ist die Einhaltung der persönlichen Sicherheit zu beachten; sofern notwendig, ist eine entsprechende Schutzausrüstung zu tragen. Elektrotechnische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE 1000 – 10) ausgeführt werden. Bei dem Aufbau der Artikel müssen die Arbeiten nach BGV A3 durchgeführt werden. Führen Sie diese Arbeiten daher nicht aus, wenn sie mit den entsprechenden Regeln nicht vertraut sind. Mangelfolgeschäden werden durch die Conrad Electronic SE nicht übernommen.

Nach oben