JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.de
{{#unless user.loggedIn}} {{#xif " digitalData.page.category.pageType !== 'checkout_confirmation' " }}
{{/xif}} {{/unless}}

Conrad Adventskalender – Der Bastelspaß in der Vorweihnachtszeit - Das Conrad Blog

Conrad Adventskalender – Der Bastelspaß in der Vorweihnachtszeit
24 Bastelideen verkürzen die Wartezeit auf das Christkind

Hallo liebe Blogleser,

sicher haben der eine oder andere von Euch unseren Elektronik-Adventskalender schon einmal z.B. in der Filiale genauer angesehen oder sogar selber einen Zuhause. Und für alle, die den Kalender noch nicht kennen, möchte ich ihn kurz vorstellen:

Hinter den 24 Türchen verstecken sich nicht etwa Schokolade oder Süßigkeiten. Nein, Ihr findet verschiedene Bauteile, mit deren Hilfe sich bis Weihnachten ein tolles Projekt zur Dekoration des Weihnachtsbaumes realisieren lässt. Was das aber genau sein wird, darüber hüllt sich die Produktbeschreibung in Schweigen. Doch soviel wird verraten: Man muss kein Elektronikspezialist sein und der ganze Aufbau kommt dank Steckplatine ohne Lötkolben aus. Also ist der Kalender ideal für die ganze Familie geeignet.

Ob das wirklich so ist, testet im Moment Phil Wennker und hat hier auf diesem privaten Blog seine Erfahrungen mit dem Elektronik-Adventskalender festgehalten.

Ich muss gestehen, dass ich selber die Beiträge, und natürlich auch die Kommentare, mit viel Interesse verfolge.

Ein Tipp für alle Kurzentschlossenen 
Der Adventskalender ist zwar über den Versand nicht mehr erhältlich, aber in den Filialen sind noch einige Exemplare zu bekommen. Doch auch wenn Weihnachten kurz vor der Tür steht, Elektronikbasteln kann man ja zu jeder Jahreszeit und man muss nicht immer einen Tag warten, bis man das nächste Türchen öffnen darf.