JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.de
{{#unless user.loggedIn}} {{#xif " digitalData.page.category.pageType !== 'checkout_confirmation' " }}
{{/xif}} {{/unless}}

Design und High-Tech für Dein Zuhause

Design und High-Tech für Dein Zuhause
Moderne Einrichtung und schicke Geräte werten jedes Zuhause auf (Bild: MusterhausWuppertal 006 von Davinci Haus ; Lizenz: CC BY-SA 2.0).

Haushalts- und Elektrogeräte müssen nicht langweilig und funktionell aussehen – schau dir diese Designerstücke an!

Für viele ist es ein nötiges Übel: Elektrogeräte für das Haus oder die Wohnung auszusuchen. Früher oder später braucht jeder einmal ein Gerät für die Küche oder den Garten. Man fährt also zum nächsten Baumarkt oder Elektrohändler und wählt auf die Schnelle irgendein Gerät aus – Hauptsache es funktioniert. Im Bereich der Elektrogeräte für Haus und Garten herrscht immer noch der Irrglaube: Solche Geräte sehen alle gleich aus, gleich langweilig. Gäbe es richtig stylische Geräte, würden die nötigen Arbeiten in und um das Haus einfach Spaß machen!

Doch halt – die gibt es! Einige Hersteller haben erkannt, dass nicht nur die Grundfunktion eine Rolle spielt. Mit etwas Einfallsreichtum kann zum Beispiel ein Telefon oder ein Lautsprecher zu einem wahren Designerstück werden. Oft bieten diese mit Liebe zum Detail gestalteten Geräte nicht nur ein schickes Äußeres, sondern beinhalten noch einzigartige Zusatzfunktionen. Ein wenig danach stöbern muss man schon. Zu Beginn ist es vielleicht ungewohnt, eine halbe Stunde im Internet nach „schnöden“ Haushaltsgeräten zu suchen. Doch es zahlt sich aus! Wer sich etwas Mühe beim Aussuchen seines Arbeitsgerätes gibt, wird es später mit Sicherheit viel lieber zur Hand nehmen. Wir haben uns diese Mühe gemacht und ein paar echte Designerstücke aufgespürt, die das Zuhause aufpeppen.

Mut zur Farbe in der Küche

Küchengeräte sind Arbeitsgeräte, die viele von uns fast täglich verwenden. Viele dieser Geräte wie Toaster oder Kaffeemaschine werden daher gut zugänglich auf der Arbeitsplatte platziert. Sie sind nicht in Schränken verstaut, sondern ständig im Blickfeld des Betrachters. Bei solchen Kleinelektrogeräten dominiert die Farbe weiß. Weißes Plastik, soweit das Auge reicht. Dabei geht es doch auch anders! Viele solcher Geräte gibt es inzwischen in verschiedensten Farbvarianten, mit Mustern oder Aufdrucken versehen. Ein Tipp: Sondereditionen der Hersteller werden oft mit einer tollen Farbe aufgewertet! Eine tolle Idee ist es da, die Küchengeräte in zueinander passenden Farben auszusuchen. Damit werden Dekoration und Design mit einem funktionellen Gerät vereint. Wo wir gerade beim Toaster waren: Wie wäre es zur Abwechslung mit einem Modell in Knallrot? Von Grundig gibt es diesen edlen Toaster mit Brötchenaufsatz  und einen dazupassenden Schnurlos-Wasserkocher.

Mut zur Farbe in der Küche
Diese Geräte setzen Farbakzente in deiner Küche.
Mut zur Farbe in der Küche

Auch in der Farbe rot gibt es eine Küchenwaage der Generation 2.0 , die über eine Bluetooth-Funktion verfügt. Mit der dazugehörigen App berechnet die Waage die Nährwertangaben der gewogenen Lebensmittel. Ein wirklich intelligentes Küchengerät. Coole Modelle gibt es auch in violettem Designoder oder Aluminium und Glas.

Coole Entertainment-Ausstattung im Wohnzimmer

Von der Küche geht es ab ins Wohnzimmer. Wer es futuristisch und clean mag, wird sich über die Vielzahl stylischer Multimediageräte freuen. Die Soundbase von Basetech ist so dezent und zugleich modern designt, dass man auf den ersten Blick gar nicht erkennt, dass es sich um einen Lautsprecher handelt. Aber seht selbst:

Coole Entertainment-Ausstattung im Wohnzimmer
Diese Soundbase passt perfekt unter den TV.

Bei der Soundbase handelt es sich um ein 2.1 Soundsystem mit integriertem Subwoofer. Die Soundbase trägt bis zu 50 Kilogramm und kann auch per Fernbedienung bedient werden. Auch aus der Welt des Sounds kommt der 360° Multiroom Lautsprecher von Samsung. Sein innovatives Design wertet das Wohnambiente dezent auf.

Coole Entertainment-Ausstattung im Wohnzimmer
Der 360 Grad Multiroom Lautsprecher von Samsung.

Modernste Technologie sorgt dafür, dass der Klang gleichmäßig in alle Richtungen projiziert wird. Gesteuert wird der Lautsprecher über die Multiroom App, mit der Musikstreamings ausgewählt werden können. Eine tolle Kombination aus praktischen Funktionen und innovativem Design!

Smart und dezent

In diese Kategorie fallen einige Vertreter der Kategorie Smart Home. Diese Geräte sind nicht nur intelligent, sondern gliedern sich mit dezentem Design perfekt in ihre Umgebung ein. Ein Design à la Apple weist die Wetterstation von Netatmo auf.

Smart und dezent
Die Wetterstation von Netatmo mit minimalistischem Design.

Mit der zugehörigen App kann jederzeit auf die Daten der Wetterstation zugegriffen werden. Die Wetterstation misst Wetterdaten außen und auch das Raumklima und übermittelt die Informationen an die App. Die Hülle besteht aus Aluminium und macht die Wetterstation zu einem echten Designerstück auf deinem Fensterbrett.

Besonders gefragt sind derzeit Roboter, die uns die Haus- beziehungsweise Gartenarbeit abnehmen. Davon gibt es natürlich auch mehrere Varianten. Der Saugroboter Scout RX1 von Miele  gehört da deutlich zur schickeren Variante. Er sieht edel aus und vermittelt dennoch die High Tech, die in ihm steckt auf unaufdringliche Weise. Einen solchen Staubsauger muss man nicht mehr in den Putzschrank sperren.

Smart und dezent
Der Saugroboter von Miele steht mit seinem Design für modernes und smartes Wohnen.

Funktionell muss nicht langweilig sein

Es dauert vielleicht etwas länger, solche Schmuckstücke in der Angebotsvielfalt zu finden. Dafür aber hat man nicht nur ein Stück Dekoration bzw. Design gewonnen, sondern in vielen Fällen auch die ein oder andere außergewöhnliche Funktion. Außerdem – mit zueinander passenden Küchengeräten fallt ihr bestimmt auf im Freundeskreis, denn das hat nicht jeder! Wenn man sich mit der Auswahl der einzelnen Geräte näher beschäftigt, haben die Dinge auch gleich einen anderen Wert für den Besitzer.

Und, welches stylische Gerät wünscht ihr euch?