JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.de
{{#unless user.loggedIn}} {{#xif " digitalData.page.category.pageType !== 'checkout_confirmation' " }}
{{/xif}} {{/unless}}
con-b2c-spielwarenmesse-header-cyan.png

Spielwarenmesse 2017 - Wir berichten live aus Nürnberg

Die weltgrößte Fachmesser der Spielwarenbranche findet jährlich in Nürnberg statt. Jedes Jahr präsentieren mehr als 2800 Aussteller aus über 60 Ländern Ihre Neuheiten. Sie kann nur von Fachbesuchern der Spielwarenbranche und Pressevertretern besucht werden.

Auf der Jagd nach spannenden Technik-Spielzeug und die Highlights der Messe, haben wir einige interessante Produkte und Eindrücke gewonnen. Mit breit gefächerten Sortiment präsentierte sich die Spielwarenmesse 2017 von ihrer besten Seite. Und sie war zudem technischer als je zuvor. Gut zu sehen war dies auch an der extra geschaffenen Tech2Play Area, auf welcher die Themen Robotics, 3D Druck und Co präsentiert wurden. Natürlich durften auch altbewährte Themen wie Modellbahn nicht fehlen. Wir haben eine persönlichen Highlight-Übersicht der Spielwarenmesse nach Kategorien zusammengestellt.

Education Spielwaren: 

Diese Spielzeuge schlagen die Brücke vom klassischen Spielzeug zum selbst programmierbaren Roboter.Spielerisch können so die Kinder damit schon selbst an das Thema Programmierung, Robotik und App Steuerung herangeführt werden.

  1. Dash der Roboter     2.Marty the Robot        3.Tinkerbots
Marty.jpg

Das ist Marty. Er ist ein Roboter, dessen Einzelteile aus dem 3D Drucker stammen. Egal ob für Maker, Kinder oder Ausbilder - Mit Marty lernt jeder spielerisch die Themen 3D Druck, Robotik und Programmierung kennen. 

Hergestellt wird Marty von der Firma Robotical. Zu kaufen gibt es das süße Kerlchen mit den großen Augen zwar noch nicht, aber man kann ihn unter der Crowdfunding Plattform indiegogo vorbestellen.

Dash_der_Roboter.jpg

Ein weiterer Roboter aus dem Education Bereich ist Dash.

Er bringt Kinderaugen zum Leuchten und bringt ihnen während dem Spielen die Thematik der Programmierung nahe. Per zwei kostenfreien Apps "Wonder" und "Blockly" können die Kids ab 6 bzw. ab 8 Jahren, ihren Roboter dank einfachem Drag and Drop System selbst Programmieren.

Zu kaufen gibts den blauen Vierkügler in unserem Shop

 

Thinkerbots_1.jpg

Tinkerbots reiht sich ebenfalls als Lernspielzeug mit ein. 

Auch dieser Baukasten bringt die Jüngsten an Programmierung, Robotik und Sensoren heran. Und das Beste: Alles Made in Germany.

Drohnen: 

Immer eines der beliebtesten Themen. Kontinuierlich übertrumpfen sich die schwebenden Geräte gegenseitig mit immer besseren Kameras, Akkus, Kameras oder deren Zubehör. Wir haben die Multicopter von DJI und Yuneec einmal unter die Lupe genommen.

Breeze4K_2.jpg

Die Selfie Drohne Breeze 4K von Yuneec gibt es zwar schon eine Weile, dennoch sind wir Sie Test geflogen und stellen fest, dass Sie ideal für Einsteiger geeignet ist. Sie kann per App oder Fernsteuerung gesteuert werden. Mehr Produktinformationen gibt es direkt hier am Artikel.

Yuneec.jpg

Dem entgegen steht der H520 Drohne von Yuneec. Sie ist für den professionellen Einsatz geplant. Mit einer hohen Traglast, langen Flugzeit und einer offenen Software ist sie für sämtliche Arbeitseinsätze gerüstet. 

Phantom4.jpg

Die Nummer 4 der DJI Phantom Reihe wurde auf der Spielwarenmesse präsentiert. 

Mavic_2.jpg

Mavic Pro von DJImit Hindernis-Erkennung, einer hohen Reichweite von bis zu 4k, einer längeren Flugzeit und einer 4K Ultra HD Kamera. 

Inspire2.jpg

Die Inspire 2 von DJI ist der Nachfolger der Inspire 1. 

3D Druck: 

3D-Pen.jpg

Mit dem da Vinci 3D Pen von XYZprinting ist es möglich mit der eigenen Hand wie ein 3D Drucker zu schreiben. Es Bedarf zu Beginn etwas Übung, aber nach zwei drei Wörtern hat man den Schwung raus. 

Fischertechnik_Drucker_1.jpg

Der 3D Drucker für Einsteiger von Fischertechnik

xyz-Drucker.jpg

Der 3D Drucker für Fortgeschrittene vo XYZprinting.

Lego: 
Mit Spannung erwartet wurde auch die Neuheiten des Marktführers für Spielsteine Lego. Hierbei handelt es sich um die Verknüpfung der Bausteine mit der Elektronik.

LEGO Boost nennt sich dieses Lernspielzeug. Die Spielsteine können nach belieben verbaut und Programmiert werden. Zudem sind auch noch Sensoren verbaut, die für

weitere Programmierungsmöglichkeiten sorgen.

Lego_3.jpg
Lego_2.jpg
Lego_1.jpg

Mit LEGO Boost können unterschiedlichste Figuren gebaut und diese auf verschiedenste Weise programmiert werden.  

 

Modellbau:

Auch das altbewährte Thema Modellbau ist auf der Spielwarenmesse vertreten. 

Namenhafte hersteller wie Tamiya, Carson, Graupner und Co. stellen ihre Neuheiten und Highlights in 2 Hallen aus.

LKW.jpg

Der neue LKW von Tamiya überzeugt mit edlem Design. 

Graupner1.jpg

Der Graupners HOTT mz-4 Empfänger .

Unterwasserdrohne.jpg

Power Vision präsentiert die erste Unterwasser-Drohne. Ab September kann man das UBoot wahrschleich zu einen Preis von 299,- (unverbindlicher Wert) kaufen.

Modellbahn: 

Wenn die kleinen Züge Ihre Kreise ziehen geht bei Jung und Alt das Herz auf. Deshalb durften bekannte Hersteller wie Märklin oder Faller natürlich nicht auf der Spielwarenmesse 20147 fehlen!

märklin.JPG

Märklins Stand verzückt mit der kleinen Eisenbahnwelt und präsentiert darauf seine aktuellen Modell-Neuheiten der Marken Märklin, Trix und LGB

fernbedienung.JPG

Ebenfalls präsentierte Märklin seine aktuellste Digitalzentrale auf der Messe. Die multiprotokollfähigen Central Stations CS3 und CS3 plus mit integriertem Gleisbildstellpultermöglichen das Steuern der Lokomotiven und der Gleisanlage.

faller.JPG

Auch Faller setzte seine Produkte auf einem eigenen Stand in Szene. Eine Chemieanlage, die mit unterschiedlichen Bausätzen individuell erweiterbar ist , bildet eine derHauptneuheiten im Maßstab 1:87.

Sonstiges

Klappfahrrad.jpg

Der klappbare eScooter Stigo ist der ideale Begleiter für den Großstadtmensch. Er lässt sich in wenigen Sekunden zusammenklappen und kann wie ein Trolley gezogen werden. Zudem fährt der eScooter bis zu 25 kmH schnell und besitzt eine Straßenzulassung. 

eBall1.jpg

Bekannt aus der Fernsehsendung "Die Höhle der Löwen" - eBall. Er gehört zu der Familie der Hoverboards und ist momentan ein Prototyp.

Unser Fazit von der Spielwarenmesse: Innovative Produkte gepaart mit Spielspaß für klein und groß! Wir freuen uns schon auf die Spielwarenmesse 2018.