JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.de
{{#unless user.loggedIn}} {{#xif " digitalData.page.category.pageType !== 'checkout_confirmation' " }}
{{/xif}} {{/unless}}

Die Adrenalin-Tage 2016 in Frankfurt fanden vor tollem Publikum auf einer der größten Einkaufsstraßen Deutschlands statt

Hallo zusammen,
bei den Adrenalin-Tagen 2016 in Frankfurt hat einfach alles gepasst! Angefangen vom Eventgelände „Konstablerwache“ direkt neben der Filiale, über die Vielzahl der teilnehmenden Aussteller bis hin zum wirklich tollen Wetter. Gut einen kleinen Schauer hat es zwar gegeben, aber der war ebenso schnell wieder vorbei, wie er gekommen ist. Und ruckzuck war das Eventgelände wieder mit vielen interessierten und begeisterten Zuschauern gefüllt.

Spaß für Klein und Groß
Die ganz kleinen Besucher hatten einen Riesenspaß auf der Kletterhüpfburg und die etwas größeren Kinder konnten beim Tamiya-Racing oder auch beim Buggyfußball ihr Fahrertalent unter Beweis stellen. So wurde beim Rennen mit viel Geschick um Sekunden gekämpft und jedes Tor beim Buggyfußball wurde von den Zuschauern begeistert mit reichlich Applaus belohnt. Dabei ging es stellenweise so dramatisch zu, dass Marco und ich bei der sportlichen Berichterstattung stellenweise kurz vor der Schnappatmung standen und sichtlich Mühe hatten, den Pulsschlag wieder unter Kontrolle zu bringen.

Ein buntes Modellbau-Kaleidoskop
Aber auch die zahlreichen Lieferanten und Aussteller haben es perfekt verstanden, die „Faszination Modellbau“ für alle Besucher spürbar und erlebbar zu machen. Automodelle, Flugmodelle, Multikopter und vieles mehr konnte in den zahlreichen Pavillons und Ständen entdeckt, betrachtet und auch in die Hände genommen werden. Alle Fragen unserer großen und kleinen Gäste wurden von den Fachleuten kompetent und umfassend beantwortet.

Action im Flugnetz und auf der Rennstrecke
Im Showblock wurden viele der ausgestellten Modelle in der Luft oder auf der Rennstrecke im praktischen Einsatz vorgeführt. Da staunten die Zuschauer stellenweise nicht schlecht, was z.B. moderne Copter-Technik alles möglich macht und wie robust und leistungsstark Automodelle mittlerweile sind. Apropos Leistung, habt Ihr gewusst, dass man eine Bratwurst innerhalb von wenigen Sekunden schön braun angrillen kann? Ja, das geht! Man braucht nur ein gut laufendes Modell-Turbinentriebwerk und einen langen Würstl-Spieß. Und beides hatten wir zur Freude der Besucher in Frankfurt dabei.  

FPV – der angesagte Trend im Modellbaubereich
Der Blick aus dem Modellauto- oder Copter-Cockpit (First Person View) ist bei Modellbauern im Moment ein absolut angesagter Trend. Darum haben wir auch verschiedene Auto- und Copter-Modelle mit eingebauter Kamera und drahtloser Videosignalübertragung vorgeführt. Unsere großen und kleinen Besucher konnten dann mit einer Monitorbrille den virtuellen Blick aus dem Cockpit genießen und waren von der tollen Perspektive richtig überrascht. 

Alle HighLights der Adrenalin-Tage in Frankfurt in einem kurzen Bericht aufzuzählen ist schier unmöglich, darum schaut Euch einfach das Video und die Bilder an. Übrigens: Zwei Mitarbeiterinnen der Zeitung „Frankfurter Neue Presse“ haben uns am ersten Veranstaltungstag besucht und waren schlichtweg begeistert. Hier ist ihr Artikel von den Adrenalin-Tagen den sie gleich am nächsten Tag bereits veröffentlicht haben.

Ohne Hilfe geht es nicht
Recht herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen aus Frankfurt, die uns bereits im Vorfeld, während der Veranstaltung und auch im Nachgang tatkräftig unterstützt haben. Ohne Eure Unterstützung wäre diese tolle Veranstaltung sicherlich nicht möglich gewesen. Danke!

Viele Grüße

Euer Peter

Hier zunächst das Video ....

... und dann habe ich natürlich auch noch reichlich Bilder.

Hier habe ich jetzt noch ein paar interessante Videos, die auf den Adrenalin-Tagen in Frankfurt gedreht wurden.