JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.de
{{#unless user.loggedIn}} {{#xif " digitalData.page.category.pageType !== 'checkout_confirmation' " }}
{{/xif}} {{/unless}}

Das erste Rennen zur neuen Conrad Electronic Offroad Masters Series startete beim RCSF Singen e. V.

Hallo zusammen,
als der Jockl (Joachim Ruwen) und ich uns am letzten Freitag auf dem Weg nach Singen machten, waren wir schon sehr gespannt, was uns an diesem Wochenende erwarten wird. Und was soll ich sagen: Es war einfach nur genial! Dabei meine ich nicht nur die beiden perfekten Rennstrecken und das komfortabel ausgestattete Clubheim. Nein, vielmehr waren wir vom herzlichen Empfang und von der tatkräftigen Unterstützung durch die Vereinsmitglieder schlichtweg begeistert.

Die Organisation der Rennen sowie die Verpflegung der Fahrer hatten die Jungs und Mädels vom RCSF Singen e. V. zuverlässig im Griff. Da merkte man gleich, dass hier Profis am Werk waren, die ihr Handwerk verstehen.

Aber auch die Fahrer verstanden ihr Handwerk. Denn es war faszinierend anzusehen, wie die Buggies die mit Steilkurven und Sprüngen bestückte Strecke scheinbar spielerisch meisterten. Ein kurzer Blick auf die Liste mit den Rundenzeiten reichte aus, um diesen Eindruck im vollen Umfang zu bestätigen.

Anbei der Rennbericht:

+

Rennbericht von Michael Enders

RASANTES DEBÜT - NEUE RENNSERIE FEIERTE IN SINGEN PREMIERE

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Mit der Premiere des Conrad Off Road Masters (OMS) debütiert eine neue internationale Rennserie 2WD und 4WD Elektro Offroader. Am 22. Und 23. August bot die geländegängigen Kunstrasen-Arena des RCSF Singen e.V. den Startschuss für dieses sportliche Spektakel.

An dieser Veranstaltung hob die Firma Conrad einen neuen Markenpokal aus der Taufe, wo der Fahrspaß abseits der befestigten Pisten im Vordergrund steht. Hier gibt es Rennklassen, die einen günstigen Einstieg in das funkferngesteuerte Hobby erfahren lassen. Die Rennanlage des RCSF Singen e.V: gehört zu den schönsten Arenen im Maßstab 1:10 in ganz Deutschland und bietet durch ihre einzigartige Strecke und Lage ein Magnet für Teilnehmer und Gäste.

Am 22. und 23. August gingen rund 50 Fahrer an den Start. Am Samstag standen Trainings- und Qualifikationsläufe auf dem Programm, die vom den spannenden Finalläufen am Sonntagmittag abgelöst wurden. Die Rookie Gruppe war leider verwaist. Was sich sicher in der Zukunft ändern wird. Jedoch wurden die 2WD Klassen bis zum C-Finale gefahren. Spannend und eng ging es zu. Die Rundenzeiten in den jeweiligen Klassen waren so dicht zusammen, dass kleine Fahrfehler diesen unbarmherzig mit dem Verlust von mehreren Platzierungen quittierten. Aber das ist Rennsport, wie wir ihn alle lieben und schätzen.

In der Klasse 2WD Buggy „Modified“ sicherte sich Florian Eberhard den Gesamtsieg vor Swen Lauber und Björn Prümper. In dieser Gruppe waren einige erfolgreiche Fahrer und hochrangige Prädikatsträger mit im Starterfeld, was den Anspruch in die Höhe schraubte.

Die Klasse 2WD Buggy Sport wurde von Patrick Beltrallo gewonnen, der sich den Sieg vor Patrick Ehmer und Cristiano Rodrigues sicherte. In der Klasse 4WD Modified sicherte sich Norbert Baumann vor Florian Kappes den Sieg.

Nahezu ein Viertel der Fahrer war Junioren und Jugendliche. Das ist eine erfreuliche Tendenz. Mit gerade mal 7 Jahren fuhr hier Linus Kurz in der Sport-Klasse als jüngster Fahrer im Starterfeld. Und zeigte auch den alten Hasen durch sein faires Fahrverhalten, wo der Spaß in diesem Sport liegt. Unter dem wachen Auge des Rennleiters Michael Enders fuhr eine faire Truppe um die Platzierungen. Dies lobte der Rennleiter auch bei der Siegerehrung. „Ihr alle habt unseren Sport hervorragend präsentiert und ich wünsche mir so einen reibungslosen Ablauf auch bei der Deutschen Meisterschaft in 2 Wochen hier in Singen.“

In Summe sorgte ein gleichwertiges und homogenes Starterfeld für ein adrenalingeladenes Rennwochenende – ohne emotionale Eskapaden. Das Wetter belohnte die Teilnehmer mit nahezu perfektem Wetter. Nur in den 3 Finalläufen bescherte ein Sommerregen dem Renntross schlechtere Rundenzeiten. Jedoch bei der der Siegerehrung und der anschließenden CONRAD Tombola war wieder alles vorbei. Die Platzierungen sind im Internet unter http://www.rc-timing.de/V5448/20150822/ zu finden. Fazit: Ein weiterer Markenpokal erhöht das bunte Portfolio der geländegängigen Art und bietet Einsteigern wie auch den Top-Fahrern der funkferngesteuerten Elektroszene ein angenehmes Rennambiente.

Michael Enders

Danke Michael, für diesen ausführlichen Bericht.

Zum Schluss noch einmal herzlichen Dank an alle Mitglieder und Angehörige des RCSF Singen e. V. Es wäre schön, wenn wir mit unserer Rennserie nächstes Jahr wieder bei Euch zu Gast sein dürfen und dann noch mehr Fahrer die Faszination OMS in Singen erleben können.

Das sind die Platzierungen:

Platz: Name: Klasse: Verein:
1.  Beltrallo, Patrick SPORT --- 
2.  Ehmer, Patrick SPORT --- 
3.  Rodrigues, Cristiano SPORT RCSF Singen e. V.
       
1.  Eberhard, Florian MODIFIED 2WD RC Cars Köngen
2.  Lauber, Swen MODIFIED 2WD RCSF Singen e.V.
3.  Prümper, Bjön MODIFIED 2WD New Kids West
       
1.  Baumann, Norbert MODIFIED 4WD MCSS Althengstett
2.  Kappes, Florian MODIFIED 4WD --- 
3.  Enders, Michael MODIFIED 4WD RCSF Singen e. V.

Und hier sind die Bilder der Siegerehrung:

Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch an die Gewinner der Verlosung!
1. Preis: Ein 1:8 Nitro Truggy Torch N 4WD ging an Reiner Schuhwerk aus Böhringen
2. Preis: Ein 1:10 Elektro Tumbling Bull Wheelie Bausatz ging an Kurt Glocker aus Singen
3. Preis: Ein 1:8 Nitro Buggy Stoke N TR8 4WD ging an Tim Schneider aus Schwäbisch Gmünd

Und hier sind die glücklichen Gewinner:

Dann habe ich noch ein paar Fotos der Rennveranstaltung für Euch:

Nach oben