JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.de
{{#unless user.loggedIn}} {{#xif " digitalData.page.category.pageType !== 'checkout_confirmation' " }}
{{/xif}} {{/unless}}

Das zweite Rennen zur Conrad Electronic Offroad Masters Series 2015 beim RCRT Duisburg

Hallo zusammen,

Bianka und Matthias haben sich auf den Weg nach Duisburg gemacht, um das zweite Rennen zu unserer Offroad Masters Series 2015 zu betreuen.

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es immer etwas ungewohnt ist, wenn man einen Verein zum ersten Mal besucht. Aber der Empfang beim RCRT Duisburg war so herzlich, dass sich Bianka und Matthias sofort wohl fühlten. Klar, das herrliche Herbstwetter, die perfekte Organisation durch den Verein und die leckere Verpflegung sogten für richtig gute Stimmung bei allen Beteiligten. So wurde auch trotz recht frischer Temperaturen vor Ort gezeltet, was mit leckerem Frühstück und heißem Kaffee problemlos machbar war.

Etwas mehr Probleme gab es auf der Strecke. Denn die war vor allen Dingen für die insgesamt neun Modified 2WD-Fahrer recht anspruchsvoll. Aber mit jedem Trainingslauf kamen die Fahrer besser zurecht, sodass es beim Qualifying und im Finale heiße, aber immer faire Kämpfe um die Positionen gab. Jens Becker wurde seiner Favoritenrolle gerecht und hatte nach dem Qualifying auch in zwei von drei Finalläufen die Nase vorne. Aber auf den weiteren Rängen blieb die finale Entscheidung bis zum letzten Finallauf offen.

In der Modified 4 WD-Klasse gingen insgesamt 18 Fahrer an den Start und auch hier zeigte der Sieger des Qualifyings Nerven und fuhr den Gesamtsieg souverän nach Hause. Im Gegensatz zur 2WD-Klasse wurde bei den Finalläufen das Ranking noch einmal kräftig durcheinander geschüttelt. Wer letztendlich die Nase vorne hatte, kann in der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Trotz aller Härte beim Wettkampf waren bei der Siegerehrung alle Teilnehmer gut gelaunt und gratulierten den Siegern. Die anschließende Verlosung sorgte dann letztendlich dafür, dass alle Teilnehmer mehr als zufrieden waren und mit einem Lächeln im Gesicht die Heimreise antraten.

Wir bedanken uns bei den Damen und Herren des RCRT Duisburg für eine perfekte Rennveranstaltung und freuen uns, wenn wir nächstes Jahr wieder kommen dürfen. Und vielleicht finden dann noch mehr Fahrer den Weg nach Duisburg, damit auch in der Sport- und Rookie-Klasse spannende Rennen gefahren werden können.

Das sind die Platzierungen:

Platz: Name: Klasse: Verein:
1.  Becker, Jens
MODIFIED 2WD New Kids West
2.  Fischer, Patrick
MODIFIED 2WD IG-Racing Team Hamm
3.  Röttgerkamp, Marcel
MODIFIED 2WD PMC Paderborn e. V.
       
1.  Mampel, Jörg
MODIFIED 4WD PMC Paderborn e. V.
2.  Röttgerkamp, Marcel
MODIFIED 4WD PMC Paderborn e. V.
3.  Prüßmann, Oliver
MODIFIED 4WD 3/365

Und hier sind die Bilder der Siegerehrung:

Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch an die Gewinner der Verlosung!
1. Preis: Ein 1:8 Elektro Truggy Torch E 4WD ging an Raoul Nebelung aus Duisburg
2. Preis: Ein 1:10 Elektro Buggy TT-02B MS ging an Detlef Prüßmann aus Leverkusen
3. Preis: Ein 1:10 Ford F150 Baja 1000 Truck ging an Michael Lenz aus Bochum

Und hier sind die glücklichen Gewinner:

Dann habe ich noch ein paar Fotos der Rennveranstaltung für Euch: