JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.de
{{#unless user.loggedIn}} {{#xif " digitalData.page.category.pageType !== 'checkout_confirmation' " }}
{{/xif}} {{/unless}}

Das dritte Rennen der Conrad Electronic Offroad Masters Series 2016 waren die Wasserspiele von Hütschenhausen

Hallo zusammen,

nachdem das letzte Rennen in Singen schon beinahe ins Wasser gefallen wäre, hat es Matthias und Bianca an diesem Wochenende in Huetschenhausen voll erwischt. Der Wetterbericht war mehr als schlecht und so war es kein Wunder, dass nur sehr wenige Fahrer den Weg nach Hütschenhausen auf sich genommen haben.

Während der Aufbau bei Nieselregen stattfand, konnte wenigstens am Samstagabend noch halbwegs trocken und regenfrei trainiert werden. Doch am Sonntag regnete es bereits ab den frühen Morgenstunden.

Der harte Einsatz mit Besen und Wischern sorgte zumindest während der Vorläufe für eine noch gut befahrbare Strecke. Während der 3 Vorläufe hatte der Himmel ein Einsehen und kurzzeitig spitzte sogar die Sonne heraus. Allerdings sorgten die vielen Wasserlachen auf der Bahn für zahlreiche Ausfälle. Die Regler sind leider doch nicht so seetüchtig, wie sich die Fahrer das an diesem Tag gewünscht hätten. Sogar bei den Streckenposten hätte es fast einen Ausfall gegeben, da diese über den nassen Kunstrasen wie beim Schlittschuhlaufen schlitterten.

Nach den Vorläufen setzte dann aber wieder der Starkregen ein. Nun konnte auch trotz aller Mühen der Mitglieder des MAC Hütschenhausen die Bahn nicht mehr fahrbar aufbereitet werden. Das viele Regenwasser wollte einfach nicht mehr in den Boden sickern.

Darum entschied die Rennleitung: Rennabbruch!

Die Siegerehrung fand wenig später dann im überdachen Fahrerlager statt. Trotz des andauernden Regens war es aber trotzdem eine gelungene Veranstaltung, bei der sich keiner zu schade war, sich und sein Material der Nässe auszusetzen. Auch die Stimmung konnte durch den Regen nicht getrübt werden. Vermutlich auch, weil für das leibliche Wohl der Fahrer bestens gesorgt war.

Der Abbau erfolgte dann ebenfalls bei strömenden Regen.

Schade.

Und jetzt noch ein paar Ergebnisse:

Das sind die Platzierungen:

Platz: Name: Klasse: Verein:
1. Brian Olbrich SPORT ---
2. Steffen Kunz SPORT MAC OR Hütschenhausen
3. Lukas Wein SPORT MAC OR Hütschenhausen
       
1.  Oliver Barth MODIFIED 2WD MAC OR Hütschenhausen
2.  Emanuele Cocuzza MODIFIED 2WD MBCBH L´Hopital
3.  Emilien Attardo MODIFIED 2WD MBCBH L´Hopital
       
1. Steffen Kunz MODIFIED 4WD MAC OR Hütschenhausen
2.  --- MODIFIED 4WD ---
3.  --- MODIFIED 4WD ---

Und hier sind die Bilder der Siegerehrung:

Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch an die Gewinner der Verlosung!
1. Preis: Ein 1:10 Elektro Toyota FJ Cruiser Bausatz ging an Thomas Sukrow aus Börsborn
2. Preis: Ein 1:10 Elektro Toyota Mercedes Benz G-320 Cabrio ging an Ulrich Sukrow aus Börsborn
3. Preis: Ein 1:10 Elektro Buggy Racing Fighter Bausatz ging an Lenny Böhres aus Brücken

Und hier sind die glücklichen Gewinner:

Dann habe ich noch ein paar Fotos der Rennveranstaltung für Euch: