JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.de
{{#unless user.loggedIn}} {{#xif " digitalData.page.category.pageType !== 'checkout_confirmation' " }}
{{/xif}} {{/unless}}

Das Abschlussrennen der Conrad Electronic Offroad Masters Series 2016 fand beim RC-Glashaus in Hamburg statt

Hallo zusammen,
15 Jahre RC-Glashaus, dieses tolle Jubiläum war der perfekte Rahmen für das Abschlussrennen unserer Conrad Electronic Offroad Masters Series 2016. Also machten mein Kollege Jockl und ich uns auf den Weg in den hohen
Norden. Wir waren schon sehr gespannt, was der Verein RC-Glashaus an diesem Wochenende so alles auf die Beine stellen wird. Und das war richtig cool!

Wo man hinschaute, wurden ferngesteuerte Modelle bewegt Gleich beim Betreten der Halle fiel mir die liebevoll aufgebaute Drift-Strecke auf. Und als ich sah, wie professionell die Jungs ihre Modelle quertrieben, kam nicht nur ich ins Staunen. In einer anderen Halle war eine Großbaustelle mit Container-Verladung aufgebaut. Die Funktions-Modellbauer führten vorbildgetreue Erdbewegungen durch und Truck-Fahrer transportierten ihre schweren Lasten zentimetergenau über die engen Straßen. Doch nicht nur das! Geländewagen absolvierten schwierige Crawlingparcours und beim Truckpulling war richtig Kraft gefragt. Aber auch auf den Onroad-Strecken, und da gab es gleich mehrere beim RC-Glashaus, war immer etwas geboten.

Aber auch bei unserem Offroad-Rennen ging es hoch her. Das konnte man schon am hochkarätigen Fahrerfeld erkennen. Besonders gefreut hat es mich, dass Jona Lenz wieder in der ROOKIE-Klasse gestartet ist und sich so den Tages- und auch den Gesamtsieg 2016 holen konnte.

Doch alles der Reihe nach. Zunächst ein kurzer Rennbericht:

+

Rennbericht und Infos von Marco Heinrich

Klasse SPORT
In der Klasse SPORT ging es richtig hoch her. Nachdem es für Felix Stahmer im Qualifying mit Platz 4 nicht so gut lief, drehte er in den Finalläufen so richtig auf und holte sich souverän mit zwei gewonnen Läufen den 1. Platz in der Tageswertung. Dieser Sieg ist besonders hoch anzurechnen, da Felix letztes Jahr sein erstes OMS-Rennen bestritten hat und dank fleißigem Training Spitzenfahrer wie Marcel Felzmann (seit 4 Jahren immer unter den Top 10 der Deutschen Meisterschaft in Elektrobuggy 2WD, 4WD und Monstertruck) und Eberhard Beck (13facher Deutscher Meister und amtierender 2facher Weltmeister (ü50) in der Klasse Elektro Offroad 2WD) problemlos hinter sich gelassen hat.

Klasse MODIFIED 2WD
In der Klasse MODIFIED 2WD ließ Dennis Eichholz der Konkurrenz zu keiner Sekunde auch nur den Hauch einer Chance. Bei den drei Vorläufen und auch bei den drei Finalläufen holte er sich immer den ersten Platz und stand so zur Recht am Ende des Tages auf Platz 1. Melina Ratzlaff bewies Frauenpower und schnappte sich den zweiten Platz vor Yannic Wilcke, der sich mit dem 3.Platz begnügen musste. Jüngster Starter im Feld war Kenny Bender (9), der sich bis auf den 7. Platz in der Tageswertung vorkämpfen konnte.

Klasse MODIFIED 4WD
In der Klasse MODIFIED 4WD gab es ein Kopf an Kopf-Rennen zwischen Tom Maquel (Absima/Team C Europateam-Manager) und Lukas Hinsch (Deutscher Juniormeister in 2WD Shortcourse). Nachdem Tom das Qualifying knapp für sich entscheiden konnte, schaffte es Lukas nicht ihn auch in den Finalläufen von Platz 1 zu verdrängen. Renè Sagawe schnappte sich mit knappen Vorsprung vor Heino Müller noch den verdienten 3. Platz. 

Und hier jetzt noch die Rennergebnisse:

 

Das sind die Platzierungen:

Platz: Name: Klasse: Verein:
1. Lenz, Jona ROOKIE ---
       
1. Stahmer, Felix SPORT RC-Glashaus
2. Felzmann, Marcel SPORT MAC Burgdorf e.V.
3. Beck, Eberhard SPORT New Kids West
       
1.  Eichholz, Dennis
MODIFIED 2WD Racing Team Nord
2.  Ratzlaff, Melina
MODIFIED 2WD RC-Glashaus e.V.
3.  Wilcke, Yannic
MODIFIED 2WD BIG Hamburg
       
1. Maquel, Tom
MODIFIED 4WD RCAMC - Absima/TeamC
2.  Hinsch, Lukas
MODIFIED 4WD RC-GLASHAUS e.V.
3.  Sagawe, René
MODIFIED 4WD Racing Team Nord
SPORT
SPORT

Hier geht es zur kompletten Ergebnisliste

Hinweis:
Da die Jona Lenz als einzige Fahrerin in der Klasse ROOKIE gemeldet war, ist sie einfach in der Klasser HOBBY mitgefahren. 

Und hier sind die Bilder der Siegerehrung:

Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch an die Gewinner der Verlosung!
1. Preis: Ein 1:10 Elektro Fighting Buggy Bausatz von Tamiya ging an Kai Schröckert aus Rellingen
2. Preis: Ein 1:10 Elektro XB Muldenkipper von Tamiya ging an Rolf Lamack aus Henstedt-Ulzburg 
3. Preis: Ein 1:10 Elektro Minimono Rennboot von HOBBICO ging an Michaela Erdmann aus Lübeck

Und hier sind die glücklichen Gewinner:

Da Rolf Lamack zum Zeitpunkt der Gewinnübergabe als Mitglied beim RC-Glashaus im Arbeitseinsatz war, hat ihn ein Vereins-Kollege für das Gruppenfoto freundlicherweise vertreten. 

Dann habe ich noch ein paar Fotos der Rennveranstaltung für Euch: