JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.de
{{#unless user.loggedIn}} {{#xif " digitalData.page.category.pageType !== 'checkout_confirmation' " }}
{{/xif}} {{/unless}}

Das fünfte Rennen der Conrad Electronic Offroad Masters Series 2016 fand im RING°BOULEVARD am Nürburgring statt

Hallo zusammen,

letztes Wochenende war ein ganz besonderes Wochenende. Uwe Rheinard, der Erfinder, Kopf und Organisator der EOS-Rennserie hat uns eingeladen, mit unserer OMS-Rennserie bei einem seiner Rennen Gast zu sein. Schließlich sind die Rennklassen Modified 2WD und Modified 4WD in beiden Rennserien identisch und so können die Ergebnisse in die EOS als auch in die OMS einfließen. 

Ein außergewöhnlicher Ort für ein außergewöhnliches Rennen
Das EOS-/OMS-Gemeinschaftsrennen fand dann letztes Wochenende im ring°boulevard am Nürburgring statt. Eine Superlocation und wir waren froh dabeisein zu dürfen. Uwe und seine Mannen haben eine anspruchsvolle Offroad-Rennstrecke mit reichlich Kurven und Sprüngen aufgebaut, auf der sich schnell die Spreu vom Weizen trennen sollte. Gleichzeitig fand auf der „großen“ Rennstrecke draußen ein Lauf zum Blancpain GT Series Endurance Cup statt. Ein Langstreckenrennen, bei dem schnittige Sportwagen von Aston Martin, Audi, BMW, Jaguar, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG, Nissan oder Porsche an den Start gehen.

Aber das war nicht alles! Neben einem Formel Renault 2.0 NEC-Rennen gab es noch den SEAT Leon Eurocup und die Lamborghini Blancpain Super Trofeo. Abgerundet wurde alles mit der SimRacing EXPO, bei der virtuell um die Wette gefahren wurde. Somit war überall Rennaction total geboten. 

Sobald ich den Rennbericht habe, stelle ich ihn hier unverzüglich online.

+

Rennbericht:

Marc Rheinard lässt in der Klasse MODIFIED 2WD nichts anbrennen
Der vierfache Onroad-Weltmeister, Marc Rheinard, hat die Klasse Modified 2 WD klar dominiert. Nachdem er in den Vorläufen Martin Wollanka auf Platz 2 und Lee Martin auf Platz 3 verwiesen hat, konnte er im Finale von der Pole starten.

Diesen Vorteil nutzte Marc clever und mit viel Talent aus und holte sich mit zwei gewonnenen Finalläufen den Gesamtsieg in der Klasse MODIFIED 2WD. Michal Orlowski musste sich mit den zweiten Platz und Martin Lee mit dem dritten Platz begnügen.

Weiter Infos zu den einzelnen Läufen vom  Samstag findet Ihr hier!

Spannende Rennen in der Klasse MODIFIED 4WD
In der Klasse MODIFIED 4WD wurde hart um die Pole gekämpft. Letztendlich konnte sich Lee Martin durchsetzen und verwies Bruno Coelho, den amtierenden EOS Champion und Weltmeister in der Klasse Buggy 4WD, auf den zweiten Platz und  Michal Orlowski auf den dritten Platz. In dieser Aufstellung ging es dann auch in die Finals.

Da lies Bruno Coelho jedoch nichts mehr anbrennen und fuhr mit zwei gewonnenen Läufen vor Martin Lee und Michal Orlowski den Gesamtsieg souverän nach Hause. 

Weiter Infos zu den einzelnen Läufen vom  Samstag findet Ihr hier

 

In diesem Zusammenhang möchte ich es nicht versäumen Uwe Rheinard, Hartmut Wenzl sowie Scotty Ernst und allen anderen fleißigen Helfern für den tollen Job zu danken, den sie gemacht haben. Es war ein richtig tolles Wochenende, das allen Fahrern und auch den Zuschauern sichtlich Spaß gemacht hat. Ich freue mich schon heuite darauf, wenn wir uns hoffentlich bald wieder zu einem Gemeinschaftsrennen treffen.

Und jetzt noch ein paar Ergebnisse:

Das sind die Platzierungen:

Platz: Name: Klasse: Verein:
1.  Rheinard, Marc
MODIFIED 2WD DJK Andernach e.V.
2.  Orlowski, Michal
MODIFIED 2WD Team Schumacher
3.  Lee, Martin
MODIFIED 2WD Newbury
       
1. Coelho, Bruno MODIFIED 4WD Team XRAY
2.  Lee, Martin MODIFIED 4WD Newbury
3.  Orlowski, Michal MODIFIED 4WD Team Schumacher
Team Schumacher
Team Schumacher

Und hier sind die Bilder der Siegerehrung:

Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch an die Gewinner der Verlosung!
1. Preis: Eine RC Motoryacht Sunrise RtR ging an Dennis Eichholz aus Halstenbek
2. Preis: Ein 1:10 Elektro Mitsubishi Pajero Lowrider ging an John Zuber aus Hamburg 
3. Preis: Ein 1:10 Elektro Mazda MX-5 Bausatz ging an Libar Jacques aus Steitfort Luxemburg

Und hier sind die glücklichen Gewinner:

Dann habe ich noch ein paar Fotos der Rennveranstaltung für Euch:

Jetzt habe ich noch ein paar ganz besondere Bilder für Euch!

Der Jockl hat es sich natürlich nehmen lassen, und konnte mit seinem Foto ein paar tolle Impressionen vom Nürburgring und dem Renngeschehen für Euch einfangen:

Und zum guten Schluss habe ich noch ein Video für Euch.