JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.de
{{#unless user.loggedIn}} {{#xif " digitalData.page.category.pageType !== 'checkout_confirmation' " }}
{{/xif}} {{/unless}}

Das vierte Rennen zur Conrad Electronic Touring Masters Series 2013 in Höckendorf

Hier zunächst der Rennbericht von Thomas Kroh

+

Rennbericht

Am vergangenen Wochenende vom 21.-22. September fand auf dem MSC Raceway in Höckendorf der 4. Lauf zur Conrad Touring Master Serie statt. Die Jungs von der Conrad-Filiale in Dresden hatten bereits am Freitag die die Strecke geschmückt und ihre Infostände aufgebaut. Der Raceway des MSC war ebenfalls mit der erforderlichen Technik rechtzeitig ausgestattet.

Nun konnten die Fahrer anreisen um der Strecke Leben einzuhauchen. Es kamen 28 Teilnehmer aus ganz Deutschland. Leider fanden damit 8 weniger als gemeldet den Weg in den Osten. Einige hatten wohl ein Problem mit den verschiedenen Wettervorhersagen. Aber es sollte anders kommen. Von den Angereisten wurden zum Teil über 500km zurückgelegt um an diesem Event teilzunehmen. Die meisten kamen aber aus der Region. Samstagvormittag brauchte die Strecke noch Zeit um abzutrocknen. So konnten ab mittags trockene Trainingsrunden gedreht werden.

Nach der Begrüßung und Fahrerbesprechung wurden für 17.00 Uhr die ersten zwei Vorläufe festgesetzt. Dabei hatte ebenfalls Herr Schunda aus der CONRAD-Zentrale die Gelegenheit die Fahrer zu begrüßen und kurz über die Entstehung und Zukunft der neuen nationalen Rennserie zu berichten. Wir mussten an diese Stelle auch den Macher der Serie Uwe Rheinard entschuldigen, der wegen zu großem Arbeitsdruck leider nicht die Zeit fand nach Höckendorf zu kommen. Das bedauerten die Fahrer sehr.

Der kalte Asphalt am Abend ließ dann nicht mehr die absoluten Spitzenzeiten zu. Da aber die Vorläufe nach Punkten gewertet wurden, war das kein großes Problem.

Am Sonntagmorgen wurden die letzten neu angereisten Fahrer ebenfalls mit einer kurzen Fahrerbesprechung begrüßt bevor es mit den Vorläufen 3 bis 5 losging. Der ganze Sonntag blieb trocken. Damit hatten auch alle die gleichen Vorlauf-Bedingungen. In den besser besetzten Klassen STOCK und HOBBY-FUN wurde auch gut um die besten Finalstart Platzierungen gekämpft. Wie zu erwarten war hier in dieser Region die Klasse HOBBY-FUN die mit den meisten Fahrern. 14 Fahrer jeden Alters kämpften um den Sieg. Auch zwei junge Damen waren mit von der Partie. Nicht wenige haben Ihre Modelle extra wieder zurückgerüstet um in der Klasse HOBBY-FUN starten zu können. Das war die Gelegenheit längst vergessene Positionskämpfe mit den einfachen Modellen wieder aufleben zu lassen. Denn Rennen kann man auch mit gedrosselter Power fahren. Wichtig ist, dass alle das gleiche Material haben. Und so wurde in dieser Klasse der Gesamtsieg auch erst nach dem 3. Finale entschieden. Hier konnte sich Sebastian Kroh vor dem noch sehr jungen Fahrer Brian Kirchner vom MSC als Sieger durchsetzen. Den dritten Platz errang sein Bruder Oliver Kroh.

Die Klasse HOBBY dominierte Reiner Mürder aus Althengstett vor Lucas Wehrmann und Andreas Heine. Bei der Klasse Modified traten leider nur zwei Fahrer an. Diese waren sehr gleich in den Fahrleistungen, so dass die Pole erst im letzten Vorlauf entschieden wurde. Hier gewann dann Fabian Erhardt aus Plauen souverän weil der Verfolger Fabian Bucher aus Singen bei seiner Aufholjagd zu viel Fehler machte. Die Klasse Stock dominierte Daniel Wohlgemuth mit drei Finalsiegen eindeutig. Den zweiten Platz sicherte sich Michael Spiering vom Megadrom-Heinsberg vor Lucas Fischer aus Gelenau. Hier war die Leistungsdichte so, dass auch noch drei weitere Fahrer hätten aufs Treppchen kommen können.Alles in allem war es eine gelungene Veranstaltung bei der Fahrer und Zuschauer viel Spaß hatten. Zur Siegerehrung bekamen noch alle ihre erkämpften Trophäen. Und einige hatten noch das Glück eines der Tombola-Hauptpreise mit nach Hause nehmen zu können.

Wir freuen uns auf das nächste Rennen. Und vielleicht sehen wir uns im nächsten Jahr wieder zur CONRAD Touring Masters Series auf dem „MSC Raceway“ in Höckendorf.

Euer Thomas Kroh

Das sind die Platzierungen:

Platz: Name: Klasse: Verein:
1.  Sebastian Kroh
HOBBY-FUN RCC Dresden
2.  Brian Kirchner
HOBBY-FUN MSC Höckendorf
3.  Oliver Kroh
HOBBY-FUN RCC Dresden
       
1.  Reiner Mürder
HOBBY MCSS Althengstett
2.  Lucas Wehrmann
HOBBY Berlin 
3.  Andreas Heyne
HOBBY Racing Center Leipzig
       
1.  Daniel Wohlgemuth
STOCK ---
2.  Michael Spiering
STOCK MC Megadrom-Heinsberg e. V. 
3.  Lucas Fischer
STOCK TSV Gelenau
       
1. Ehrhardt Fabian
MODIFIED 1. VMSC Plauen 
2. Bucher Fabian
MODIFIED RCSF Singen
3. ---
MODIFIED ---

Und hier sind die Bilder der Siegerehrung:

Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch an die Gewinner der Verlosung!
1. Preis: 1:10 HORIZON HOBBY Elektro-Buggy Glamis Uno
2. Preis: 1:10 Tamiya Elektro-Monstertruck Astrion
3. Preis: 1:10 Tamiya Elektro-Staßenmodell Schnitzer BMW 

Dann habe ich noch ein paar Fotos der Rennveranstaltung für Euch:

Nach oben