JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.de
{{#unless user.loggedIn}} {{#xif " digitalData.page.category.pageType !== 'checkout_confirmation' " }}
{{/xif}} {{/unless}}

Das dritte Rennen der Conrad Electronic Touring Masters Series beim DJK Andernach e.V.

Letztes Jahr beim Auftaktrennen in Andernach ging es richtig heiß her. Einmal auf der Rennstrecke und zum anderen bei den Lufttemperaturen. In diesem Jahr jedoch wurde beides noch einmal richtig getoppt. Die Temperaturen stiegen und stiegen, was dem Renngeschehen am Samstag aber in keinster Weise abträglich war. Die Jungs fuhren im freien Training Runde um Runde und wurden zusehens schneller und schneller. Die perfekte Basis für ein spannendes Qualifying und für ein noch spannenderes Rennen. Hier der Rennbericht vom Uwe:

+

Allgemeine Infos

Conrad Electronic TMS wieder im Motodrom Andernach

Auch im zweiten TMS-Jahr führte der Weg wieder auf die tolle RC Car Anlage der DJK Andernach. Über 60 Fahrer kämpften am Wochenende vom 19. bis 20. Juli im legendären Motodrom um Punkte für die Meisterschaft für ferngesteuerte Elektroautos im Maßstab 1:10. Das Team der DJK Andernach war wie gewohnt sehr gut vorbereitet im Bezug auf Strecke, Schrauberplätze, Verpflegung und allen anderen erforderlichen Anforderungen.

Auch wenn der Asphalt sonntagfrüh noch etwas feucht war, konnte der Zeitplan eingehalten werden. Bereits Samstag wurde von 90% der Teilnehmer die Gelegenheit des freien Trainings genutzt. Und da einige ihre Zelte oder Wohnwagen direkt auf der Anlage positionierten, drehte man auch noch spät in der Nacht auf der Strecke ein paar Runden.

+

Klasse HOBBY-FUN

Die Klasse HOBBY-FUN Fun gibt allen Teilnehmern freie Wahl der Karosserien. So freut man sich, wenn die Racer mal einen Oldie einsetzten, ebenso wie eine Truck-Karosse. Alle werden aber von der Carson Cupmaschine angetrieben, also einem Bürstenmotor im Baukastenformat. Diese Klasse ist die Domäne von Karl-Heinz Wilke von der DJK Andernach, der in diesem Jahr aufgrund einer Beinoperation nur zu den Läufen seinen Rollstuhl gegen einen Barhocker eintauschte. Seine Frau assistierte ihm in gewohnt professioneller Manier, sodass Karl-Heinz diese Klasse trotz starkem Handicap mit dem Gesamtsieg für sich entschied. Das ist Einsatz! Platz 2 ging an Lars Linder vom MSC Eppelheim und auch der dritte Platz blieb mit Andreas Schmitz in Andernach.

+

Klasse HOBBY

Die Klasse HOBBY erfreut sich bundesweit immer größerer Beliebtheit. Auch in Andernach jagten wieder voll konzentrierte Racer ihre mit 21.5 Turn-Motoren ausgestattete RC Cars über die Strecke. Alleine vom RCSF Singen am Bodensee waren 6 Fahrer angereist. Nach etwas verhaltenem Beginn in den Vorläufen ließ Rainer Mürder vom MCSS Althengstett aber nichts mehr anbrennen und sicherte sich den Gesamtsieg. Der von Platz 2 ins Rennen gestartete Cristiano Rodrigues hatte viel Pech in den Finalen und musste das Podium anderen überlassen. Auf Platz 2 fuhr Marcel Klappert, ein Jugendlicher der DJK Andernach. Der RCSF Singen konnte mit Christian Gantze den Pokal des Drittplazierten mit nach Singen nehmen.

+

Klasse STOCK

Auch in dieser Saison ist die Klasse Stock die wohl beliebteste Klasse, was die Starterzahlen immer wieder beweisen. Nicht weniger als 39 Racer gingen hier an den Start und ließen allen Zuschauern zeitweise die Luft anhalten. Sehr viele aus der europäischen Rennserie ETS bekannte Größen standen auf dem Fahrerstand und zeigten bereits beim Training, dass es dieses Wochenende viele Siegesanwärter geben sollte. Selten gab es derart viele Führungswechsel, was aber bei der Qualität der Fahrer zu erwarten war. Letztendlich setzte sich der Sieger des letzten Jahres auch 2014 wieder durch. Daniel Wohlgemuth vom Verein MCSS Althengstett startete von Pole und gewann alle drei Finale und somit auch das gesamte Event in der Stockklasse. Sehr eng ging es im 2. Finale zu, wo zwischen Daniel Wohlgemuth und dem Zweitplazierten Henrik Heitsch nur eine Zehntelsekunde Abstand war. Zwischen die beiden auf dem Podest schob sich mit tollen Finalläufen noch Thorsten Zorn vom MBC Goldstein. 

+

Klasse MODIFIED

Wie im letzten Jahr, so gab Marc Fischer auch in diesem Jahr den Ton an. Es gab einfach weder im Training, noch im Rennen einen Weg vorbei an seinem Serpent und somit stand er bereits nach 2 Finalläufen als Sieger dieser Klasse fest. Hinter ihm kämpften dann aber viele um die Podiumsplätze. Nach tollen Kämpfen und Überholmanövern sicherte sich Dai Sakaguchi Platz 2, gefolgt von Majuran Tharmalingam. Auch dieses Jahr war der Speed Ende der geraden mit knapp 90 km/h sehr beeindruckend in der Modified-Klasse.

Mit einer tollen Siegerehrung in der brütenden Hitze Andernachs ging ein Rennen zu Ende, welches allen Beteiligten sehr viel Freude bereitet hat. Tolle Kämpfe bei guter Stimmung sind halt Voraussetzung für den Erfolg einer Rennserie.

Ein ganz dickes Lob gebührt allen Teilnehmer und natürlich auch dem ausrichtenden Verein, der DJK Andernach, Abt. RC Car.

Euer Uwe Rheinard

Den Worten vom Uwe können wir uns nur anschließen. Es war ein supertolles Wochenende auf allerhöchstem sportlichen Niveau, das auch uns und unseren Kollegen aus der Filiale Bonn sehr viel Freude bereitet hat. Und jetzt viel Spaß beim Betrachten der Bilder.

Das sind die Platzierungen:

Platz: Name: Klasse: Verein:
1.  Wilke Karl-Heinz
HOBBY-FUN DJK Andernach Toni Sport
2.  Linder Lars
HOBBY-FUN MSC Eppelheim
3.  Schmitz Andreas
HOBBY-FUN DJK Andernach
       
1.  Mürder Reiner
HOBBY MCSS Althengstett
2.  Klappert Dennis
HOBBY DJK Andernach / TONISPORT
3.  Gantze Christian
HOBBY RCSF-Singen e.V.
       
1.  Wohlgemuth Daniel
STOCK MCSS Althengstett
2.  Zorn Thorsten
STOCK MBC Goldstein e.V.
3.  Heitsch Henrik 
STOCK LMI-Racing.com
       
1. Fischer Marc
MODIFIED Team 2-Speed-Racing
2. Sakaguchi Dai
MODIFIED www.sakaguchinetshop.com
3. Tharmalingam Majuran 
MODIFIED MAC Adenau

Und hier sind die Bilder der Siegerehrung:

Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch an die Gewinner der Verlosung!
1. Preis: Ein 1:10 Elektro-Buggy Ultima 2 WD RB5 BS ging an Max Minges
2. Preis: Ein 1:10 RC TA06 pro Onroad Chassisbausatz ging an Wolf Brickenkamp
3. Preis: Ein 1:10 Elektro-Truggy Hyde TR02T 2WD KIT ging an Özer Yürüm

Und hier habe ich noch ein Bild der glücklichen Gewinner:

Dann habe ich noch ein paar Fotos der Rennveranstaltung für Euch:

Und hier habe ich noch ein Video für Euch:

Nach oben