Mobil TV - unterwegs fernsehen

Mobile TV machts möglich – auch unterwegs die EM genießen

Mobil fernsehen auf allen Kanälen

Kein Fußballspiel mehr verpassen

Im Urlaub lassen sich die WM-Spiele auf verschiedenen Wegen verfolgen.

Unterwegs am Ball bleiben, das Spiel der Nationalmannschaft oder die Nachrichten verfolgen – mit mobilem TV-Empfang kein Problem. Portable Geräte bringen das Programm überall hin: auf den Campingplatz, ins Freibad und sogar ins Büro, wenn der Anstoß mal ausnahmsweise in die Arbeitszeit fällt. Es kommt nur darauf an, die richtige Technik zu wählen. Wir haben für jedes Einsatzgebiet die passenden Produkte für Sie im Angebot.

Wie kann ich Fernsehen unterwegs empfangen?

DVB-T/DVB-T2

Lupenreine Qualität in HD erhalten die Besitzer eines DVB-T2 Receivers. Noch dazu lassen sich etwa 40 Fernsehsender empfangen. Dieser Service kostet eine geringe Jahresgebühr. 

Bisher galt DVB-T als Standard, doch dieser kostenlose Dienst wird seit 2017 abgeschaltet, sodass die Nutzer sich Alternativen, beispielsweise DVB-T2, suchen müssen. Die Umstellung soll bis Anfang 2019 in Deutschland flächendeckend erfolgt sein. 

DVB-S

Die Bildqualität per Satelliten-Signal ist ebenfalls sehr gut, wenn die Satellitenschüssel richtig ausgerichtet ist. Portable Sat-Anlagen im Transportkoffer enthalten alles, was man zur Installation vor Ort braucht.

Vorteil gegenüber DVB-T/DVB-T2: Ein Teil der deutschen Sender ist auch im Ausland zu empfangen. Dazu finden Sie entsprechende Informationen online.  

Internet

Viele TV-Sender übertragen ihre Programme als Live-Stream ins Internet. Zum Anschauen genügt dann ein Web-Browser oder die App des jeweiligen Anbieters. Auf diese Weise lässt sich auch auf dem Tablet oder dem Smartphone fernsehen.
Besonders komfortabel sind Online-Dienste wie Magine TV, Zattoo oder TV Spielfilm live. Sie bündeln mehrere Sender in einem Streaming-Paket. So zappt es sich bequem von Kanal zu Kanal, fast wie daheim am Fernseher. Im Ausland bleibt der Bildschirm jedoch häufig dunkel: Wenn die Anbieter ihre Sendelizenzen nur für den deutschen Markt eingekauft haben, müssen Sie die Übertragung in andere Länder blockieren. Anhand der IP-Adresse können Streaming-Server erkennen, ob sich der PC oder das Smartphone des Nutzers im Ausland befinden.
Alternativ gibt es auch Streaming-Apps. Vodafone bietet beispielsweise seine GigaTV-App zum Streamen. Auch spezialisierte Anbieter sind mittlerweile auf dem Markt zu finden. Zu den Pionieren zählt DAZN, der alle Spiele aus wichtigen europäischen Fußball-Ligen, aus der NBA, NFL und anderen beliebten Sportarten zeigt. 

Geht es nicht um Fußballspiele, sondern um Filme, Serien und Dokumentationen, helfen Mediatheken. Mittlerweile stellen viele TV-Sender eine Auswahl ihres bereits ausgestrahlten Fernsehprogramms in einer Online Mediathek zur Verfügung. 

Welche Geräte gibt es für das mobile Fernsehen?

Tragbarer Fernseher mit Akku.

Mobil TV

Die perfekten Geräte für unterwegs: Tragbare TVs haben einen Flachbildschirm im Format gängiger Tablet-PCs. Die Bilddiagonalen reichen von 7 Zoll (17,8 cm) bis etwa 15 Zoll (38,1 cm). Ein DVB-T/DVB-T2-Tuner ist eingebaut, die Stummelantenne für mobilen Empfang gehört meist zum Lieferumfang. Hinzu kommt nicht selten ein integrierter DVD-Player. Er sorgt selbst dann für gute Unterhaltung, wenn gerade nichts im Fernsehen läuft oder der Empfang nicht funktioniert – etwa während der Urlaubsfahrt im Auto.

Camping-Fernseher haben meist einen 12 Volt-Anschluss.

Camping-Fernseher mit 12 Volt-Anschluss

Für den stationären Einsatz am Urlaubsort gibt es Flachbild-Fernseher, die sich wahlweise mit 230 Volt oder über einen Kfz-Stecker am 12 Volt-Netz betreiben lassen. Der DVB-T/DVB-T2-Tuner ist normalerweise eingebaut, zum Fernsehen unterwegs reicht also eine externe Antenne. Auch digitales Kabelfernsehen (DVB-C), wie es viele Campingplätze mittlerweile bieten, können die Geräte empfangen. Modelle mit Satelliten-Tuner (DVB-S) eignen sich außerdem zum direkten Anschluss einer mobilen Sat-Antenne. Ein DVD-Player befindet sich ebenfalls in ausgewählten Modellen.

Camping SAT-Anlagen für unterwegs.

Camping SAT-Anlage

Wer mit dem Wagen verreist oder auf dem Campingplatz Urlaub macht, nimmt eine tragbare Satelliten-Anlage mit. Die steckt in einem handlichen Transportkoffer und enthält alles, was für den Empfang nötig ist: eine Flachantenne oder einen kleinen Parabolspiegel (35 cm), das Antennenmodul (LNB), Halterung und Anschlusskabel. Fehlt nur noch ein Fernseher mit integriertem DVB-S-Tuner oder der Sat-Receiver. In manchen Camping-Paketen ist ein HD-Receiver bereits enthalten, der sich wahlweise am normalen Stromnetz oder mit 12-Volt-Autobatterie betreiben lässt.

DVB-T- und DVB-T2-Sticks eignen sich für den Urlaub in Deutschland.

DVB-T/DVB-T2-Stick

Ein USB-Stick mit DVB-T oder DVB-T2-Tuner verwandelt das Notebook in einen tragbaren Fernseher. Per Software lässt sich damit nicht nur fernsehen, sondern auch das laufende Programm aufzeichnen. So landen die schönsten Tore automatisch auf der Computer-Festplatte, zum immer wieder Ansehen. Wie für alle DVB-T/DVB-T2-Tuner gilt: Im Ausland sind nur die örtlichen Programme in Landessprache zu sehen.

DVB-T/DVB-T2-Receiver.

DVB-T/DVB-T2-Receiver

Um über DVB-T oder DVB-T2 die Fernsehprogramme empfangen zu können, ist ein Receiver notwendig. Zu beachten ist, dass DVB-T und DVB-T2 nicht kompatibel sind. Ein DVB-T-Receiver kann also nicht auf DVB-T2 umgestellt werden. In manchen Fernsehern ist bereits ein entsprechender Tuner eingebaut. Es lohnt sich also, einen Blick auf die Anschlüsse zu werfen. Ist dies nicht der Fall, sind entsprechende Receiver als externe Geräte erhältlich.

Auch auf Tablet und Smartphone lässt sich bequem Fußball schauen.

Smartphone oder Tablet mit Streaming-App

TV-Apps für Android- oder iOS-Geräte holen das Fernsehen übers Internet auf den Touchscreen. Zu den Anbietern gehören beispielsweise Magine TV oder Zattoo. Einige Programme lassen sich damit sogar anhalten und nach der Toilettenpause fortsetzen, um keine Szene zu verpassen. Auch Video-on-Demand-Dienste wie Amazon Prime oder Netflix bieten ihre Inhalte per App an.

Wichtig für ruckelfreie Bilder in guter Qualität: eine stabile Internet-Verbindung mit hoher Datenrate. Die ist im Hotel-WLAN und an öffentlichen Hotspots nicht immer gegeben. Aber aufgepasst: Beim Videostreaming übers Mobilfunknetz kann das monatliche Datenvolumen schnell erschöpft sein.

Stromversorgung unterwegs

Geräte auch unterwegs mit Strom versorgen dank Powerbank.

Der Albtraum für Fußballfans: Kurz vor dem Elfmeterschießen ist der Akku leer. Wer einen tragbaren Fernseher mit 12-Volt-Anschluss besitzt, kann sich dann ins Auto flüchten. Die Bordelektrik tankt beim Weiterschauen auch gleich den Akku wieder auf. Ladestationen für den Zigarettenanzünder gibt es außerdem als Zubehör zu kaufen. Sie versorgen über Adapterstecker alle möglichen Geräte mit Energie. Alternativ gibt es sie mit USB-Buchse zum Anschluss von Smartphone oder Tablet. Eigentlich gehört so eine Strom-Tankstelle in jedes Fahrzeug, denn irgendein mobiles Gerät hat heutzutage immer Ladebedarf.

Sie reisen mit Bahn und Flugzeug oder haben gar kein Auto? Dann hilft ein Reserve-Akku, die Durststrecke bis zur nächsten Steckdose zu überwinden. Integriert in eine Handyschale verlängert er die Betriebszeit des Smartphones leicht um das Doppelte. Noch ausdauernder sind externe Stromspeicher, im Fachjargon Powerbank genannt. Über eine oder zwei USB-Buchsen können sie mehrere Geräte mit Energie versorgen. Leistungsfähige Modelle haben eine Kapazität von bis zu 20.000 Milliamperestunden. Das ist acht bis zehn Mal so viel wie in einen durchschnittlichen Smartphone-Akku passt. In der Nacht aufgeladen bringt so ein Stromspeicher selbst Marathon-Zuschauer über den Tag.

Bei Bedarf kommen TV-Fans auch ganz ohne Steckdose aus. Sie zapfen einfach die Energie der Sonne an. Dazu gibt es Solarladegeräte in verschiedenen Preis- und Leistungsklassen. Im einfachsten Fall verlängern Silizium-Zellen auf der Oberfläche einer Powerbank die Betriebszeit. Allerdings muss der Reserve-Akku dafür schon einige Zeit in der Sonne liegen.

Schneller geht es mit separaten Energiestationen, deren ausfaltbare Solar-Panele eine große Fläche haben. Die Topmodelle messen ihre Kapazität nicht mehr in Milliampere-, sondern in Amperestunden. Sie werden in einer Tasche oder auf dem Rücken getragen und bieten neben USB-Buchsen auch 12-Volt-Anschlüsse. So ein Notstrom-Aggregat betreibt dann außer dem portablen Fernseher auch gleich noch eine Kühlbox mit dem Bier zum Fußball.

Zubehör für noch bessere TV-Erlebnisse

Portable Beamer sorgen für großes Fernsehvergnügen.

Mobile Beamer

Bringen das TV-Bild unterwegs groß raus. Sie benötigen lediglich einen externen DVB-T/DVB-T2- oder Sat-Receiver zum Empfang. Tragbare Fernseher eignen sich ebenfalls als Zuspieler, wenn sie über einen AV-Ausgang für Bild und Ton verfügen.

Bluetooth®-Lautsprecher vermitteln Stadion-Atmosphäre.

Bluetooth®-Lautsprecher

Geben dem dünnen Sound von Smartphones und Tablets mehr Volumen. Da die meisten Modelle ohnehin mit Akku arbeiten, eignen sie sich gut für den Einsatz unterwegs – übrigens nicht nur beim Fernsehen und Filmeschauen, auch Musik macht mit den tragbaren Funkboxen viel mehr Spaß.

Mit Kopfhörern fühlt sich niemand durch eine zu hohe Lautstärke gestört.

Kopfhörer

Gerade auf Zeltplätzen, in Hotels oder Ferienhaus-Anlagen kann es sein, dass man jedes Geräusch der Nachbarn zwangsläufig mithört. Damit sich niemand durch laute Musik oder das Jubeln der Fußball-Zuschauer im Fernseher gestört fühlt, sind Kopfhörer empfehlenswert. Darüber hinaus sorgen sie für optimalen Klang, den Lautsprecher von Smartphones oder Notebooks oft nicht leisten können.

Nach oben