bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Ratgeber

RC Helikopter: Flugmodelle für Bastler und Hobbyflieger

Modellbau ist eines der beliebtesten Hobbys der Deutschen. Neben den RC Helikoptern gibt es Quadrocopter, Modellautos, Modellschiffe und viele weitere Modelle, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Flugmodelle sind besonders begehrt, da man kleine Kameras in den Geräten installieren und tolle Luftaufnahmen anfertigen kann. In unserem CONRAD Online Shop finden Sie viele ferngesteuerte Helikopter im Bausatz oder als fertig zusammengebautes RTF-Modell. So kommen Bastelfreunde und -muffel gleichermaßen auf Ihre Kosten.



EU Drohnenverordnung - Was sich ab dem 01. Januar 2021 ändert

Die Europäische Union hat den Betrieb von unbemannten Luftfahrzeugsystemen komplett neu geregelt. Die umgangssprachlich als Drohnenverordnung bezeichnete EU-Vorgabe betrifft aber nicht nur Drohnen. Wir sagen Ihnen ganz genau, was sich ab dem 01. Januar 2021 alles ändert und was beim Betrieb von ferngesteuerten Fluggeräten beachtet werden muss.



Was sind RC Helikopter?

RC Helikopter sind kleine, motorisierte Flugmodelle, die mit einer Fernsteuerung bewegt werden können. RC Modellhelikopter sind häufig einem Flugmodell aus der manntragenden Luftfahrt maßstabsgetreu nachempfunden. Sie sind wesentlich kleiner und können selbst keine Personen befördern. RC steht hierbei für "Radio Controlled" bzw. "Remote Controlled". Diese Abkürzung ist auf die ferngesteuerte Bedienung der Geräte zurückzuführen.

Maßstabsgetreue Nachbildungen

Bei den RC Helikopter Modellen unterscheidet man Scale-Modelle, Semi-Scale-Modelle und Fun-Scale-Modelle. Scale-Modelle sind in Form und Farbe so gut wie vollständig einem Vorbild aus der bemannten Luftfahrt nachempfunden. Semi-Scale-Modelle haben ebenfalls einen Hubschraubertypen zum Vorbild, sind aber in einigen Details abgeändert. Zusätzlich gibt es Fun-Scale-Modelle. Diese stimmen in der Form mit einem Hubschrauber aus der manntragenden Luftfahrt überein, sind aber in der Farbe verändert. Sie verfügen über Phantasie-Kolorierungen, die es in der Realität nicht gibt. Ebenso findet man RC Helikopter, die kein reales Vorbild haben. Diese bezeichnet man häufig als Trainer-Modelle. Sie sind oft mit einer Kamera ausgestattet und kommen in der Fotografie oder im Filmbereich zur Anwendung.



Welche verschiedenen RC Helikopter-Ausführungen gibt es?

Möchten Sie einen fertigen RC Helikopter kaufen oder die Einzelteile des Modells selbst zusammenbasteln? Die Antwort auf diese Frage entscheidet darüber, welche Modellausführung für Sie in Frage kommt. Beim Modellbau unterscheidet man verschiedene Ausführungen, die mit Abkürzungen wie BNF, RTB oder RTF bezeichnet sind. Was sich hinter den Abkürzungen verbirgt, erfahren Sie hier:

Bausatz

Sie sind handwerklich begabt und basteln gerne? Dann ist ein Bausatz genau das Richtige für Sie. Hier erhalten Sie Ihren ferngesteuerten Modellhubschrauber in Einzelteilen zugesandt. Diese müssen nun noch mit dem entsprechenden Werkzeug zusammengefügt werden. Modellbauwerkzeuge finden Sie auch im CONRAD Online Shop.

ARF (almost ready to fly)

ARF Helikopter sind fast flugbereit. Hier müssen noch ein paar Bauteile zusammengefügt werden. Je nach Modelltyp müssen Sie zum Beispiel noch die Flügel anbringen oder den Motor einbauen.

BNF (bind and fly)

BNF Flugmodelle sind fertig gebaute Helikopter. Hier fehlt aber noch die Fernsteuerung. Entweder haben Sie bereits eine Fernsteuerung zu Hause oder kaufen sich ein entsprechendes Gerät hinzu, das kompatibel zum Flugmodell ist.

RTB (ready to bind)

RTB ist eine synonyme Abkürzung zu BNF. Die Bezeichnungen sind herstellerabhängig.  

RTF (ready to fly)

RTF Helikopter besitzen alles, was man zum Fliegen braucht (Flieger, Sender, Ladegerät, Akku). Hier muss nur noch der Akku geladen werden und der Flugspaß kann beginnen. Wer zwei linke Hände hat oder sich kein zusätzliches Modellbauwerkzeug kaufen möchte, ist mit einem RTF-Modell gut beraten.

Unser Praxistipp

Sie möchten keinen Modellhelikopter, sondern ein anderes RC Flugmodell kaufen? Kein Problem, im Online Shop von CONRAD finden Sie auch Modellflugzeuge, Quadrocopter, Multicopter und Race Copter. Quadrocopter sind besonders beliebt. Mit einer integrierten Kamera kann man atemberaubende Luftaufnahmen zaubern. Auch wer mit seinem Modell lieber auf dem Boden bleibt oder das Wasser bevorzugt, wird in unserem Shop fündig. Wählen Sie aus Autos, Modellschiffen und Motorbooten das passende Modell für Ihren Geschmack aus.

   



Was ist beim Kauf eines RC Helikopters zu beachten?

Wer sich einen RC Heli zulegen möchte, muss ein paar Kriterien beim Kauf berücksichtigen. Beachten Sie zum Beispiel die Art der Steuerung, die maximale Geschwindigkeit, die Anzahl und Größe der Rotorblätter und die Akkulaufzeit. Im CONRAD Online Shop finden Sie verschiedenste Modelle, sodass Sie garantiert das passende Produkt für Ihre Bedürfnisse finden.

Das Wichtigste zum Kauf von RC Helikoptern

  • RC Helikopter sind ferngesteuerte Modellhubschrauber, die Flugmodellen aus der bemannten Luftfahrt nachempfunden sind.  
  • Ferngesteuerte Helikopter werden in unterschiedlichen Modellausführungen geliefert. Bastelfreunde können zu einem Bausatz greifen und selbst handwerklich tätig werden. Wer etwas ungeschickter ist oder nicht so gern bastelt, profitiert von einem fertig zusammengebauten RTF-Helikopter. Hier müssen Sie nur noch den Akku aufladen.
  • Berücksichtigen Sie neben der Modellausführung weitere Kaufkriterien. Beachten Sie zum Beispiel die Anzahl und Größe der Rotorblätter, verfügbare Steuerfunktionen und die Laufzeit der Akkus.

Anzahl und Größe der Rotorblätter

Es gibt Singlerotor-Hubschrauber und Helikopter mit mehreren Rotorblättern. Die meisten Modelle verfügen über einen großen Hauptrotor, der sich oberhalb der Flugkabine befindet, und einen kleineren Heckrotor. Je größer der Rotordurchmesser des Hauptrotors ist, desto schwerer ist der RC Helikopter in der Regel und desto ruhiger liegt er in der Luft. Kleine Böen machen Helikoptern mit großem Hauptrotor nichts aus. Sie sind ideal für Outdoor-Flüge geeignet. Helikopter mit kleinem Singlerotor sind dagegen eher für den Indoor-Bereich gedacht, da sie ihre Flugrichtung schon bei kleinen Windböen verlieren.

Steuerung

Bei der Steuerung von Modellhubschraubern unterscheidet man verschiedene Steuerfunktionen, zum Beispiel Nick, Roll, Gier oder Pitch. Nick steht für das Schenken des Helikopters um die eigene Querachse. Mit der Steuerungsfunktion Nick kann der Helikopter also nach vorn oder hinten geneigt werden. Roll bezeichnet dagegen das Schwenken um die Längsachse, also die Neigung bzw. das Rollen des Helikopters nach links oder rechts. Mit der Steuerfunktion Gier wird der Hubschrauber um die Hochachse gedreht und richtet sich nach links oder rechts aus. Mit dem Steuerknopf Pitch kann man das Flugmodell heben und senken. Hier werden die Rotorblätter in Ihrem Anstellwinkel verändert. Berücksichtigen Sie, welche Steuerfunktionen die Fernsteuerung des gewünschten Helikopters beinhaltet.

Modell-Helikopter für Anfänger

Es gibt spezielle Modellhelikopter für Anfänger. Sie besitzen hervorragende Schwebeeigenschaften, lassen sich einfach montieren und demontieren und sind besonders langlebig. Wenn Sie sich den ersten Modellhubschrauber kaufen und bisher keine Erfahrungen im Fliegen gesammelt haben, ist ein solches Modell die richtige Wahl für Sie. Darüber hinaus finden Sie im CONRAD Online Shop auch RC Helikopter für Fortgeschrittene und Profis.

Akkulaufzeit und Ladezeit

Meist beträgt die effektive Flugzeit bei RC Helikoptern gerade einmal fünf bis zehn Minuten. Aufgrund der kurzen Akkulaufzeit sollten Sie sich mehrere Ersatzakkus zulegen, wenn Sie eine längere Flugzeit genießen möchten. Anderenfalls sind die Akkus auch relativ schnell wieder aufgeladen. Einige Akkus benötigen nur 20 Minuten Ladezeit, bis Sie wieder voll einsatzbereit sind.



Rechtliche Vorgaben zum Thema RC Helikopter

Bitte beachten Sie, dass das Fliegen von RC Helikoptern durch die deutsche Luftverkehrsverordnung geregelt ist. Sie dürfen Ihren Heli deshalb nicht einfach überall aufsteigen lassen, sondern müssen sich zuvor genau informieren, ob dies auch erlaubt ist.  Seit dem 01.01.2021 sind die rechtlichen Grundlagen für den Einsatz ferngesteuerter Flugobjekte (UAS) durch eine EU-Verordnung europaweit geregelt. Nähere Infos dazu finden Sie in unserem Ratgeber zur EU-Drohnenverodnung.

Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie eine gültige Haftpflichtversicherung besitzen, die eventuelle Schäden durch Ihren Helikopter abdeckt. Schließen Sie unter Umständen eine Zusatzversicherung ab.

Sie möchten mit Ihrem Helikopter Foto- oder Videoaufnahmen aus luftiger Höhe anfertigen? Auch hier gibt es rechtliche Vorschriften zu berücksichtigen. So dürfen die Personen, die Sie mit der Kamera aufnehmen, nicht erkennbar sein. Anderenfalls müssen Sie sich zuvor eine Genehmigung der betreffenden Personen einholen.



Fazit: So finden Sie einen ferngesteuerten Heli nach Ihrem Geschmack

RC Helikopter sind tolle Hobby-Modellflieger. Wer sich keinen Quadrocopter mit Kamera zulegen möchte, kann die Kamera auch am Modellhubschrauber installieren und zauberhafte Luftaufnahmen erstellen. Beim Kauf Ihres Helis sollten Sie zunächst darauf achten, um welche Modellausführung es sich handelt. Wer gleich losfliegen möchte, kauft sich am besten ein Ready to Fly-Modell (RTF). Wer gern bastelt und das nötige Geschick mitbringt, kann auch einen ARF-Helikopter erwerben oder zu einem Bausatz greifen. Lesen Sie außerdem in den CONRAD Produktbeschreibungen nach, über wie viele Rotorblätter der RC Helikopter verfügt, wie groß diese sind, welche Steuerfunktionen es gibt und wie lang die Akkulaufzeit ist. Wenn Sie Anfänger im RC Modellbau sind, können Sie einen speziellen Helikopter für Anfänger kaufen. Diese Modelle sind einfach zu navigieren und auch besonders gut für Kinder geeignet. Berücksichtigen Sie in jedem Fall die rechtlichen Vorgaben und lassen Sie Ihren RC Helikopter niemals in unbefugten Gebieten fliegen.