bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Ratgeber

SCART-Kabel

SCART-Kabel übertragen Signale für Audio und Video in beide Richtungen. Sie galten lange als Standard, um Videogeräte wie Fernseher und Videorekorder miteinander zu verbinden. Im Zuge der Digitalisierung verliert SCART zwar zunehmend an Bedeutung, doch es sind nach wie vor Geräte in Gebrauch, die den Anschluss nutzen. In unserem Ratgeber erfahren Sie mehr über die Einsatzgebiete und Arten von SCART-Kabeln.



Was ist ein SCART-Kabel?

In Zeiten, in denen Technologie jedweder Art immer kleiner, flacher und allgemein platzsparender wird, muten SCART-Kabel mit ihren großen Abmessungen beinahe wie Relikte aus einer längst vergangenen Zeit an. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass SCART der Standardanschluss schlechthin war, wenn es um die gleichzeitige Übertragung von Video- und Audioinhalten ging.

SCART (auch Scart geschrieben) ist ein Akronym und steht für den französischen Ausdruck "Syndicat des Constructeurs d’Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs", zu Deutsch: "Vereinigung der Hersteller von Rundfunkempfängern und Fernsehern". Wie die Herkunft des Ausdrucks schon vermuten lässt, handelt es sich bei SCART um eine Entwicklung aus Frankreich. Sie entstand in den späten 1970er Jahren und hatte ursprünglich den Zweck, den Import von TV-Geräten einzudämmen, letztlich avancierte sie jedoch zum Standard bei Videorekordern. SCART als Verbindungstechnik zwischen TV und anderen Geräten erwies sich als sehr flexible und einfach umzusetzende Lösung, um Kompatibilitätsprobleme zwischen Geräten verschiedener Hersteller zu vermeiden. Es braucht nur ein Kabel, um Audio- und Videosignale zu übertragen – und zwar in beide Richtungen. SCART-Kabel haben sich also einst durch den gleichen Vorteil ausgezeichnet, wie es heute bei HDMI-Kabeln der Fall ist.

SCART-Stecker und -Buchsen sind unter allen anderen Steckverbindungen von Audio- und Videogeräten sofort wiederzuerkennen. SCART-Buchsen sind ziemlich groß, was entsprechend auch für SCART-Stecker gilt. Wichtig zu wissen ist, dass bei SCART nur analoge Signale übertragen werden. Dies ist ein Grund dafür, dass in Zeiten zunehmender Digitalisierung die Bedeutung der Schnittstelle abnimmt. Die Technologie ist nicht geeignet für die Weitergabe von HD-Signalen, gleiches gilt für die früher ebenfalls sehr geläufigen S-Video-Stecker und Cinch-Audio- und -Video-Stecker (typischerweise in den Farben Gelb, Rot und Weiß). All diese Varianten funktionieren analog. Wer Wert auf eine hohe Auflösung in HD oder gar Full-HD legt, wird mit SCART und den anderen genannten Beispielen für Kabel und Anschlüsse aus dem vergangenen Jahrhundert nicht froh. Für HD- oder Full-HD-Auflösung braucht es digitale Technik, Stichwort: HDMI. SCART eignet sich lediglich für die gewöhnliche PAL-Auflösung. Außerdem ist die SCART-Technik recht anfällig für Störungen von außen, die sich schnell auf die Qualität der Bild- und Videoübertragung auswirken können. Bei SCART-Steckern, -Kabeln und -Buchsen ist die Art der verwendeten Materialien und die Verarbeitungsgüte daher von noch größerer Bedeutung als bei anderen gängigen Übertragungstechniken. 

Wenngleich die Übertragung mittels SCART-Kabel in technologischer Hinsicht veraltet ist, sind nach wie vor viele Geräte mit SCART in Gebrauch, zum Beispiel ältere Fernseher, Receiver, DVD-Player, Spielekonsolen und Videorekorder. In unserem Onlineshop finden Sie SCART-Kabel in verschiedenen Längen sowie Adapter und Verteiler.



Arten von SCART-Kabeln und -Anschlüssen

Ein SCART-Anschlusskabel hebt sich optisch deutlich von anderen Videokabeln wie HDMI- und DisplayPort-Verbindungen ab. Es hat in aller Regel eine schwarze Farbe, die Anschlüsse weisen eine stattlichen Größe auf und der Kabeldurchmesser ist sehr groß. Die Buchse am Gerät ist oft mit „SCART“, „Euro SCART“ oder „Euro-AV“ beschriftet. Es handelt sich um einen 21-poligen Anschluss, über den ausschließlich analoge Signale übertragen werden.

Erhältlich sind Kabel, die symmetrisch funktionieren, also die Signale in beide Richtungen übertragen. Damit können Sie Geräte, die über eine SCART-Buchse verfügen, beliebig miteinander verbinden. Asymmetrische Varianten, beispielsweise SCART-S-Videokabel mit einem Hosiden-Stecker (der klassische S-Video-Stecker) auf einer Seite, übertragen das Videosignal nur in eine Richtung. Dadurch ist vorgegeben, welche Geräte wie miteinander verbunden werden können.

Für mehr Flexibilität sorgen SCART-Adapter. Sie ermöglichen beispielsweise, Geräte mit SCART-Anschluss an Geräte mit Cinch- oder S-Video-Buchse anzuschließen. Auch sind Verteiler erhältlich, mit denen Sie mehrere Videosignalquellen (zum Beispiel DVD-Player, Konsolen und Receiver) an ein Fernsehgerät via SCART anschließen können.



Kaufkriterien für SCART-Kabel – worauf kommt es an?

Beim Kauf eines SCART-Kabels ist zunächst wichtig, die Anschlussart der verwendeten Geräte zu kennen. Außerdem müssen Sie wissen, in welche Richtung die Signale übertragen werden sollen.

Möchten Sie zwei Geräte mit SCART-Anschluss verbinden, greifen Sie zu einem herkömmlichen SCART-Kabel.

Hat eines der Geräte wiederum keinen SCART-Port, sondern Ein- oder -Ausgänge für Cinch-Stecker, benötigen Sie entweder ein SCART-Cinch-Anschlusskabel oder einen entsprechenden Adapter von SCART auf Cinch.

Darüber hinaus spielt die Länge des SCART-Verbindungskabels eine Rolle. Da Audio- und Videogeräte häufig dicht beieinanderstehen, sind ein bis zwei Meter lange Kabel weit verbreitet, es gibt aber auch längere Varianten, zum Beispiel fünf Meter lange Kabel. Müssen Sie eine größere Distanz überbrücken, kann ein SCART-Verlängerungskabel notwendig sein. 

Zudem ist bei der Auswahl auf eine gute Qualität zu achten, denn eine schlechte Verarbeitung kann sich negativ auf die Übertragung der Video- und Audiosignale auswirken. Empfehlenswert sind doppeltgeschirmte SCART-Kabel, und solche, deren Stecker vergoldete Kontakte haben. 




Unser Praxistipp: Alter und Anschluss beachten

Vor allem bei älteren SCART-Kabeln kann es sein, dass nicht alle 21 Pins der SCART-Stecker belegt sind. Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn es zu Problemen bei der Übertragung von Audio- und Videosignalen kommt. Solche SCART-Kabel übertragen neben dem Ton nur das FBAS-Signal (Farb-Bild-Austast-Synchron-Signal, umgangssprachlich als Farbfernsehsignal bekannt) und kein RGB-Signal. Sie liefern im Vergleich zu RGB-Kabeln eine schlechtere Bildqualität und sind mit mancher Hardware gar nicht kompatibel.



FAQ – häufig gestellte Fragen zu SCART-Kabeln

Was ist der Unterschied zwischen SCART und HDMI?

HDMI-Kabel und -Anschlüsse sind der heutige Standard, während SCART nur noch für ältere Hardware verwendet wird. HDMI funktioniert digital, SCART analog, dementsprechend sind beide Technologien nicht miteinander kompatibel.
 

Kann man Signale von einer SCART-Buchse auf einen HDMI-Eingang übertragen?

Trotz der Inkompatibilität zwischen SCART und HDMI aufgrund der völlig unterschiedlichen Technologien gibt es Möglichkeiten, beispielsweise ältere SCART-Geräte mit modernen HDMI-TVs zu verbinden. Herkömmliche Adapter, wie sie für die Verbindung von SCART-Steckern und Cinch-Steckern oder SCART-Steckern und S-Video-Steckern angeboten werden, sind hierfür nicht ausreichend. Stattdessen braucht man einen Wandler, der quasi eine Digitalisierung der Signale vornimmt. Es gibt spezielle SCART-HDMI-Converter, die genau das tun, und Varianten, die umgekehrt funktionieren, also HDMI-Signale in SCART-Signale umwandeln. Ob sich eine Anschaffung eines Wandlers lohnt, gilt es individuell abzuwägen, da der Preis mitunter recht hoch ausfällt. Es kann sinnvoller sein, sich ein neues Gerät mit HDMI-Anschluss zuzulegen, statt das alte SCART-Gerät mithilfe eines teuren Converters anzuschließen.
 

Haben neue Fernseher noch einen SCART-Anschluss?

Nein, denn SCART ist eine Schnittstelle, die heute nicht mehr aktiv genutzt wird. HDMI hat sich längst als Standard durchgesetzt und auch andere Technologien wie Cinch komplett abgelöst. Dementsprechend lohnt es sich für TV-Hersteller gar nicht mehr, Anschlüsse für SCART-Stecker zu verbauen. Diejenigen, die SCART nach wie vor verwenden, können entsprechende Adapter bzw. Converter zur Hilfe nehmen.