JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.de
{{#unless user.loggedIn}} {{#xif " digitalData.page.category.pageType !== 'checkout_confirmation' " }}
{{/xif}} {{/unless}}

Schlagwerkzeuge

Riesenauswahl für Heimwerker

Was sind Handwerkzeuge?

Handwerkzeuge waren die ersten Arbeitsmittel der Menschen. Heute werden zwar nicht mehr Steine als Schlagwerkzeuge verwendet, aber dennoch, das Prinzip ist dasselbe – Handwerkzeuge funktionieren stromlos. Sie sind das A und O einer jeden Werkstatt und auch im Eigenheim ein Muss. Egal, ob Heimwerker, Hobbybastler oder Profi – ohne Hammer, Zange oder Schraubenzieher kommt kaum ein Haushalt aus. Neben herkömmlichen Handwerkzeugen wie Sägen oder Handbohrer kommen auch Spezialwerkzeuge wie Spachtel oder Sanitär-Werkzeuge bei Reparaturen oder auch beim Bauen und Basteln als Hilfsmittel zum Einsatz.

Welche Handwerkzeuge gibt es? 

Abisolier-Werkzeuge

Abisolierzangen und Kabelmesser gehören zur unerlässlichen Grundausstattung für Elektroarbeiten.

Drehmomentschlüssel

Autoreifen selber wechseln und Schrauben und Muttern bis zum idealen Drehmoment anziehen – Drehmomentschlüssel verbinden Präzision und Kraft.

Fettpressen & Schmiertechnik

Geschmeidigkeit und Pflege für Scharniere, Bolzen und Co.

Gewindeschneider

Praktische Gewindeschneider und -bohrer und Zubehör für Gewindereparaturen, darüber hinaus Schraubenausdreher, Schneid- und Windeisen sowie Schneideisenhalter - erhältlich im Conrad Online-Shop.

Handbohrer

Handliche Handbohrmaschinen, die stromlos mit viel Präzision im Detail funktionieren.

Handsägen

Mit Handsägen Holz oder Metall in Handarbeit sägen.

Kabelspul- und Einziehhilfen

Kabelspul- und Einziehhilfen schaffen Leichtigkeit, Klarheit und Sicherheit, beispielsweise bei der Verlegung von Kabeln.

 

Pinzetten

Präzisionspinzetten eignen sich als ideale Greifwerkzeuge bei Kleinstarbeiten.

Schlagwerkzeuge

Zur Kategorie Schlagwerkzeuge gehören neben Hammer und Handmeißel auch Tacker, Vorstecher oder Stechbeitel und Nageleisen.

Schneidwerkzeuge & Feilen

Mit Spezialscheren, wie Kabelschneider, Bolzenschneider und Cuttermesser können präzise Trennungen durchgeführt werden, Bastler finden bei Conrad auch Feilen, Seitenschneider und Entgrater.

Schraubendreher & -schlüssel

Conrad überzeugt mit einer Riesenauswahl an Schraubendrehern und -schlüsseln in verschiedenen Größen sowie Spezialmaßen, so beispielsweise Winkelschraubendreher oder Innensechskant-Schraubendreher oder Ringschlüssel.

 

Spezialwerkzeuge

Zu Spezialwerkzeugen gehören Handwerkzeuge für verschiedenste Bereiche, so zum Beispiel für Spachtel- und Malerarbeiten, oder auch für Raritäten wie Uhrmacherarbeiten. Neben Spachtel, Kellen und Modelliereisen oder Farbroller und Pinsel, finden Hobbybastler wie Profis hier auch eine bunte Mischung aus Stanzwerkzeugen, Magnetisierer, Lupen und Inspektionsspiegel.

Steckschlüssel

Ratschen und Steckschlüsselsätze sind bei Conrad einzeln oder auch im praktischen Set erhältlich. Dazu gibt’s das passende Steckschlüssel-Zubehör und Steckschlüsseleinsätze.

Taschenmesser & Multitools

Vom Original Schweizer Taschenmesser über hochwertige Outdoor- und Gürtelmesser bis zu praktischen Multitool-Sets reicht die Palette im Taschenmesser-Sortiment von Conrad.

Werkzeugsets

Für Profis und Heimwerker, umfangreich oder komprimiert, für Elektroarbeiten, Netzwerktechnik oder Feinmechanik: Die Auswahl an gut sortierten Werkzeugsets ist enorm.

Zangen

Im Conrad Online-Shop finden Sie Zangen aller Art und für jeden Zweck: Darunter Spitzzangen, Lochzangen, Rohrzangen, Gripzangen, Wasserpumpenzangen und viele mehr. Praktische Kombizangen und Zangensets kommen vor allem dann günstiger, wenn unterschiedliche Ausführungen benötigt werden.

Worauf man beim Kauf von Handwerkzeug achten sollte

 
  • Qualität: Normen & Kennzeichnungen beachten. 

  • Quantität: Werkzeug-Set oder Einzelstück? 

  • Haptik: Hammer, Zange und Co. sollten gut in der Hand liegen und rutschfest sein. 

  • Funktionalität: Gleich im Laden auspacken bzw. gleich bei Lieferung überprüfen. 

  • Preis-Leistung: Das teuerste Werkzeug ist nicht unbedingt auch das Beste für Ihre Anforderungen. 

  • Hersteller: Große, vertrauenswürdige Hersteller stehen nicht nur für hohe Qualität, sondern auch für kundenfreundliches Service.

DIY ist in: Renovierungsarbeiten selber durchführen

Während Elektro- und feinmechanische Arbeiten oftmals einen Spezialisten erfordern, können viele weniger komplizierte Renovierungsarbeiten, wie zum Beispiel das Malern von Räumen oder das Fliesenlegen im Badezimmer nach dem Prinzip „Learning by Doing“ bzw. „Trial & Error“ leicht selber durchgeführt werden. Spezialwerkzeuge wie Spachtel, Pinsel, Kelle oder Modellierer können bei Conrad nebst Wandfarbe bequem online bestellt werden.

FAQs: Die häufigsten Fragen zu Handwerkzeugen

Qualität vor Quantität? Lohnt sich teures Markenwerkzeug wirklich?

Das kommt natürlich in erster Linie auf die Wünsche des Käufers an. Wer zum Beispiel rasch einen Schraubenzieher für den Notfall benötigt und keinen ausleihen kann, der greift vielleicht eher zu einem günstigen Modell. Wer vorhat, Handwerkzeuge lange und häufig zu benutzen, sollte jedoch einen Blick auf die Qualität werfen. Werkzeuge von guter Qualität sind GS-geprüft und genormt. Auch der Herstellername und das Zeichen „Deutsches Werkzeug“ stehen für Qualität. Achten Sie bei der Wahl des Werkzeugs auch auf eine gute Haptik, so auf handgerechte und rutschfeste Griffe.

Woran erkennt man gute Qualität bei Handwerkzeugen?

In der Regel weisen Handwerkzeuge gewisse Normen und Kennzeichnungen auf, nach denen eine Einstufung der Qualität möglich wird. Steht beispielsweise der Herstellername auf dem Produkt, ist dies bereits ein gutes Zeichen. Genormte Arbeitsmittel erkennt man an der Angabe einer DIN-Norm, das Zeichen GS steht hingegen für „geprüfte Sicherheit“, auch auf ein TÜV-Zeichen ist Verlass. Das Zeichen „Deutsches Werkzeug“ bedeutet, dass das Arbeitsmittel großenteils in Deutschland hergestellt wurde beziehungsweise in jedem Fall die qualitätsbezogenen Produktionsschritte in Deutschland stattgefunden haben.

Worauf muss man im Umgang mit Handwerkzeug achten?

Gut gepflegte Werkzeuge, die nur ihrem Zweck entsprechend verwendet werden, sind langlebiger und sicherer. Prüfen Sie Werkzeuge vor und nach dem Gebrauch auf ihre Funktionstüchtigkeit und reparieren oder ersetzen Sie defekte Arbeitsmittel wenn nötig. Eine sachgerechte Handhabung mindert zudem das Gefahrenrisiko, benutzen Sie Schraubenwerkzeuge beispielsweise nicht als Schlagwerkzeuge oder Ähnliches. Passen Sie zudem die Härte des Werkzeugs so gut es geht an die des Werkstoffs an.

Fazit: Handwerkzeuge bei Conrad online kaufen

Im Conrad Online-Shop finden Sie eine Riesenauswahl an verschiedensten Handwerkzeugen für jede Art von handwerklicher Arbeit. Von Schlagwerkzeugen über verschiedenste Schraubenzieher bis hin zu Spezialwerkzeugen, beispielsweise für Uhrmacher- oder Malerarbeiten, reicht das umfangreiche Sortiment beim Werkzeugspezialisten Conrad. Praktikable Werkzeugsets sind zudem inverschiedenen Größen und für spezifische Arbeiten erhältlich. Von Vorteil: Sobald Sie auf einen Artikel klicken, wird Ihnen gleich passendes Zubehör vorgeschlagen und Werkzeug angezeigt, das gerne zusammen mit dem von Ihnen gewählten Artikel gekauft wird.