JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.de
{{#unless user.loggedIn}} {{#xif " digitalData.page.category.pageType !== 'checkout_confirmation' " }}
{{/xif}} {{/unless}}
Sofortüberweisung

SOFORT Überweisung

Die neue, innovative Zahlungsart bei Conrad mit TÜV-Zertifikat

Die SOFORT Überweisung ist ein neues und TÜV-zertifiziertes Online-Zahlungssystem auf Basis des bewährten
Online-Bankings mit PIN-/TAN-Eingabe zur sicheren und schnellen Abwicklung Ihrer Online-Käufe.

Und das Beste daran: Schon ab einem Bestellwert von 20,- Euro zahlen Sie keine
Versandkostenpauschale, wenn Sie Ihre Bestellung mit SOFORT Überweisung bezahlen.

Sofortüberweisung TÜV-zertifiziert
+

Was ist eine SOFORT Überweisung

SOFORT Überweisung ist eine neue, innovative Zahlungsart mit TÜV-Zertifikat und TÜV geprüfter Transaktionssicherheit auf Basis des bewährten Online-Bankings mit PIN-/TAN-Eingabe zur sicheren und schnellen Abwicklung Ihrer Online-Käufe. SOFORT Überweisung wurde von der Sofort GmbH entwickelt und wird bereits in zahlreichen Online-Shops in Deutschland eingesetzt.

Über das gesicherte, für Händler nicht zugängliche Zahlformular der Sofort GmbH stellt SOFORT Überweisung automatisiert und in Echtzeit eine Überweisung in Ihrem Online-Bankkonto ein. Der Kaufbetrag wird dabei sofort und direkt auf das Bankkonto des Händlers überwiesen.

Eine Anmeldung bei der Sofort GmbH ist nicht notwendig, da Sie die SOFORT Überweisung mit den Daten Ihres Online-Bankkontos durchführen können.

+

Die Vorteile einer SOFORT Überweisung

1. Sicher

• Übertragung über SSL-verschlüsselte Verbindung 
• Die PIN entspricht der Ihres Online-Bankkontos - eine Einsicht durch Dritte ist somit ausgeschlossen
• Die TAN wird Ihnen direkt von Ihrer Bank gesendet
Keine Speicherung Ihrer sensiblen Daetn von Conrad oder der Sofort GmbH
• Das Formular der Sofortüberweisung dient nur zur verschlüsselten Weiterleitung Ihrer Daten an Ihre Bank

2. Schnell

• Automatisierte Überweisung in Echtzeit 
• Sofortige und direkte Überweisung von Ihrem Online-Bankkonto an unser Konto
Verkürzung der Wartezeit auf Ihre Warensendung durch schnelle Bearbeitungsmöglichkeit nach Zahlungseingang

3. Bequem

• Nach Abschluss Ihrer Bestellung in unserem Online-Shop werden Sie automatisch auf das Überweisungsformular weitergeleitet
• Es ist kein Wechsel zur Internetseite Ihrer Bank erforderlich

4. Praktisch

Vorausgefüllte Überweisungsformulare (Rechnungsbetrag, Zahlungsempfänger, Auftragsnummer, etc.) 
• Mühsames Eintippen und Ausfüllen des Formulars entfällt für Sie

5. Vorteilhaft

• Schon ab einem Bestellwert von 20,- Euro trägt Conrad Electronic die Versandkostenpauschale für Sie 

Im Folgenden wird Ihnen die Vorgehensweise bei der SOFORT Überweisung nochmals Schritt für Schritt erklärt.

+

So funktioniert die SOFORT Überweisung

Die SOFORT Überweisung funktioniert wie eine übliche Online-Überweisung bei Ihrer Bank.
Sie können den Zahlungsprozess bei einem Onlinekauf direkt mit den Kontodaten Ihres Online-Bankkontos durchführen.

Die einzelnen Schritte im Überblick:

1. Schritt: „SOFORT Überweisung“ als Zahlungsart auswählen:

• Bei Anlage eines neuen Kundenkontos in unserem Shop: Wählen Sie unter dem Punkt „Zahlungswunsch“ die SOFORT Überweisung aus. Diese ist dann für Sie bei jedem Einkauf voreingestellt – natürlich können Sie diese Einstellung nach Belieben ändern
• Bei Auswahl während Ihrer Bestellung: Ändern Sie Ihren voreingestellten Zahlungswunsch bei Ihrem Einkauf und wählen Sie SOFORT Überweisung aus.

2. Schritt: Nach Bestellung abschicken erfolgt Weiterleitung an sofortüberweisung.de: 

• Überprüfen Sie zuerst Ihre Eingaben bezüglich des Zahlungswunsches und der Versandart
• Klicken Sie dann auf „Bestellung abschicken“
• Sie werden nun direkt an sofortüberweisung.de weitergeleitet um Ihre Überweisung tätigen zu können

3. Schritt: Überweisungsformular ausfüllen

Folgende Angaben sind für Sie bereits vorausgefüllt: 

• Conrad-Bankverbindung
• Überweisungsbetrag
• Verwendungszweck (Überweisungsnummer, Kundennummer) 

• Bitte geben Sie nun zuerst Ihre Bankleitzahl ein, damit wir eine Verbindung mit Ihrer Bank herstellen können.
• Geben Sie Ihren Anmeldenamen und Ihre PIN ein
• Geben Sie Ihre von der Bank zugewiesene TAN ein 

Hinweis: Der tatsächliche Bestellabschluss erfolgt im nächsten Schritt, nach Angabe und Bestätigung Ihrer Bankdaten auf dem sicheren Formular der Sofort GmbH

4. Schritt: Abschluss des Bestellvorgangs 

• Wenn Sie nach der Eingabe Ihrer TAN „Weiter“ auswählen, ist der Bestellvorgang abgeschlossen
• Sie erhalten Ihre Bestellung mit allen wichtigen Angaben wie Überweisungsnummer, Bestell-Referenznummer und Ihrer Kundennummer nochmals in einer Übersicht 

Hinweis: Ein Anleitungsvideo (Flash-Film) zur Sofortüberweisung finden Sie hier »

+

Voraussetzungen für die SOFORT Überweisung

Grundsätzlich kann jeder Internetnutzer die SOFORT Überweisung als Zahlungsart nutzen, wenn er über ein freigeschaltetes Online-Banking-Konto mit PIN/TAN-Verfahren verfügt. Bitte beachten Sie, dass bei einigen wenigen Banken die Sofortüberweisung noch nicht verfügbar ist.

Ob Ihre Bank den Service „SOFORT Überweisung“ unterstützt, erfahren Sie hier .

Als Zugangsdaten zur SOFORT Überweisung benötigen Sie:

• Ihre BLZ
• Ihre Kontonummer
• Ihre Zugangsdaten zum Login bei Ihrer Bank (Direktbanking-Nr. oder Kto.-Nr. je nach Bank)
• Ihre PIN-Nummer, die Sie auch bei Ihrer Bank verwenden
• Ihre TAN, die Ihnen durch Ihre Bank zugeteilt wurde

+

Ihre Sicherheit hat Priorität

Versicherung bei Missbrauchsfällen:

Seit 2005 haben bereits mehrere Millionen Kunden mit „SOFORT Überweisung“ bezahlt. Dabei ist es bisher zu keinem einzigen PIN/TAN Betrugsfall gegenüber Verbrauchern gekommen, die ihre PIN und TAN in die Systeme des Betreibers, der Sofort GmbH, eingegeben haben.  Vorsorglich weisen wir dennoch darauf hin, dass es viele Banken und Sparkassen gibt, die davon ausgehen, dass die Nutzung des Dienstes „SOFORT Überweisung" wegen der Verwendung Ihrer PIN und TAN zu einer Haftungsverlagerung bei etwaigen Missbrauchsfällen durch Dritte führt. Dies kann dazu führen, dass sich im Missbrauchsfall Ihre Bank weigert, den Schaden zu übernehmen und im Ergebnis Sie den Schaden zu tragen haben. Vorsorglich hat daher die Sofort GmbH zu Ihren Gunsten eine Versicherung abgeschlossen. Diese versichert die Sofort GmbH bei PIN- und TAN-Missbrauch* gegen Haftungsfälle, je nach Schadensfall bis zu einer Höhe von 5.000,- EUR. (*Bei PIN- und TAN-Missbrauch zu Lasten eines Endkunden, der seine PIN und TAN in die Systeme der Sofort GmbH eingibt.)

Somit können Sie sich sicher sein, dass in dem unwahrscheinlichen Fall eines Schadens eine Rückdeckung für etwaige Haftungsansprüche besteht.