JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.de

Sicherheitshalbschuhe

vorherige
  • 1-24 von 694 Ergebnissen
vorherige

Schützen Sie sich mit Sicherheitshalbschuhen vor Knochenbrüchen, Verbrennungen und Stichverletzungen

In Industrie und Handwerk ist mangelhafter Arbeitsschutz immer wieder Hauptursache für schwere Verletzungen. Es muss nur ein Stahlträger auf einen ungeschützten Fuß fallen und ein guter Mitarbeiter fällt wochenlang aus. Nicht anders ist es bei der Arbeit am Schmelzofen und in Kühlsilos. Es braucht nur einen Moment der Unachtsamkeit und schon ist ein Fuß von schmerzhaften Nekrosen und Kälteverbrennungen überzogen.

Sorgen Sie deshalb jetzt vor und bestellen Sie Sicherheitsschuhe für sich und Ihre Mitarbeiter. In unserem Ratgeber erfahren Sie, auf welche Schutzklassen und Ausstattungsfeatures Sie dabei achten müssen. So finden Sie schnell genau die Schutzausrüstung, die Sie für Ihre tägliche Arbeit brauchen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Auswahl!

Ein kleiner Tipp: Wenn Sie sich gerade mit dem Thema Sicherheit beschäftigen, können Sie sich auch gleich noch in den anderen Kategorien unseres Arbeitsschutz-Sortiments umsehen. Bei uns bekommen Sie zu den Schuhen passende Arbeitssocken, Arbeitshosen und Schutzhandschuhe . In jeder Kategorie finden Sie zudem einen kleinen Ratgeber, der Ihnen die Auswahl erleichtert. Selbstverständlich können Sie sich auch jederzeit an unsere freundlichen Mitarbeiter wenden.

Welche rechtliche Vorgaben müssen Sie beachten?

Alle Sicherheitsschuhe aus unserem Sortiment sind nach geltenden EU-Richtlinien geprüft. Für Sie ist dabei vor allem die EN ISO 20345 relevant. Sie ordnet die Schuhe den verschiedenen Schutzkategorien zwischen S1 und S5 zu. Daran erkennen Sie sofort, in welchen Arbeitsbereichen Sie die Schuhe tragen können und in welchen nicht.

Werfen Sie z. B. einen Blick auf den Steitz Secura Sicherheitsschuh S1 . Hier erkennen Sie bereits an der Kennzeichnung S1, dass er antistatisch, kohlenwasserstoffbeständig und mit einem geschlossenen Fersenbereich ausgestattet ist. Sie können ihn auf dem Bau, aber auch bei der Arbeit mit mikroelektronischen Bauteilen tragen. Mit seinen flammhemmenden Eigenschaften ist er auch für die Arbeit am Sinterofen geeignet. Wenn Sie stattdessen aber eher nach einem Sicherheitsschuh mit robuster, durchtrittsicherer Sohle suchen, könnten Sie einen Blick auf die Puma Sicherheitsschuhe S3 werfen. Sie sind zusätzlich mit einem wasserdichten Schaft ausgestattet, mit dem sie sich gut für anspruchsvolle Arbeiten in feuchten Umgebungen eignen.

Darauf kommt es bei der Auswahl von Sicherheitsschuhen wirklich an

An dieser Stelle können wir uns kurz fassen. Bestehen Sie bei der Auswahl auf den folgenden Features und Sie sind geschützt und rechtlich auf der sicheren Seite:

  • Materialien: Nubukleder vom Rind, Funktionstextilien mit offenen Zellen (bessere Luftzirkulation)
  • Sicherheitsreflektoren
  • Zehenschutzkappe aus Aluminium, Brandsohle
  • austauschbare Fußbetteinlage
  • Mehrzonendämpfung
  • hohe Abriebfestigkeit, Rutschhemmung, Hitzebeständigkeit

Sehen Sie sich in Ruhe unter den Marken in unserem Sortiment um. Hier finden Sie viele bekannte Namen wie Puma , albatros , Steitz Secura und El Dee .

Ihre Vorteile, wenn Sie Sicherheitsschuhe bei Conrad bestellen

Bei Conrad profitieren Sie von zwei Vorteilen. Der erste ist unser Mengenrabatt. Wenn Sie Sicherheitshalbschuhe wie den Puma Safety Fuse Motion gleich für Ihr ganzes Team bestellen, bezahlen Sie weniger. Bei mehr als 10 Stück lassen wir Ihnen 8 Prozent des Kaufpreises nach. Diese Vergünstigung bekommen Sie natürlich auch, wenn Sie andere Arbeitskleidung aus unserem Sortiment kaufen, ganz egal, ob es sich dabei um Arbeitshosen , Arbeitsjacken oder Funktionsunterwäsche handelt.

Darüber hinaus bemühen wir uns, Ihnen Ihre Bestellung so schnell wie möglich zukommen zu lassen. Länger als 2 – 3 Tage werden Sie in den meisten Fällen nicht warten müssen. Sollte es Ihnen doch einmal etwas zu lang dauern, können Sie sich natürlich jederzeit an unseren Service wenden. Hier klärt man sie gern über den aktuellen Versandstatus auf.