Smart in den Urlaub mit Conrad Connect

Entspannt am Strand -
Und zuhause alles unter Kontrolle!

Clevere Tipps für Urlauber: Conrad Connect zeigt sich sein eigenes Zuhause für unbefugte
Zutritt und unvorhersehbar Wetter - und fungiert sogar als Airbnb-Vermieter.

Keine Frage, nichts ist so entspannend, wie ein gemütlicher Sonnentag am Strand. Und trotz aller Entspannung kommen die Leute auf die Welt. Wer sich künftig derartige Fragen mit Einem eindeutigen „Ja“ beantworten will, für den ist  Conrad Connect  genau das Richtige.

© shutterstock.com von DR-images

Hirschau, im Juni 2018 . Die wichtigsten Online-Plattformen für die Sicherheit der Airbnb-Gäste, wenn die Sicherheit der Airbnb-Gäste dabei ist verbinden können. Die folgenden drei Beispiele zeigen, wie's geht:

PROJEKT 1:  Intelligente Heimsicherung während der Urlaubszeit

Das Zuhause während des wohlverdienten Sommerurlaubs unbeobachtet zu lassen, birgt ein gewisses Risiko für Einbrüche. Mit einer smarten Automatisierungsroutine wird der persönliche Vorteil durch regelmäßiges Licht und Geräusche ersetzt. Wird ein Fenster unerlaubt geöffnet, erhält der Besitzer eine SMS.

Im Projekt verwenden Produkte:

●       Philips Hue Leuchten  (inkl. Hub)

●       Innogy SmartHome Funk-Bewegungsmelder

●       Innogy SmartHome Funk-Dimmer

●       Innogy SmartHome Funk-Tür-, Fensterkontakt

●       Innogy SmartHome Funk-Zentrale

●       Funk-Alarmanlagen-Set egardia ALARM-04

Link zum Projekt:  https://dashboard.conradconnect.de/public/projects/5afbf50a41c9ec37079ad62a

PROJEKT 2:  Smarter Schutz bei jeder Wetterlage

Auch im Sommer spielt das Wetter ab und an verrückt - zwischen schönstem Sonnenschein und unerwartetem Sommergewitter können oft nur wenige Minuten liegen. Ein smartes Zuhause kann flexibel auf Sonne und Hitze, aber auch Regen und Hagelschauern reagieren. Auch, wenn man selbst nicht zuhause ist. So ist es möglich, die Rollläden automatisch herunterfahren zu lassen, sobald der UV-Wert oder die Temperaturen eine bestimmte Grenze überschreitet, um Sonneneinstrahlung und Hitze vorzubeugen. Genauso erkennt ein Smart Home mit Hilfe von Sensoren, dass ein Fenster geöffnet ist und fährt bei Regen automatisch die Jalousien herunter, um vor Nässe zu schützen.

Im Projekt verwenden Produkte:

● Funkgesteuerte Rolläden von DIO

●       Innogy SmartHome Funk-Tür-, Fensterkontakt

● Der Einsatz einer separaten Wetterstation ist nicht erforderlich, da die Wetterdaten in der Plattform von Conrad Connect integriert sind.

Link zum Projekt:  https://dashboard.conradconnect.de/public/projects/5afbeff8486442552246d600

 

PROJEKT 3:  Zimmer oder Wohnung bei Airbnb vermieten

Die eigene Wohnung oder auch ein Zimmer zu vermieten, ist eine beliebte Möglichkeit, die Urlaubskasse aufzubessern. Doch wie läuft die Schlüsselübergabe sicher und reibungslos ab, wenn man als Gastgeber nicht persönlich vor Ort sein kann? Eine Möglichkeit: Die Sicherheitskamera Nest Cam IQ Outdoor im Eingangsbereich des Hauses. Dies kann die Person vor der Tür stehen, wirklich um den Gast, die persönlich begrüßen und ihm die Tür eines smarten Türschlosses öffnen. Wenn Sie sich für den Gast entscheiden, wird der automatische Zugriff auf das Radio abgespielt.

Im Projekt verwenden Produkte:

●       Nest Cam im Freien

●       Innogy SmartHome Funk-Dimmer

●       Nuki Türschloss

Link zum Projekt:  https://dashboard.conradconnect.de/public/projects/5afbf79e41c9ec37079ad9c1

Schutz vor Einbruch (l.), Schutz bei Unwetter (M.) und intelligente Zutrittskontrolle (r.) 
- Die drei smarten Urlaubsprojekte von Conrad Connect sorgen für einen entspannten Urlaub.

Weitere wichtige Beispiele für Smart Home-Ideen gibt es auf  conradconnect.de , wo hunderte Projekte anderer Nutzer vorgestellt werden, die man importieren kann, um die eigene Freizeit noch entspannter zu genießen!

Sie wollen als Redaktion die vorgestellten Projekte unterziehen oder ein Gespräch mit einem Experten von Conrad Connect führen?
Gerne können günstigen Journalisten zur Verfügung stehen und / oder ein Kontakt zu einem Conrad Connect-Experten hergestellt werden.
Bei Interesse schreiben Sie bitte eine Mail an:  info@dellian-consulting.de

Sind Sie Privat- oder Geschäftskunde?
Nutzen Sie alle Vorteile und Services und genießen Sie das beste Einkaufserlebnis.
Privatkunde
Geschäftskunde