Der innovative fischer Gipskartondübel DUOBLADE ist ab sofort bei Conrad verfügbar

Selbstbohrender Gipskartondübel DUOBLADE mit durchdacht funktionaler Formgebung ergänzt die intelligente fischer DUO-Linie und sorgt für mühelos einfache, sichere und schnelle Montage

Bildquelle: fischer Gipskartondübel DUOBLADE

 

28. März 2019Hirschau – Conrad nimmt mit dem fischer DUOBLADE einen innovativen selbstbohrenden Gipskartondübel zur einfachen und schnellen Montage in sein B2B- und B2C-Vertriebsprogramm auf. Dieses Produkt der fischer DUO-Linie ermöglicht die optimale und sichere Befestigung von Vorhangstangen, Spiegeln, Jalousien, Bildern, Rauchmeldern oder Leuchten in Innenräumen, deren Wände und Decken mit Gipskarton, Gipsfaser- oder leichten Zementbauplatten beplankt sind.

Dabei garantiert der fischer DUOBLADE mit seiner schwarzen metallischen, hitzebeständigen Zentrierspitze zum punktgenauen Ansetzen, drei effektiven Schneidezähnen und scharfem, selbstschneidenden Gewinde für optimalen Formschluss die einfache und sichere Installation ohne Verlaufen des Dübels, wobei das Plattengefüge intakt bleibt. Der graue Grundkörper aus Nylon mit seitlichen Schaftrippen spreizt beim Einbringen der Schraube in der jeweils passenden Ebene auch bei doppelten Beplankungen und erhöht dadurch den Belastungswert und die Haltekraft.

Das hohe Drehmoment beim Anliegen des Dübelrandes tut ein Übriges: Es sorgt beim Anwender für ein optimales Setzgefühl. Auch die gängige Kreuzschlitz-Werkzeugaufnahme (PZ 2) trägt zur einfachen Montage bei, da sowohl der fischer DUOBLADE als auch die Befestigungsschraube mit dem PZ-2-Bit gesetzt werden.

"Mit dem intelligenten DUOBLADE ergänzt fischer sein aus den Zweikomponenten-Dübeln DUOPOWER und DUOTEC bestehendes Sortiment", erklärt Jan Grosser, Leiter E-Commerce bei fischer.

Christian Heldmann, Senior Expert Product Manager bei Conrad Electronic, kommentiert diese Produktergänzung: "Mit dieser Ergänzung und Erweiterung der intelligenten DUO Produktlinie des bewährten Gipskartonspezialisten fischer durch den selbstbohrenden DUOBLADE Dübel bieten wir den Handwerkern und Heimwerkern nicht nur eine zusätzliche Auswahl sondern auch einen erweiterten  Anwendungsbereich."

Alle verfügbaren Ausführungen des DUOBLADE sind 44 mm lang. Ohne die Bohrspitze messen sie 29 mm. Die Mindestdicke bis zur ersten Tragschicht beträgt 50 mm, die Mindestverankerungstiefe 9,5 mm. Das Lastniveau des DUOBLADE erreicht je nach der vorliegenden Plattenart und -dicke 0,08 bis 0,34 kN (entsprechend ca. 8 bis 34 kg).

Weitere Informationen zu den Produkten von fischer bei Conrad finden Sie hier https://www.conrad.de/de/marken/fischer.html.

Sind Sie Privat- oder Geschäftskunde?
Nutzen Sie alle Vorteile und Services und genießen Sie das beste Einkaufserlebnis.
Privatkunde
Geschäftskunde