JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.de
{{#unless user.loggedIn}} {{#xif " digitalData.page.category.pageType !== 'checkout_confirmation' " }}
{{/xif}} {{/unless}}

Das fünfte und letzte Rennen zur Conrad Electronic Offroad Masters Series 2015 war ein toller Erfolg

Hallo zusammen,

zum großen Finale der Conrad Electronic Offroad Masters Series 2015 ging es nach Berlin. Obwohl Thomas Skodlerack (Skotti) mit seinem Team vom RCCT-Berlin die Veranstaltung kurzfristig übernehmen musste, haben es alle Beteiligten geschafft, einen wirklich tolles Rennwochenende auf die Beine zu stellen. Da das Finale zusammen mit der Berlin-Trophy 15/16 ausgertagen wurde, fanden auch Tourenwagen- und Short-Course-Fahrer den Weg in die Marienfelder Sporthalle.

Was dann da genau los war, beschreibt Euch Skotti in seinem Rennbericht:

+

Rennbericht von Thomas Skodlerack

Endlauf Conrad - Cup in Berlin 1.11.2015 oder Wenn der Vater mit dem Sohne

Am 1. November war es wieder soweit, der RCCT-Berlin eröffnete die Hallensaison in Berlin mit dem ersten Lauf der 4. Berlin-Trophy. Diesmal war der Start aber ein klein wenig anders als sonst. Die Kollegen vom Conrad Cup suchten nach einem Veranstaltungsort für ihren Endlauf und so landete bei uns die Anfrage, ob wir diese Veranstaltung begleiten könnten.

Nach kurzer Rücksprache mit dem Trophy - Team war für uns klar, das machen wir. Innerhalb von kürzester Zeit waren wir bei 99 Nennungen angekommen. Natürlich freut man sich über solche Zahlen, aber auf der anderen Seite darf dann auch nichts schief gehen.

Voller Tatendrang legte das Aufbauteam über 1000 qm Teppich aus, sorgte für fahrbares Strecken-Layout und für eine hervorragende Verköstigung. An dieser Stelle einen ganz besonderes Dankeschön an die Kollegen des ASC Potsdam und Burning Wheels für die technische und personelle Unterstützung. 

Mit 10 Gruppen starteten wir in ein heißes Rennwochenende. Die Abteilung ORE2WD war mit 4 Gruppen am stärksten vertreten, gefolgt von den Fahren der Abteilung ORE4WD mit 2 Gruppen. Auch die Short Course Fahrer waren mit 11 Fahren gut vertreten. Dank Track in Track konnten wir auch Fahrer der Abteilung Tourenwagen 17,5t und 1:12 begrüßen, die mit 30 Fahrern gut vertreten waren.

Ab 8:30 starteten wir mit jeweils 3 Vorläufen a 7 Minuten pro Gruppe. Bereits jetzt zeigte sich, dass wir mit heißen Endläufen rechnen konnten. Aber auch die Kollegen der Firma hatten gut zu tun. Galt es doch die Fragen der Besucher zu beantworten, die Fahrer über Conrad-Produkte zu informieren und junge Fahrer und Fahrerinnen für den RC-Sport zu begeistern. Nach einer erholsamen Mittagspause konnten wir in die Endläufe starten. Diese gestalteten sich teilweise hoch dramatisch. Die Abstände zwischen den Top-Fahrern waren sehr eng, sodass wir häufige Führungswechsel beobachten konnten. Aber auch der Nachwuchs hielt nicht hinter dem Berg mit seinem "Können".

Luisa Marie Faßmers und Lucas Skodlerack schenkten sich bei den ORE4WD Läufen keinen Meter. Letztendlich konnte sich Luisa Marie im letzten Drittel des Laufes jeweils durchsetzen. Man darf sich auf die nächsten Läufe freuen. Beide haben ihre ersten Rennerfahrungen über Jahre bei dem Tamiya Figther Cup sammeln können. Trotz aller Adrenalin-Ausschüttungen verlief das gesamte Rennen äußerst diszipliniert und ruhig. Größere Ausfälle an Material und Fahrern waren nicht zu verzeichnen.

Das gesamte Ergebnis kann man als PDF auf der RCCT Org. Seite nachlesen.

Wir konnten unseren 1.Trophy-Lauf und die Conrad Off Road Masters mit einer gelungenen Siegerehrung abschließen. Wir alle freuen uns auf einen neuen Lauf zu den Conrad Masters in 2016. Das gesamte Team der Berlin Trophy möchte sich ganz besonders bei den Kollegen Joachim Ruwen und Peter Bräutigam bedanken. 

Skotti
RCCT Berlin

Auch wir von Conrad Electronic sagen Danke für die herzliche Aufnahme beim RCCT- Berlin bzw. beim TSV Marienfelde, für die tatkräftige Unterstützung aller Beteiligten und für die nicht unerheblichen Mühen, die eine solche Veranstaltung mit sich bringt. Es war richtig toll bei Euch!

Und jetzt noch ein paar Ergebnisse und natürlich wieder viele schöne Bilder:

Das sind die Platzierungen:

Platz: Name: Klasse: Verein:
1.  Morgenstern, Mirko
MODIFIED 2WD Fast Boys Berlin
2.  Wilcke, Yannic
MODIFIED 2WD  
3.  Burleigh, Nicolaas
MODIFIED 2WD ASC Potsdam e.V.
       
1.  Wilcke, Yannic
MODIFIED 4WD  
2.  Johne, Mirko
MODIFIED 4WD  
3.  Berger, Lars
MODIFIED 4WD  

Und hier sind die Bilder der Siegerehrung:

Leider konnte Lars Berger an der Siegerehrung persönlich nicht teilnehmen.

Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch an die Gewinner der Verlosung!
1. Preis: Ein 1:10 Elektro Unimog 425 Bausatz ging an Max Hamun Ahmadi Zenouz aus Berlin
2. Preis: Ein 1:10 Elektro Toyota Land Cruiser 40 Bausatz ging an Sandra Bujack aus Berlin 
3. Preis: Eine 1:6 Harley-Davidson FLH Classic ging an Renè Sagawe aus Lüneburg

Und hier sind die glücklichen Gewinner:

Dann habe ich noch ein paar Fotos der Rennveranstaltung für Euch:

Update vom 12.11.2015:

Von Michael Klaus habe ich einen Link auf seine Seite "mikanews.de" erhalten, auf der er ebenfalls vom tollen Final-Rennen in Berlin berichtet und sehr schöne Fotos zeigt.

Viel Spaß beim Lesen und Anschauen

Nach oben