JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.de
{{#unless user.loggedIn}} {{#xif " digitalData.page.category.pageType !== 'checkout_confirmation' " }}
{{/xif}} {{/unless}}

Das erste Rennen zur Conrad Electronic Offroad Masters Series 2016 fand in Berlin statt

Hallo zusammen,

das Finale der Conrad Electronic Offroad Masters Series 2015 fand beim TSV Marienfelde zusammen mit dem Auftaktrennen der Berlin-Trophy 2015/16 statt. Und das Finale der Berlin-Trophy wiederum, wurde zusammen mit dem Auftaktrennen der Conrad Electronic Offroad Masters Series 2016 veranstaltet. Thomas Skodlerack (Skotti) und sein Team vom RCCT-Berlin haben dabei nicht nur das perfekte Timing eines nahtlosen Rennserienübergangs hingekommen. Nein, sie haben wie immer eine anspruchsvolle Rennstrecke in der Halle aufgebaut, die Racingaction pur versprach und den Fahrern einiges an Können abverlangte.

Wie das Rennen gelaufen ist, beschreibt Euch Michael Klaus in seinem Rennbericht:

+

Rennbericht von Michael Klaus

Endlauf der Berlin-Trophy und Start der Conrad Electronic Offroad Masters Series 2016

Der Verein RCCT-Berlin lud am 23./24. April 2016 zum letzten Rennen der 5. Berlin Trophy in die Sporthalle des TSV Marienfeld ein. Am Samstag war Training auf der Strecke ab Mittag möglich und somit wurde den ganzen Nachmittag fleißig gefahren und optimiert. Schließlich musste für den nachfolgenden Renntag alles perfekt passen. Die beiden Klassen MODIFIED 2WD und MODIFIED 4WD waren am stärksten besetzt und die Ergebnisse wurden auch für die Conrad Electronic Offroad Masters Series 2016 gewertet:

Klasse MODIFIED 2WD
In derKlasse 2WD waren 21 Fahrer und eine Fahrerin am Start. Das Feld war mit vielen guten Leuten hochkarätig besetzt und Mirko Morgenstern hatte mit Yannic Wilcke einen ernstzunehmenden Gegner auf der Strecke. Yannic zeigte dann auch gleich seine Klasse und nahm in den drei Vorläufen immer mehr Fahrt auf. So konnte er sich im letzten Vorlauf die Pole vor Mirco Morgenstern sichern. Die weiteren Platzeirungen von Nicolaas Burleigh (3), Jan Markus Pattri (4), Michael Klaus (5) und Luisa-Marie Faßmers (6) verhießen reichlich Spannung für das Finale. Zumal die ersten vier Fahrer auf annähernd gleichem Niveau agierten und nur durch wenige Sekunden getrennt waren. Sebastian Schaub (7) und Gerrit Mazana (8) komplettierten das A-Finale.

Im B-Finale waren Andreas Wurzel (1), Uwe Dietl (2), Martin Goerks (3), Marc Röder (4), Christian Maasch (5), Dietmar Spieß (6) sowie Christian Rumpff (7) und Renè Schulschek (8) vertreten. Marc Röder ließ aber bei den Finalläufen nichts anbrennen und holte sich mit zwei Siegen den ersten Platz in dieser Gruppe. Ebenso souverän holte sich Maik Goerke den ersten Platz in der Gruppe C. 

Auch in den A-Finalen gab es Spannung pur. Leider hatte Yannic Wilcke Pech und verlor durch unglückliche Kollisionen in den ersten beiden Läufen seine Führungsposition. Mirco Morgenstern nutzte die Gunst der Stunde und konnte mit drei gewonnenen Finalläufen seine Fahrerqualität unter Beweis stellen. Dank seiner kontinuierlich guten Leistung wurde Nicoaas Burleigh verdienter Zweiter und Yannic konnte sich noch erfolgreich auf den dritten Platz vorkämpfen.   

Klasse Modified 4WD
In der Klasse 4 WD war Renè Sagawe an diesem Tag eine feste Größe und holte sich nach zwei gewonnenen Vorläufen die Pole für das Finale. Aber auch die nachfolgenden Plätze waren schnell entschieden. Nicolaas Burleigh sollte im Finale auf Platz 2 und Michael Klaus auf Platz 3 starten. Doch nicht nur die „alten Hasen“ zeigten, an diesem Tag ihr Können. Auch die Jugend stürmte mit Nachdruck nach vorne und so konnte Lucas Skodlerack die Vorläufe mit einem hervorragenden 5. Platz abschließen. Alle waren schon sehr gespannt, wie Lucas im Finale abschneiden wird. Leider konnte er an die starke Leistung aus den Vorläufen nicht ganz anknüpfen. Er zeigte aber ganz deutlich, dass in Zukunft schwer mit ihm zu rechnen sein wird. An der Spitze hingegen blieb alles wie gehabt. Nach harten aber fairen Kämpfen konnten sich die Favoriten aus den Vorläufen auch im Finale durchsetzen. Somit ging der erste Platz an Renè Sagawe vor Nicolaas Burleigh (2) und Michael Klaus (3).

Und jetzt noch ein paar Ergebnisse:

Leider sind in Berlin in der Klasse SPORT und ROOKIE keine Fahrer angetreten. Wir hoffen aber, dass sich das im Laufe der Saison noch ändern wird, denn schließlich haben wir ja noch fünf weitere Rennen.

Das sind die Platzierungen:

Platz: Name: Klasse: Verein:
1.  Morgenstern, Mirko
MODIFIED 2WD Fast Boys Berlin
2.  Burleigh, Nicolaas
MODIFIED 2WD ASC Potsdam e.V.
3.  Wilcke, Yannic
MODIFIED 2WD RC Glashaus
       
1. Sagawe, Rene MODIFIED 4WD Racing Team Nord
2.  Burleigh, Nicolaas MODIFIED 4WD ASC Potsdamm e.V.
3.  Klaus, Michael MODIFIED 4WD Fun Crew Berlin

Und hier sind die Bilder der Siegerehrung:

Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch an die Gewinner der Verlosung!
1. Preis: Ein 1:10 Elektro Monster Beetle Bausatz von Tamiya ging an Olaf Wählke aus Berlin
2. Preis: Ein 1:10 Elektro Buggy TRO2V2 2WD von Team C ging an Ulrike Schittko aus Berlin 
3. Preis: Ein 1:10 Elektro Buggy S10 Twister 2WD von LRP ging an Thomas Skodlerack aus Berlin

Und hier sind die glücklichen Gewinner:

Dann habe ich noch ein paar Fotos der Rennveranstaltung für Euch:

Weitere Infos und schöne Bilder hält Michael Klaus auf seiner Seite MIKA NEWS.DE für Euch bereit.

Nach oben