JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.de
{{#unless user.loggedIn}} {{#xif " digitalData.page.category.pageType !== 'checkout_confirmation' " }}
{{/xif}} {{/unless}}
Innovationswelt_KW24_cyan-Header_1405x129.png

Makeblock

header_makeblock_Innovationswelt-1405px.jpg

Maker aufgepasst: Hier beginnt die Reise in die Welt der Robotik

Mit ArduinoTM basierten Lösungen und Blick auf die Zukunft der nächsten Generation wendet sich Makeblock dem technisch versierten Bildungssektor zu. Das Stichwort zur Bildungsrevolution lautet "intelligente Hardware" und "innovatives Lernen" - Grundsätze, die sich in die Unternehmensphilosophie Makeblocks eingebrannt haben. Mit open-source Plattformen und Roboter-Bausätzen soll Technik spielerisch vermittelt werden, spannende Projekte initiiert und eine Community aufgebaut werden. Das Ziel der ArduinoTM basierten Roboter soll es sein, Ideen aller Art in die Realität umzusetzen. Makeblock vereint in ihren Bausätzen sowohl Mechanik, Elektronik als auch Software Development und bieten so einen intellektuellen, technischen und zukunftsorientierten Mehrwert für den gesamten Bildungsbereich.

mBot
  • mCore Steuerplatine
  • Bluetooth™ Modul
  • Linienverfolgungs-Sensor
  • Ultraschall-Sensor
1456489_ m Bot Einzelteile .jpg

 

 

 

Mit dem preiswerten mBot-Bausatz bietet Makeblock beispielsweise Schülern und Studenten einen spielerischen Einstieg in digitale und analoge Elektronik. Der mBot ist nach dem Starter-Robot-Kit der nächste Open-Source Roboterbausatz mit didaktischem Einsatzgebiet. Die Technik ist kompatibel zum beliebten Entwicklerboard ArduinoTM und erfordert so keine spezielle Software zur Programmierung.

Nach einer einfach durchführbaren Montage des Bausatzes ist der Roboter sofort funktionsfähig. Sensoren lassen sich leicht über RJ25-Stecker und Buchsen verbinden und auch die Verkabelung ist durch vorkonfektionierte Stecker vereinfacht. Der mBot kann entweder mit Batterien oder alternativ mit einem LiPo-Akku in Betrieb genommen werden. Dieser könnte auch per USB-Kabel über die Steuerplatine geladen werden.

PC_Smartphone_Roboter_makeblock_Innovationswelt-1405px.jpg

Die benutzerdefinierte Programmierung kann auf verschiedenen Wegen erfolgen. Makeblock bietet zu diesem Zweck zum einen eine eigene, auf Scratch basierende Entwicklungsplattform namens mBlock, welche alle relevanten Bibliotheken für die Makeblock-Platinen entählt; zum anderen ist das eigenständige Programmieren mit Hilfe der Bibliothekscodes mögich. Durch die ArduinoTM-Kompatibilität ist der Nutzer auch nicht an den Hersteller gebunden und kann sich viele Anleitungen und Software zu Hilfe nehmen.

Kinder_makeblock_Innovationswelt-1405px.jpg

Der mBot bietet also allerhand Möglichkeiten, um sich in Sachen Elektronik weiterzubilden und einen spielerischen und günstigen Einstieg in die Roboterprogrammierung zu finden und eignet sich so hervorragend für die wissensdurstige nächste Generation in den Klassenzimmern unserer Schulen.

mDrawBot

Der mDrawBot ist der weltweit Erste voll ausgestattete 4-in-1 Zeichen-Roboter. Er kann vier verschiedene Figuren annehmen: mScara, mSpider, mEggBot und mCar. mScara ist ein SCARA (Selective Compliance Articulated Robot Arm), der mit einem Schrittmotor betrieben wird. mSpider ist ein Zeichen Roboter, der an der Wand oder einem Whiteboard in rasanter Geschwindigkeit zeichnet. mCar ist ein Roboter Auto auf drei Rädern, der mit zwei Schrittmotoren und einem Rollfuß ausgestattet ist.

makeblock_eier_innovationswelt_690px.jpg
makeblock_malen_innovationswelt_690px.jpg

Music Robot Kit

Makeblock entwickelte mit dem Music Robot Kit V2.0 den optimierten Nachkommen des V1.0. Der Musikroboter eignet sich für erste Schritte in der Software-Programmierung. Durch vorprogrammierte oder selbst erstellte Codes lassen sich Melodien auf dem integrierten Xylophon des Roboters abspielen. 

XY-Plotter Robot Kit V2.0

XY Plotter Robot Kit ist ein Zeichnungs-Roboter, der einen Stift oder ein anderes Instrument bewegen kann, um digitale Grafiken auf flache Oberflächen zu zeichnen. Er kann auch durch den Einbau eines Lasergravierer Upgrade Packs in ein Laser-Gravurgerät umgewandelt werden. Das Kit besteht aus mehr als 60 Makeblock Komponenten, einschließlich Balken, Klammern, Motor, usw. Es kommt auch mit einer speziell entwickelten Software namens mDraw um diesen Roboter zu steuern.

Makeblock mBot

Makeblock mDrawBot Kit

 

 

Makeblock Music Robot Kit V2.0

Makeblock XY-Plotter Robot Kit V2.0

Jetzt Tekkie Innovation teilen: