Ratgeber
Aderendhülsen sind Schlüsselkomponenten für zuverlässige Elektroverbindungen. Sie sind daher aus der Verbindungstechnik nicht wegzudenken und für viele Unternehmen relevante Verbrauchsmittel. Doch welche Hülsenarten gibt es? Müssen diese immer isoliert sein? Und worauf muss bezüglich der Querschnitte geachtet werden? In unserem Ratgeber erhalten Sie einen schnellen Überblick.
Es handelt sich um eine Metallhülse, die auf Litzen aufgesetzt wird. Sie besteht meist aus Kupfer (selten Aluminium) und wird über den blanken Draht gestülpt, bevor die Drahtenden später in einer Klemme oder einem Anschlussblock befestigt werden.
Aderendhülsen dienen dazu, die Kontaktfläche zu vergrößern, was zu einer stabileren Verbindung führt. Sie schützen vor Korrosion und mechanischem Stress, verbessern die Zugentlastung und erleichtern die Handhabung der Leitungen.
Was ist eine Litze?
Litzen sind flexible Drahtbündel, die aus mehreren dünnen Einzeldrähten bestehen. Damit die Enden dieser elektrischen Leitungen geschützt sind und die Einzeldrähte nicht beim Anschließen von Klemmen beschädigt werden, kommen Aderendhülsen zum Einsatz.
Isolierte und unisolierte Aderendhülsen
Die Hülle aus Kupfer, oft galvanisch verzinnt, kann in dieser Grundform verbleiben. In diesem Fall handelt es sich um ein unisoliertes Kupferrohr, das fein- und feinstdrähtige Leiter schützt.
Bei isolierten Aderendhülsen wird der Grundkörper mit einem Schutzkragen versehen. Die abisolierten Aderenden werden in diesen Kunststoffkragen gesteckt und sind durch ihn nicht nur vor Beschädigung geschützt, sondern gut isoliert. Daher wird alternativ auch vom Isolierkragen gesprochen.
Unisolierte und isolierte Aderendhülsen finden in verschiedenen elektrischen Konstruktionen Anwendung, um eine zuverlässige und sichere Verbindung von Leitungen ohne weitere Bindemittel zu gewährleisten. Die Drähte werden lediglich in eine Hülse eingeführt und mittels Crimpzange wird eine Klemmenverbindung hergestellt.
Auf keinen Fall darf eine andere Zange, etwa Kombizange oder Kneifzange, zum Crimpen genutzt werden. Eine Aderendhülsenzange besitzt spezielle Backen, um die Verformung mit der passenden Stärke durchzuführen. Das Ergebnis ist eine zugfeste und gasdichte Verbindung. Andere Werkzeuge bergen die Gefahr, dass die Aderendhülse entweder zu locker sitzt oder beim Versuch des Verbindens bricht.
Verwendung der Aderendhülsen-Crimpzange
Die Werkzeuge werden auch Presszangen genannt, da beim Zusammendrücken der Griffstücke nach dem Hebelprinzip so viel Kraft auf den Zangenkopf ausgeübt wird, dass dessen Wirkstellen die eingelegte Hülse plastisch verformen.
Die Hülse wird über ein Ende der Leitung gesteckt. Die leichte Trichterform erleichtert das Aufnehmen der Einzeladern.
Die Aderendhülsenzange wird angesetzt und Druck wird aufgebaut.
Die Hülse wird von den Backen der Crimpzange zusammengedrückt und eng mit der Ader verbunden.
Aderendhülsen sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen von Elektroinstallationen gerecht zu werden. Bei der Auswahl einer Hülse muss deren Durchmesser zum Leiterquerschnitt passen.
Hülsenlänge bedenken
Der Querschnitt ist zwar der wichtigste Faktor, damit die gewünschte Leitung im Inneren der Hülse ausreichend Platz findet, doch auch die Gesamtlänge muss beachtet werden. Die kürzesten Hülsen beginnen bei fünf Millimetern, die längsten Modelle erreichen 40 Millimeter.
Bei unisolierten Ausführungen vermerken die Hersteller den Durchmesser auf der Verpackung des Sets. Liegen keine Angaben vor, muss der Innendurchmesser bestimmt werden, damit dieser zum Durchschnitt der Kupferleitung passt.
Isolierte Modelle werden mit farblichen Hülsen verkauft, sodass bereits ein Blick auf das Aderendhülsen-Sortiment genügt, um den Querschnitt gemäß der Farbgebung abzulesen. In der Praxis existieren allerdings mehrere Farbcodes nebeneinander, was das Auswählen der passenden Aderendhülse erschwert.
Wichtig ist das Wissen um den häufig genutzten Farbcode nach der DIN-Norm 46228 sowie die deutschen und französischen Farbcodes.
Querschnitt |
Farbe nach DIN 46228 |
Farbe nach DE |
Farbe nach FR |
---|---|---|---|
0,14 mm² |
grau |
grau |
braun |
0,25 mm² |
gelb |
hellblau |
violett |
0,34 mm² |
türkis |
türkis |
rosa |
0,50 mm² |
weiß |
orange |
weiß |
0,75 mm² |
grau |
weiß |
blau |
1,00 mm² |
rot |
gelb |
rot |
1,50 mm² |
schwarz |
rot |
schwarz |
2,50 mm² |
blau |
blau |
grau |
4,00 mm² |
grau |
grau |
orange |
6,00 mm² |
gelb |
schwarz |
grün |
10,00 mm² |
rot |
elfenbein |
braun |
16,00 mm² |
blau |
grün |
elfenbein |
25,00 mm² |
gelb |
braun |
schwarz |
35,00 mm² |
rot |
beige |
rot |
50,00 mm² |
blau |
oliv |
blau |
70,00 mm² |
gelb |
||
95,00 mm² |
rot |
||
120,00 mm² |
blau |
Was sind Twin-Aderendhülsen?
Neben klassischen Ausführungen gibt es Twin-Aderendhülsen. Diese auch als Duo- oder Zwillingsaderendhülsen bezeichneten Ausführungen bieten Raum für zwei Litzen.
Wann muss eine Aderendhülse verwendet werden?
In geltenden Normen, einschließlich der DIN EN 60999-1 für Verbindungsmaterial für elektrische Kupferleiter, gibt es keine ausformulierte Pflicht für Aderendhülsen. Dennoch steht der Hinweis, dass unvorbereitete Leiterarten sicher anschließbar sein sollen. Eine Möglichkeit, dies umzusetzen, sind Aderendhülsen, da sie abisolierte Enden der Litzenleitungen zuverlässig umschließen.
Warum sind Aderendhülsen wichtig?
Sie können ansonsten exponierte Drähte vor Schäden beim Anschließen schützen. Bei Klemmen ohne Drahtschutz, wie beispielsweise Reihenklemmen oder Anschlussklemmen mit Schraubanschluss, ist die Anbringung von Aderendhülsen ratsam.
Wann darf man keine Aderendhülsen verwenden?
Es gibt Anwendungsfälle, in denen Hülsen nicht notwendig sind. Das ist zum Beispiel bei Federzugklemmen der Fall, da hier keine Adern aneinander drücken können.
Was ist der Unterschied zwischen Aderendhülse und Kabelschuh?
Beide Elemente sind Steckverbinder, die jedoch unterschiedlich zum Einsatz kommen. Während Aderendhülsen kurze Metallhülsen mit oder ohne Kunststoffkragen sind, besitzen Kabelschuhe zusätzlich zu einer Hülse einen flachen Ring. Durch diesen Aufbau können sie um Schraubanschlüsse befestigt werden.