Produkttests bei Conrad

  • Ausschreibung: Hersteller lassen gerne Produkte von Conrad-Kunden testen, da hier echte Menschen die ausgelobten Eigenschaften eines Produktes testen können und hier ihre echte Meinung äußern.
  • Bewerbungsphase: Interessierte Kunden bewerben sich mithilfe des Bewerbungsformulars für den jeweiligen Produkttest. Sie begründen darin, wieso sie ein geeigneter Tester für dieses Produkt sind.
  • Testphase: Das Produkt wird von den ausgewählten Testern ausführlich geprüft. Dabei wird der Testprozess in einem Testbericht mit Text und gegebenenfalls Bild festgehalten.
  • Veröffentlichung: Der Produkttest muss Standardkriterien (Mindestlänge, Bilder & Text, Plausibilität und Nachvollziehbarkeit) erfüllen. Danach erscheint der Test auf der Landingpage des Produkttests auf der Conrad Website.

Alle aktuellen Produkttests finden Sie hier

+

Produkttest Blaupunkt Alarmanlagen-Set SA2700

Testfazit Community User "Timonvs"

Meiner Meinung nach ist die Alarmanlage eine durchaus gelungene Konstruktion, die schnell und leicht erweitert werden kann. Die Bedienung ist nach der Einrichtung zugegeben äußerst simpel und fast selbsterklärend. Ungünstig finde ich den „OK“-Button, welcher sehr unscheinbar neben dem Display liegt und daher nicht so schnell zu finden ist. Auch ist es nicht unbedingt praktisch, dass der Status von der Zentrale nicht ständig zu sehen ist, diese also eine gewisse Zeit nach der Statusänderung diesen nicht mehr anzeigt. Die Einrichtung ist nicht unbedingt etwas für Personen, die sich nicht gerne mit Technik auseinandersetzen und sich zu 100% an die Anleitung halten möchten (Wurde ebenfalls getestet  ). Sehr schön finde ich die Möglichkeit, vier verschiedene PINs zu speichern, so dass jeder seinen eigenen PIN hat und in den Logs später ersichtlich wird, wer wann die Anlage außer Betrieb genommen hat (Braucht natürlich nicht unbedingt jeder, aber manche interessiert das sicherlich). Ebenfalls gefällt mir die Methode mit dem Master-PIN, so dass nicht jede Person an der Anlage rumkonfigurieren kann, wie sie lustig ist, sondern das nur die Person machen kann, die eben diesen Master-PIN kennt. Praktisch ist auch die mitgelieferte Fernbedienung, mit der die Alarmanlage ohne PIN außer Kraft genommen werden kann. Dies könnte z.B. nützlich für ein Kind sein, das sich keinen PIN merken kann. Lediglich der Notfall-Taste auf der Fernbedienung konnte leider kein Sinn zugeordnet werden. Bei der Zentrale habe ich hierfür keine Einstellung gefunden. Sollte die Fernbedienung verloren gegangen sein oder nicht benötigt werden, kann sie einfach aus der Zentrale gelöscht werden und ist nicht mehr für diese Anlage benutzbar. Ebenso gibt es von Blaupunkt einige nützliche Erweiterungen für diese Anlage, die helfen können, größere Gebäude (-komplexe) abzusichern oder durch eine Außensirene den Nachbarn zu signalisieren, dass hier etwas nicht stimmt. Außer Acht möchte ich ebenfalls nicht den Punkt lassen, dass sich ebenfalls Rauch-, Gas- und Wassermelder mit der Anlage verbinden lassen, so dass eine zentrale Einheit über jegliche Bedrohung informiert.
Alles in Allem handelt es sich hier um eine schöne Alarmanlage, die durch FAST jeden einfach installiert, gewartet und benutzt werden kann. Lediglich die Anbindung ans Internet fehlt, damit die Einstellungen der Alarmanlage auch in der App auf dem Handy angezeigt werden können.

Testfazit Community User "Der Schlimm"

Alles in allem kann ich hier nur sagen, dass der relativ hohe Kaufpreis für dieses Starterset weder durch den Umfang des Set´s, noch durch seine Robustheit und vor allem wegen seiner relativ komplizierten und Anwender-Unfreundlichen Bedienung zu rechtfertigen ist. Heutzutage, wo man eigentlich jedes Gerät mittels Verbindungskabel, Bluetooth oder WLAN über einen Computer/Tablet konfigurieren kann, macht die Programmierung über die vier Tasten und das unübersichtliche Menü in der Alarmzentrale einen recht altertümlichen Eindruck. Wo ist das Problem, die Zentrale mit einer entsprechenden USB-Schnittstelle bzw. Bluetooth oder sonstigen Schnittstellen auszurüsten? Auch daß die Alarmmitteilungen über ein GSM-Modul herausgegeben werden ist eigentlich keine Technik mehr, die das Prädikat „modern“ verdient. Jede Aktion die durchgeführt wird ( Scharf-Stellung, Unscharf-Stellung, Statusabfrage, Einstellungen über die App) verursacht SMS-Zusatzkosten und den Umstand ständig darauf achten zu müssen, dass die SIM-Karte noch genügend Guthaben besitzt. Warum werden die Meldungen nicht über eine entsprechende LAN/WLAN-Verbindung generiert. Das wäre sogar kostenfrei.
Das beim ersten Montageversuch der Alarmzentrale direkt einer der PIN´s abgebrochen ist, ist mir auch ziemlich sauer aufgestoßen. Da kann man eigentlich drauf warten, dass die Alarmzentrale eines Tages mal von der Wand fällt.

Nach oben