Produkttests bei Conrad

  • Ausschreibung: Hersteller lassen gerne Produkte von Conrad-Kunden testen, da hier echte Menschen die ausgelobten Eigenschaften eines Produktes testen können und hier ihre echte Meinung äußern.
  • Bewerbungsphase: Interessierte Kunden bewerben sich mithilfe des Bewerbungsformulars für den jeweiligen Produkttest. Sie begründen darin, wieso sie ein geeigneter Tester für dieses Produkt sind.
  • Testphase: Das Produkt wird von den ausgewählten Testern ausführlich geprüft. Dabei wird der Testprozess in einem Testbericht mit Text und gegebenenfalls Bild festgehalten.
  • Veröffentlichung: Der Produkttest muss Standardkriterien (Mindestlänge, Bilder & Text, Plausibilität und Nachvollziehbarkeit) erfüllen. Danach erscheint der Test auf der Landingpage des Produkttests auf der Conrad Website.

Alle aktuellen Produkttests finden Sie hier

+

Produkttest Dual DT 250 Plattenspieler

Testfazit Community User "n8leben"

Alles in Allem bin ich mehr als zufrieden mit diesem Plattenspieler. Er kann zwar grundlegend nicht mit der Qualität des 1210er mithalten, punktet aber durch den eingebauten Vorverstärker und dem USB-Anschluss. Mir gefällt die Möglichkeit ihn auch mal an einem kleinen Aktiv-Lautsprecher direkt anschließen zu können ohne Mischpult und ohne Phono-Eingang am Verstärker. Außerdem ist der Preis für die Vielzahl der Funktionen unschlagbar. Ein wenig Abzug gibt es für den Riemenantrieb. Ich persönlich würde lieber ein paar EUR mehr in die Hand nehmen und einen anständigen Antrieb dafür bekommen. Ich fände es auch schön, wenn man endlich mal von der Software Audacity wegkommen würde und was eigenes, zum Digitalisieren von Schallplatten herstellen würde. Die Sache mit der Strobo-Anzeige finde ich auch sehr schade. Allerdings benötige ich diese auch nicht unbedingt.
Meine Gesamtbewertung auf einer Skala 1-10: 9 Punkte
SONSTIGES:
- Funktioniert auch problemlos mit Ortofon, Sure oder anderen Systemen
- Funktioniert auch mit Traktor Scratch
- Hilfe bei der Installation über Teamviewer auf http://www.dual.de/produkte/plattenspieler/dt-250/

Installation/Anschluss: ★★★★✩ | Bedienung: ★★★★★ |  Funktionen: ★★★★★ | Digitalisierung von Schallplatten: ★★★★✩ | Design: ★★★★★ | Gesamtbewertung: ★★★★★

+

Produkttest Dual IR 8 S Internetradio

Testfazit Community User "Lady Adam"

Ich finde das Radio insgesamt sehr überzeugend. Die vielen Funktionen bringen ein tolles Nutzerergebnis mit sich und ich finde das die Leistung absolut gut ist. Egal ob man lieber eigene Musik hört oder gerne Radio empfängt man kann dies bei dem Radio selber entscheiden und verfügt über vielerlei Anpassmöglichkeiten. Der Sound ist wirklich sehr gut auch für Songs abseits des Mainstreams und die Größe und Design werden vielen Menschen gefallen und passt sowohl zum Retrochic als auch in die Moderne super rein. Daher ein sehr schöner und interessanter Test der mich von dem Produkt sehr überzeugt hat.

Inbetriebnahme: ★★★★★ | Bedienung: ★★★★★ | Funktionen: ★★★★★ | Klangerlebnis: ★★★★★ | Design: ★★★★★| Gesamtbewertung: ★★★★★

Testfazit Community User "HaHoma"

Ich finde dieses Radio grundsätzlich sehr gelungen. Es wirkt hochwertig und die Bedienung finde ich durchaus durchgedacht und konsequent. Einige Funktionen lassen sich über die Fernbedienung einfacher anwählen, weil es hierfür direkte Tasten gibt. Am Gerät selber würde aber so eine Tastenvielfalt wie auf der Fernbedienung allerdings nicht sehr gut wirken und die an sich gelungene Optik kaputt machen. Den Klang finde ich für die Größe in Ordnung, könnte aber mehr Fülle enthalten. In Zimmerlautstärke ist er recht ausgewogen, dreht man gerne lauter auf, muss man leider Abstriche machen. Leider kann man keine externen Lautsprecher anschließen. Das Radio soll zwar keine HiFi-Anlage sein, würde aber die Möglichkeit bieten, sehr viel mehr an Klang aus dem Radio über externe Lautsprecher herauszuholen. Eine Bluetooth-Funktionalität wäre ebenfalls noch schön gewesen, sodass ich direkt kabellos von meinem Smartphone über andere Streamingdienste Musik hören könnte. Dies kann man aber auch nachrüsten, sofern man möchte. Dazu kann zum Beispiel der AUX-Eingang dienen. Eventuell könnte eine Tastenbeleuchtung (bei Bedienung) noch richtig schick aussehen und auch von Vorteil sein, wenn man das Radio als Radiowecker verwenden möchte. Leider lässt sich das Display nicht komplett ausschalten, wenn das Radio im StandBy-Betrieb ist. Dadurch wird Strom verbraucht und ggf. kann es dann im Schlafzimmer zu hell sein. Man kann zwar die Helligkeit in drei verschiedenen Stufen einstellen, aber komplett deaktivieren lässt sich das Display nicht. Ich weiß, dass man dadurch auch keine Uhrzeit sehen würde, nutzt man das Radio aber z.B. in der Küche, ist eine zusätzliche Uhr vielleicht nicht erforderlich, weil zum Beispiel schon der Herd und die Mikrowelle die Uhrzeit anzeigen. Was richtig nervt, ist manchmal die Anzeige. Gerade bei der Ersteinrichtung passt der Text manchmal nicht komplett auf die Displaybreite. In diesem Fall scrollt der Text von rechts nach links. Dies ist soweit völlig in Ordnung.
Leider scrollt der Text so extrem langsam, dass man sehr lange warten muss, bis man den ganzen Text lesen kann. Ich denke, dass dies über ein kleines Update behoben werden kann, was man auch tun sollte. Ich kann dieses Radio ansonsten auf jeden Fall empfehlen.
Die Funktionsvielfalt ist groß und die einfache Bedienung macht das Gerät durchaus alltagstauglich. Der Empfang ist gut und ohne Abbrüche.

Inbetriebnahme: ★★★★★ | Bedienung: ★★★★✩ | App: ★★★✩✩ | Funktionen: ★★★★★ | Klangerlebnis: ★★★✩✩ | Design: ★★★★★ | Gesamtbewertung: ★★★★✩

Nach oben