Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von FESTO mit einer grauen Umrandung. Linkt zum FESTO Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Link zum UHU Markenshop
    Markenlogo von Fluke mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Fluke Markenshop
    Markenlogo von Ledlenser mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ledlenser Markenshop
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
Beliebte Kategorien:
  • Alle Produkte
  • Am häufigsten gekauft
  • Top bewertete Produkte
  • Ratgeber

Alle Produkte

bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Am häufigsten gekauft

Am häufigsten gekauft

Top bewertete Produkte

Top bewertete Produkte

Ratgeber

Kabeltester und Kabel-Prüfgeräte

Mit Kabeltestern begeben Sie sich auf Fehlersuche und lokalisieren Störungen wie Kurzschlüsse.

Darüber hinaus helfen Kabeltest- und Kabelprüfgeräte dabei, die Durchgängigkeit von Verkabelungen zu untersuchen. Auch zur Ermittlung der Kabellänge kommen entsprechende Modelle zum Einsatz.

Wissenswertes über Prüf- und Messgeräte für Kabel erfahren Sie in unserem Ratgeber.

  • Die wichtigsten Funktionen von Kabel-Prüf- und Kabel-Messgeräten

  • Ausgewählte Kabeltester und -prüfgeräte im Überblick

  • Kabelprüfgeräte, Kabelmessgeräte und Kabeltester kaufen – Darauf sollten Sie achten

  • Unser Praxistipp: Kabel-Prüfgeräte regelmäßig kalibrieren

  • FAQ – häufig gestellte Fragen zu Kabel-Prüf- und Kabel-Testgeräten

Messgerät im Einsatz


Die wichtigsten Funktionen von Kabel-Prüf- und Kabel-Messgeräten

Die Funktionen von Kabelprüfgeräten sind so vielfältig wie die Geräte selbst. Für jeden spezifischen Einsatzzweck sind eigens darauf zugeschnittene Prüfgeräte erhältlich. Zu den Hauptaufgaben von Kabel-Test- und Kabel-Prüfgeräten zählen die Prüfung der Durchgängigkeit von Leitungen sowie die Ortung und Analyse von Fehlern, die im Zusammenhang mit Kabeln auftreten können.

Unter Zuhilfenahme eines Prüfgeräts ist ein Kabeltest schnell durchgeführt. Eventuell vorliegende Fehlerquellen in Verbindung mit beteiligten Kabeln können binnen kürzester Zeit sicher geortet werden. Das erspart Fachkräften wertvolle Arbeitszeit, die sie wiederum in die Behebung von Störungen investieren können.

Eine Vielzahl von Kabeltestern ist darüber hinaus in der Lage, Kabel zu vermessen. Auch die Durchführung verschiedener Tests (beispielsweise Speedtests in Bezug auf die Geschwindigkeit) ist problemlos möglich. Zum Detektieren stromführender Leitungen unter Putz gibt es ebenfalls geeignete Testgeräte.



Ausgewählte Kabeltester und -prüfgeräte im Überblick

Kleines Kabelmessgerät

In unserem Online-Shop finden Sie ein großes Angebot an Kabeltestern.

Kabel-Prüfgeräte werden genutzt, um die Durchgängigkeit von Leitungen zu untersuchen. Sie erkennen sowohl falsch angeschlossene Kabel als auch Kabelbrüche, Kurzschlüsse und ähnliche Störungen.

Einige Modelle ermitteln den Verdrahtungsplan und ermöglichen die genaue Ortung fehlerhafter Verbindungen.

Häufig handelt es sich bei Kabeltestern um kompakte Modelle für den mobilen Einsatz.

Fachkräfte nutzen die Hilfsmittel nicht nur zum Aufspüren von Fehlerquellen, sondern auch zu Wartungszwecken und bei der Inbetriebnahme neuer Netzwerke.

Mit einem Großteil der Modelle können Sprach-, Audio- und Videokabel geprüft werden.


Neben Multifunktionsmessgeräten sind in unserem Online-Shop Kabel-Prüfgeräte für spezielle Einsatzzwecke erhältlich.

Mithilfe von Netzwerk-Prüfgeräten beispielsweise können Verbindungen kontrolliert, PoE-Typen erkannt (POE = Power over Ethernet) und deren Leistung gemessen werden. Auch ist es möglich, Geschwindigkeiten zu ermitteln und Speedtests durchzuführen.

Viele Modelle bieten gleich mehrere Funktionen, die sowohl der Analyse als auch der Fehlersuche dienen. Spezielle Leistungsmessgeräte werden zur Wartung und Fehlersuche in Netzwerken hinzugezogen. Fachkräfte nutzen solche Geräte, um Verbindungsstörungen oder Unterbrechungen schnell identifizieren und beheben zu können.

Leitungssucher

Leistungsmessgeräte gibt es unter anderem zur Überprüfung von Kupferkabel- und Glasfasernetzen. Liegt der Fokus auf Letzterem, können Sie direkt zu Glasfaserprüfgeräten greifen, die eigens für Tests an Glasfaserleitungen konzipiert sind und die wichtigsten Kontrollfunktionen abdecken.


Kabel Messmaschine

Mithilfe von Kabel-Messmaschinen lässt sich die Länge von Kabeln, Drahtseilen und dergleichen bestimmen.

Die Maschinen sind in vielfältigen Ausführungen erhältlich. Einige Modelle sind mit einem einfachen mechanischen Zählwerk ausgestattet, andere wiederum verfügen über einen elektronischen Zähler und sind in der Lage, Messdaten zu speichern.

Bei vielen Kabel-Messmaschinen handelt es sich um robuste Konstruktionen, die vor allem für den stationären Einsatz konzipiert sind. Für den mobile Einsatz eignen sich kompakte, leichte Kabelmessmaschinen oder Hand-Kabellängenmessgeräte.


Leitungsmessgeräte beziehungsweise Kabel- und Leitungssucher helfen, stromführende Leitungen hinter Wänden zu orten. So können Sie sicher gehen, dass Sie beispielsweise beim Bohren keine Leitungen beschädigen.

Auch das Aufspüren von Sicherungen und deren Zuordnung zu den jeweiligen Stromkreisen gehört zum Funktionsumfang vieler Leitungssucher. Metallträger und Rohre können mitunter ebenfalls aufgespürt werden.



Kabelprüfgeräte, Kabelmessgeräte und Kabeltester kaufen – Darauf sollten Sie achten

Einsatzzweck

Bei der Auswahl von Kabel-Prüf- und Kabel-Testgeräten spielt der Einsatzzweck die wichtigste Rolle.

Sie können Tests in Netzwerkumgebungen durchführen, Ethernet- oder Lautsprecher-Kabel prüfen, aber auch Messungen an koaxialen Kabeln vornehmen. Für Letzteres benötigen Sie beispielsweise ein Kabel-Prüfgerät mit BNC-Anschluss.

Neben herkömmlichen Kabel-Testern und Kabel-Prüfern finden Sie in unserem Online-Shop eine große Auswahl an Kabel-Test- und -Messgeräten für spezifische Einsatzzwecke, darunter Glasfaserprüfgeräte, Netzwerkprüfgeräte, Tongeneratoren und -verfolger sowie Kabel- und Leitungssucher. Für die Messung der Kabellänge können Sie zu Kabel-Messmaschinen greifen, die einzig für diesen Zweck konzipiert sind.


Display mit Hintergrundbeleuchtung

Ein Display mit Hintergrundbeleuchtung erweist sich in allen Arbeitsumgebungen als praktisch. So können Sie selbst bei schlechten Lichtverhältnissen Messungen durchführen und die Daten problemlos ablesen. Eine LC- oder LED-Anzeige erleichtert den Arbeitsalltag enorm.

Auch integrierte Taschenlampen sind durchaus nützlich.


Aufbereitung der gemessenen Werte

Neben einer übersichtlichen und intuitiven Menüführung spielt die Aufbereitung der gemessenen Werte eine wichtige Rolle – zumindest bei detaillierten und anspruchsvollen Tests.

Einige Kabel-Prüfgeräte sind deshalb mit einem hochwertigen Farbdisplay ausgestattet, auf dem grafisch aufbereitete Daten oder Listen komfortabel abgelesen werden können.


Modelle mit USB-Ausgangsbuchse

Liegen sehr viele Messdaten vor, ist es von Vorteil, wenn diese am PC ausgewertet werden können.

Dafür sind Modelle mit USB-Ausgangsbuchsen geeignet. Indem Sie das Kabel-Prüfgerät via USB-Kabel an einen PC anschließen, können Sie die erfassten Werte auf den PC übertragen, übersichtlich organisieren und gegebenenfalls vergleichen.

Kabelprüfer mit beleuchtetem Display

Zusätzliche Netzwerkgeräte

Je nach Anwendungsbereich können externe Messempfänger im Lieferumfang enthalten sein. Netzwerkgeräte für Tests an Netzwerkkabeln beispielsweise bestehen häufig aus mehreren Einheiten, zumeist einem Hauptgerät und einer oder mehreren Remote-Einheiten.

Abhängig davon, für welche Einsatzgebiete Sie den Kabel-Tester nutzen, können bestimmte Messbuchsen vonnöten sein. Dabei kann es sich zum Beispiel um RJ11/RJ12-Buchsen, RJ45-Buchsen für Ethernet- und Datenkabel oder F-Buchsen für Video- und Koaxialkabel handeln.


Stationäre oder mobile Testgeräte

Bei Kabel-Messmaschinen sollten Sie vorab überlegen, ob die Maschine an verschiedenen Orten benötigt oder stationär betrieben wird.

Für mobile Einsatzzwecke sind leichte, kompakte Modelle zu bevorzugen.

Achtung: Nicht jedes Kabel kann mit jeder Maschine ausgemessen werden. Hier sind dringend die Herstellerangaben zum Mindest- und Maximaldurchmesser der zu vermessenden Kabel zu beachten.


Messgerät mit Zubehör

Robustes Gehäuse

Ein robustes Gehäuse ist ein Muss – vor allem, wenn das Messgerät oft transportiert wird.

Auch widrigen Umgebungsbedingungen wie hohem Staubaufkommen, hoher Luftfeuchtigkeit und schwankenden Temperaturen sollten Prüfgeräte für Kabeltests standhalten.

Für professionelle Zwecke kommen unter Umständen nur zertifizierte und kalibrierte Kabel-Tester und Messmaschinen in Frage, daher weisen viele Modelle eine ISO- oder DAkkS-Zertifizierung auf.


Sichere Aufbewahrung

Den meisten Kabel-Prüfgeräten liegt eine Aufbewahrungstasche bei, damit Sie sichergehen können, dass Ihr Kabel-Tester bei mobilen Einsätzen gut geschützt ist.

Wenn Sie auf der Suche nach weiterem Kabelmessgeräte-Zubehör sind, lohnt sich ein Blick in unseren Online-Shop: Neben Glasfaserreinigungsstiften halten wir Fasertrenngeräte, Adapterkabel, Stecker und vieles mehr für Sie bereit.



Unser Praxistipp: Kabel-Prüfgeräte regelmäßig kalibrieren

Exakt und zuverlässig arbeitende Mess- und Prüfgeräte für Kabel sind im professionellen Einsatz unumgänglich. Je nach Nutzungsverhalten ist eine Kalibrierung im Jahresrhythmus zu empfehlen. So vermeiden Sie Fehlmessungen und gehen sicher, dass alle Tests vom Gerät korrekt durchgeführt werden.



FAQ – häufig gestellte Fragen zu Kabel-Prüf- und Kabel-Testgeräten

Wie lang dürfen zu testende Kabel maximal sein?

Das ist vom Mess- und Prüfgerät abhängig. Solide Kabel-Prüfgeräte können bis zu 300 m lange Kabel zuverlässig testen beziehungsweise vermessen. Profi-Geräte kommen dagegen bei deutlich längeren Kabeln zum Einsatz.
 

Worauf ist beim Umgang mit verschiedenen Buchsen zu achten?

Möchten Sie beispielsweise Stecker mit einem Kabeltester verbinden, sollten Sie die Stecker vorab einer Sichtprüfung unterziehen, um eventuelle Beschädigungen an den Buchsen des Geräts zu vermeiden. Dadurch erspart man sich den aufwendigen und kostspieligen Austausch defekter Buchsen am Kabeltester.

Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 119,00 € (netto 100,00 €)
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
  • Playstation
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
1 Rabatt nur gültig auf ausgewählte und sofort verfügbare Artikel der Marke DeWalt (verfügbarer Lagerbestand). Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639913 DEWALT DCB182-XJ Werkzeug-Akku 18V 4.0 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 249 € brutto (209,24 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639912 DEWALT Akkupack-Ladegerät DCB1104M2-QW inkl. 2. Akku ab einem Mindestbestellwert von 349 € brutto (293,28 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

² Gratiszugabe 2793819 Bosch Home and Garden 1600A02625 Werkzeug-Akku und Ladegerät 18 V 2.5 Ah Li-Ion: 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Bosch Home and Garden Aktionsprodukts. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

3 Rabatt nur gültig auf ausgewählte Office Produkte. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 149,99 € brutto (126,04 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen