Ein dunkelblauer Banner zeigt „Conrad PRO“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zum Service Conrad PRO
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
    Markenlogo von ACE mit einer grauen Umrandung. Linkt zum ACE Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Linkt zum UHU Markenshop
    Markenlogo von LEGO Educationmit einer grauen Umrandung. Linkt zum LEGO Education Markenshop
    Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Link zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von Bosch mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Bosch Markenshop
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
Beliebte Kategorien:
  • Alle Produkte
  • Am häufigsten gekauft
  • Top bewertete Produkte
  • Ratgeber

Alle Produkte

bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Am häufigsten gekauft

Am häufigsten gekauft

Top bewertete Produkte

Top bewertete Produkte

Ratgeber

Wissenswertes zu Lautsprecher-Chassis

  • Was sind Lautsprecher-Chassis?

  • Relevante technische Kennwerte von Lautsprecher-Chassis

  • Kategorien von Lautsprecher-Chassis

  • Worauf kommt es beim Kauf von Lautsprecher-Chassis an?

Was sind Lautsprecher-Chassis?

Unter Lautsprecher-Chassis versteht man den eigentlichen Kern eines Lautsprechers bestehend aus Lautsprecherkorb, Schwingspule, Magnet, Membran und Sicke. Wenngleich oft auch synonym mit dem Begriff „Lautsprecher“ verwendet, grenzt sich das Lautsprecher-Chassis von der ebenso bezeichneten Gesamtkonstruktion mit Frequenzweiche, Gehäuse und gegebenenfalls integriertem Verstärker – der Lautsprecherbox – ab.

Lautsprecher-Chassis

Zur Klangerzeugung wird die Schwingspule des magnetischen Wechselfelds in Bewegung versetzt, die wiederum die Membran in Bewegung nach vorne und hinten versetzt. Dadurch lassen sich die Spannungsschwingungen in Luftschwingungen umsetzen, was den Schall erzeugt. Je nach Einsatzzweck unterscheiden sich die Anforderungen an Lautstärke, Frequenzumfang oder Platzangebot, was die Konstruktionsparameter eines Lautsprecher-Chassis maßgeblich beeinflusst.

Ein wesentliches Merkmal von Lautsprechern ist der Frequenzbereich der abgegebenen Klänge. Dieser Bereich variiert je nach Bauform und ist üblicherweise direkt von der Größe abhängig. Generell gilt: Je größer der Durchmesser der Membran, desto niedriger der Frequenzbereich. Um den Frequenzbereich beurteilen zu können, ist bei Lautsprecher-Chassis die Größenangabe in Zoll ein maßgeblicher Faktor. Der angegebene Wert bezieht sich auf die Größe einschließlich des Lautsprecherkorbes.

Beim Kauf von Lautsprecher-Chassis ist zu berücksichtigen, dass sie Teil eines akustischen Gesamtsystems sind, in dem es auf alle Bestandteile ankommt. Für optimale Ergebnisse sind alle Faktoren zu berücksichtigen.

Relevante technische Kennwerte von Lautsprecher-Chassis

Je nach Verwendungszweck gibt es beim Kauf von Lautsprecher-Chassis einige Parameter zu beachten:

10 Zoll Lautsprecher-Chassis

Formfaktor, Bauform und Größen

Der Durchmesser eines Lautsprechers wird üblicherweise in Zoll (") angegeben. Ein Zoll entspricht 2,54 Zentimeter (cm). Erhältlich sind Lautsprecher-Chassis bereits ab einem Durchmesser von 0,63 Zoll bis hin zu 18 Zoll. Die Angaben beziehen sich immer auf den Außendurchmesser, der sich von den Einbaumaßen unterscheidet. Letztere sind den zugehörigen zu entnehmen. Geringe Durchmesser eignen sich vor allem für hohe Frequenzen und werden dementsprechend auch als "Hochtöner" bezeichnet. Mitten- und Breitbandlautsprecher decken einen mittleren Frequenzbereich ab. Basslautsprecher oder „Tieftöner“ findet man meist in großen Durchmessern  – sie decken ein entsprechend niedriges Frequenzspektrum (ca. bis 1 kHz) ab. Neben der üblicherweise runden Grundform werden auch eckige Varianten angeboten.

Belastbarkeit (RMS)

Als RMS („Root Mean Square") wird der quadratische Mittelwert bezeichnet. Der Wert beschreibt ein Maß für die Leistung, unter der ein Lautsprecher im gesamten Frequenzbereich ohne Qualitätseinbußen dauerhaft betrieben werden kann. Als Faustregel gilt: Je höher der RMS-Wert, desto beständiger der Lautsprecher. In Verbindung mit einer Endstufe sollte die Ausgangsleistung des Verstärkers nahe dem RMS-Wert des Lautsprechers liegen.
Die Belastbarkeit eines Lautsprechers steht nicht in Zusammenhang mit der Wiedergabelautstärke, da ein Großteil der Leistung in Wärme umgewandelt wird. Deshalb können hochwertige Lautsprecher hohe Lautstärken erreichen, obwohl sie eine vergleichsweise geringe Belastbarkeit aufweisen. Im Shop von Conrad finden sich Lautsprecher ab 0,1 W bis hin zu 1250 W RMS-Belastung. 

Lautsprecher mit einer Belastbarkeit von 300 W

Belastbarkeit (max.)

Die maximale Belastbarkeit gibt die Spitzenlast an, unter der ein Lautsprecher betrieben werden kann. Wird diese über einen längeren Zeitraum gehalten oder gar überschritten, können Schäden am Lautsprecher entstehen. Die maximale Belastbarkeit wird ebenfalls in Watt angegeben und reicht von 0,2 bis 2500 Watt.

Wirkungsgrad

Der Wirkungsgrad beschreibt das Maß, in dem die zugeführte Energie in Schalldruck umgewandelt wird. Anschaulich lässt sich so die Lautstärke eines Lautsprechers beurteilen. Der Schalldruck wird in Dezibel (dB) gemessen. Weil es keinen normierten Test zu Schalldruckangaben gibt, haben Hersteller freie Wahl in ihren Testverfahren. Dadurch sind Angaben zum Wirkungsgrad meist ungenau. Ist ein Lautsprecher bei gleicher Verstärkerleistung lauter als ein Vergleichsmodell, hat er den höheren Wirkungsgrad.

Impedanz

Die Impedanz beschreibt den elektrischen Widerstand auf einem Signalweg. Der Impedanzwert fällt ins Gewicht, wenn ein Lautsprecher mit einem Verstärker verbunden wird. Gängige Lautsprecherimpedanzen liegen bei 4 und 8 Ohm. Wird ein Lautsprecher mit 4 Ohm an einem Verstärker mit 8 Ohm betrieben, kann dies zu einer Überlastung oder sogar einem Schaden am Verstärker führen. Dagegen erreicht ein Lautsprecher mit 8 Ohm an einem Verstärker mit 4 Ohm nicht die volle Leistung. Für optimale Ergebnisse sollten die Werte von Verstärkern und Lautsprechern möglichst übereinstimmen. 

Kategorien von Lautsprecher-Chassis

Aufbauzeichnung eines Lautsprecher-Chassis

Breitband-Lautsprecher-Chassis

Dieser Lautsprechertyp eignet sich für Orte mit geringem Platzangebot wie etwa im Gehäuse eines Fernsehers. Breitband-Lautsprecher oder Breitbänder decken einen sehr breiten Frequenzbereich, der das gesamte hörbare Spektrum umfasst, mit einer einzigen Lautsprechermembran ab. Nachteil dieser Variante sind qualitative Einbußen gegenüber frequenzspezifischen Modellen – besonders an den Rändern des abgedeckten Bereichs. Um diesen Nachteil zu kompensieren, werden Breitband-Lautsprecher-Chassis häufig mit einem Tieftöner kombiniert.

Miniaturlautsprecher

In dieser Kategorie finden sich besonders kleine Lautsprecher. Es werden Größen von 0,63 bis 8 Zoll angeboten. Im Vergleich zu großen Lautsprechern haben Miniaturlautsprecher eine Belastbarkeit (RMS) von maximal 100 Watt. Genutzt werden sie oft für spezielle Anwendungen wie zum Beispiel in Computern oder Notebooks.

Worauf kommt es beim Kauf von Lautsprecher-Chassis an?

  1. Achten Sie auf die Nennleistung aller Komponenten, insbesondere auf die Daten des Verstärkers und der Lautsprecher. Passen Sie die Nennleistung und die Impedanz des Systems möglichst genau aneinander an.
  2. Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen Maße wählen. Die Einbaumaße sind nicht die Außenmaße des Lautsprechers! Die korrekten Werte finden Sie im Datenblatt des Artikels.
  3. Hochwertige Komponenten sollten möglichst in Verbindung mit ebenso hochwertigen Kabeln genutzt werden. Mangelhafte Kabel sind eine häufige Fehlerquelle in der Signalübertragung dar. 
%seoprefootercolumns%
Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 100,00 € zzgl. MwSt.
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
  • Conrad PRO
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
1 20% Rabatt auf ausgewählte Produkte der Marken Philips und Sygonix, 10% Rabatt auf das komplette Sortiment der Marke Bosch Home Comfort - außer Artikelnummer: 2885941 and 3730522. Gültig bis 07.06.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen..

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 101,14 € brutto (84,99 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen
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
  • Widerruf einreichen

  • Verträge kündigen

Produktvergleich
Merkliste