Ein dunkelblauer Banner zeigt „Conrad PRO“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zum Service Conrad PRO
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
    Markenlogo von ACE mit einer grauen Umrandung. Linkt zum ACE Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Linkt zum UHU Markenshop
    Markenlogo von LEGO Educationmit einer grauen Umrandung. Linkt zum LEGO Education Markenshop
    Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Link zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von Bosch mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Bosch Markenshop
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
Beliebte Kategorien:
  • Alle Produkte
  • Am häufigsten gekauft
  • Top bewertete Produkte
  • Services
  • Ratgeber

Alle Produkte

bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Am häufigsten gekauft

Am häufigsten gekauft

Top bewertete Produkte

Top bewertete Produkte

Services

Unsere Services für RC-Cars:

pcbservice

3D-Druckservice

  • Rechnungsabwicklung direkt über Conrad (Rechnung von Conrad)

  • Echtzeitpreisdarstellung bei Anpassung von Größe, Material oder Menge

  • Große Auswahl an Materialien - von Kunststoffe, Keramiken bis hin zu Metallen


pcbservice

Wunschartikel nicht gefunden?

  • Beschaffung fast aller nicht gelisteten Produkte

  • elektronische und technische Produkte aller Art

  • Individuelle Abwicklung aller Anforderungen


Ratgeber

RC Autos – Ferngesteuerte Automodelle für den großen Fahrspaß

Für viele Leute sind Kraftfahrzeuge reine Mittel zum Zweck, um Personen und Gegenstände einfach und kostengünstig zu transportieren.

Ganz anders ist es bei RC Modellautos. Hier steht der Fahrspaß an erster Stelle. Darum statten Hersteller ihre ferngesteuerten Fahrzeuge mit enorm leistungsstarken Antrieben und immer besseren Detaillösungen aus.

Aus diesem Grund begeistern RC Autos nicht nur Kinder und Jugendliche.

Auch Erwachsene haben sichtlich Spaß daran, ihr Fahrtalent unter Beweis zu stellen und ein RC-Fahrzeug im Grenzbereich zu bewegen.

Damit das auch perfekt funktioniert, sollte man aus der großen Angebotsvielfalt auch das richtige Fahrzeug auswählen. Wir erklären Ihnen gerne, welche Unterschiede es bei RC Cars gibt und wie Sie Ihr Traumfahrzeug finden.

Das Bild zeigt ein großes Offroad RC Modellauto mit Beleuchtung und durchdrehenden Reifen im Sand.
  • Was sind RC Autos?

  • Welche RC Auto-Typen gibt es?

  • Was unterscheidet Elektro- und Verbrenner-RC Autos?

  • Wie ist ein RC Auto aufgebaut?

  • Wie funktioniert ein RC Auto?

  • Warum sind RC Autos so beliebt?

  • Was ist beim Kauf eines RC Autos zu beachten?

  • Häufig gestellte Fragen zu RC Autos



Was sind RC Autos?

Die Abkürzung "RC" steht für Radio Controlled und bedeutet so viel wie funkgesteuert. Demzufolge handelt es sich bei RC-Autos um funkferngesteuerte Automodelle.

RC Cars gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen. Manche Modelle sind verkleinerte Nachbildungen von beliebten Kraftfahrzeugen oder erfolgreichen Rennwagen.

Andere Modelle haben kein konkretes Vorbild und können somit von den Konstrukteuren perfekt für den jeweiligen Einsatzzweck optimiert werden. Und dabei schöpfen die Entwicklungsingenieure aus dem Vollen.

Denn bei den kleinen Fahrzeugen ist beispielsweise beim Fahrwerk prinzipiell die gleiche Technik verbaut wie bei den großen Kraftfahrzeugen. Nur eben kleiner.

Wesentlich größer dagegen ist das Leistungspotential moderner RC Autos. Denn hier sind mittlerweile Beschleunigungswerte möglich, an die ein normaler PKW nie heranreichen könnte.

Das Bild zeigt zwei REELY Onroad-Modellautos mit Beleuchtung. Die qualmenden Räder zeigen, dass die Fahrzeuge an einem Driftrennen teilnehmen. Im Hintergrund sieht man die Lichter einer Großstadt.


Welche RC Auto-Typen gibt es?

Grundsätzlich werden RC Autos nach ihrem Einsatzgebiet bzw. nach dem Untergrund unterschieden, auf dem sie betrieben werden. RC-Fahrzeuge, die für einen glatten Untergrund wie beispielsweise Straßen ausgelegt sind, gehören zur Gruppe der Onroad-Modelle. Fahrzeuge, die im Gelände bewegt werden, zählen zur Gruppe der Offroad-Modelle. 

Eine weitere Unterteilung innerhalb der beiden Gruppen „Onroad“ und „Offroad“ sind die Antriebskonzepte „Elektro“ und „Verbrenner“.

Bei den Elektroantrieben kommen sowohl Brushed-Motoren, als auch Brushless-Motoren zum Einsatz. Bei den Verbrennungs-Motoren gibt es ebenfalls unterschiedliche Varianten.

In kleineren Modellen werden sogenannte Glühzünder-Motoren verwendet, die auch als Methanol- oder Nitro-Motoren bezeichnet werden. In größeren Modellen werden Benzinmotoren genutzt, die den Verbrennungsmotoren in einer Motorsense ähnlich sind und mit einer Mischung aus Benzin und Zweitaktöl laufen. 

Zum besseren Verständnis haben wir die unterschiedlichen Modelltypen in einer Übersichtstabelle zusammengefasst:

Onroad
ElektroantriebVerbrennerantrieb*
Brushed/BrushlessNitro/Benzin
Offroad
ElektroantriebVerbrennerantrieb
Brushed/BrushlessNitro/Benzin

*Aufgrund der für unbeteiligte Personen recht unangenehmen klingenden Geräuschentwicklung der hoch drehenden Nitro-Motoren sind Onroad-Modelle mit Verbrenner-Antrieb eher selten geworden. Zudem ist es auch schwierig geeignete Flächen zu finden, bei denen die Anlieger durch die Fahrgeräusche nicht gestört werden.


Rock Crawler und Truck Modelle

Neben den klassischen On-Road- und Off-Road Cars, die zum Teil recht schnell unterwegs sind, gibt es noch zwei weitere Fahrzeugklassen, die für ihre Fangemeinde ganz andere Zielsetzungen haben: 

RC Crawler

Das Bild zeigt einen REELY Crawler, wie er über große Steine klettert und dazu die Achsen stark zueinander verdreht.

Elektrisch angetriebene Rock Crawler werden immer beliebter. Sie sind so ausgelegt, dass sie selbst im unwegsamsten Gelände noch fahren können und nahezu jedes Hindernis bewältigen. Dazu besitzen sie einen drehmomentstarken Allradantrieb (4WD) und große superweiche Noppenreifen, die an jeder Kante Halt finden. Zudem können diese Fahrzeuge ihre Achsen extrem weit verschränken.

RC LKW

Das Bild zeigt einen Tamiya Truck mit Tankauflieger. Im Hintergrund sieht man die Speichertanks einer Raffinerie.

Die absoluten Klassiker unter den ferngesteuerten Fahrzeugmodellen sind LKWs bzw. Trucks. Bei einem Modell-Truck kommt es den Modellbauern weniger auf die maximale Geschwindigkeit an. Vielmehr geht es hier um den detailgetreuen Nachbau des großen Vorbildes, das geschickte Handling beim zentimetergenauen Rangieren und um tolle Licht- und Soundeffekte beim Betrieb.



Was unterscheidet Elektro- und Verbrenner-RC Autos?

Die beiden Antriebskonzepte mit Elektromotor oder Verbrennungsmotor weisen sowohl Vorteile als auch Nachteile auf. Die wesentlichen Punkte haben wir für Sie zusammengestellt:

Elektroantrieb

Vorteile
  • Deutlich leiser als ein Verbrennerantrieb
  • Hohes Leistungsniveau
  • Unkompliziertes Handling
Nachteile
  • Begrenzte Laufzeit pro Akkuladung
  • Ladegerät erforderlich
  • Lange Ladezeiten je nach Ladegerät

Verbrennerantrieb

Vorteile
  • Tanken geht schneller, als Akku laden
  • Hohe Leistung und lange Fahrzeit
  • Zum Modell passender Motorsound
Nachteile
  • Vergasereinstellung benötigt Erfahrung
  • Ölrückstände verschmutzen das Modell
  • Verfügbarkeit von Nitro-Kraftstoff

In den letzten Jahren ist bei den Modellbauern ein deutlicher Trend erkennbar, der weg vom Verbrenner hin zum Elektrofahrzeug führt. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Elektrofahrzeuge sind leise, sauber und dank modernster Antriebstechnik (Brushless-Motor und LiPo-Akku) dem Verbrennerantrieb auch leistungsmäßig deutlich überlegen. Hinzu kommt, dass die Ladegeräte immer besser werden und eine Schnellladung der Fahrakkus in kurzer Zeit ermöglichen. Doch nicht nur das, die Handhabung eines Elektroantriebes ist deutlich einfacher, als das feinfühlige Justieren eines Vergasers und der Bremse an einem Modell mit Verbrennungsmotor.



Wie ist ein RC Auto aufgebaut?

Ein RC Auto besteht aus verschiedenen Komponenten bzw. Baugruppen, die je nach Typ des Modellautos und dem vorgesehenen Einsatzzweck zum Teil recht unterschiedlich aussehen können.

1. Chassis

Das Bild zeigt das Wannenchassis bei einem REELY Offroadmodell. Auf dem Bild ist schön zu erkennen, wie Motor, Regler, Empfänger und später auch der Akku durch das Chassis optimal geschützt sind.

Das Chassis ist das Grundgerüst, das dem Modellauto die erforderliche Stabilität verleiht und an dem alle anderen Komponenten angebracht sind.

Im einfachsten Fall besteht das Chassis aus einer ebenen Platte. Chassisplatten werden vorzugsweise bei Onroad-Modellen genutzt, da es hier auf eine flache Bauweise des Fahrzeugs und einen tiefen Schwerpunkt ankommt.

Bei anderen Fahrzeugen werden teilweise auch Wannen-, Leiter- oder Kasten-Konstruktionen als Chassis genutzt.


2. Räder und Fahrwerk

Das Bild zeigt die Radaufhängung bei einem REELY Offroadmodell. Auf dem Bild sind schön die großen Stoßdämpfer und die grobstolligen Räder zu erkennen.

Hier unterscheiden sich Onroad- und Offroad-Modelle sehr stark.

Die Fahrwerke bei Offroad-Modellen haben lange Stoßdämpfer und großzügig ausgelegte Federwege, um auch grobe Unebenheiten im Gelände ausgleichen zu können. Breite und weiche Stollenreifen ermöglichen zusammen mit dem Allradantrieb (4WD) auch bei losem Untergrund guten Halt.

Die Fahrwerke bei Onroad-Modellen sind wesentlich straffer ausgelegt und haben deutlich weniger Federweg. Auch die Onroad-Reifen sind in Bezug auf Profil und Gummimischung auf den Einsatz für festen Untergrund optimiert. In Verbindung mit Allradantrieb (4WD) sind wesentlich höhere Kurvengeschwindigkeiten möglich, ohne dass die Reifen an Haftung verlieren.  


3. Antriebsstrang

Das Bild zeigt den Antriebsstrang eines Verbrenner-Offroad-Modells von Carson. Der Nitromotor mit silbernen Extremkühlkopf hat einen Seilzugstarter und am Vergaser ist ein Ansaugkrümmer mit Luftfilter montiert. Davor befindet sich der Tank mit Verschlussdeckel. An der Seite fügt sich die Abgasanlage scheinbar nahtlos ins Chassis ein.

Modelle mit Verbrennungsmotor (siehe beigefügtes Bild) besitzen neben dem Motor mit Abgasanlage und Kraftstofftank noch ein Gas-Servo. Sowohl die Drosselklappe des Vergasers, als auch die Bremsanlage werden damit mechanisch angesteuert.

Bei einem Elektromodell kommt neben dem Antriebsmotor und Fahrakku noch ein Fahrtregler zum Einsatz. Der Fahrtregler steuert den Stromfluss vom Akku zum Motor und ermöglicht das effektive Bremsen des Modells.

Unabhängig vom Antriebskonzept werden in den Modellen noch Getriebe genutzt, die speziell auf die jeweilige Motordrehzahl und die gewünschte Modellgeschwindigkeit abgestimmt sind.


4. Fernsteuertechnik

Das Bild zeigt ein Offroad-Modell Komplettset mit Fahrzeug, Fernsteuersender, Fahrakku und Ladegerät

Bei RC Autos haben sich sogenannte Pistolengriff-Fernsteuerungen oder auch Drehknopf-Fernsteuerungen durchgesetzt.

Die Funkfrequenz liegt bei 2,4 GHz und die Empfänger im Modell werden mit dem Sender digital gebunden.

Dank der modernen 2,4 GHz Technik ist der gleichzeitige Betrieb mehrerer Fernsteuerungen störungsfrei möglich.

Die Versorgung der Empfangsanlage und der Servos übernimmt bei einem Verbrenner-Modell ein Empfängerakku mit Schalter. Bei Elektromodellen erzeugt der Fahrtregler über die BEC-Funktion die notwendige Stromversorgung der Empfangsanlage aus dem Fahrakku. 


5. Karosserie

Das Bild zeigt eine durchsichtige Lexankarosserie eines Audi 90 mit den dazugehörigen Aufklebern.

Die Karosserie ist die Abdeckung des Fahrzeugs und verleiht dem Modell das gewünschte Erscheinungsbild.

Je nach Maßstab sind die Karosserien untereinander kompatibel und können leicht getauscht oder an das Chassis angepasst werden.

Zum Teil bestehen die Karosserien aus Kunststoff und sind bereits ab Werk farbig bedruckt.

Lexan-Karosserien sind durchsichtig und werden von innen mit Farb-Spraydosen lackiert. Detaillierte Aufkleber sorgen danach für ein vorbildgetreues Erscheinungsbild. 



Wie funktioniert ein RC Auto?

In den meisten Fällen erfolgt die Steuerung eines RC Autos mit Hilfe einer Pistolengriff-Fernsteuerung. Mit dem großen Rad wird die Lenkfunktion gesteuert und der Abzugshebel dient für die Fahrfunktionen (Stopp, Vorwärtsfahrt, Bremse und Rückwärts-Fahrt).

Die drahtlos übertragenen Steuerbefehle des Senders werden im Modell vom Funk-Empfänger aufgenommen, decodiert und als elektrisches Steuersignal an unterschiedlichen Ausgängen zur Verfügung gestellt

Wichtig: Aufgrund der digitalen Bindung zwischen Sender und Empfänger müssen beide Komponenten vom gleichen Hersteller bzw. kompatibel zueinander sein.

Für die Lenkfunktion oder zur Ansteuerung des Vergasers müssen die elektrischen Steuersignale, die der Empfänger ausgibt, in eine mechanische Bewegung umgewandelt werden. Diese Aufgabe wird jeweils von einem Servo übernommen.

Bei einem Modell mit Elektroantrieb wird anstelle eines Vergaser-Servos ein Fahrtregler am Empfänger angeschlossen. Dadurch ist es möglich, den Antriebsmotor per Fernsteuerung sauber zu regeln und für die Rückwärtsfahrt umzupolen. Zudem übernimmt der Fahrtregler auch die Bremsfunktion. 

Die Steuerung aller Funktionen erfolgt dabei proportional. Das bedeutet: Eine geringe Lenkbewegung am Sender hat auch einen geringen Lenkeinschlag der Räder zur Folge.

Das Bild zeigt die Großaufnahme einer Pistolengriff-Fernsteuerung. Neben dem Rad für die Lenkung und dem Abzugshebel für die Fahrfunktion sind noch diverse Bedienknöpfe und Taster, sowie ein Display zu erkennen.


Warum sind RC Autos so beliebt?

Die Gründe, warum sich so viele Leute mit RC Autos beschäftigen, sind ausgesprochen vielfältig. Trotzdem haben wir versucht, die wichtigsten Argumente kurz zusammenzufassen:

Traumauto

Viele Leute haben ganz konkrete Vorstellungen von ihrem Traumauto. Doch oft sind diese Fahrzeuge unerschwinglich oder werden aus anderen Gründen nicht angeschafft. Als Modell ist das aber kein Problem. 

Fahrspaß

Ein RC Auto ermöglicht Fahrspaß auch ohne Führerschein. Zudem lassen sich die Fahrzeuge mit etwas Übung risikolos im Grenzbereich bewegen. Das garantiert den Fahrspaß und steigert das fahrerische Können.

Erleben wie Mechanik funktioniert

Wer ein RC Auto zusammenbaut oder den Service durchführt, lernt vom Motor über Getriebe und Differenzial bis hin zur Radaufhängung, wie die Technik in einem Modellfahrzeug mechanisch funktioniert. 

Erleben wie Elektronik funktioniert

Neben der Mechanik ist auch die Elektronik ein wichtiger Bestandteil eines RC Autos. Wer das Zusammenspiel von Fernsteuertechnik, Servos, Regler und Akkus versteht, weiß bei einer Fehlfunktion sofort, was zu tun ist.

Kreatives Gestalten

Speziell Bausätze, die mit einer durchsichtigen Karosserie geliefert werden, lassen bei der farbigen Gestaltung alle Möglichkeiten offen. Diverse Anbauteile und Zubehör ermöglichen einen individuellen Fahrzeugausbau.

Optimierung und Tuning

Mit dem stetig wachsenden fahrerischen Können wird auch der Wunsch nach mehr Leistung immer größer. Aus diesem Grund bieten RC Autos eine Fülle von Optimierungs-Möglichkeiten und reichlich Tuning-Zubehör.



Was ist beim Kauf eines RC Autos zu beachten?

Bei ferngesteuerten Autos gibt es vom Buggy bis hin zum Truck ein breites Produktangebot mit vielen toll aussehenden Fahrzeugen. Unerfahrene Personen können da leicht und schnell den Überblick verlieren. Um das für sich perfekt passende RC Auto zu finden sollten Sie folgende Fragen für sich beantworten:

Elektro Monstertruck im Maßstab 1:8

Für wen ist das ferngesteuerte Auto?

Wird ein steuerbares Modellauto gesucht, das für ein Kind gedacht ist und somit der Spielspaß im Vordergrund steht. In diesem Fall käme ein Modell aus unserem Einsteiger-Shop in Frage.
 

Wo soll das Modell eingesetzt werden?

Der geplante Einsatzort definiert, ob ein Onroad- oder Offroad-Modell benötigt wird. Im Gegensatz zu einem Onroad-Modell, kann ein Offroad-Modell auf jedem Untergrund bewegt werden.


Welchen Maßstab soll das Modell haben?

Der gängigste Maßstab bei RC Autos ist 1:10. Die Modellautos sind dann rund 40 cm lang. Größere Modelle haben meist den Maßstab 1:8 bis 1:5. Kleinere Modelle gibt es in unterschiedlichen Maßstäben von 1:12 bis 1:48.


Welchen Antrieb soll das Modell haben?

Elektromodelle besitzen ein breites Einsatzspektrum und sind leicht zu handhaben. Für den Einstieg reicht oft ein Modell mit zweipoligem Brushed-Motor. Später kann als Tuning-Maßnahme auf ein Brushless Antriebs-Set gewechselt werden. 


Bausatz oder Fertigmodell  

Bei einem fahrfertigen Modell (Ready to Run bzw. RtR) sind alle für den Betrieb notwendigen Komponenten im Set enthalten. Sind Fernsteuerung und etwas Erfahrung bereits vorhanden, eignet sich auch ein Bausatz.

Aufgrund dieser Vorauswahl wird die Anzahl der in Frage kommenden Fahrzeuge schon deutlich übersichtlicher. Weitere Auswahlkriterien sind nun Aussehen, Anzahl der angetriebenen Räder (2WD oder 4WD) und natürlich auch der Kaufpreis. 

Unser Praxistipp: Ersatzteile und Tuningteile

Wenn Sie ein Fahrzeug in die engere Auswahl genommen haben, sollten Sie unbedingt auch die Verfügbarkeit von modellspezifischen Ersatzteilen und Tuningteilen prüfen.



Häufig gestellte Fragen zu RC Autos

Was ist ein RtR Modellauto?

RtR steht für "Ready to Run". RtR Modellautos sind keine Bausätze, sondern bereits fertig zusammengebaute Modelle. Wer lieber selbst Hand anlegen möchte, kann sich natürlich auch einen Bausatz (Kit) kaufen.


Was kostet ein gutes RC-Auto?

Erfahrungsgemäß liegt die untere Preisgrenze für ein gutes Modellauto im Maßstab 1:10 ohne Fernsteuerung bei rund 80,- Euro. Je nach Qualität, Lieferumfang und Maßstab kann der Preis auch höher sein und mehrere hundert Euro betragen. 


Welches RC-Auto ist für Anfänger geeignet? 

Für Einsteiger eignen sich RtR-Sets mit Elektroantrieb, bei denen meist alle zum Betrieb erforderlichen Komponenten enthalten sind. Allerdings ist genau zu prüfen, ob eventuell noch Batterien für den Sender erforderlich sind. Um einen breiten Einsatzbereich abdecken zu können, wären Offroad-Modelle wie Buggy, Truggy oder Monstertruck im Maßstab 1:10 oder 1:8 ideal.


Was sind die besten Marken oder Modelle bei RC-Autos?

Zu den bekanntesten Marken im Bereich der RC Autos zählt Tamiya. Doch neben Tamiya gibt es noch weitere Hersteller, die ein interessantes Produktangebot bieten. Dazu zählen beispielsweise HPI, Absima, Amewi, Traxxas, Carson oder REELY, um nur einige zu nennen.


Kann ich mein RC Auto tunen oder modifizieren?

Ja, definitiv. Das beginnt bereits bei der Fahrwerksabstimmung mit der Reifenwahl, der Einstellung der Stoßdämpfer und der Viskosität des Dämpferöls. Über die Größe des Motorritzels lässt sich die Getriebeuntersetzung ändern. Den größten Geschwindigkeitszuwachs bringen ein Tausch des Brushed Motors gegen eine Brushless Version und der Einsatz eines niederohmigen Fahrakkus mit hoher Entladerate.


Wie schnell kann ein RC-Auto fahren?

Die Endgeschwindigkeit eines Modells hängt von der Leistungsstärke des Motors und der Getriebeuntersetzung ab. Bei entsprechender Auslegung können Onroad-Modelle leicht bis zu 100 km/h und mehr erreichen. Aber Spitzengeschwindigkeit ist nicht alles. Ein gut abgestimmtes Modell bietet eine hohe Geschwindigkeit bei gleichzeitig hervorragender Beschleunigung.


Wie pflege und repariere ich mein RC-Auto?

Feuchtigkeit und Schmutz sind extrem schädlich und führen in kurzer Zeit zu einem hohen Verschleiß. Darum sollten Modellautos stets sauber und trocken gehalten werden. Zudem sollten regelmäßige Inspektionen durchgeführt werden. Bewegliche Teile sollten leichtgängig funktionieren, aber kein Spiel in der Lagerung aufweisen. Abgefahrene Reifen oder eingerissene Querlenker sollten unverzüglich ausgetauscht werden. Bei Modellen mit Nitromotor ist es empfehlenswert, den Luftfilter nach dem Einsatz zu reinigen und den Motor mit einem speziellen After Run Öl zu pflegen. LiPo Fahrakkus dürfen unter keinen Umständen voll aufgeladen längere Zeit gelagert werden, da sie dadurch Schaden nehmen.

%seoprefootercolumns%
Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 100,00 € zzgl. MwSt.
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
  • Conrad PRO
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
1 20% Rabatt auf ausgewählte Produkte der Marken Philips und Sygonix, 10% Rabatt auf das komplette Sortiment der Marke Bosch Home Comfort - außer Artikelnummer: 2885941 and 3730522. Gültig bis 07.06.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen..

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 101,14 € brutto (84,99 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen
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
  • Widerruf einreichen

  • Verträge kündigen

Produktvergleich
Merkliste